Pular para o conteúdo principal

Trabalhar com LVGL

LVGL é uma biblioteca gráfica de código aberto para dispositivos embarcados. Ela fornece componentes de UI prontos, como rótulos, painéis, barras e ferramentas de layout, para que você possa construir uma interface estruturada em C/C++ sem desenhar cada pixel manualmente.

Este guia cria um painel de status LVGL em ePaper simples com PlatformIO. O exemplo usa o reTerminal E1001 como alvo padrão e mantém ambientes PlatformIO separados para reTerminal E1002, E1003 e E1004.

O projeto renderiza um painel estático com:

  • um título,
  • um cartão de status do dispositivo,
  • um cartão de status de rede,
  • um cartão de bateria de demonstração.

Para displays ePaper, esse fluxo de trabalho de UI estática é um bom ponto de partida porque a tela só precisa ser atualizada quando as informações exibidas mudam.

Teste os demos sem configurar um ambiente de desenvolvimento

Se você quiser visualizar rapidamente os resultados do projeto ou testar o firmware de demonstração básico antes de configurar um ambiente de desenvolvimento, abra o reTerminal E-Series Firmware Hub. Você pode escolher um dispositivo reTerminal E Series compatível e gravar o firmware de demonstração diretamente a partir de um navegador.


Hardware compatível​

Prepare um dos seguintes dispositivos reTerminal E Series. O projeto PlatformIO neste guia usa o reTerminal E1001 como ambiente padrão.

reTerminal E1001reTerminal E1002
ePaper monocromático de 7,5"
800 x 480
ePaper Spectra 6 cores de 7,3"
800 x 480
reTerminal E1003reTerminal E1004
ePaper monocromático de 10,3"
1872 x 1404
ePaper Spectra 6 cores de 13,3"
1200 x 1600

Como o projeto funciona​

Este exemplo tem duas partes principais:

  • LVGL cria os objetos de UI, como rótulos, cartões e barras.
  • Seeed_GFX inicializa o display ePaper, recebe os pixels renderizados e atualiza o painel físico.

O projeto mantém essas duas partes em arquivos separados:

ArquivoFinalidade
platformio.iniDefine a placa PlatformIO, bibliotecas, flags de compilação e ambientes de hardware.
include/driver.hSeleciona o arquivo de driver Seeed_GFX correto para o alvo de hardware ativo.
include/driver_e1001.h até include/driver_e1004.hArmazena a combinação placa-tela Seeed_GFX para cada modelo reTerminal E Series.
include/lv_conf.hConfigura os recursos, profundidade de cor e fontes do LVGL.
src/main.cppInicializa Arduino, Seeed_GFX, LVGL, o buffer de display e o fluxo de atualização do ePaper.
src/ui_status_panel.cppCria o layout do painel de status LVGL.

Etapa 1: Instalar o PlatformIO​

Este guia usa o PlatformIO como fluxo de trabalho do projeto. O PlatformIO mantém a configuração da placa, bibliotecas e arquivos-fonte juntos em uma pasta, o que torna o projeto LVGL mais fácil de compilar e manter.

Se o PlatformIO ainda não estiver instalado, siga as etapas de configuração em Trabalhar com PlatformIO e depois volte a este guia.

Após a instalação, abra o Visual Studio Code. Você deverá ver o ícone do PlatformIO na barra de atividades à esquerda.

Etapa 2: Baixar o projeto de exemplo​

O exemplo de painel de status LVGL em ePaper está disponível no repositório oficial do reTerminal E Series:


Baixe o repositório para o seu computador e depois abra esta pasta:

OSHW-reTerminal-Series-E-D/examples/official/LVGLePaperStatusPanel

O projeto de exemplo contém estes arquivos principais:

ArquivoO que ele faz
platformio.iniDefine os ambientes PlatformIO para E1001, E1002, E1003 e E1004.
include/driver.hSeleciona a configuração de driver ePaper correta para o ambiente de compilação ativo.
include/lv_conf.hConfigura os recursos e fontes do LVGL usados por esta demonstração.
src/main.cppInicializa o display, LVGL, o buffer de renderização e o fluxo de atualização do ePaper.
src/ui_status_panel.cppCria a interface do painel de status exibida no display ePaper.

Etapa 3: Abrir o projeto no PlatformIO​

Etapa 1. Abra o Visual Studio Code.

Etapa 2. Clique no ícone PlatformIO na barra de atividades à esquerda.

Etapa 3. Clique em PIO Home > Open.

Etapa 4. Clique em Open Project.

Etapa 5. Selecione a pasta LVGLePaperStatusPanel.

Etapa 6. Aguarde o PlatformIO carregar o projeto e instalar as bibliotecas necessárias.

Etapa 4: Selecionar o ambiente de hardware​

Abra platformio.ini na raiz do projeto. O ambiente padrão é reterminal_e1001.

[platformio]
default_envs = reterminal_e1001

Para o E1001, você pode manter a configuração padrão. Para outros dispositivos, altere default_envs para o ambiente correspondente:

DispositivoAmbiente PlatformIO
reTerminal E1001reterminal_e1001
reTerminal E1002reterminal_e1002
reTerminal E1003reterminal_e1003
reTerminal E1004reterminal_e1004

Você também pode compilar um ambiente específico a partir do terminal do PlatformIO sem alterar default_envs.

Etapa 5: Compilar e enviar o demo​

Conecte o dispositivo reTerminal E Series ao seu computador com um cabo USB.

Para compilar o firmware padrão do E1001, execute:

pio run

Para compilar um alvo específico, adicione -e e o nome do ambiente. Por exemplo:

pio run -e reterminal_e1001

Para enviar o firmware para o dispositivo, execute:

pio run -e reterminal_e1001 --target upload

Após o envio, abra o monitor serial:

pio device monitor -b 115200

Quando a demonstração é iniciada corretamente, o monitor serial mostra:

Seeed ePaper LVGL status panel starting.
LVGL status panel rendered.

O display de ePaper é atualizado uma vez e mostra o painel de status LVGL.

Etapa 6: Personalize e aprenda com a interface LVGL​

Depois que a demonstração for executada com sucesso, você pode começar a modificá-la como um pequeno projeto de aprendizado de LVGL. Os dois arquivos mais importantes são:

FileComece aqui quando quiser
src/main.cppAlterar os valores passados para a interface, como status do dispositivo, status da rede e porcentagem da bateria.
src/ui_status_panel.cppAlterar o título da tela, o layout dos cards, fontes, cores, rótulos e widgets LVGL.

Alterar os valores exibidos​

Abra src/main.cpp e encontre esta linha dentro de setup():

ui_status_panel_set_status("Ready", "Wi-Fi Standby", 76);

Essa função atualiza os três valores dinâmicos na tela:

ParameterSignificadoExemplo
statusO texto de status do dispositivo mostrado no card Device."Ready"
networkO texto de status da rede mostrado no card Network."Wi-Fi Standby"
battery_percentO valor da barra de bateria. A função o mantém entre 0 e 100.76

Por exemplo, altere para:

ui_status_panel_set_status("Online", "Wi-Fi Connected", 95);

Em seguida, compile e envie o projeto novamente:

pio run -e reterminal_e1001 --target upload

Alterar o título e os nomes dos cards​

Abra src/ui_status_panel.cpp. O título principal é criado em ui_status_panel_create():

lv_label_set_text(title, "Seeed ePaper LVGL Panel");

Você pode alterar o texto do título:

lv_label_set_text(title, "My First LVGL Dashboard");

Cada card é criado com create_card(). Por exemplo:

lv_obj_t *status_card = create_card(screen, "Device", status_x, status_y, status_w, status_h, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED));
lv_obj_t *network_card = create_card(screen, "Network", network_x, network_y, network_w, network_h, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE));
lv_obj_t *battery_card = create_card(screen, "Battery Demo", battery_x, battery_y, battery_w, battery_h, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREEN));

O segundo parâmetro é o título do card. Você pode alterar "Device", "Network" e "Battery Demo" para corresponder à sua própria aplicação.

Alterar as cores​

A demonstração usa cores da paleta LVGL:

lv_palette_main(LV_PALETTE_RED)
lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE)
lv_palette_main(LV_PALETTE_GREEN)

Para modelos de ePaper coloridos, como reTerminal E1002 e reTerminal E1004, src/main.cpp mapeia as cores LVGL para a paleta de cores do ePaper. A paleta de exemplo inclui branco, preto, vermelho, amarelo, verde e azul.

Para modelos de ePaper monocromáticos, como reTerminal E1001 e reTerminal E1003, a mesma interface é convertida para preto e branco pela luminosidade. Cores mais escuras se tornam pretas e cores mais claras se tornam brancas.

Isso significa que você pode usar o mesmo código de interface LVGL em todos os quatro dispositivos, enquanto o driver de display converte os pixels finais para o hardware selecionado.

Alterar o layout​

A demonstração usa EPAPER_LVGL_HOR_RES e EPAPER_LVGL_VER_RES de platformio.ini para decidir o tamanho da tela. Em src/ui_status_panel.cpp, esses valores são usados aqui:

const int32_t screen_width = EPAPER_LVGL_HOR_RES;
const int32_t screen_height = EPAPER_LVGL_VER_RES;
const bool is_landscape = screen_width >= screen_height;

O layout então escolhe um layout horizontal para telas mais largas e um layout vertical para telas mais altas. É por isso que o mesmo exemplo pode ser executado tanto em dispositivos 800 x 480 quanto em painéis de ePaper maiores.

Para uma primeira alteração simples, ajuste os valores de espaçamento:

const int32_t margin = max_i32(32, screen_width / 20);
const int32_t gap = max_i32(20, screen_width / 40);

Aumentar margin deixa mais espaço vazio ao redor das bordas da tela. Aumentar gap deixa mais espaço entre os cards.

Adicione seus próprios dados​

O valor da bateria nesta demonstração é um dado de interface de exemplo, então a tela o mostra como um valor de demonstração. Para conectar dados reais da aplicação, mantenha a função de interface e passe seus próprios valores para ela:

int battery_percent = 88;
ui_status_panel_set_status("Running", "Wi-Fi Connected", battery_percent);

Para projetos com ePaper, um fluxo de trabalho prático é:

Etapa 1. Ler ou calcular os dados mais recentes na sua aplicação.

Etapa 2. Passar os novos valores para ui_status_panel_set_status().

Etapa 3. Atualizar o display de ePaper quando o conteúdo precisar mudar.

A demonstração renderiza uma vez em setup() porque o conteúdo da tela é estático. Para aplicações como um painel de sensores, calendário ou monitor de status, você pode atualizar os valores e atualizar o painel quando os dados exibidos mudarem.

Recursos​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...