Pular para o conteúdo principal

FAQ

Relacionado à Localização

Precisão do Posicionamento GPS

Os satélites de GPS transmitem seus sinais no espaço com uma certa precisão, mas o que você recebe depende de fatores adicionais, incluindo a geometria dos satélites, bloqueio de sinal, condições atmosféricas e recursos/qualidade de projeto do receptor.

Muitas coisas podem degradar a precisão do posicionamento GPS. As causas comuns incluem:

  • Bloqueio do sinal do satélite devido a prédios, pontes, árvores, etc.
  • Uso em ambiente interno ou subterrâneo
  • Sinais refletidos por prédios ou paredes ("multipath")

Portanto, em uma área ampla e desobstruída você obterá um sinal GPS melhor, conseguindo assim resultados de posicionamento mais precisos.

Por que não há dados de localização GPS?

  • A localização por GPS pode não estar disponível quando o rastreador está em ambiente interno. O posicionamento GNSS requer um ambiente externo aberto. Se você estiver em ambiente interno, a localização por GPS pode exceder o tempo limite devido ao sinal fraco. Certifique-se de que o dispositivo esteja colocado ao ar livre para melhor precisão do GPS.

  • Garanta a instalação correta do dispositivo orientando-o com a parte frontal voltada para cima para evitar obstruir a posição da antena

pir

Por que a localização por Wi-Fi ou Bluetooth não é exibida no mapa do aplicativo SenseCAP?

  • A localização por Wi-Fi requer um serviço de interpretação de mapa de terceiros, que deve ser acionado pelos usuários para fazer a interpretação. Atualmente, o Mate App oferece suporte apenas à exibição de posicionamento GNSS.

  • O posicionamento por Bluetooth depende de beacons Bluetooth e de suas respectivas localizações para rastreamento preciso. bloqueie a posição da antena.

Relacionado à Rede

Rede Helium

note

Para usuários operando na região EU868/RU864:

Não é recomendado definir o intervalo de envio para menos de 4 minutos.

Se você definir um intervalo de envio menor que 4 minutos, poderá notar um desalinhamento de carimbo de tempo entre o uplink do dispositivo e a hora atual.

Aqui está a justificativa:

Dada a restrição de 1% de ciclo de trabalho em EU868, o dispositivo deve aguardar pacientemente aproximadamente 4 minutos para cada transmissão de uplink. Além disso, a rede Helium inicia correções de taxa de dados e potência somente após acumular 20 pacotes de uplink consecutivos marcados com o bit ADR definido como 1.

Portanto, se o intervalo de upload definido for inferior a 4 minutos, os dados em tempo real serão temporariamente armazenados na RAM e mantidos até que a rede Helium acione as correções de taxa de dados e potência antes do envio.

Como obter as chaves

Na página de configurações, selecione uma plataforma diferente de SenseCAP para obter as chaves.

pir

Relacionado ao Botão

Entrar na Rede

Pressione e segure o botão por 3 segundos, a luz verde piscará lentamente, em seguida pressione o botão uma vez, a luz verde ficará em modo respiração, e então o dispositivo tentará entrar na rede LoRaWAN.

Reinicialização forçada

Pressione e segure o botão, depois conecte o cabo de carregamento, solte o botão após conectar, a luz verde ficará em modo respiração, e então o dispositivo será forçado a reiniciar.

Relacionado à Bateria

Vida útil da Bateria

A vida útil da bateria depende de fatores como intervalo de uplink, uso de sensores, distância de transmissão LoRa e temperatura de operação. A vida útil prevista da bateria é baseada em um ambiente de trabalho típico (25°C) e serve como referência. A vida útil real da bateria pode variar.

EU868(1C/SF12)

Intervalo de Upload1 minuto5 minutos60 minutos1 dia
Vida útil da Bateria(dia)2.6227.21106.78209.3

US915(1C/SF9)

Intervalo de Upload1 minuto5 minutos60 minutos1 dia
Vida útil da Bateria(dia)3.0237.52117.32210.7

Para cálculos detalhados de vida útil da bateria, consulte o Battery Life Calculation Form.

Status de Carga

StatusIndicador
CarregandoO LED piscará uma vez a cada 3 segundos.
Totalmente carregadoO LED permanecerá sempre aceso.
Anomalia de carregamentoQuando o dispositivo é carregado abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C, o dispositivo entrará no estado de proteção de carga e não poderá ser carregado.
O LED piscará rapidamente.
Charging abnormality Alarm

Se o indicador piscar rapidamente durante o carregamento, pode ser que a tensão de alimentação esteja insuficiente ou haja mau contato.

Verifique sua fonte de alimentação ou tente outro adaptador de energia.

Quanto tempo leva para carregar totalmente?

Normalmente leva cerca de 2 horas para carregar totalmente.

Ele pode continuar enviando dados enquanto carrega?

Sim, ele pode continuar enviando dados enquanto carrega.

Relacionado ao Sensor

Sem dados do sensor

Para economizar energia, a função do sensor de temperatura/luz vem desativada por padrão, então você precisa ativá-la primeiro no SenseCAP Mate APP.

pir

Dados em Cache

Como funciona

Quando o sinal LoRaWAN é fraco ou não há cobertura de rede, os dados serão salvos no dispositivo. Quando o dispositivo retornar a uma área com cobertura de rede LoRaWAN, ele enviará primeiro os dados em tempo real e depois fará o upload dos dados em cache.

Durante cada período de upload, ele enviará primeiro a localização mais recente e depois os dados em cache. Apenas alguns pacotes de dados históricos são enviados por ciclo, portanto isso não afetará o ciclo de trabalho.

pir

Observação

Como o dispositivo pode armazenar em cache apenas cerca de 1.000 dados off-line, se você permanecer em um local sem cobertura de rede LoRaWAN por um longo tempo, quando os dados off-line atingirem o limite, alguns dados antigos serão sobrescritos por novos dados, então você pode 'perder' alguns dados.

Como configurar em lote

Verifique o Quick Start para configurar o primeiro dispositivo e depois clique no módulo Template no canto superior direito.

Clique em Save as Template, dê um nome ao seu template e depois clique em Confirm.

pir

Quando você configurar outros dispositivos depois, poderá selecionar diretamente o template que salvou.

pir

Se quiser compartilhar seu template com outras pessoas, você pode escolher Copy Link to Share ou Download Template.

pir

Outros usuários podem optar por usar seu template copiando a URL compartilhada ou importando o arquivo de template.

pir

Como sair do modo DFU

Após uma falha de atualização de firmware, o dispositivo pode entrar no modo DFU. Você pode ver o nome do dispositivo SENSECAP_GR_DFU_XXXX no aplicativo SenseCraft e os LEDs continuam piscando.

  • No modo DFU, o dispositivo sairá automaticamente após 3 minutos de inatividade.

  • Se você quiser sair imediatamente, pode pressionar e segurar o botão por 3 segundos, e o dispositivo irá reiniciar e voltar à operação normal.

Se você perceber que o dispositivo não consegue sair do modo DFU, apesar de pressionar uma vez, pressionar e segurar por 3 segundos, ou pressionar e segurar por 10 segundos, siga estas etapas:

Etapa 1: Conectar o Dispositivo no SenseCraft APP

Siga as etapas anteriores para acessar a página de configuração Bluetooth no T1000, conecte o dispositivo e então você poderá ver a página abaixo:

pir

Etapa 2: Enviar Arquivo de Firmware

Clique em Upload Firmware File, escolha o arquivo bin para gravar o firmware.

Para o arquivo de firmware mais recente, entre em contato com [email protected]

Erro de carimbo de tempo

Se você perceber que o carimbo de tempo no payload está errado, atualize o firmware para a versão mais recente.

Consulte Firmware Upgrade and Release Note para mais detalhes.

pir

Integração

A integração de um aplicativo pode ser feita de várias maneiras, dependendo de suas necessidades e objetivos. Aqui estão algumas opções de integração comuns:

  • SenseCAP API:

Usar uma Interface de Programação de Aplicações (API) é uma forma comum de permitir que seu aplicativo se comunique com outros aplicativos ou serviços; você pode conectar seu dispositivo à SenseCAP Cloud e então usar a SenseCAP API para obter os dados.

SenseCAP API é para usuários gerenciarem dispositivos e dados de IoT. Ela combina três tipos de métodos de API: protocolo HTTP, protocolo MQTT e protocolo WebSocket.

Consulte SenseCAP API para mais detalhes.

  • LoRaWAN Network Server

Você pode usar o SenseCAP M2 Multi-Platform gateway, então poderá usar diretamente o LoRaWAN Network Server integrado para integração.

Consulte a LNS Configuration para mais detalhes.

Loading Comments...