Primeiros passos com o LoRaWAN Tracker
Este capítulo mostra como configurar rapidamente o seu SenseCAP T1000-E LoRaWAN Tracker com o aplicativo SenseCraft.

Visão geral do hardware
Diagrama
![]()
Descrições dos pinos
| No. | Nome | Função | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | P0.00 | XL1 | Conexão para cristal de 32,768 kHz |
| 2 | P0.01 | XL2 | Conexão para cristal de 32,768 kHz |
| 3 | P0.02 | Entrada/saída digital Entrada analógica | Detecção do nível da bateria |
| 4 | P0.03 | Entrada/saída digital Entrada analógica | IO do LED vermelho |
| 5 | P0.04 | Entrada/saída digital Entrada analógica | Detecção da tensão VCC |
| 6 | P0.05 | Entrada/saída digital Entrada analógica | Detecção de inserção do carregador, deve ser configurado como sem pullup ou pulldown |
| 7 | P0.06 | Entrada/saída digital | IO da tecla, deve ser configurado como input_pulldown |
| 8 | P0.07 | Entrada/saída digital | LR1110 BUSY |
| 9 | P0.08 | Entrada/saída digital | AG3335 VRTC EN |
| 10 | P0.09 | Entrada NFC | NC |
| 11 | P0.10 | Entrada NFC | NC |
| 12 | P0.11 | Entrada/saída digital | SPI SCK |
| 13 | P0.12 | Entrada/saída digital | SPI CS |
| 14 | P0.13 | Entrada/saída digital | UART1 TX para AG3335 |
| 15 | P0.14 | Entrada/saída digital | UART1 RX para AG3335 |
| 16 | P0.15 | Entrada/saída digital | Interrupção RTC do AG3335 |
| 17 | P0.16 | Entrada/saída digital | UART1 TX para depuração |
| 18 | P0.17 | Entrada/saída digital | UART1 RX para depuração |
| 19 | P0.18 | Reset | Reset |
| 20 | P0.19 | Entrada/saída digital | QSPI Clock para FLASH |
| 21 | P0.20 | Entrada/saída digital | QSPI CS para FLASH |
| 22 | P0.21 | Entrada/saída digital | QSPI IO0 para FLASH |
| 23 | P0.22 | Entrada/saída digital | QSPI IO1 para FLASH |
| 24 | P0.23 | Entrada/saída digital | QSPI IO2 para FLASH |
| 25 | P0.24 | Entrada/saída digital | IO do LED verde |
| 26 | P0.25 | Entrada/saída digital | PWM do buzzer |
| 27 | P0.26 | Entrada/saída digital | I2C SDA |
| 28 | P0.27 | Entrada/saída digital | I2C SCL |
| 29 | P0.28 | Entrada/saída digital Entrada analógica | NC |
| 30 | P0.29 | Entrada/saída digital Entrada analógica | Entrada ADC do sensor de luz |
| 31 | P0.30 | Entrada/saída digital Entrada analógica | NC |
| 32 | P0.31 | Entrada/saída digital Entrada analógica | Entrada ADC do sensor de temperatura |
| 33 | P1.00 | Entrada/saída digital | QSPI IO3 para FLASH |
| 34 | P1.01 | Entrada/saída digital | LR1110 DIO9 |
| 35 | P1.02 | Entrada/saída digital | Interrupção do acelerômetro |
| 36 | P1.03 | Entrada/saída digital | Estado do carregador |
| 37 | P1.04 | Entrada/saída digital | Carregamento concluído |
| 38 | P1.05 | Entrada/saída digital | Habilitar buzzer |
| 39 | P1.06 | Entrada/saída digital | Habilitar VCC do sensor |
| 40 | P1.07 | Entrada/saída digital | Habilitar acelerômetro |
| 41 | P1.08 | Entrada/saída digital | SPI MISO |
| 42 | P1.09 | Entrada/saída digital | SPI MOSI |
| 43 | P1.10 | Entrada/saída digital | LR1110 RESET |
| 44 | P1.11 | Entrada/saída digital | AG3335 PWR EN |
| 45 | P1.12 | Entrada/saída digital | Interrupção de SLEEP do AG3335 |
| 46 | P1.13 | Entrada/saída digital | Habilitar Flash |
| 47 | P1.14 | Entrada/saída digital | AG3335 RESETB OUT |
| 48 | P1.15 | Entrada/saída digital | Reset do AG3335 |
Visão geral do firmware de demonstração
Descrição do posicionamento
| Localização | Descrição |
|---|---|
| GNSS | Envio das informações de longitude e latitude. (Geralmente não há sinal de GPS em ambientes internos, portanto é recomendado testar o dispositivo ao ar livre para obter a localização) |
| Wi-Fi | Envio do endereço MAC e informações de RSSI do AP Wi‑Fi. |
| Bluetooth | Envio do endereço MAC e informações de RSSI do beacon Bluetooth. |
Botão
| Ação do botão | Descrição |
|---|---|
| Pressionar por 3 segundos | Ligar/desligar |
| Clicar no botão 3 vezes | Ativar/desativar Bluetooth |
| Clique duplo | Ativar/desativar alerta SOS |
| Clicar uma vez | Enviar dados de localização/bateria/sensor |
LED
| Status do LED | Descrição | |
|---|---|---|
| LED vermelho | Aceso fixo | Carregando |
| Piscando | Carregamento anormal | |
| LED verde | Aceso fixo | Dispositivo em modo DFU. Reinicie o dispositivo para sair do modo DFU (pressione e segure o botão e solte-o imediatamente após conectar o cabo de carregamento) |
Ligado 500ms/Desligado 1s | Bluetooth ligado | |
| Respiração | Ingressando na rede LoRaWAN | |
| Pisca rápido por 2s e depois apaga | Ingressou na rede LoRaWAN com sucesso | |
Função do sensor
O SenseCAP T1000 Tracker está equipado com 3 sensores: sensor de temperatura, sensor de luz e acelerômetro de 3 eixos. Você pode escolher ativar ou desativar esses sensores:
Quando os sensores estão ligados, o dispositivo consumirá mais energia.
| Sensor | Descrição |
|---|---|
| Temperatura | Sensor de temperatura independente onboard. Pode haver algum atraso na medição de temperatura aqui, porque ele é separado do invólucro. Faixa: -20 a 60℃; Precisão: ± 1℃ (mín 0,5℃, máx 1℃); Resolução: 0,1℃ |
| Luz | O sensor de luz não é o valor real de lúmens monitorado, mas uma porcentagem da luz do escuro ao claro. Principalmente pode ser usado para monitoramento antiviolação e alguns monitoramentos sensíveis à luz. Faixa: 0 a 100% (0% é escuro, 100% é o mais claro) |
| Acelerômetro de 3 eixos | Definindo o valor da aceleração, eventos de movimento e de impacto são acionados. |
Bateria
A vida útil da bateria depende de fatores como intervalo de uplink, uso dos sensores, distância de transmissão LoRa e temperatura de operação. A vida útil prevista da bateria é baseada em um ambiente de trabalho típico (25°C) e serve apenas como referência. A vida útil real da bateria pode variar.
EU868(1C/SF12)
| Intervalo de envio | 1 minuto | 5 minutos | 60 minutos | 1 dia |
|---|---|---|---|---|
| Vida útil da bateria (dia) | 2,46 | 11,72 | 84,68 | 184,86 |
US915(1C/SF9)
| Intervalo de envio | 1 minuto | 5 minutos | 60 minutos | 1 dia |
|---|---|---|---|---|
| Vida útil da bateria (dia) | 2,89 | 13,66 | 92,59 | 186,83 |
Primeiros passos
Pressione o botão por 3s para ligar o dispositivo; uma melodia ascendente indica que o dispositivo foi ligado com sucesso.
Conectar via aplicativo
- Passo 1: Baixar o aplicativo
SenseCraft
![]()
Faça login no aplicativo SenseCraft.
Selecione Server Location como Global.
![]()
- Passo 2: Adicionar dispositivo
Clique na aba Add Device no canto superior direito e, em seguida, escaneie o código QR na etiqueta do dispositivo.
![]()
Configurar o dispositivo
- Navegue até a página
User->Device Bluetooth Configuration.
![]()
- Clique no botão 3 vezes para entrar no modo de configuração. Nome do dispositivo: T1000-E xxxx (os últimos quatro dígitos do endereço MAC).
Configuração rápida
Para começar rapidamente com a SenseCAP cloud, você pode selecionar Quick Configuration.
![]()
Configure o Frequency Plan de acordo com a sua região e defina o Uplink Interval desejado.
![]()
Configuração avançada
Para uso avançado, selecione Advanced Configuration.
![]()
Você pode ver as informações atuais do dispositivo, que incluem o device EUI, hardware/software version, battery, etc.
![]()
Navegue até Settings para configurar os parâmetros.
![]()
- Configuração LoRa
| Parâmetros | Descrição | |
|---|---|---|
| Plataforma | SenseCAP para The Things Network(por padrão) | Um servidor TTN proprietário da SenseCAP. Funciona imediatamente quando pareado com um gateway SenseCAP. SenseCA Outdoor GatewaySenseCA Indoor Gateway |
| SenseCAP para Helium | Um console Helium privado da SenseCAP. Funciona imediatamente com o aplicativo SenseCAP Mate e o Portal. | |
| Helium | Servidor público Helium | |
| The Things Network | Servidor público TTN | |
| Outra plataforma | Outro servidor de rede LoRaWAN | |
| Plano de Frequência | EU868/US915/AU915/KR920/IN865/AS923-1/AS923-2/AS923-3/AS923-4 | EU868 por padrão |
| Política de Pacotes | 1C | Ativado por padrão |
| LoRaWAN ADR | Ativado por padrão | Ativado por padrão |
| Restaurar Configuração LoRa | Ativado por padrão | Ativado por padrão |
- Configuração Geral
| Parâmetros | Descrição | |
|---|---|---|
| Acelerômetro de 3 eixos | Ativar/Desativar, desativado por padrão | Enviar os dados do acelerômetro de 3 eixos |
| Modo de Relatório SOS | Único (por padrão) | Enviar dados e relatar o evento SOS uma vez. Alarme do buzzer por 3 segundos |
| Contínuo | Enviar dados e relatar o evento SOS a cada minuto, termina após 30 vezes. Alarme do buzzer por 30 segundos | |
| Intervalo de Uplink (min) | 1-10080min, 60min por padrão | Enviar dados em intervalos. Quanto maior a frequência, maior o consumo de energia |
| Estratégia de Geolocalização | Somente GNSS (por padrão) | Usa apenas sistemas de satélite GPS para determinar a posição |
| Somente Wi-Fi | Envia o endereço MAC e informações de RSSI do AP Wi-Fi | |
| Somente Bluetooth | Envia o endereço MAC e informações de RSSI do beacon Bluetooth | |
| GNSS + Wi-Fi | Usa posicionamento GPS primeiro, se o GPS falhar, então usa Wi-Fi em um ciclo de geolocalização | |
| Bluetooth + GNSS | Usa posicionamento por Bluetooth primeiro, se o Bluetooth falhar, então usa GNSS em um ciclo de geolocalização | |
| Bluetooth + Wi-Fi | Usa posicionamento por Bluetooth primeiro, se o Bluetooth falhar, então usa Wi-Fi em um ciclo de geolocalização | |
| Bluetooth + Wi-Fi + GNSS | Usa Bluetooth, Wi-Fi e GNSS para posicionamento sucessivamente (muda para o próximo tipo de posicionamento após um tipo falhar) | |
| GNSS(GPS) | Tempo Máximo de Varredura GNSS (s) | 10-120s, 30s por padrão |
| Varredura IBeacon | Número máximo de varreduras BLE | 3-5, 3 por padrão |
| Tempo limite de Varredura (s) | 3-10s, 3s por padrão | |
| UUID de Grupo (Hex) | Definir Filtro de UUID, até 16bytes. Por exemplo, se definido como '01 020304', irá filtrar beacons com o padrão '0102 03 04 xx xx xx ...' | |
| Varredura Wi-Fi | Número máximo de varreduras Wi-Fi | 3-5, 3 por padrão |
Visualização de Dados do Dispositivo
SenseCraft App
Verifique a Localização no APP.
![]()
SenseCAP Portal
A principal função do SenseCAP Portal é gerenciar dispositivos SenseCAP e armazenar dados. Ele é construído sobre o Azure, um serviço de nuvem seguro e confiável da Microsoft. Os usuários podem solicitar uma conta e vincular todos os dispositivos a essa conta. O SenseCAP Portal fornece um portal web e API. O portal web inclui Dashboard, Gerenciamento de Dispositivos, Gerenciamento de Dados e Gerenciamento de Chave de Acesso. A API é aberta aos usuários para desenvolvimento adicional.
- Dashboard: Inclui Visão Geral do Dispositivo, Anúncio, Dados de Cena e Gráfico de Dados, etc.
- Gerenciamento de Dispositivos: Gerenciar dispositivos SenseCAP.
- Gerenciamento de Dados: Gerenciar dados, incluindo seção de Tabela de Dados e Gráfico, fornecendo métodos para pesquisar dados.
- Sistema de Subcontas: Registrar subcontas com diferentes permissões.
- Gerenciamento de Chave de Acesso: Gerenciar Chave de Acesso (para acessar o serviço da API), incluindo Criação de Chave, Atualização de Chave e Verificação de Chave.
![]()
Visualização de Dados do Dispositivo
Faça login no SenseCAP Portal
Se você criou uma conta pelo APP, pode fazer login diretamente.
-
Selecione registrar conta, insira as informações de e-mail e clique em "register", o e-mail de registro será enviado para a caixa de correio do usuário
-
Abra o e-mail "SenseCAP…", clique no link de redirecionamento, preencha as informações relevantes e conclua o registro
-
Volte para a interface de login e conclua o login
Verifique o Guia do Usuário do SenseCAP Portal para mais detalhes.
![]()
![]()
SenseCAP API
A SenseCAP API é para que os usuários gerenciem dispositivos IoT e dados. Ela inclui 3 tipos de métodos de API: protocolo HTTP, protocolo MQTT e protocolo Websocket.
- Com a HTTP API, os usuários podem gerenciar dispositivos LoRa, para obter dados brutos ou dados históricos.
- Com a MQTT API, os usuários podem assinar os dados de medição em tempo real do sensor através do protocolo MQTT.
- Com a Websocket API, os usuários podem obter dados de medição em tempo real dos sensores através do protocolo Websocket.
Por favor, verifique o Guia do Usuário da API para mais detalhes.
![]()