Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com Wio Tracker L1

dica

A Série Wio Tracker L1 compartilha a mesma estrutura de hardware. Embora o guia em vídeo seja para o L1 Pro, ele é aplicável a todos os outros produtos da série L1.

Tutorial em Vídeo

Parte 1 Unboxing

Ao usar os modelos L1, L1 Lite ou L1 E-Ink pela primeira vez, após conectar à fonte de alimentação USB, levante o interruptor de energia para ligá-lo.

Parte 2 Gravação de Firmware

note

Por favor, don't use NRF-OTA para atualizar o firmware, isso pode fazer com que o dispositivo fique completamente inutilizado.

Parte 3 Uso do Dispositivo

Joystick de Quatro Direções

O firmware do L1 E-Ink atualmente não suporta o joystick de quatro direções. Se você quiser usar o joystick, por favor adquira outros modelos.

Barra de Menu

pir

Apenas o firmware 2.7 suporta a barra de menu. Se quiser usar a barra de menu, siga o Flash Firmware Tutorial para atualizar o firmware.

pir

Buzzer

Se você quiser ligar ou desligar o buzzer, primeiro update the firmware para a versão 2.7. Pois somente o firmware da versão 2.7 possui a barra de menu.

  • Ligar o buzzer Setting (ícone em forma de engrenagem) -> Notification -> Buzzer Action -> Disable
  • Desligar o buzzer Setting (ícone em forma de engrenagem) -> Notification -> Buzzer Action -> All enabled

Parte 4 Conexão com o Celular

Parte 5 Diferentes Estados

Primeiros Passos

note

Quando o dispositivo estiver nos estados abaixo, por favor não o reinicie nem desligue manualmente. Caso contrário, o dispositivo pode ser danificado.

  1. Não tiver terminado o processo de transmissão de mensagem
  2. Estiver sendo configurado

Gravar Firmware

note

Por favor, don't use NRF-OTA para atualizar o firmware, isso pode fazer com que o dispositivo fique completamente inutilizado.

Visite o Meshtastic Web Flasher.

Para L1, L1 Lite e L1 Pro, selecione o dispositivo de destino como Seeed Wio Tracker L1 e escolha o firmware mais recente, depois clique em Flash.

pir

pir

Para L1 E-Ink, selecione o dispositivo de destino como Seeed Wio Tracker L1 E-Ink e escolha o firmware mais recente, depois clique em Flash.

pir

pir

Ligue o dispositivo, clique em Enter DFU Mode, aparecerá uma porta serial chamada Tracker L1, clique e conecte-a, e deve ser exibida uma unidade chamada Tracker L1.

pir

Arraste o arquivo UF2 para a unidade DFU. O firmware deverá ser gravado após o download do arquivo e a reinicialização do dispositivo.

Ligar o dispositivo

Conecte o cabo USB para ativar o dispositivo. Levante o interruptor de energia para ligá-lo.

dica

Se o dispositivo não responder quando você pressionar o botão, por favor carregue-o primeiro. Não use carregador de carga rápida.

Conectar via App

  • Selecione o dispositivo de destino no painel Bluetooth.

pir

  • Insira o código exibido na tela e então clique em OK para conectar o dispositivo.

pir

Conectar via Website

Se você quiser enviar mensagens de texto e se comunicar com outros nós no site, pode conectar o dispositivo ao Meshtastic Website agora.

Passo 1: Abra o Website

Click here para ir ao site.

pir

Passo 2: Adicionar o novo dispositivo

Clique em "+ New Connection".

pir

Há duas maneiras de conectar. Você pode escolher o método de sua preferência.

Método 1: Via Bluetooth

Escolha o método bluetooth. Selecione o ID do dispositivo na janela pop-up.

pir

Método 2: Via Serial

Escolha o método serial. Abra o gerenciador de dispositivos para ver em qual porta o dispositivo está conectado. Selecione essa porta na janela pop-up.

pir

Seu dispositivo será exibido na lista. Clique para conectar. Se a conexão for bem-sucedida, você poderá ver o status do dispositivo diretamente no site.

pir

Configurar o LoRa

Para começar a se comunicar pela malha, você deve definir sua região. Esta configuração controla qual faixa de frequência seu dispositivo usa e deve ser definida de acordo com sua localização regional.

pir

Lista de Regiões

Código da RegiãoDescriçãoFaixa de Frequência (MHz)Ciclo de Trabalho (%)Limite de Potência (dBm)
UNSETNão definidoN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868União Europeia 868MHz869.4 - 869.651027

Consulte LoRa Region by Country para uma lista mais abrangente.

info

EU_868 deve obedecer a uma limitação de ciclo de trabalho horário de 10%, calculada a cada minuto em uma base contínua de 1 hora. Seu dispositivo deixará de transmitir se você atingir esse limite, até que seja permitido novamente.

Agora que você definiu a região LoRa no seu dispositivo, você pode continuar configurando quaisquer LoRa Configs para atender às suas necessidades.

Configurar GPS

Defina o GPS como habilitado. Você pode ajustar o intervalo de atualização e o intervalo de transmissão para obter informações de localização mais atualizadas.

pir

Para IOS, ative o Accurate Location. Caso contrário, o posicionamento pode desviar.

pir

Conexão de sensor

pir

Você pode adicionar sensor ao dispositivo através da interface Grove. Os seguintes sensores foram verificados como compatíveis com a interface Grove no dispositivo.

Tipo de sensorModelo de sensor
Sensor ambientalPressãoBMP085
TemperaturaMCP9808 、PCT2075
Temperatura e umidadeSHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10
Temperatura, umidade e pressãoBME280
OutrosFrequência cardíaca e SpO₂MAX30102
Teclado I2CCardKB
  • Habilite Telemetry para obter dados do sensor. Se você quiser mostrar os dados do sensor na tela OLED, habilite on screen

pir

O OLED mostrará os dados do sensor se você habilitar on screen.

pir

Conexão de tela

  • Tela E-Ink Clique aqui para obter a tela E-Ink compatível.

pir

  • Tela OLED Clique aqui para obter a tela OLED compatível. O driver OLED atual é o SSD1306.

pir

Teclado virtual

pir

A versão de firmware 2.7 agora suporta teclado virtual! Você pode digitar mensagens diretamente no dispositivo para se comunicar com outro dispositivo. Siga o Tutorial de Gravação de Firmware para atualizar o firmware.

pir

FAQ

Dispositivo brickado e instalação do bootloader

Descrição:

O dispositivo não está respondendo, nenhum LED, não é possível parear com o seu App. Se você achar que o dispositivo está completamente morto após gravar seu próprio firmware, você também pode tentar reinstalar o bootloader.

note

Quando você estiver gravando o bootloader, verifique se a conexão do cabo está estável e NÃO o desconecte durante o processo de gravação.

  • Passo 1: Clique aqui para baixar o Bootloader

  • Passo 2: Entre no modo DFU

    Clique duas vezes no botão RST para entrar no modo DFU. O disco com o nome "Tracker L1" irá aparecer.

    pir

  • Passo 3: Cole o arquivo do bootloader

    Substitua todos os arquivos no disco pelo arquivo de bootloader baixado.

  • Passo 4: Grave o firmware

    Quando você tiver concluído as etapas acima, poderá seguir este passo para gravar o firmware da aplicação. Pode ser necessário entrar no modo DFU manualmente

Impossível entrar em DFU e entrar no modo DFU manualmente

Conecte o dispositivo ao seu PC, pressione duas vezes o botão Reset. O LED amarelo permanecerá aceso e uma nova unidade USB chamada Tracker L1 aparecerá no seu PC.

Saindo do modo DFU

Pressione o botão Reset uma vez para sair do modo DFU.

Dispositivo desliga automaticamente

Descrição

  • Após o dispositivo ligar, ele desligará ou reiniciará automaticamente após um tempo.
  • O log da porta serial roda por um tempo e depois para.

Isso pode ser causado por reiniciar ou desligar o dispositivo manualmente e à força quando o dispositivo está nos seguintes estados: sem terminar o processo de transmissão de mensagens, estando em configuração......

Solução de problemas

clique aqui para ver o vídeo. Você precisa executar um apagamento de flash e então regravar o firmware mais recente.

Restauração de fábrica

Se você quiser restaurar as configurações padrão, pode fazer a restauração de fábrica. Há dois métodos para você fazer a restauração de fábrica.

  • clique aqui para ver o vídeo. Você precisa executar um apagamento de flash e então regravar o firmware mais recente.

  • Clique no botão Factory Reset no App. O dispositivo irá reiniciar automaticamente com a configuração de fábrica.

    pir

Reset do NodeDB

NodeDB é o banco de dados local que armazena informações sobre nós descobertos na rede Mesh atual, incluindo:

  • ID do nó
  • Nome de usuário
  • Informações de localização
  • Informações de sinal (SNR)
  • Horário da última visualização

Quando fazer o reset

Redefina o NodeDB quando:

  • A lista de nós contiver entradas desatualizadas, duplicadas ou inválidas.
  • Você se mover para um ambiente Mesh diferente e quiser redescobrir nós próximos.
  • As informações do nó no aplicativo parecerem incorretas ou incompletas.
perigo

Redefinir o NodeDB apenas limpa o banco de dados de nós armazenado no dispositivo. Isso não executa uma restauração de fábrica e não remove a configuração básica do dispositivo.

Método 1: Reset a partir do dispositivo

  1. Abra o menu no dispositivo.
  2. Vá para Node Actions / Settings.
  3. Selecione Reset NodeDB.
  4. Confirme o reset.

Exemplos de telas

Passo 1: Pressione o botão do dispositivo para entrar no menu.

Device button to enter the menu

Passo 2: Encontre Reset NodeDB no menu.

Reset NodeDB option in the device menu

Método 2: Reset a partir do App

  1. Abra o aplicativo e conecte-se ao dispositivo de destino.
  2. Vá para Settings.
  3. Toque em Device.
  4. Role até o final da página Device Config e encontre Reset NodeDB.
  5. Toque nele e confirme a ação.

Caminho no App

Settings > Device > Reset NodeDB

Exemplos de telas

Passo 1: Abra Device na página Settings.

Device entry in Settings

Passo 2: Toque em Reset NodeDB na página Device Config.

Reset NodeDB button in Device Config

dica

Observe a diferença entre as seguintes opções:

  • Reset NodeDB: Apenas limpa o banco de dados de nós.
  • Factory Reset: Restaura o dispositivo às configurações de fábrica e remove mais dados de configuração.

O que acontece após o reset

Depois que o Reset NodeDB é executado, o dispositivo limpa a lista de nós armazenada no momento. À medida que o dispositivo continua em funcionamento, ele voltará a descobrir e registrar nós próximos.

Você pode observar o seguinte:

  • A lista de nós pode ficar temporariamente vazia ou menor.
  • Os nós voltarão a aparecer gradualmente à medida que o dispositivo continuar operando.
  • Os registros históricos de nós armazenados anteriormente não estarão mais disponíveis.

Notas

  • Antes de redefinir, certifique-se de que o problema está realmente relacionado a uma lista de nós anormal.
  • Se o problema for apenas um atraso na exibição dos nós, aguarde um pouco primeiro para ver se ele se recupera automaticamente.
  • Se o problema persistir após redefinir o NodeDB, continue solucionando a configuração do dispositivo ou outras possíveis causas.
  • Use o Factory Reset com cuidado para evitar remover acidentalmente a configuração do dispositivo.

Qualidade do Sinal

  • SNR reflete a qualidade do link de comunicação. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -7 dB. Um dispositivo com SNR menor que -10 dB indica baixo desempenho.

  • RSSI é determinado conjuntamente pelo dispositivo e seu ambiente ao redor. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -110 dBm. Um dispositivo com RSSI menor que -115 dBm é considerado como tendo baixo desempenho.

    Para obter o melhor efeito de sinal, use o dispositivo em uma área aberta, desobstruída e com interferência mínima.

Antena Compatível

Se você precisar substituir a antena do L1 Pro, clique aqui para obter uma.

Recursos

Loading Comments...