Pular para o conteúdo principal

Comece a usar o Meshtastic

note

Quando o dispositivo estiver nos estados abaixo, não o reinicie ou desligue manualmente. Caso contrário, o dispositivo pode deixar de funcionar.

  1. Não tiver concluído o processo de transmissão de mensagem
  2. Estiver sendo configurado

Gravar firmware​

Visite o Meshtastic Web Flasher.

Para a gravação de firmware dos Wio tracker Wio Tracker L2 Pro e Wio Tracker L2, selecione o dispositivo de destino como Seeed Wio Tracker L2 e escolha o firmware mais recente, depois clique em Flash.

pir

Ligue o dispositivo, clique em Enter DFU Mode, aparecerá uma porta serial chamada Tracker L2, clique nela e conecte.

pir

Em seguida, clique em "Flash". Não se esqueça de marcar "Full Erase and Install" se quiser sobrescrever o firmware anterior.

Introdução​

Alternar interface de usuário​

Vá para a página Setting -> Escolha Reboot/Shutdown -> Pressione e segure o ícone de Bluetooth -> Clique em OK

pir

dica

A janela de troca para BaseUI aparece quando você pressiona e segura o ícone de Bluetooth.

pir

Se você apenas clicar no ícone de Bluetooth, entrará no modo Bluetooth. Nesse caso, pressione e segure o ícone de Bluetooth mostrado na tela e o dispositivo será reiniciado automaticamente para MUI.

pir

Conexão com o telefone​

Passo 1. Encontrar o ID do nó

Encontre o endereço MAC na etiqueta do dispositivo. O ID do nó é baseado nos últimos quatro dígitos do endereço MAC. O último dígito deve ser -2. Por exemplo, se o dispositivo for 29CA, então o ID de nó real deve ser 29c8.

pir

Passo 2. Entrar no modo de conexão Bluetooth

Vá para a página Setting, clique em Reboot/Shutdown e depois clique no ícone de Bluetooth.

pir

dica

Ao usar MUI, primeiro alterne para o modo de pareamento Bluetooth antes de parear com o seu telefone. Caso contrário, o telefone não conseguirá reconhecer o dispositivo.

O dispositivo será então reiniciado em modo Bluetooth. O código de pareamento Bluetooth será mostrado na tela.

pir

Passo 2. Baixar o aplicativo Meshtastic

Clique aqui para baixar o aplicativo Meshtastic.

Passo 3. Parear com o dispositivo

  • Selecione o dispositivo de destino no painel Bluetooth.

pir

  • Digite o código mostrado na tela e clique em Pair para conectar o dispositivo.

pir

Configurar LoRa​

Para começar a se comunicar pela malha, você deve definir a sua região. Essa configuração controla qual faixa de frequência o dispositivo usa e deve ser ajustada de acordo com a sua localização regional.

Lista de regiões

Código da regiãoDescriçãoFaixa de frequência (MHz)Ciclo de trabalho (%)Limite de potência (dBm)
UNSETNão definidoN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868União Europeia 868MHz869.4 - 869.651027

Consulte LoRa Region by Country para uma lista mais abrangente.

info

EU_868 deve obedecer a uma limitação de ciclo de trabalho horário de 10%, calculada a cada minuto em uma janela móvel de 1 hora. O dispositivo deixará de transmitir se você atingir esse limite, até que seja permitido novamente.

Vá para a página Setting, clique em LeoR Region, o dispositivo será reiniciado automaticamente.

pir

Agora que você definiu a região LoRa no dispositivo, pode continuar configurando quaisquer LoRa Configs para atender às suas necessidades.

Uso de mapa​

Passo 1. Ativar GPS

Você precisa ativar o GPS para obter a posição. Isso pode ser configurado diretamente no dispositivo pressionando e segurando o ícone de posição.

pir

Você também pode configurá-lo no aplicativo do telefone.

Passo 2. Preparação do cartão SD

Você precisa formatar e instalar o mapa no cartão SD. Para um tutorial detalhado de uso do cartão SD, por favor clique aqui para ver.

Passo 3. Instalar o cartão SD

pir

Passo 4. Visualizar o mapa

Aguarde o carregamento do mapa. Após conectar-se com sucesso ao Wi-Fi e obter a localização, o dispositivo exibirá um mapa offline.

pir

Uso avançado​

Conectar via site​

Se você quiser enviar mensagens de texto e se comunicar com outros nós pelo site, pode conectar o dispositivo ao site Meshtastic agora.

Passo 1: Alterar para BaseUI

Passo 2: Abrir o site

Clique aqui para ir para o site.

pir

Passo 3: Adicionar o novo dispositivo

Clique em "+ New Connection".

pir

Escolha o método serial. Abra o gerenciador de dispositivos para ver em qual porta o dispositivo está conectado. Escolha essa porta na janela pop-up.

pir

Seu dispositivo será mostrado na lista. Clique para conectar. Se a conexão for bem-sucedida, você poderá ver o status do dispositivo diretamente no site.

pir

Configurar GPS​

Você pode ajustar o intervalo de atualização e o intervalo de transmissão para obter informações de localização mais atualizadas.

pir

Para IOS, ative o Accurate Location. Caso contrário, o posicionamento pode desviar.

pir

Conexão de sensor​

pir

Você pode adicionar sensor ao dispositivo por meio da interface Grove. Os seguintes sensores foram verificados como compatíveis com a interface Grove no dispositivo.

Tipo de sensorModelo de sensor
Sensor ambientalPressãoBMP085
TemperaturaMCP9808 、PCT2075
Temperatura e umidadeSHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10
Temperatura, umidade e pressãoBME280
OutrosFrequência cardíaca e SpO₂MAX30102
Teclado I2CCardKB
  • Ative Telemetry para obter dados do sensor. Se você quiser mostrar os dados do sensor na tela OLED, ative on screen

pir

Outras funções​

Método de interaçãoEfeito
Pressione e segure o ícone inicialResincronizado
Pressione e segure o ícone da lista de nósEntra na página de filtro de nós
Pressione e segure o ícone de configuraçõesA tela desliga

FAQ​

O dispositivo não consegue parear com o telefone via BLE​

  • Ao usar MUI, primeiro altere para o modo de emparelhamento Bluetooth antes de parear com seu telefone. Caso contrário, seu telefone não conseguirá reconhecer seu dispositivo. Vá para a página Setting, clique em Reboot/Shutdown e depois clique no Bluetooth icon.

pir

  • Ao usar BaseUI, depois de configurar e ativar o Wifi, você só poderá conectar seu dispositivo ao aplicativo do telefone via rede.

O dispositivo não consegue se conectar ao meu Wifi​

  • Certifique-se de que você está conectando a um 2.4g Wifi. O dispositivo não consegue parear com Wifi 5G. Normalmente o hotspot do telefone pode ser ajustado para 2.4g nas configurações do telefone. Então você pode testar primeiro o hotspot do seu telefone.

  • Ative o Wifi depois de definir o nome e a senha do Wifi.

O Wifi está desativado quando o IP do wifi está vazio e o ícone do wifi está cinza. O Wifi está ativado quando o IP do wifi é exibido e o ícone do wifi está branco.

pir

O dispositivo desliga automaticamente​

Descrição

  • Depois de o dispositivo ligar, ele desligará ou reiniciará automaticamente após um tempo.
  • O log da porta serial executa por um tempo e depois para.

Isso pode ser causado por reiniciar ou desligar manualmente e à força o dispositivo quando ele está nos seguintes estados: sem terminar o processo de transmissão de mensagens, sendo configurado......

Solução de problemas

Você precisa executar um apagamento de flash e então regravar o firmware mais recente.

Restauração de fábrica​

Se você quiser restaurar as configurações padrão, pode fazer a restauração de fábrica. Há dois métodos para você fazer a restauração de fábrica.

Vá para a página Setting, clique em Configure Reset, escolha Factory Reset e depois clique em OK.

pir

O dispositivo será reiniciado com a configuração padrão.

Falha em mensagem direta​

Resetar NodeDB​

NodeDB é o banco de dados local que armazena informações sobre os nós descobertos na rede Mesh atual. Se você encontrar uma situação em que não consegue se comunicar com um determinado nó, isso pode ser porque o seu NodeDB armazenou informações desatualizadas para esse nó. Você precisará atualizá-lo.

Vá para a página Setting, clique em Configure Reset, escolha NodedB Reset e então clique em OK.

pir

O dispositivo será reiniciado.

Trocar informações de usuário​

Cada nó enviará periodicamente suas próprias informações de nó, permitindo que outros nós na malha o "vejam" e "reconheçam". Dois nós precisam trocar suas informações de nó entre si para poder se comunicar um com o outro. Se você não conseguir enviar ou receber mensagens privadas com outro nó na lista, pode solicitá-los manualmente para trocar informações no app.

Entrada do dispositivo em Settings

Regenerar chave privada​

Cada nó possui um par de chaves pública/privada. Para trocar uma mensagem privada criptografada, o remetente a criptografa com a chave pública do destinatário, e somente a chave privada desse destinatário pode descriptografá-la. Dois nós podem, portanto, se comunicar de forma privada assim que souberem a chave pública um do outro. Se um nó continuar falhando na transmissão de mensagens privadas, tente regenerar sua chave privada. Após a regeneração, exclua esse nó das listas de nós dos outros dispositivos para que eles possam se reconectar e obter sua nova chave pública.

Entrada do dispositivo em Settings

Reinicie o dispositivo com falha para que a configuração tenha efeito.

nota

Após a regeneração da chave, outro dispositivo precisa se reconectar ao nó. Portanto, é melhor excluir o nó da lista de nós de outro dispositivo.

Qualidade do sinal​

  • SNR reflete a qualidade do link de comunicação. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -7 dB. Um dispositivo com SNR menor que -10 dB indica baixo desempenho.

  • RSSI é determinado em conjunto pelo dispositivo e seu ambiente ao redor. Um dispositivo normal geralmente opera acima de -110 dBm. Um dispositivo com RSSI menor que -115 dBm é considerado como tendo baixo desempenho.

    Para obter o melhor efeito de sinal, use o dispositivo em uma área aberta, desobstruída e com interferência mínima.

Fonte​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Loading Comments...