Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Kit de Sensor de Detecção de Respiração e Batimentos Cardíacos mmWave de 60 GHz com XIAO ESP32C6 (MR60BHA2)



Apresentamos nossos avançados Módulos de Sensor mmWave para XIAO, projetados para fornecer soluções de monitoramento de ponta tanto para detecção de quedas quanto para monitoramento de batimentos cardíacos. Alimentados pelo robusto microcontrolador XIAO ESP32 com conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrada, esses módulos oferecem capacidades de detecção precisas e confiáveis. Seja para monitorar quedas em tempo real ou acompanhar batimentos cardíacos com alta sensibilidade, nossos módulos são equipados com tecnologia de última geração, incluindo LEDs RGB personalizáveis e detecção de luz ambiente. Com opções fáceis de expansão por meio de portas Grove GPIO, esses módulos versáteis são perfeitos para uma ampla gama de aplicações, desde integração em casas inteligentes até monitoramento de saúde.

Recursos

  • Wi-Fi e Bluetooth habilitados: Ambos os módulos são alimentados pelo XIAO ESP32 com firmware ESPHome pré-gravado, garantindo configuração rápida e personalização.
  • Módulo de Detecção de Batimentos Cardíacos:
    • Monitoramento sensível de batimentos cardíacos: Detecta batimentos cardíacos a até 1,5 metros.
    • Detecção de presença estática: Monitora indivíduos parados a até 6 metros de distância.
  • Sensoriamento ambiental:
    • Sensor de Luz BH1750: Mede a luz ambiente de 1 a 65.535 lux.
    • LED RGB WS2812: LED personalizável para feedback visual e projetos DIY.
  • Conectividade expansível: Inclui portas Grove GPIO para adição de sensores e módulos adicionais.

Especificações

Parâmetros gerais
Firmware mmWaveDetecção de respiração e batimentos cardíacos
Faixa de detecçãoDetecção de presença humana estática: até 6 metros
Detecção de respiração e batimentos cardíacos: 1,5 metro
MCUSeeed Studio XIAO ESP32C6
LEDLED RGB WS2812
BotãoReset
Sensor de luzBH1750 Faixa: de 1 a 65.535 lux com medições ajustáveis até 100.000 lux
Conectividade1 porta GPIO (D0, D10)
Espaçamento do cabeçalho de pinos2,54 mm
Fonte de alimentaçãoEntrada 5V/1A
Consumo de energia0,5 W: modo de espera
0,8 W: modo de ativação
1,4 W: funcionamento com estado do Grove Relay

Aplicações

  • Sistemas de segurança
  • Monitoramento de saúde
  • Automação residencial inteligente
  • Cuidados com idosos

Visão geral do hardware


Primeiros passos

Método de instalação e faixa de detecção

cuidado

Recomenda-se que o radar mais recente de respiração e frequência cardíaca seja utilizado apenas em cenários de sono. Evite utilizar as funções de respiração e frequência cardíaca do radar enquanto estiver sentado à escrivaninha ou durante exercícios, pois isso pode resultar em imprecisões significativas.

Instalação inclinada. Para necessidades de detecção de respiração e frequência cardíaca durante o sono, pode-se adotar um método de instalação inclinada. O radar deve ser instalado a uma altura de 1 m diretamente acima da cabeceira da cama, inclinado para baixo em 45° em direção ao meio da cama, e a distância entre o radar e a cavidade torácica deve ser mantida dentro de 1,5 m. A direção normal do radar deve estar alinhada com a posição principal de detecção para garantir que o radar consiga detectar os dados de respiração e batimentos cardíacos.

nota

Use este módulo em um espaço aberto e mantenha-o afastado dos seguintes cenários dentro da faixa de detecção para evitar interferências no módulo:

  • Vários radares instalados muito próximos uns dos outros
  • Vento movimentando cortinas e balançando plantas
  • Fluxo de água e película de água
  • Grandes áreas de metal e reflexos de espelhos
  • Detecção através de vidro e tábuas finas de madeira
  • Local de instalação sujeito a vibrações
  • Uso de fontes de alimentação de baixa qualidade

Preparação de software (Arduino)

Atenção

Por padrão, o MR60BHA2 vem pré-montado com o XIAO ESP32C6, mas é compatível com vários outros microcontroladores para comunicação e integração.

Se esta é a sua primeira vez usando Arduino com a série XIAO, siga o guia de configuração apropriado para sua placa:

Depois que sua placa estiver configurada, prossiga com as seguintes etapas:

  1. Baixe a biblioteca Seeed mmWave:

  1. Instale a biblioteca na IDE Arduino:
    • Abra a IDE Arduino.
    • Navegue até Sketch > Include Library > Add .ZIP Library....
    • Selecione o arquivo .zip baixado para instalar a biblioteca.
  2. Conecte sua placa XIAO:
    • Conecte sua placa XIAO ao computador via USB.
    • Na IDE Arduino, vá em Tools > Board e selecione o modelo da sua placa XIAO.
    • Escolha a porta correta em Tools > Port.
  3. Carregue um exemplo de sketch:
    • Vá em File > Examples > Seeed Arduino mmWave.
    • Selecione o exemplo relevante para Detecção de Batimentos Cardíacos.
    • Revise o código e faça os ajustes necessários.
  4. Envie o sketch:
    • Clique em Upload para gravar o código na sua placa XIAO.
    • Abra o Serial Monitor na IDE Arduino para visualizar os dados do sensor em tempo real.

Uso

Esta seção fornece trechos de código de exemplo para ajudar você a começar rapidamente a usar a biblioteca Seeed Arduino mmWave com várias funcionalidades, incluindo monitoramento de respiração, controle de LED RGB e detecção de luz.

Módulo de respiração

Este exemplo demonstra como usar o sensor MR60BHA2 para monitorar respiração e batimentos cardíacos.

#include <Arduino.h>
#include "Seeed_Arduino_mmWave.h"

// Set up serial communication depending on the board type
#ifdef ESP32
# include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial mmWaveSerial(0);
#else
# define mmWaveSerial Serial1
#endif

SEEED_MR60BHA2 mmWave;

void setup() {
Serial.begin(115200);
mmWave.begin(&mmWaveSerial);
}

void loop() {
if (mmWave.update(100)) {
float total_phase, breath_phase, heart_phase;
if (mmWave.getHeartBreathPhases(total_phase, breath_phase, heart_phase)) {
Serial.printf("total_phase: %.2f\t", total_phase);
Serial.printf("breath_phase: %.2f\t", breath_phase);
Serial.printf("heart_phase: %.2f\n", heart_phase);
}

float breath_rate;
if (mmWave.getBreathRate(breath_rate)) {
Serial.printf("breath_rate: %.2f\n", breath_rate);
}

float heart_rate;
if (mmWave.getHeartRate(heart_rate)) {
Serial.printf("heart_rate: %.2f\n", heart_rate);
}

float distance;
if (mmWave.getDistance(distance)) {
Serial.printf("distance: %.2f\n", distance);
}
}
}

A saída será a seguinte no Monitor Serial do Arduino:

Se os dados retornados não forem 0, isso indica a existência de um ser vivo dentro do alcance de detecção.

Detecção de Humanos

Este exemplo demonstra como usar o sensor MR60BHA2 para detecção de humanos.

cuidado

Certifique-se de ter atualizado o firmware do módulo MR60BHA2 para a versão mais recente.
O firmware mais recente adiciona detecção de presença humana e funções relacionadas a objetos humanos.

#include <Arduino.h>
#include "Seeed_Arduino_mmWave.h"

// If the board is an ESP32, include the HardwareSerial library and create a
// HardwareSerial object for the mmWave serial communication
#ifdef ESP32
# include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial mmWaveSerial(0);
#else
// Otherwise, define mmWaveSerial as Serial1
# define mmWaveSerial Serial1
#endif

SEEED_MR60BHA2 mmWave;

void setup() {
Serial.begin(115200);
mmWave.begin(&mmWaveSerial);
}

void loop() {
if (mmWave.update(100)) {
if (mmWave.isHumanDetected()) {
Serial.printf("-----Human Detected-----\n");
}

PeopleCounting target_info;
if (mmWave.getPeopleCountingTargetInfo(target_info)) {
Serial.printf("-----Got Target Info-----\n");
Serial.printf("Number of targets: %zu\n", target_info.targets.size());

for (size_t i = 0; i < target_info.targets.size(); i++) {
const auto& target = target_info.targets[i];
Serial.printf("Target %zu:\n", i + 1);
Serial.printf(" x_point: %.2f\n", target.x_point);
Serial.printf(" y_point: %.2f\n", target.y_point);
Serial.printf(" dop_index: %d\n", target.dop_index);
Serial.printf(" cluster_index: %d\n", target.cluster_index);
Serial.printf(" move_speed: %.2f cm/s\n", target.dop_index * RANGE_STEP);
}
}
// delay(500);
}
}

A saída será a seguinte no Monitor Serial do Arduino:

nota

A respiração e a frequência cardíaca podem ser detectadas dentro de 1,5 metros, e a presença pode ser detectada em um alcance de 1,5 a 6 metros.
Quando houver pessoas dentro do alcance de 1,5 m, o módulo entrará no modo de detecção de batimentos cardíacos e respiração. Nesse modo, a sensibilidade da função de detecção de humanos pode diminuir.

Piscar LED RGB

Este exemplo demonstra como controlar um LED RGB usando a biblioteca NeoPixel.

  • Passo 1. Baixe a biblioteca Adafruit_NeoPixel

Vá para Sketch > Include Liarbry > Manage Libraries... e pesquise por Adafruit_NeoPixel, instale a versão mais recente.

  • Passo 2. Copie o código a seguir para um novo sketch:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <Arduino.h>

const int pixelPin = D1;

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, pixelPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
Serial.begin(115200);
pixels.begin();
pixels.clear();
pixels.show();
}

void loop() {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 0, 0));
pixels.show();
delay(100);
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 0));
pixels.show();
delay(100);
}

for (int i = 255; i >= 0; i--) {
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(i, 0, 0));
pixels.show();
delay(10);
}
}
  • Passo 3. Selecione a placa correta e a porta correspondente para enviar o programa.

Assim que o programa for enviado com sucesso, você verá o LED RGB no lado direito dos módulos do sensor mmWave piscando.

Sensor de Luz (BH1750)

Este exemplo mostra como ler valores de intensidade de luz usando o sensor BH1750.

  • Passo 1. Baixe a biblioteca hp_BH1750

Vá para Sketch > Include Liarbry > Manage Libraries... e pesquise por hp_BH1750, instale a versão mais recente.

  • Passo 2. Copie o código a seguir para um novo sketch:
#include <Arduino.h>
#include <hp_BH1750.h>

hp_BH1750 BH1750;

void setup() {
Serial.begin(9600);

bool avail = BH1750.begin(BH1750_TO_GROUND);

if (!avail) {
Serial.println("No BH1750 sensor found!");
while (true) {}
}

Serial.printf("conversion time: %dms\n", BH1750.getMtregTime());
BH1750.start();
}

void loop() {
if (BH1750.hasValue()) {
float lux = BH1750.getLux();
Serial.println(lux);

BH1750.start();
}
}
  • Passo 3. Selecione a placa correta e a porta correspondente para enviar o programa.

A saída será a seguinte no Monitor Serial do Arduino:

API do Módulo de Respiração

Este exemplo usa a classe SEEED_MR60BHA2 para interagir com o sensor MR60BHA2 para monitoramento de batimentos cardíacos e respiração. Aqui está o que cada função principal faz:

  • mmWave.begin(&mmWaveSerial):

    • Inicializa o sensor para comunicação utilizando a interface serial especificada. Ela configura a conexão entre a placa XIAO e o sensor MR60BHA2.
  • mmWave.update(100):

    • Atualiza os dados do sensor. O parâmetro 100 é um valor de tempo limite em milissegundos, especificando por quanto tempo aguardar o sensor fornecer novos dados. Se novos dados estiverem disponíveis dentro desse intervalo, a função retorna true.
  • mmWave.getHeartBreathPhases(float &total_phase, float &breath_phase, float &heart_phase):

    • Obtém as informações de fase relacionadas às atividades de respiração e batimentos cardíacos.
    • total_phase representa o deslocamento de fase geral, enquanto breath_phase e heart_phase são específicos para as atividades de respiração e batimento cardíaco, respectivamente.
  • mmWave.getBreathRate(float &rate):

    • Busca a taxa de respiração atual detectada pelo sensor. A taxa é retornada na variável de referência rate.
  • mmWave.getHeartRate(float &rate):

    • Obtém a frequência cardíaca atual detectada pelo sensor. A taxa é retornada na variável de referência rate.
  • mmWave.getDistance(float &distance):

    • Obtém a distância do sensor até o objeto detectado (por exemplo, o corpo humano). Esta função é útil para entender o alcance do sinal detectado.
  • mmWave.getPeopleCountingPointCloud(PeopleCounting& point_cloud):

    • Obtém informações sobre nuvens de pontos. Ela apenas realiza o recebimento do tipo de mensagem; é normal que não haja dados.
    • A estrutura PeopleCounting contém um vetor de alvos detectados. Cada alvo inclui os seguintes atributos:
      • x_point : Coordenada X do alvo (em metros).
      • y_point : Coordenada Y do alvo (em metros).
      • dop_index : Índice Doppler, representando a velocidade do alvo.
        • A velocidade real de movimento (em cm/s) pode ser calculada como: dop_index * RANGE_STEP, onde RANGE_STEP é a resolução de velocidade.
      • cluster_index : ID do agrupamento (cluster) do alvo, usado para identificar alvos individuais na cena.
  • mmWave.getPeopleCountingTartgetInfo(PeopleCounting& target_info):

    • Obtém informações sobre os alvos detectados.
    • A estrutura PeopleCounting contém um vetor de alvos detectados. Cada alvo inclui os seguintes atributos:
      • x_point : Coordenada X do alvo (em metros).
      • y_point : Coordenada Y do alvo (em metros).
      • dop_index : Índice Doppler, representando a velocidade do alvo.
        • A velocidade real de movimento (em cm/s) pode ser calculada como: dop_index * RANGE_STEP, onde RANGE_STEP é a resolução de velocidade.
      • cluster_index : ID do agrupamento (cluster) do alvo, usado para identificar alvos individuais na cena.
  • mmWave.isHumanDetected():

    • Retorna se um humano foi detectado.

Atualização de firmware do módulo

cuidado

Modificar o firmware do radar é uma operação arriscada, portanto, certifique-se de ler esta seção com atenção antes de seguir cada etapa cuidadosamente. Esteja ciente de que, se uma etapa não for executada corretamente, o radar pode ser inutilizado (bricked) ou ficar inutilizável.

Observação especial, se você comprou o Fall Radar MR60FDA2, por favor, não faça o flash do firmware de forma não autorizada pelo método a seguir, isso certamente irá danificar o seu dispositivo!!!!

dica

Se você preferir não ler o texto, também pode consultar o vídeo para atualizar o firmware. Como o firmware ESPHome para o XIAO será sobrescrito abaixo, talvez você precise regravar o firmware ESPHome para o XIAO nesta página da web após atualizar o firmware do radar.

Primeiro, conecte os módulos XIAO ESP32C6 e MR60BHA2. Em seguida, use o código a seguir para programar o XIAO.

#include <Arduino.h>
#include "Seeed_Arduino_mmWave.h"

// If the board is an ESP32, include the HardwareSerial library and create a
// HardwareSerial object for the mmWave serial communication
#ifdef ESP32
# include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial mmWaveSerial(0);
#else
// Otherwise, define mmWaveSerial as Serial1
# define mmWaveSerial Serial1
#endif

void setup() {
// Initialize the serial communication for debugging
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // Wait for Serial to initialize
}

// Initialize the mmWaveSerial communication
mmWaveSerial.begin(115200);
}

void loop() {
// Check if there is data available from mmWaveSerial
while (mmWaveSerial.available() > 0) {
char receivedChar = mmWaveSerial.read();
Serial.write(receivedChar); // Forward data to Serial
}

// Check if there is data available from Serial
while (Serial.available() > 0) {
char receivedChar = Serial.read();
mmWaveSerial.write(receivedChar); // Forward data to mmWaveSerial
}
}
dica

A função do código acima é transmitir de forma transparente a porta serial do módulo para a porta serial USB do XIAO, de modo a atualizar o firmware do módulo através do XIAO.
Conecte o XIAO ao seu PC durante o processo de atualização.

Você verá os dados originais enviados pelo módulo.

Em seguida, você precisa baixar e descompactar a ferramenta OTA e o firmware aqui.

nota

O firmware 1.6.12 possui a seguinte atualização:

  1. Corrigida a perda de alvo quando está parado dentro de 1,5 metro.

  2. Otimizada a estabilidade de rastreamento para alvos em movimento entre 0–3 metros, resolvendo imprecisões anteriores nas coordenadas do alvo. No entanto, a taxa de atualização dos relatórios foi reduzida.

  3. Precisão da respiração e frequência cardíaca — Nenhuma atualização nesta versão. A otimização contínua do treinamento de aprendizado de máquina relacionado está em andamento. Uma atualização de firmware para melhorar a precisão da respiração e da frequência cardíaca será lançada por volta do final do mês. O algoritmo anterior de respiração e frequência cardíaca tinha problemas fundamentais, que foram resolvidos.

Clique aqui para visualizar a versão antiga
nota

O firmware 1.6.4 possui a seguinte atualização:

  1. Otimizado o recurso de detecção de respiração e frequência cardíaca, corrigindo o bug em que pequenos movimentos do corpo causavam perda de dados.
  2. Reforçada a função de detecção de presença 3D: respiração e frequência cardíaca podem ser detectadas dentro de 1,5 metro, e a presença pode ser detectada em uma faixa de 1,5 a 6 metros.
  3. Adicionado recurso de detecção de pessoas, capaz de detectar até três indivíduos em um raio de 6 metros.
nota

O firmware 1.6.5 possui a seguinte atualização:

  1. Corrigido o problema em que respiração e frequência cardíaca às vezes não eram detectadas quando o corpo humano estava em repouso.
nota

O firmware 1.6.10 possui a seguinte atualização:

  1. Otimizadas as mecânicas de respiração para resolver o problema em que a duração da apneia não diminuía.
  2. Adicionada funcionalidade de coleta de dados.
  1. Verifique e conecte à porta serial (defina a taxa de transmissão para 115200)
  1. Clique em "REQUEST UPDATE" para entrar no modo de atualização:
  1. Se "C" ou "43" for impresso, isso significa que o módulo entrou no modo de atualização.
  1. Selecione o firmware a ser atualizado. Após a seleção, ele entrará automaticamente no estado de atualização.

Após a conclusão da atualização, o módulo irá automaticamente retornar ao modo normal. Se isso não ocorrer, desligue e reinicie, e então use a ferramenta OTA para visualizar os dados da porta serial.

  1. Após a conclusão da atualização, você pode usar a ferramenta OTA para ler a versão e os dados brutos.
  1. Você precisa regravar o firmware do XIAO ESP32C6 após a conclusão da atualização.
dica

Se, nas etapas acima, você tiver operado incorretamente causando uma anomalia e tiver sido incapaz de tentar gravar o firmware novamente, e o radar não estiver funcionando corretamente, então o radar pode ter sido danificado (bricked) devido a firmware corrompido. A única maneira de tentar recuperar o dispositivo é consultar os arquivos e a documentação aqui. No entanto, entenda que não fornecemos suporte técnico e assistência para dispositivos danificados devido a operação incorreta.

Aberto para Personalização

Quer personalizar o kit para se adequar às suas aplicações exclusivas?

Para mais informações sobre geração de dados de nuvem de pontos 3D e configuração de zona de interferência ao personalizar módulos mmWave, a Seeed fornece serviços de P&D, personalização e fabricação ponta a ponta para desenvolvimento rápido do conceito à produção. Entre em contato conosco em [email protected] para saber mais.

Descrição do Serviço Personalizado

O firmware e os algoritmos do radar não são de código aberto, e parâmetros complexos do radar, como nuvem de pontos 3D, distância de detecção, alcance etc., exigem serviços personalizados, que podem envolver taxas adicionais de personalização e MOQs.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...