Pular para o conteúdo principal

Introdução ao módulo Wi-Fi HaLow Mini PCIe


Este guia o acompanhará na configuração e uso do módulo Wi-Fi HaLow Mini PCIe para construir um gateway Wi-Fi HaLow. O formato Mini PCIe facilita a integração da conectividade Wi-Fi HaLow em sistemas existentes e a criação de gateways IoT que podem conectar inúmeros dispositivos de baixo consumo de energia a longas distâncias.

Visão geral

O módulo Wi-Fi HaLow Mini PCIe foi projetado para permitir conectividade sem fio de longo alcance para aplicações de IoT. Ele oferece:

  • Interface Mini PCIe padrão para fácil integração
  • Suporte ao protocolo Wi-Fi HaLow IEEE 802.11ah
  • Alcance de até 1 km em linha de visada
  • Baixo consumo de energia
  • Capacidade de conectar milhares de dispositivos IoT

O que é Wi-Fi HaLow?

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) é uma tecnologia de rede sem fio projetada especificamente para aplicações de Internet das Coisas (IoT). Operando na faixa de frequência abaixo de 1 GHz, ela oferece várias vantagens importantes:

Principais benefícios

  • Alcance estendido: Pode alcançar até 1 quilômetro em condições de linha de visada, superando em muito o Wi-Fi tradicional
  • Melhor penetração: Sinais de frequência mais baixa podem penetrar paredes e obstáculos de forma mais eficaz
  • Eficiência energética: Otimizado para dispositivos IoT alimentados por bateria
  • Alta escalabilidade: Suporta milhares de dispositivos conectados por ponto de acesso
  • Suporte IP nativo: Integração perfeita com redes IP existentes

Aplicações

Wi-Fi HaLow é ideal para:

  • Agricultura inteligente
  • IoT industrial
  • Cidades inteligentes
  • Automação predial
  • Monitoramento ambiental
  • Rastreamento de ativos

Por que isso é importante

Wi-Fi HaLow aborda desafios críticos em implantações de IoT:

  1. Lacuna de cobertura: Preenche a lacuna entre o Wi-Fi de curto alcance e as redes celulares
  2. Vida útil da bateria: Permite anos de operação com alimentação por bateria
  3. Custo de implantação: Reduz os custos de infraestrutura em comparação com soluções celulares
  4. Padronização: Baseado em padrões Wi-Fi conhecidos para facilitar a adoção
  5. Segurança: Incorpora segurança corporativa WPA3

Ao combinar longo alcance, baixo consumo de energia e alta densidade de dispositivos, o Wi-Fi HaLow está posicionado para se tornar uma tecnologia chave para implantações de IoT em larga escala em vários setores.

Visão geral do OpenWrt

O módulo Wi-Fi HaLow Mini PCIe roda em OpenWrt, um sistema operacional Linux altamente extensível, projetado principalmente para dispositivos embarcados como roteadores. Veja o que torna o OpenWrt uma excelente plataforma para gateways Wi-Fi HaLow:

O que é OpenWrt?

OpenWrt é um sistema operacional baseado em Linux que oferece:

  • Um sistema de arquivos totalmente gravável com gerenciamento de pacotes
  • Alta modularidade, permitindo personalizar funcionalidades
  • Suporte para uma ampla variedade de dispositivos embarcados
  • Comunidade de desenvolvimento ativa e atualizações regulares
  • Amplos recursos de rede

Benefícios para implantações de Wi-Fi HaLow

OpenWrt fornece uma plataforma ideal para gateways Wi-Fi HaLow porque:

  • Estabilidade: Base Linux extremamente estável para operação 24/7
  • Flexibilidade: Personalização fácil para requisitos específicos de IoT
  • Desempenho: Pilha de rede otimizada para tratamento eficiente de dados
  • Segurança: Recursos de segurança em nível corporativo integrados
  • Comunidade: Grande ecossistema de desenvolvedores e usuários

A combinação de OpenWrt e Wi-Fi HaLow cria uma base poderosa para construir redes IoT robustas que podem escalar desde pequenas implantações até grandes instalações industriais.

Materiais necessários

Aqui estão os materiais necessários para executar este tutorial.

Raspberry Pi 4 Model BMódulo WiFi HaLow Mini PCIe

Além disso, você precisará dos seguintes itens:

  • Adaptador Mini PCIe para PCIe - Para conectar o módulo Wi-Fi HaLow Mini PCIe ao Raspberry Pi.
  • Dissipador de calor para Raspberry Pi - Recomendado para gerenciamento térmico durante a operação contínua.
  • Cartão MicroSD (8GB ou maior) - Para armazenar o firmware OpenWrt.
  • Leitor de cartão MicroSD - Para ler o cartão MicroSD.
  • Cabo Ethernet - Usado para conectar ao computador host e configurar o WiFi-Halow do Raspberry Pi.
  • Fonte de alimentação para Raspberry Pi
  • Computador - para gravar o firmware e configurar o WiFi-Halow do Raspberry Pi.
  • Antena - Para estender o alcance do módulo Wi-Fi HaLow Mini PCIe. Aqui estão os modelos de antena recomendados e verificados.
Kit de antena interna de longo alcanceAntena de longo alcance 2,6dBi

Para conectar a antena ao módulo WiFi-Halow, você também pode precisar comprar o Cabo de Antena SMA para I-PEX.

Cabo de Antena SMA para I-PEX

Se você estiver usando-o pela primeira vez, pode consultar o vídeo a seguir para a instalação da antena.

Instalando o WiFi Halow com OpenWrt no Raspberry Pi

Esta seção irá guiá-lo na configuração de um Raspberry Pi 4 como um gateway Wi-Fi HaLow usando uma imagem de firmware OpenWrt pré-compilada.

Baixar firmware

Baixe a imagem OpenWrt pré-compilada com suporte a Wi-Fi HaLow em:


Gravar o firmware no cartão MicroSD

  1. Baixe e instale o balenaEtcher.
  1. Insira o cartão MicroSD no computador.
  2. Inicie o balenaEtcher.
  3. Clique em "Flash from file" e selecione o firmware OpenWrt baixado.
  4. Selecione o cartão MicroSD como destino.
  5. Clique em "Flash!" e aguarde a conclusão do processo.

Configuração e primeira inicialização

  1. Insira o cartão MicroSD gravado no seu Raspberry Pi 4
  2. Conecte um cabo Ethernet entre o computador e o Raspberry Pi
  3. Ligue o Raspberry Pi
  4. Aguarde aproximadamente 2–3 minutos para o sistema iniciar

Acessando a interface do gateway

  1. Configure a interface Ethernet do computador para usar DHCP ou defina um IP estático na faixa 10.42.0.x
  2. Abra um navegador web
  3. Acesse: http://10.42.0.1/
  4. Você deverá ver a página de login da Morse Micro
nota

As credenciais de login padrão são:

  • Nome de usuário: root
  • Não é necessário inserir senha
dica

Se você não conseguir acessar a interface:

  • Verifique a conexão Ethernet
  • Verifique se o computador está recebendo um endereço IP
  • Tente executar ping em 10.42.0.1 para verificar a conectividade

Configurar o Raspberry Pi como ponto de acesso

Faça login na interface Morse Micro. Na página de boas-vindas, siga o exemplo da imagem abaixo para configurar o seu país.

cuidado

Atualmente, este dispositivo oferece suporte apenas aos EUA e não oferece suporte a outros países ou regiões.

Depois de configurar o país, você pode definir o Hostname e a Password de acordo com a sua situação real. Mantenha essas informações em segurança, pois você precisará usar essa senha para acessar o dispositivo (ssh) mais tarde. Em seguida, clique no botão Next no canto inferior direito.

Selecione a opção Access Point na nova página.

Em seguida, clique no botão Next e, na nova página, defina as credenciais da rede Wi-Fi HaLow. Lembre-se delas, pois seus dispositivos clientes precisarão dessas informações para se conectar.

Clique no botão Next, depois selecione Ethernet na nova página e escolha Bridge. Configurar a rede dessa forma permite uma comunicação contínua entre dispositivos nas redes Ethernet e Wi‑Fi, proporcionando uma experiência de rede unificada para os dispositivos conectados.

Em seguida, aguarde a aplicação da configuração de rede.

Quando a seguinte interface aparecer, você pode desconectar o Raspberry Pi do computador e conectar o cabo Ethernet entre o roteador e o Raspberry Pi. Em seguida, verifique o endereço IP do Raspberry Pi pela página de administração do roteador.

No meu dispositivo, o endereço IP é: 192.168.1.168. Inserindo esse endereço no navegador, você poderá acessar a página de backend do gateway Wi‑Fi HaLow.

Recursos

Suporte técnico e discussão sobre o produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...