Pular para o conteúdo principal

Estenda o Home Assistant com dispositivo LoRaWAN (XIAO-ESP32-S3)

pir

Introdução

Home Assistant é um sistema de plataforma de casa inteligente de código aberto, e o usuário pode facilmente conectar seus próprios dispositivos de Internet das Coisas ao sistema para gerenciamento unificado. No entanto, o principal diferencial do Home Assistant não é apenas permitir a visualização de vários dispositivos de detecção, mas sim realizar a vinculação automática de dispositivos entre plataformas; só uma plataforma de casa inteligente assim é suficientemente dinâmica.

Adicionar sensores LoRaWAN ao Home Assistant

Código de programa Arduino

  • Hardware

Conforme mostrado abaixo, instale o XIAO na placa de expansão enquanto conecta o módulo E5 aos pinos GND, 3V3, SDA-4 e SL-5 da placa

pir

  • Software

Faça algumas modificações no código a seguir, como alterar o AppKEY e outras informações essenciais do módulo de comunicação LoRa, para que seja possível acessar a LoRaWAN, e então modifique os dados que queremos enviar pelo comando: AT+CMSGHEX. Por exemplo, aqui envio dados simulando temperatura e umidade

# include <Arduino.h>

static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;

int temp = 25;
int humi = 56;


static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
{
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();

if (p_ack == NULL)
{
return 0;
}

do
{
while (Serial1.available() > 0)
{
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}

if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
{
return 1;
}

} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}

static void recv_prase(char *p_msg)
{
if (p_msg == NULL)
{
return;
}
char*p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;

p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data)))
{
Serial.println(data);
Serial.print("led :");
led = !!data;
Serial.print(led);
if (led)
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}
}

p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi)))
{
Serial.print("rssi:");
Serial.print(rssi);
}
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr)))
{
Serial.print("snr :");
Serial.print(snr);
}
}

void setup() {
Serial.begin(115200); // Initialize serial communication
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 44, 43);

if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
{
is_exist = true;

// Send AT+ID Command
if (at_send_check_response("+ID:", 1000, "AT+ID\r\n")) {
// Command sent successfully and response received
// The returned data can be found in recv_buf
Serial.print("Received ID data: ");
Serial.println(recv_buf);
} else {
// The command failed to be sent or no response was received.
Serial.println("Failed to get ID data.");
}

// Other Commands
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\"\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");

delay(200);
is_join = true;
}
else
{
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
}
}

void loop() {
if (is_exist)
{
int ret = 0;
if (is_join)
{

ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret)
{
is_join = false;
}
else
{
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
}
}
else
{
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", (int)temp, (int)humi);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret)
{
recv_prase(recv_buf);
}
else
{
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
}
delay(30000);
}
}
else
{
delay(1000);
}
temp++;
humi++;
}

Configuração do ChirpStack

Crie um novo perfil de dispositivo no ChirpStack e preencha o codec de Payload com o seguinte código:

function decodeUplink(input, port) {
var decoded = {
temp: 0,
humi: 0
};
var bytes = input['bytes']
bytes = bytes2HexString(bytes)

decoded.temp = parseInt(bytes.slice(0, 4), 16);
decoded.humi = parseInt(bytes.slice(-4), 16);

let messages = [
{
type: 'temp',
measurementId: 4097,
measurementValue: decoded.temp
},
{
type: 'humi',
measurementId: 4098,
measurementValue: decoded.humi
}
];

var result = {};
result.messages = messages;
return { data: result };
}


/**
* Convert to an 8-digit binary number with 0s in front of the number
* @param arr
* @returns {string}
*/
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
}
}
return data
})
let ret = binaryData.toString()
.replace(/,/g, '')
return ret
}


function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
}
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
}
str += tmp
}
return str
}

Em seguida, clique em Submit.

pir

Conforme mostrado na figura a seguir, os dados relevantes foram recebidos, indicando que os dados foram enviados com sucesso

pir

Configuração do Home Assistant

Conclua a instalação da integração do Home Assistant com o seguinte tutorial: SenseCAP Integration for Home Assistant. Aguarde alguns minutos; podemos ver que o dispositivo XIAO-ESP32-S3 foi reconhecido, e há duas entidades neste dispositivo, a saber, temperatura e umidade, que são os dois dados que acabamos de enviar. E foram identificados como as entidades de sensor correspondentes no Home Assistant.

pir

Depois de adicionar o dispositivo à visão geral, concluímos todo o processo de adicionar o XIAO ao Home Assistant.

pir

Discussão

Home Assistant é um sistema de casa inteligente de código aberto muito poderoso; podemos conectar uma variedade de dispositivos a essa plataforma, a ecologia de casa inteligente torna-se cada vez maior; você consegue imaginar usar o XIAO para controlar o Apple HomePod? Através deste tutorial, conectamos o XIAO ao Home Assistant, e isso é apenas o começo. Da mesma forma, podemos conectar o sensor de chave ao Home Assistant para alcançar funções mais interessantes, e toda a ecologia de casa inteligente ficará cada vez maior.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...