Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Sensor IMU HEXFELLOW Y200

O Y200 é um giroscópio de 9 eixos desenvolvido especificamente para robôs. O dispositivo suporta uma alimentação máxima de 60 V e utiliza uma interface CAN padrão XT30 para integração rápida em uma rede de robôs. Ele possui um processo interno de encapsulamento para excelente resistência a choques, e seu invólucro é projetado com uma estrutura reforçada para uma instalação estável e confiável.

Especificações

Aqui está a tabela completa com todos os parâmetros preenchidos para todos os modelos de motor:

Parâmetros de Saída de Ângulo

ÂnguloValorObservação
Rolagem (Roll)Precisão:0,15°1σ RMS
Faixa:±180°
Inclinação (Pitch)Precisão:0,15°1σ RMS
Faixa:±90°
Guinada (Yaw) (Sem referência)Precisão:0,2°1σ RMS
Faixa:±180°
Resolução0,001°

Parâmetros do Giroscópio

ParâmetroValorObservação
Faixa±2000°/s
Não linearidade±0,05%FS
Densidade de ruído0,015°/s/√Hz
Estabilidade de offset5°/hVariância de Allan, 1σ
Largura de banda (-3dB)50Hz
Offset de zero±0,5°/s1σ RMS
Deriva de temperatura±1°/s1σ RMS, -40~85°C

Parâmetros do Acelerômetro

ParâmetroValorObservação
Faixa±12g
Não linearidade±0,5%FS
Densidade de ruído190μg/√Hz
Estabilidade de offset0,05mgVariância de Allan, 1σ
Largura de banda (-3dB)50Hz
Offset de zero±20mg1σ RMS
Deriva de temperatura±20mg1σ RMS, -40~85°C

Outros Parâmetros

ParâmetroValorObservação
Tolerância de tensão12-60VPara conector XT30 2+2. Não é USB-C, mas a alimentação USB-C é compatível
ComunicaçãoCAN
Frequência máxima de saída200Hz
Dimensões60×60×15 mm
Temperatura de operação-20~85°C

Plataformas compatíveis

  • reComputer Mini
  • reComputer Robotics

Versões de ROS compatíveis

  • ROS Noetic
  • ROS Humble

Diagrama das dimensões de instalação

Primeiros passos com a IMU no reComputer Jetson

Fornecemos um driver Linux usando SocketCAN. Esta é a forma recomendada de trabalhar com a IMU. Antes de começar, você precisa conectar o dispositivo ao seu PC! Aqui está a definição dos fios do barramento CAN e da taxa de transmissão (baudrate) da IMU

Tanto o nosso ​reComputer Mini​ quanto o ​reComputer Robotics J40​ (mostrado acima) possuem uma interface de comunicação CAN ​XT30 2+2​, que suporta ​alimentação e comunicação simultâneas para IMUs.

dica

As atribuições de pino ​CAN_H​ e ​CAN_L​ em nossos dispositivos são ​invertidas​ em comparação com a maioria dos motores e sensores disponíveis comercialmente. Portanto, ao fazer a fiação, você deve ​trocar as conexões H e L​ para garantir a comunicação adequada. Para tutoriais de uso de CAN em mais dispositivos, consulte o link.

Conectando cabos XT30 2+2

dica

As atribuições de pino ​CAN_H​ e ​CAN_L​ em nossos dispositivos são ​invertidas​ em comparação com a maioria dos motores e sensores disponíveis comercialmente. Portanto, ao fazer a fiação, você deve ​trocar as conexões H e L​ para garantir a comunicação adequada. Para tutoriais de uso de CAN em mais dispositivos, consulte o link.

Instalar ROS no Jetson

Consulte o tutorial sobre Install ROS2 Humble ou Install ROS1 no reComputer Jetson

Habilitar a função CAN

Para reComputer Robotics J401:

sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
sudo ip link set can0 up
gpioset --mode=time --sec=60 2 3=0 & # For CAN1: gpioset --mode=time --sec=60 2 4=0 &

Para reComputer Mini:

sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
sudo ip link set can0 up
gpioset --mode=time --sec=30 0 43=0 # For CAN1: gpioset --mode=time --sec=30 0 106=0 &

Instalar as dependências

Clone o repositório:

cd ~/
pip3 install numpy==1.24
git clone https://github.com/hexfellow/hex_utils.git

Compile o pacote:

cd hex_utils
sudo apt-get install python3-venv
python3 -m build

Instale o pacote:

pip3 install dist/hex_utils-0.0.1-py3-none-any.whl

Crie um workspace catkin_ws e entre em src

mkdir -p catkin_ws/src
cd catkin_ws/src

Clone este repositório

git clone [email protected]:hexfellow/hex_imu.git

Vá para o diretório catkin_ws e compile o repositório

  • ROS1
cd ../
catkin_make
  • ROS2
cd ../
colcon build

Faça o source do setup.bash e execute o teste abaixo

  • ROS 1
source devel/setup.bash --extend
  • ROS 2
source install/setup.bash --extend

Uso

  1. Inicie o nó principal:
  • ROS 1
roslaunch hex_imu canopen_imu.launch
  • ROS 2
ros2 launch hex_imu canopen_imu.launch.py
  1. Também oferecemos um arquivo de lançamento dedicado para visualizar os dados da IMU. Siga as etapas abaixo para começar:

Antes de começar, certifique-se de que você tem o plugin necessário instalado para o RViz:

  • ROS 1
sudo apt install ros-noetic-rviz-imu-plugin
  • ROS 2
sudo apt install ros-humble-rviz-imu-plugin

Depois que o plugin estiver instalado, você pode iniciar a ferramenta de visualização com o seguinte comando:

  • ROS 1
roslaunch hex_imu canopen_imu_display.launch
  • ROS 2
ros2 launch hex_imu canopen_imu_display.launch.py
  1. Se você quiser gerar o Azimute, pode executar o código de exemplo a seguir (suporta apenas ROS1)
roslaunch hex_imu canopen_imu.launch

rosrun hex_imu example.py

APIs Públicas

Publicar

TópicoTipo de mensagemDescrição
/imu_datasensor_msgs/ImuDados de IMU incluindo orientação, velocidade angular e aceleração linear
/magnetic_datasensor_msgs/MagneticFieldDados de campo magnético

Assinar

TópicoTipo de mensagemDescrição
NenhumNenhumNenhuma assinatura necessária

Parâmetros

NomeTipo de dadoDescrição
node_idintID de nó CANopen do dispositivo IMU
channelstringNome do canal CAN (por exemplo, 'can0')
imu_topicstringNome do tópico para publicar dados da IMU
magnetic_topicstringNome do tópico para publicar dados de campo magnético

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...