Como criptografar o disco para Jetson
Este wiki usa L4T 36.4.3 e reComputer J401 como exemplos, fornecendo etapas de referência para criptografia de disco do Jetson. O processo de criptografia do disco deve ser realizado durante o flashing. Se o seu disco precisar ser criptografado, você terá que reconfigurar e regravar o sistema.
Antes do flashing, certifique-se de que você tenha uma imagem-fonte devidamente construída, conforme detalhado nas etapas a seguir.
1. Preparar o espaço de trabalho
Esta seção usa L4T 36.4.3 como exemplo para demonstrar como compilar o projeto de código-fonte e construí-lo. O mesmo processo se aplica a outras versões — basta substituir o número da versão nos comandos de exemplo subsequentes pela versão que você deseja compilar.
Antes de começar, você precisa preparar um host PC com Ubuntu 20.04/22.04.
Se você não tiver certeza sobre a relação entre as versões do L4T e as versões do JetPack, pode consultar este link: https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-archive.

Procure pelo lançamento específico do L4T (Linux for Tegra) que você deseja compilar, por exemplo:

Extraia o BSP oficial da NVIDIA e você obterá um diretório chamado Linux_for_Tegra. Em seguida, extraia o arquivo do sistema de arquivos raiz para dentro do diretório oficial Linux_for_Tegra:
tar xf Jetson_Linux_r36.4.3_aarch64.tbz2
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_r36.4.3_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
Sincronize o código-fonte para compilação. Substitua o argumento após -t pela versão do L4T que você deseja:
cd Linux_for_Tegra/source/
./source_sync.sh -t jetson_36.4.3
Saia para o diretório raiz do seu espaço de trabalho. Faça o git clone do código-fonte do branch desejado para a sua máquina local usando o seguinte comando
(substitua -b <branch name> pelo branch de destino):
sudo apt update
sudo apt install git-lfs
cd ../..
mkdir -p github/Linux_for_Tegra
git clone https://github.com/Seeed-Studio/Linux_for_Tegra.git -b r36.4.3 --depth=1 github/Linux_for_Tegra
O código-fonte do BSP para os Jetson da Seeed está disponível neste repositório GitHub. Você pode verificar os diferentes branches para encontrar a versão L4T desejada, pois cada branch corresponde a um lançamento diferente do L4T.

Em seguida, sobrescreva o código-fonte original:
cp -r github/Linux_for_Tegra/* Linux_for_Tegra/
Aplique as alterações necessárias ao rootfs:
cd Linux_for_Tegra
sudo ./apply_binaries.sh
Instale as dependências no seu PC:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential flex bison libssl-dev
sudo apt-get install sshpass
sudo apt-get install abootimg
sudo apt-get install nfs-kernel-server
sudo apt-get install libxml2-utils
sudo apt-get install qemu-user-static
Prepare o trabalho para a compilação do kernel:
mkdir -p l4t-gcc
tar xf aarch64--glibc--stable-2022.08-1.tar.bz2 -C ./l4t-gcc
export ARCH=arm64
export CROSS_COMPILE=/your_path/l4t-gcc/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-
Compile e construa o kernel:
cd source
./nvbuild.sh
Instale os novos dtbs e drivers do kernel:
./do_copy.sh
export INSTALL_MOD_PATH=/your_path/Linux_for_Tegra/rootfs/
./nvbuild.sh -i
2. Guia de geração de arquivos criptografados e flashing
Entre no diretório de código-fonte previamente preparado e compilado:
cd Linux_for_Tegra
Instale dependências:
sudo apt-get install python3-cryptography python3-cffi-backend libxml2-utils
sudo apt-get install python3-pycryptodome python3-crypto
sudo apt-get install cryptsetup
pip install cryptography
pip install pycrypto
pip install --user --upgrade pycryptodome
Gere arquivos criptografados com base em OPTEE. Execute os seguintes comandos para gerar os arquivos criptografados eks_t234.img e sym2_t234.key:
cd source/tegra/optee-src/nv-optee/optee/samples/hwkey-agent/host/tool/gen_ekb
openssl rand -hex 32 > sym_t234.key
openssl rand -hex 16 > sym2_t234.key
openssl rand -hex 16 > auth_t234.key
openssl rand -hex 32 > oem_k1.key
./example.sh

Copie eks_t234.img e sym2_t234.key para os diretórios especificados na sua pasta de código-fonte:
cp eks_t234.img /your_path/cd Linux_for_Tegra/bootloader/
sudo cp sym2_t234.key /your_path/Linux_for_Tegra
O exemplo a seguir demonstra como gerar a imagem usando o reComputer J401 como exemplo:
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--network usb0 \
--no-flash \
--showlogs \
-p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
recomputer-orin-j401 \
internal
Substitua recomputer-orin-j401 pelo nome do dispositivo que você está usando. Você precisa fornecer um device name válido como parâmetro, o qual pode ser encontrado verificando os nomes dos arquivos .conf no diretório raiz de Linux_for_Tegra. O prefixo desses nomes de arquivo corresponde aos parâmetros válidos de device name.

Para o JetPack 5, como os caminhos dos arquivos são diferentes, você precisa modificar o parâmetro -p para:
-p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml"
Portanto, os parâmetros de nome de dispositivo disponíveis para L4T 36.4.3 são os seguintes. As séries j40 e j30 usam o mesmo arquivo de configuração:
- recomputer-industrial-orin-j201 (recomputer-industrial-orin-j40/j30 também usa este
device namecomo parâmetro.) - recomputer-orin-j401
- reserver-agx-orin-j501x
- reserver-agx-orin-j501x-gmsl
- reserver-industrial-orin-j401
- recomputer-orin-j40mini
- recomputer-orin-robotics-j401
- recomputer-orin-super-j401
Copie eks_t234_sigheader.img.encrypt para o diretório de destino:
sudo cp bootloader/eks_t234_sigheader.img.encrypt ./tools/kernel_flash/images/internal/
No diretório Linux_for_Tegra, execute o comando a seguir para gravar o sistema de arquivos raiz criptografado.
Novamente, substitua recomputer-orin-j401 pelo nome de dispositivo correspondente à sua placa.
sudo ROOTFS_ENC=1 \
./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--external-device nvme0n1p1 \
-i ./sym2_t234.key \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme_rootfs_enc.xml \
-S 80GiB \
-p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs \
--network usb0 \
recomputer-orin-j401 internal
Durante esse processo de flashing, o armazenamento do seu dispositivo Jetson será criptografado.
Certifique-se de manter em segurança os arquivos de criptografia gerados por OPTEE, pois eles serão necessários posteriormente para a descriptografia.
3. Obter a senha de descriptografia
No diretório de código-fonte previamente construído Linux_for_Tegra, copie o arquivo sym2_t234.key para o seguinte local:
cp source/tegra/optee-src/nv-optee/optee/samples/hwkey-agent/host/tool/gen_ekb/sym2_t234.key source/tegra/optee-src/nv-optee/optee/samples/luks-srv/host/tool/gen_luks_passphrase
Em seguida, gere a senha de descriptografia com base no UUID e no BR_CID obtidos durante o processo de flashing:
cd source/tegra/optee-src/nv-optee/optee/samples/luks-srv/host/tool/gen_luks_passphrase
python3 gen_luks_passphrase.py -k sym2_t234.key -c "UUID of the disk" -u -e "BR_CID"
# For example
python gen_luks_passphrase.py -k sym2_t234.key -c "551df6eb-fa80-431c-bb54-121481e53bae" -u -e '0x80012344705E01D15C00000015020180'
Os valores de UUID e BR_CID podem ser encontrados nos arquivos de log em Linux_for_Tegra/initrdlog.
Localize o arquivo de log correspondente com base no carimbo de data e hora da sua operação de flashing para recuperar esses valores.
| BR CID | UUID |
|---|---|
![]() | ![]() |
gen_luks_passphrase.py irá exibir brevemente a senha de descriptografia no terminal — certifique-se de anotá-la imediatamente antes que desapareça.

Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.