Pular para o conteúdo principal

Uso das Interfaces

Este wiki apresenta os diferentes hardwares e interfaces na placa Carrier J501 e como usá-los para expandir suas ideias de projeto.

Câmera GMSL

Precisamos combinar a placa carrier J501 com a placa de expansão GMSL para ativar a funcionalidade GMSL. A Placa de Extensão GMSL J501 é projetada para conectar até 8 câmeras GMSL com a placa carrier reServer Industrial J501, que é compatível com NVIDIA® Jetson AGX Orin™. Esta placa de extensão utiliza o desserializador 'MAX96724'.

Câmeras compatíveis

Conexão de hardware

  • Passo 1. Instale cilindros de cobre na placa carrier J501.
  • Passo 2. Conecte a placa de expansão GMSL à placa carrier J501 e fixe-as usando parafusos.
  • Passo 3. Conecte a câmera GMSL.

Instruções de uso

nota

Antes de habilitar a funcionalidade GMSL, certifique-se de ter instalado uma versão do JetPack com o driver da placa de expansão GMSL.

Passo 1. No terminal do dispositivo Jetson, insira o seguinte comando para verificar se a câmera conectada foi reconhecida corretamente.

ls /dev/video*

Passo 2. Instale as ferramentas de configuração da interface de vídeo.

sudo apt install v4l-utils

Passo 3. Defina o formato de canal para o serializador e o desserializador.

media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_0_ch_0":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_1_ch_1":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_2_ch_2":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_3_ch_3":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_4_ch_0":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_5_ch_1":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_6_ch_2":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_7_ch_3":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_0":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_1":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_2":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_3":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_0":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_1":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_2":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_3":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
nota

Precisamos definir o formato de canal para o serializador e o desserializador toda vez que o dispositivo for reiniciado.

Passo 4. Podemos usar o seguinte comando para iniciar rapidamente a câmera e abrir uma janela para exibir o fluxo de vídeo.

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0  ! xvimagesink -ev 
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video4 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video5 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video6 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video7 ! xvimagesink -ev

Conectores Ethernet Gigabit

Existem 2 portas Ethernet na J501.

  • eth0: Porta Ethernet Gigabit padrão com especificação de 10/100/1000Mbps.
  • eth1: Porta Ethernet de 10 Gigabit.

Há 2 LEDs (verde e amarelo) em cada porta Ethernet:

  • LED verde: ON apenas quando conectado a uma rede 1000M/10G.
  • LED amarelo: Mostra o status de atividade da rede.

Conectores SATA

A placa carrier reServer J501 suporta 2x HDD/SSD SATA 2,5" e vem com conectores de dados e de alimentação SATA. Você pode conectar ao HDD/SSD da seguinte forma:

Instruções de uso

Após a inicialização do sistema do dispositivo Jetson, você pode verificar as unidades SATA conectadas usando lsblk.

M.2 Chave M

M.2 Chave M é uma interface projetada para unidades de estado sólido (SSDs) de alta velocidade, fornecendo velocidades de transferência de dados ultrarrápidas, ideal para aplicações de alto desempenho.

Os SSDs compatíveis são os seguintes

Instruções de uso

Abra o terminal no dispositivo Jetson e insira o seguinte comando para testar a velocidade de leitura e gravação do SSD.

sudo dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=1024 conv=fdatasync
perigo

Execute o comando sudo rm tempfile para excluir os arquivos de cache após a conclusão do teste.

M.2 Chave E

A placa carrier J501 possui uma interface M.2 Chave E, por meio da qual você pode expandir os recursos de Bluetooth e Wi-Fi do dispositivo.

Recomendamos o uso do módulo Intel Dual Band Wireless-Ac 8265 com Bluetooth 8265.NGWMG.

Conexão de hardware

Instruções de uso

Após instalar o módulo Wi-Fi e energizar o dispositivo, podemos configurar as configurações de Wi-Fi e Bluetooth do dispositivo.

Claro, também podemos verificar o status de operação do dispositivo usando os seguintes comandos.

ifconfig
bluetoothctl

M.2 Chave B

A placa carrier J501 vem com um conector M.2 Chave B que suporta módulos 4G e 5G. Atualmente testamos o módulo 5G SIM8202G-M2.

Conexão de hardware

Mini PCIe

A placa carrier J501 vem com um conector mini PCIe que suporta módulos 4G e LoRa. No entanto, você só pode conectar um módulo 4G ou um módulo LoRa por vez. Alguns módulos 4G vêm com funcionalidade de GPS embutida. Também abordaremos isso.

Módulo 4G

Conexão de hardware

  • Passo 1. Adicione um jumper entre os pinos SIM_MUX_SEL e GND no conector de 20 pinos.

  • Passo 2. Insira o módulo 4G no slot mini PCIe e fixe-o com parafusos.

  • Passo 3. Insira um cartão nano SIM habilitado para 4G no slot de cartão SIM na placa.

nota

Se você quiser remover o cartão SIM, empurre o cartão para dentro até acionar a mola interna para que o SIM saia do slot

Instruções de uso

Passo 1. Instale o minicom:

sudo apt update
sudo apt install minicom -y

Passo 2. Entre no console serial do módulo 4G conectado para que possamos inserir comandos AT e interagir com o módulo 4G:

sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200

Passo 3. Pressione Ctrl+A e depois pressione E para ativar o eco local.

Passo 4. Digite o comando "AT" e pressione Enter. Se você vir a resposta "OK", o módulo 4G está funcionando corretamente.

Passo 5. Digite o comando "ATI" para verificar as informações do módulo.

DI/DO/CAN

A placa carrier J501 suporta 4 canais de entrada digital e 4 canais de saída digital, todos opticamente isolados para proteger efetivamente a placa principal contra picos de tensão ou outras interferências elétricas. Há também duas interfaces CAN neste mesmo conector, que discutiremos mais adiante neste wiki.

TypeLabel NameSchematic SignalModule Pin NumberBGA NumberGPIO NumberV/A Limits
EntradaDI1DI_12V_1/DI_1_GPIO17A54PP.0444412V/ 20mA de corrente no total
DI2DI_12V_2/DI_2_GPIO18C55PQ.04452
DI3DI_12V_3/DI_3_GPIO19K56PN.02434
DI4DI_12V_4/DI_4_GPIO33C54PM.07431
SaídaDO1DO_40V_1/DI_1_GPIOE59PAA.0432040V/40mA de carga por pino
DO2DO_40V_2/DI_2_GPIOF59PAA.07323
DO3DO_40V_3/DI_3_GPIOB62PBB.01325
DO4DO_40V_4/DI_4_GPIOC61PBB.00324
nota
  • Entrada digital de 12V, o sinal de terra precisa ser conectado ao GND_DI.

  • Saída digital, tensão máxima suportada de 40V, o sinal de terra precisa ser conectado ao GND_DO.

  • Barramento CAN com sinais diferenciais padrão, o sinal de terra precisa ser conectado ao GND_ISO.

Visão geral da conexão para DI

Podemos fazer a conexão para DI seguindo o diagrama abaixo. É melhor adicionar um resistor em série na linha de DI. Aqui testamos com um resistor de 4,7kΩ conectado ao pino DI1.

Instruções de uso para DI

Precisamos aplicar uma tensão de 12V na linha DI para que seja detectada como uma entrada.

Passo1. Faça as conexões como mostrado acima para o pino DI1 e aplique 12V.

Passo2. Abra o GPIO para DI1 da seguinte forma:

sudo su 
cd /sys/class/gpio
echo 444 > export
cd PP.04
nota

Podemos consultar a Tabela de Atribuição de Pinos DI/DO para encontrar o número de GPIO e o número BGA. No exemplo acima, para o pino DI1, o número de GPIO é 444 e o número BGA é PP.04.

Passo3. Execute o seguinte para verificar o status:

cat value

Se a saída for 0, significa que há entrada de 12V. Se a saída for 1, significa que não há tensão de entrada.

Visão geral da conexão para DO

Podemos fazer a conexão para DO seguindo o diagrama abaixo. É melhor adicionar um resistor em série na linha de DO. Aqui testamos com um resistor de 4,7kΩ.

Instruções de uso para DO

Aqui precisamos conectar uma carga conforme indicado no diagrama acima. A forma mais fácil de testar isso seria conectar um multímetro, se você tiver acesso a um, ou então conectar uma carga que exija menos de 40V de tensão máxima.

Passo1. Faça as conexões como mostrado acima para o pino DO1 e aplique no máximo 40V.

Passo2. Abra o GPIO para D01 da seguinte forma:

sudo su 
cd /sys/class/gpio
echo 320 > export
cd PAA.04
echo out > direction

Passo3. Execute o seguinte para ligar o pino:

echo 1 > value

Se a carga for ligada ou se o multímetro indicar a tensão que você aplicou, o teste está funcionando corretamente.

CAN

A placa carrier J501 possui duas interfaces CAN que suportam o protocolo CAN FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate) a 5Mbps. A interface CAN é isolada usando isolamento capacitivo, o que proporciona excelente proteção EMI e garante comunicação confiável em aplicações industriais e de automação. Um resistor terminal de 120Ω foi instalado por padrão e você pode alternar este resistor entre ON e OFF usando GPIO.

nota

A interface CAN usa uma fonte de alimentação isolada, o que significa que o sinal de terra dos dispositivos externos conectados à interface CAN deve ser conectado ao pino GND_ISO.

Visão geral da conexão com adaptador USB para CAN

Para testar e fazer interface com o barramento CAN, conecte um adaptador USB para CAN aos conectores CAN na placa, como mostrado abaixo:

Aqui utilizamos o USB to CAN Analyzer Adapter com cabo USB disponível em nosso Bazaar.

Instruções de uso com adaptador USB para CAN

Passo1. Baixe o driver para o adaptador USB para CAN que você está usando no site do fabricante e instale-o. No nosso caso, de acordo com o adaptador que usamos, os drivers podem ser encontrados aqui.

Passo2. Alguns adaptadores também são fornecidos com o software necessário para o PC a fim de se comunicar com o dispositivo CAN. No nosso caso, de acordo com o adaptador que usamos, baixamos e instalamos o software que pode ser encontrado aqui.

Passo3. Inicialize a interface CAN do Jetson.

Crie um novo arquivo chamado can_init.sh no Jetson e escreva o seguinte conteúdo:

#!/bin/bash

sudo gpioset gpiochip2 9=0
sudo gpioset gpiochip2 8=0

sudo busybox devmem 0x0c303018 w 0xc458
sudo busybox devmem 0x0c303010 w 0xc400
sudo busybox devmem 0x0c303008 w 0xc458
sudo busybox devmem 0x0c303000 w 0xc400

sudo modprobe can
sudo modprobe can_raw
sudo modprobe mttcan

sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can1 down

sudo ip link set can0 type can bitrate 125000
sudo ip link set can1 type can bitrate 125000
sudo ip link set can0 up
sudo ip link set can1 up

Em seguida, execute o arquivo que acabamos de criar na janela de terminal do Jetson:

sudo apt-get install gpiod
cd <path to can_init.sh>
sudo chmod +x can_init.sh
./can_init.sh

Passo4. Digite ifconfig no terminal e você verá a interface CAN habilitada.

Passo5. Abra o software CAN que você instalou anteriormente. Neste caso, abriremos o software que instalamos de acordo com o adaptador CAN que estamos usando.

Passo6. Conecte o adaptador USB para CAN ao PC e abra o Device Manager pesquisando-o na barra de pesquisa do Windows. Agora você verá o adaptador conectado em Ports (COM & LPT). Anote a porta serial listada aqui. De acordo com a imagem abaixo, a porta serial é COM9.

Passo7. Abra o software CAN, clique em Refresh ao lado da seção COM, clique no menu suspenso e selecione a porta serial de acordo com o adaptador conectado. Mantenha o COM bps no padrão e clique em Open.

Passo8. Mantenha o Mode e CAN bps no padrão, altere o Type para Standard frame e clique em Set and Start.

Passo9. No reComputer Industrial, execute o seguinte comando para enviar um sinal CAN para o PC:

cansend can0 123#abcdabcd

Agora você verá o sinal acima recebido pelo software, como mostrado abaixo

Passo10. No reComputer Industrial, execute o seguinte comando para aguardar o recebimento de sinais CAN do PC:

candump can0 &

Passo11. No software CAN, clique em Send a single frame:

Agora você o verá sendo recebido pelo reComputer Industrial como segue:

info

Também podemos consultar aqui para estabelecer comunicação entre a placa carrier J501 e o reTerminal DM via CAN.

USB

A placa carrier reServer J501 possui um total de 5 portas USB: 3 portas USB 3.1 Tipo A, 1 porta USB 3.1 Tipo C e 1 porta USB 2.0 Tipo C para depuração.

Instruções de uso

Podemos inserir watch -n 1 lsusb -tv no terminal do Jetson para sondar as portas USB. Quando um dispositivo USB é conectado, as informações detalhadas sobre essa porta serão exibidas aqui.

Além disso, você pode consultar M.2 Key M para testar a velocidade de leitura e gravação de dispositivos de armazenamento USB.

nota

Por favor, note que, antes de testar, use o comando cd para navegar até a pasta onde o dispositivo de armazenamento USB está montado.

RTC

A placa carrier J501 possui interfaces RTC, fornecendo medição de tempo precisa mesmo quando o sistema está desligado.

Conexão de conexão

A placa carrier J501 está equipada com 2 maneiras diferentes de conectar uma bateria RTC.

Conecte uma bateria de moeda CR1220 de 3V ao soquete RTC na placa, como mostrado abaixo. Certifique-se de que a extremidade positiva (+) da bateria esteja voltada para cima.

Instruções de Uso

Passo 1. Conecte uma bateria de RTC como mencionado acima.

Passo 2. Ligue o J501.

Passo 3. Na área de trabalho do Ubuntu, clique no menu suspenso no canto superior direito, navegue até Settings > Date & Time, conecte-se a uma rede via cabo Ethernet e selecione Automatic Date & Time para obter a data/hora automaticamente.

nota

Se você não tiver se conectado à internet via Ethernet, poderá definir manualmente a data/hora aqui.

Passo 4. Abra uma janela de terminal e execute o comando abaixo para verificar a hora do relógio de hardware:

sudo hwclock

Você verá uma saída semelhante à abaixo, que não é a data/hora correta:

Passo 5. Altere a hora do relógio de hardware para a hora atual do relógio do sistema inserindo o comando abaixo:

sudo hwclock --systohc

Passo 6. Remova quaisquer cabos Ethernet conectados para garantir que ele não obtenha a hora da internet e reinicie a placa:

sudo reboot

Passo 7. Verifique a hora do relógio de hardware para confirmar que a data/hora permanece a mesma, mesmo que o dispositivo tenha sido desligado.

Agora vamos criar um script para sempre sincronizar o relógio do sistema a partir do relógio de hardware em cada inicialização.

Passo 8. Crie um novo script de shell usando qualquer editor de texto de sua preferência. Aqui usamos o editor de texto vi

sudo vi /usr/bin/hwtosys.sh 

Passo 9. Entre no modo de inserção pressionando i, copie e cole o seguinte conteúdo dentro do arquivo:

#!/bin/bash

sudo hwclock --hctosys

Passo 10. Torne o script executável.

sudo chmod +x /usr/bin/hwtosys.sh 

Passo 11. Crie um arquivo systemd:

sudo vim /lib/systemd/system/hwtosys.service 

Passo 12. Adicione o seguinte dentro do arquivo:

[Unit]
Description=Change system clock from hardware clock

[Service]
ExecStart=/usr/bin/hwtosys.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Passo 13. Recarregue o daemon do systemctl:

sudo systemctl daemon-reload 

Passo 14. Habilite o serviço recém-criado para iniciar na inicialização e inicie o serviço:

sudo systemctl enable hwtosys.service
sudo systemctl start hwtosys.service

Passo 15. Verifique se o script está em execução como um serviço systemd:

sudo systemctl status hwtosys.service

Passo 16 Reinicie a placa e você verá que o relógio do sistema agora está sincronizado com o relógio de hardware.

Ventoinha

A interface de ventoinha onboard da placa J501 é gerenciada pelo daemon nvfancontrol, que ajusta de forma adaptativa a velocidade da ventoinha com base no status de operação do módulo Jetson. Podemos configurar o modo de funcionamento do daemon por meio de seu arquivo de configuração /etc/nvfancontrol.conf.

nota

Para mais informações, verifique aqui.

Além disso, podemos definir manualmente a velocidade da ventoinha usando a ferramenta jtop.

HDMI

O J501 é equipado com uma porta HDMI 2.1 Tipo A, que suporta uma resolução de 7680x4320. Isso permite saída de vídeo em ultra-alta definição.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...