Pular para o conteúdo principal

Análise Detalhada do JetPack 7.2: O que muda para a inferência no Jetson AGX Orin?

Esta FAQ resume por que o JetPack 7.2 é importante para usuários de Jetson AGX Orin, o que a Seeed mediu ao comparar o JetPack 7.2 com o JetPack 6.2 e como avaliar um caminho de atualização com o Seeed Jetson DevelopTool.

A plataforma de teste usada pela Seeed é o reComputer Jetson AGX Orin Developer Kit GMSL Bundle.

FAQ​

P1: Quais são as principais mudanças do JetPack 7.2 para usuários de Jetson?​

O JetPack 7.2 atualiza a pilha de software do Jetson com uma base Jetson Linux mais recente, Ubuntu 24.04, CUDA 13, componentes de runtime de IA atualizados e melhorias em nível de plataforma para eficiência de memória e fluxos de trabalho de IA agentic.

Para usuários de Jetson AGX Orin 32GB, uma das mudanças mais importantes é o novo modo de energia de alto desempenho usado no teste da Seeed, que permite que o mesmo módulo opere em uma frequência de GPU mais alta e forneça maior throughput de IA quando o projeto de energia e térmico da placa carrier puder suportar isso.

nota

Sempre verifique as notas de versão da NVIDIA e as notas de versão do BSP da Seeed para saber as versões exatas dos componentes suportados pela sua placa carrier e imagem de destino.

P2: Que hardware e software a Seeed comparou?​

A Seeed comparou um AGX Orin 32GB Developer Kit com um reComputer J5011 usando os ambientes de software JetPack 6.2 e JetPack 7.2 e a mesma carga de trabalho de inferência de large language model.

ItemTeste JetPack 6.2Teste JetPack 7.2
MóduloJetson AGX Orin 32GBJetson AGX Orin 32GB
Dispositivo de testeAGX Orin 32GB Developer KitreComputer J5011
Jetson LinuxL4T 36.4.3L4T 39.2
Ubuntu22.0424.04
CUDA12.613.x
Motor de inferênciallama.cppllama.cpp
ModeloQwen3.5-27B-Q4_K_M.ggufQwen3.5-27B-Q4_K_M.gguf
Principais parâmetros-ngl 999 -fa on -ub 512 -t 12-ngl 999 -fa on -ub 512 -t 12

P3: Que melhorias de memória e desempenho a Seeed observou?​

Na comparação da Seeed, o JetPack 7.2 reduziu o uso de memória após o carregamento do modelo e melhorou tanto a velocidade de processamento do prompt quanto a velocidade de geração de tokens.

MétricaJetPack 6.2JetPack 7.2Mudança observada
Memória após carregamento do modelo24,6 GB / 30 GB14,7 GB / 30 GBCerca de 40% menor
Frequência da GPU durante a inferência930 MHz1,36 GHzFrequência de boost mais alta
Processamento do prompt18,2 tokens/s25,8 tokens/sCerca de 41,8% mais rápido
Geração de tokens4,3 tokens/s5,5 tokens/sCerca de 27,9% mais rápido

O resultado mais prático é a folga de memória. Na execução com JetPack 6.2, o modelo de 27B ocupou a maior parte da memória disponível após o carregamento. Na execução com JetPack 7.2, o sistema manteve aproximadamente 10 GB a mais de memória disponível, o que é útil ao executar pré-processamento de visão, middleware de robótica ou outros serviços em paralelo com a carga de trabalho de LLM.

P4: Posso assistir ao resultado da comparação entre JetPack 7.2 e JetPack 6.2?​

Sim. O vídeo a seguir mostra o efeito da comparação.

P5: Devo atualizar meu dispositivo Jetson para o JetPack 7.2?​

Use a tabela a seguir como ponto de partida:

CenárioRecomendação
Novo projeto com Jetson AGX OrinConsidere começar com o JetPack 7.2 se o BSP, os drivers e a pilha de aplicações necessários estiverem disponíveis.
Projeto existente em JetPack 6.xValide módulos de kernel, dependências de CUDA, engines TensorRT, drivers de câmera e drivers de periféricos antes da migração.
Cargas de trabalho de LLM ou VLM limitadas por memóriaVale a pena avaliar o JetPack 7.2 porque a redução de memória medida pode facilitar a execução de modelos maiores ou pipelines com múltiplos serviços.
Sistema em produção com placa carrier personalizadaNão atualize apenas executando apt upgrade. Use uma imagem completa validada ou um caminho OTA oficialmente suportado pela Seeed.
cuidado

Modos de desempenho mais altos aumentam os requisitos de energia e térmicos. Antes de habilitar um modo de alta potência, confirme se a placa carrier, o adaptador de energia, o gabinete e o projeto de dissipação de calor conseguem sustentar a carga de trabalho desejada.

P6: Como posso atualizar para o JetPack 7.2 com o Seeed Jetson DevelopTool?​

O Seeed Jetson DevelopTool fornece um fluxo de trabalho guiado para download de firmware do Jetson, gravação, conexão do dispositivo e operações de OTA.

Para uma migração de versão principal, como de JetPack 6.x para JetPack 7.x, é recomendada uma gravação completa, a menos que a Seeed forneça explicitamente um caminho OTA validado para o seu produto exato e imagem de origem.

Para o fluxo completo de decisão entre gravação e OTA do JetPack 7.2, vídeo do DevelopTool, comandos de verificação e checklist de migração, consulte Flash e Atualização OTA para JetPack 7.2.

Fluxo de trabalho geral:

  1. Instale e abra o Seeed Jetson DevelopTool.
  2. Selecione o produto Jetson ou o modelo da placa carrier.
  3. Selecione a versão de L4T ou JetPack que corresponda ao JetPack 7.2.
  4. Baixe e extraia o pacote BSP a partir da ferramenta.
  5. Coloque o dispositivo Jetson em Force Recovery Mode.
  6. Detecte o dispositivo a partir do PC host.
  7. Inicie a gravação e aguarde até que o dispositivo reinicie.
  8. Conclua a configuração do primeiro boot e verifique a versão do sistema.

Para mais detalhes sobre a ferramenta, consulte Seeed Jetson DevelopTool.

P7: O que devo verificar após a atualização?​

Após gravar ou atualizar, verifique os seguintes itens antes de executar cargas de trabalho em produção:

  • Versões de JetPack, L4T, CUDA, cuDNN e TensorRT.
  • Frequência da GPU, modo de energia e comportamento térmico sob carga.
  • Interfaces de câmera, GMSL, Ethernet, CAN, USB, M.2 e outros periféricos.
  • Módulos de kernel personalizados e drivers out-of-tree.
  • Compatibilidade da estrutura de IA, incluindo PyTorch, engines TensorRT, builds de llama.cpp e extensões CUDA.
  • Testes de estresse de longa duração para estabilidade de energia e temperatura.

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...