Hardware e E/S do reComputer Robotics J601
Use este guia para fiação de conectores, definições de pinos, mapeamentos de dispositivos Linux e verificações de interface na placa carrier J601. Para seleção de módulo, especificações, requisitos de energia e o fluxo completo de gravação do JetPack, comece por Introdução.
O módulo Jetson instalado determina as conexões Ethernet e CAN disponíveis: o T5000 oferece suporte a quatro portas 10GbE e quatro interfaces CAN; o T4000 oferece suporte a três portas 10GbE e duas interfaces CAN. As funcionalidades de Wi-Fi/Bluetooth e celular exigem módulos de expansão compatíveis.

Guia de interfaces
| Tarefa | Interfaces e instruções |
|---|---|
| Instalar refrigeração | Instalação do dissipador |
| Conectar periféricos ou um console de depuração | USB e UART |
| Ativar entradas de câmera | GMSL |
| Conectar áudio e sensores | I2S, I2C e GPIO |
| Conectar controladores | CAN, RS485 e DB9 |
| Verificar indicadores de status | LED RGB |
| Conectar uma rede | Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth e 5G/GPS |
Desligue a placa carrier antes de instalar ou remover módulos ou cabeçalhos de fiação. Combine a numeração de pinos e a tensão de sinal do conector com o esquema elétrico da revisão da sua placa.
Instalação do dissipador
Consulte o vídeo tutorial abaixo para obter instruções sobre como instalar o dissipador.
USB
A placa carrier Robotics J601 está equipada com várias portas USB, incluindo 4 portas USB 3.2 Tipo A (Host, 10Gbps) para conectividade de periféricos de alta velocidade, uma porta USB 3.0 Tipo C (J4) para recuperação/gravação e uma porta USB 2.0 Tipo C (J3) para depuração serial.
Teste de velocidade USB 3.2
Conecte um dispositivo de armazenamento USB 3.x e confirme seu ponto de montagem com lsblk -f. A velocidade USB negociada pode ser verificada com lsusb -t; a taxa de transferência medida também depende do dispositivo de armazenamento e do sistema de arquivos.
O exemplo a seguir grava um arquivo temporário de 1 GiB no sistema de arquivos USB montado, lê-o de volta e o remove. Substitua <usb-volume> pelo nome real do volume e certifique-se de que pelo menos 1 GiB esteja livre.
lsblk -f
lsusb -t
USB_MOUNT="/media/$USER/<usb-volume>"
USB_TEST_FILE=$(mktemp "$USB_MOUNT/j601-usb-speed.XXXXXX")
dd if=/dev/zero of="$USB_TEST_FILE" bs=1M count=1024 conv=fdatasync status=progress
dd if="$USB_TEST_FILE" of=/dev/null bs=1M iflag=direct status=progress
rm -- "$USB_TEST_FILE"
Mantenha o dispositivo montado até que o teste seja concluído. Se o sistema de arquivos não oferecer suporte a I/O direto, omita iflag=direct e interprete o resultado de leitura como potencialmente afetado por cache.
Porta de depuração USB 2.0 Tipo C
Usando esta porta serial, por meio do cabo de dados USB-C, você pode monitorar as informações de depuração de entrada e saída no lado do PC.
Windows
Passo 1. Conecte o J601 ao PC por meio de um cabo de dados USB-C.
Passo 2. Baixe o CP210X Driver no seu PC.

Passo 3. Conecte o PC por meio de um cabo de dados USB, extraia o arquivo baixado e instale o driver no seu PC.

Passo 4. Abra o Gerenciador de Dispositivos no seu PC com Windows e verifique o número da porta COM atribuída ao reComputer J601. Ele deve aparecer em "Ports (COM & LPT)" como "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMX)", onde X é o número da porta COM.

Passo 5. Abra a ferramenta de porta serial (aqui usamos a ferramenta MobaXterm como exemplo) e crie uma nova sessão.

Passo 6. Selecione a ferramenta Serial.

Passo 7. Selecione a porta serial correspondente, defina a taxa de baud para 115200 e clique em "OK".

Passo 8. Faça login no seu reComputer J601 com o nome de usuário e a senha.

Linux
Passo 1. Conecte o J601 ao PC Linux por meio de um cabo de dados USB-C.
Passo 2. Encontre o dispositivo serial:
ls /dev/ttyUSB*
Passo 3. Conecte-se ao console serial:
screen /dev/ttyUSB0 115200
Agora você deve ver a saída do console serial do J601 e pode fazer login com seu nome de usuário e senha.
GMSL
O Robotics J601 possui um cabeçalho de expansão de câmera GMSL que suporta até 8 câmeras GMSL simultaneamente, possibilitando aplicações de visão robótica com múltiplas câmeras.
Modelos de câmera GMSL compatíveis
- SG3S-ISX031C-GMSL2F
- SG2-AR0233C-5200-G2A
- SG2-IMX390C-5200-G2A
- SG8S-AR0820C-5300-G2A
- Orbbec Gemini 335Lg
Conexão de hardware
Conecte a placa de expansão GMSL ao cabeçalho de expansão de câmera na placa carrier J601 e, em seguida, conecte suas câmeras GMSL à placa de expansão.

Instruções de uso
Antes de habilitar a funcionalidade GMSL, certifique-se de que você instalou uma versão do JetPack com o driver da placa de expansão GMSL.
Passo 1. Instale as ferramentas de configuração da interface de vídeo:
sudo apt update
sudo apt install v4l-utils wmctrl
#example
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_0_ch_0":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1080]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_0":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1080]'
v4l2-ctl -d /dev/video0 -c sensor_mode=1
rm -f /tmp/gmsl0.yuyv; mkfifo /tmp/gmsl0.yuyv
v4l2-ctl -d /dev/video0 --stream-mmap=2 --stream-to=/tmp/gmsl0.yuyv >/tmp/gmsl0_v4l2.log 2>&1 &
gst-launch-1.0 -q filesrc location=/tmp/gmsl0.yuyv do-timestamp=true blocksize=4147200 ! rawvideoparse format=yuy2 width=1920 height=1080 framerate=30/1 ! queue max-size-buffers=1 max-size-bytes=0 max-size-time=0 leaky=downstream ! videoconvert ! videoscale method=0 ! video/x-raw,width=892,height=489 ! xvimagesink sync=false async=false max-lateness=0 qos=false force-aspect-ratio=true


Usar a câmera Gemini 335Lg
# Download the Orbbec Gemini 335Lg visualization tool
wget https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2/releases/download/v2.4.8/OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64.zip
# Unzip and run the UI tool
unzip OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64.zip
cd OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64
./OrbbecViewer
Na primeira vez que você ligá-la, talvez seja necessário atualizar o firmware. Ao abrir o fluxo de dados, você pode visualizar o vídeo da câmera.
UART
A Robotics J601 fornece uma interface UART por meio de um conector padrão JST para comunicação serial com dispositivos externos. A porta UART está conectada a /dev/ttyTHS1 no sistema Jetson com taxa de baud padrão de 115200.
Conexão de hardware
Para comunicação UART, conecte a ferramenta USB‑para‑TTL de acordo com a seguinte fiação:
- TX → RX
- RX → TX
- GND → GND

Instruções de uso
Conecte a ferramenta USB‑para‑TTL à porta UART da Robotics J601 e ao PC, depois abra a ferramenta de porta serial no PC e defina a taxa de baud para 115200.
Você pode usar um script Python simples para teste de comunicação serial:
import serial
import time
ser = serial.Serial('/dev/ttyTHS1', 115200, timeout=1)
ser.write(b'Hello Jetson!\n')
while True:
if ser.in_waiting:
data = ser.readline()
print("get:", data.decode('utf-8').strip())
time.sleep(0.1)
ser.close()
Execute o script no dispositivo Jetson:
python3 uart_test.py

I2S
A Robotics J601 fornece uma interface de áudio I2S com saída para amplificador e entrada para microfone para reprodução e gravação de áudio. A interface I2S é exposta por meio do conector J14 JST GH-1.25.
Definição de pinos
| Pin # | Module Pin Name | Module Pin # | Usage/Description | Type/Dir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Fonte de alimentação 3V3 | Power |
| 2 | I2S2_DIN | F6 | I2S2 Audio Port 2 Data In (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Input |
| 3 | I2S2_FS | E4 | I2S2 Audio Port 2 Left/Right Clock (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Bidir |
| 4 | I2S2_CLK | G4 | I2S2 Audio Port 2 Clock (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Bidir |
| 5 | I2S2_DOUT | F5 | I2S2 Audio Port 2 Data Out (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Output |
| 6 | - | - | Terra | Ground |
Conexão de hardware

Instruções de uso
Passo 1. Configure o mux de áudio I2S2 e teste a saída de tom:
# Configure I2S2 mux
amixer -c 2 sset "I2S2 Mux" "ADMAIF1"
# Play a 440Hz sine wave test tone (one iteration)
speaker-test -D hw:2,0 -c 2 -r 48000 -t sine -f 440 -l 1
A flag -l 1 significa que o tom de teste será reproduzido apenas uma vez e depois será interrompido.
Passo 2. Reproduza o seu próprio arquivo de áudio:
aplay -D hw:2,0 -c 2 -r 48000 your_audio_file.wav
Substitua your_audio_file.wav pelo caminho do seu arquivo de áudio real. Certifique-se de que o formato do arquivo de áudio corresponda à taxa de amostragem especificada (48000 Hz) e à contagem de canais (2).
I2C
A Robotics J601 fornece uma interface I2C por meio do conector J12 JST GH-1.25, permitindo fácil conexão de sensores e periféricos para expansão do sistema.
Definição de pinos
| Pin # | Module Pin Name | Module Pin # | Usage/Description | Type/Dir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Terra | Ground |
| 2 | DP_AUX_CH2_N | E18 | I2C4_SDA_3V3 | Bidir |
| 3 | DP_AUX_CH2_P | E19 | I2C4_SCL_3V3 | Output |
| 4 | - | - | Fonte de alimentação 3V3 | Power |
O conector I2C usa o barramento I2C4 no SoC Jetson AGX Thor.
Conexão de hardware
Conecte seu dispositivo I2C à interface I2C na placa carrier:
- Ground → Ground (Pino 1)
- SDA → SDA (Pino 2)
- SCL → SCL (Pino 3)
- Power → 3V3 (Pino 4)

Instruções de uso
Passo 1. Instale as ferramentas de teste I2C:
sudo apt update
sudo apt-get install i2c-tools
Passo 2. Veja os mapeamentos do barramento I2C:
i2cdetect -l
Passo 3. Faça uma varredura por dispositivos no barramento I2C:
sudo i2cdetect -y -r 1

Passo 4. Leia um registrador de um dispositivo I2C. Por exemplo, para ler o registrador 0x00 de um dispositivo no endereço 0x58 no barramento i2c-1:
sudo i2cget -y 1 0x58 0x00

GPIO (GPI/GPO)
A Robotics J601 fornece interfaces GPIO digitais por meio de dois conectores JST GH-1.25: um conector GPI (General Purpose Input) J20 com 4 canais de entrada e um conector GPO (General Purpose Output) J17 com 4 canais de saída. Todos os sinais GPIO têm nível convertido de 1,8 V (domínio do SoC) para 3,3 V, tornando-os diretamente compatíveis com sensores e periféricos padrão de 3,3 V.
O esquemático do J601 V1.0 identifica GPO como J17 e I2S como J14. Verifique esses rótulos em relação à revisão da sua placa antes de fazer a fiação.
Definição de pinos
Conector GPI - J20 (Entrada)
| Pin # | Module Pin Name | Module Pin # | Usage/Description | Type/Dir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Fonte de alimentação 3V3 | Power |
| 2 | SPI2_MISO | D62 | GPI_1_3V3 (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Input, 3.3V |
| 3 | GPIO64 | J6 | GPI_2_3V3 (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Input, 3.3V |
| 4 | GPIO65 | J7 | GPI_3_3V3 (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Input, 3.3V |
| 5 | GPIO49 | G6 | GPI_4_3V3 (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Input, 3.3V |
| 6 | - | - | Terra | Ground |
Conector GPO - J17 (Saída)
| Pin # | Module Pin Name | Module Pin # | Usage/Description | Type/Dir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Fonte de alimentação 3V3 | Power |
| 2 | GPIO13 | G7 | GPO_1_3V3 (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Output, 3.3V |
| 3 | SPI2_CS0_N | D60 | GPO_2_3V3 (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Output, 3.3V |
| 4 | SPI2_CLK | E61 | GPO_3_3V3 (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Output, 3.3V |
| 5 | SPI2_MOSI | F60 | GPO_4_3V3 (Level Shifted from 1.8V to 3.3V) | Output, 3.3V |
| 6 | - | - | Terra | Ground |
Conexão de hardware
Conecte seu dispositivo GPIO ao conector GPI ou GPO na placa carrier usando um cabo GH-1.25:
- VCC → 3V3 (Pino 1)
- Sinal → pino GPI/GPO (Pinos 2–5)
- GND → Terra (Pino 6)
Instruções de uso
Os pinos GPI e GPO são acessíveis via libgpiod (gpioset/gpioget). Você pode encontrar o chip GPIO e os números de linha usando gpioinfo.
Passo 1. Instale os utilitários GPIO:
sudo apt update
sudo apt-get install gpiod
Passo 2. Veja todos os chips e linhas GPIO disponíveis:
gpioinfo
Passo 3. Leia um pino GPI. Por exemplo, para ler o GPI_2 (GPIO64, Pino 3 em J20):
# Replace <chip> and <line> with the actual GPIO chip/line numbers from gpioinfo
gpioget <chip> <line>
Passo 4. Escreva em um pino GPO. Por exemplo, para definir o GPO_1 (GPIO13, Pino 2 em J17) como nível alto:
# Replace <chip> and <line> with the actual GPIO chip/line numbers from gpioinfo
gpioset <chip> <line>=1
Passo 5. Use os pinos em um script Python com a biblioteca gpiod:
import gpiod
# Replace chip and line numbers based on your gpioinfo output
chip = gpiod.Chip('<chip_number>')
# Read GPI example
gpi_line = chip.get_line(<gpi_line_number>)
gpi_line.request(consumer="gpi_test", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
print("GPI value:", gpi_line.get_value())
# Write GPO example
gpo_line = chip.get_line(<gpo_line_number>)
gpo_line.request(consumer="gpo_test", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_OUT)
gpo_line.set_value(1) # Set high
CAN
CAN (Controller Area Network) é um padrão robusto de barramento veicular que permite que microcontroladores e dispositivos se comuniquem entre si sem um computador host. Com um módulo T5000, o Robotics J601 fornece quatro interfaces CAN FD (CAN0–CAN3) por meio de conectores JST GH-1.25. Um módulo T4000 oferece suporte a duas interfaces CAN. Verifique as interfaces expostas pelo seu BSP com ip -details link show type can antes de escolher portas para um teste.
Mapeamento de pinos do conector CAN
| Interface CAN | Conector | Pino 1 | Pino 2 | Pino 3 | Pino 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN0 | J31 | Terra | CAN0_L_ISO | CAN0_H_ISO | Alimentação 5V |
| CAN1 | J30 | Terra | CAN1_L_ISO | CAN1_H_ISO | Alimentação 5V |
| CAN2 | J28 | Terra | CAN2_L_ISO | CAN2_H_ISO | Alimentação 5V |
| CAN3 | J25 | Terra | CAN3_L_ISO | CAN3_H_ISO | Alimentação 5V |
As interfaces CAN são isoladas. Cada conector fornece uma alimentação de 5V no Pino 4. A tabela do conector descreve a fiação da placa carrier; o módulo instalado determina quais interfaces estão disponíveis.
Controle do resistor de terminação de 120Ω
Cada interface CAN possui um resistor de terminação de 120Ω controlado por software. Os mapeamentos de GPIO são os seguintes:
| Interface | Chip GPIO | Linha GPIO | Nome de controle |
|---|---|---|---|
| CAN0_120R_EN_3V3 | 3 | 0 | Terminação CAN0 |
| CAN1_120R_EN_3V3 | 3 | 1 | Terminação CAN1 |
| CAN2_120R_EN_3V3 | 3 | 2 | Terminação CAN2 |
| CAN3_120R_EN_3V3 | 3 | 3 | Terminação CAN3 |
| RS485_120R_EN_3V3 | 3 | 4 | Terminação RS485 |
Você pode visualizar as linhas GPIO correspondentes usando:
gpioinfo
Comunicação CAN Classic
Aqui demonstramos a comunicação de dados entre CAN0 e CAN1.
Passo 1. Instale os utilitários CAN:
sudo apt update
sudo apt install can-utils -y
Passo 2. Configure as interfaces CAN:
sudo ip link set down can0
sudo ip link set down can1
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
sudo ip link set can1 type can bitrate 500000
sudo ip link set up can0
sudo ip link set up can1
Passo 3. Abra um novo terminal para receber dados em CAN1 e envie dados a partir de CAN0:
# In a new terminal, listen on CAN1
candump can1
# In another terminal, send data from CAN0
cansend can0 123#DEADBEEF

Modo CAN FD
CAN FD (Flexible Data-Rate) estende o protocolo CAN clássico para suportar taxas de dados mais altas e cargas úteis maiores (até 64 bytes).
Passo 1. Configure CAN0 e CAN1 para o modo FD:
sudo ip link set down can0
sudo ip link set down can1
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on
sudo ip link set can1 type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on
sudo ip link set can0 txqueuelen 2000
sudo ip link set can1 txqueuelen 2000
sudo ip link set up can0
sudo ip link set up can1
Passo 2. Abra um novo terminal e teste a comunicação CAN FD:
# Listen on CAN1 with extended output
candump can1 -x
# Test 1: Send a 16-byte frame with BRS active
cansend can0 5AA##111223344556677889900AABBCCDD
# Test 2: Send a full 64-byte payload frame with BRS active
cansend can0 7DF##1101020203030404050506060707080809090A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0F0111122223333444455556666777788889999AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF
5AA/7DFé o ID CAN##indica um quadro CAN FD- O dígito após
##é o sinalizador BRS (Bit Rate Switch):1= BRS ativo - O seguinte é a carga útil de dados (até 128 caracteres hexadecimais para 64 bytes)

Script de teste abrangente de CAN
O script a seguir executa um teste completo de CAN FD, incluindo verificação de dependências, configuração de interface, verificação básica de comunicação e um teste de estresse de 10 segundos.
Crie o script de teste:
vim can_test.sh
Cole o seguinte conteúdo:Clique para expandir o script de teste CAN
#!/bin/bash
# Color output definitions
GREEN='\033[0;32m'
RED='\033[0;31m'
YELLOW='\033[1;33m'
NC='\033[0m' # No Color
# Assign interfaces from arguments, default to can0 and can1 if empty
TX_DEV=${1:-can0}
RX_DEV=${2:-can1}
echo -e "${YELLOW}=== Jetson $TX_DEV <-> $RX_DEV Comprehensive Test Script ===${NC}"
echo -e "Note: Please ensure ${TX_DEV}_H -> ${RX_DEV}_H and ${TX_DEV}_L -> ${RX_DEV}_L are physically wired.\n"
# 1. Dependency Check
if ! command -v candump &> /dev/null; then
echo -e "${YELLOW}[1/5] Installing can-utils...${NC}"
sudo apt update && sudo apt install can-utils -y
else
echo -e "${GREEN}[1/5] can-utils is already installed.${NC}"
fi
# 2. Reset and Configure Interfaces (Arbitration: 500K, Data: 2M, FD & BRS enabled)
echo -e "${YELLOW}[2/5] Configuring $TX_DEV and $RX_DEV (CAN FD Mode)...${NC}"
for dev in "$TX_DEV" "$RX_DEV"; do
# Check if the interface exists in the system
if ! ip link show "$dev" &> /dev/null; then
echo -e "${RED}[ERROR] Interface $dev does not exist. Please check your spelling or hardware.${NC}"
exit 1
fi
sudo ip link set down "$dev" 2>/dev/null
sudo ip link set "$dev" type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on
# Increase transmit queue length to prevent packet loss under heavy load
sudo ip link set "$dev" txqueuelen 2000
sudo ip link set up "$dev"
done
sleep 1
# 3. Basic Communication Test (Classic CAN Frame)
echo -e "${YELLOW}[3/5] Starting Basic Communication Test...${NC}"
# Listen for 1 frame on the receiver interface in the background and dump to a temp file
candump "$RX_DEV" -n 1 > /tmp/can_test_rx.log &
DUMP_PID=$!
sleep 0.5
# Send a single classic CAN frame from the transmitter interface
cansend "$TX_DEV" 123#DEADBEEF
# Wait for the background dump process to finish
wait $DUMP_PID 2>/dev/null
# Validate basic data
if grep -q "DE AD BE EF" /tmp/can_test_rx.log; then
echo -e "${GREEN}[PASS] Basic communication successful! Data verified.${NC}"
else
echo -e "${RED}[FAIL] Basic communication failed! No data received or data corrupted.${NC}"
tail -n 2 /tmp/can_test_rx.log 2>/dev/null
exit 1
fi
# 4. CAN FD High-Load Stress Test
echo -e "${YELLOW}[4/5] Starting CAN FD Stress & Stability Test (10 Seconds)...${NC}"
echo -e "--> $TX_DEV generating high-frequency 64-byte BRS random data stream to $RX_DEV..."
# Flood the bus using cangen (-f for FD, -b for BRS, -g 1 for 1ms interval)
cangen "$TX_DEV" -f -b -g 1 >/dev/null 2>&1 &
GEN_PID=$!
# Countdown timer
for i in {10..1}; do
echo -ne "Remaining Time: ${i}s \r"
sleep 1
done
echo ""
# Stop data generation
kill $GEN_PID 2>/dev/null
wait $GEN_PID 2>/dev/null
sleep 1
# 5. Analyze and Print Performance Report
echo -e "${YELLOW}[5/5] Generating Performance Report...${NC}"
echo "--------------------------------------------------"
echo -e "${YELLOW}$RX_DEV Receiver Statistics:${NC}"
# Extract packets and hardware error counters
ip -details -statistics link show "$RX_DEV" | grep -E -A 3 "(RX:|errors)"
echo "--------------------------------------------------"
# Smart assessment based on RX errors
ERRORS=$(ip -details -statistics link show "$RX_DEV" | grep -A 1 "RX: errors" | tail -n 1 | awk '{print $1}')
if [ "$ERRORS" ] && [ "$ERRORS" -gt 0 ]; then
echo -e "${RED}[WARNING] Test completed, but $RX_DEV encountered $ERRORS errors/dropped packets during stress testing. Check your wiring and termination resistors!${NC}"
else
echo -e "${GREEN}[SUCCESS] CAN FD stress test passed! Zero packet loss, zero hardware errors on $RX_DEV. Excellent board performance.${NC}"
fi
# Cleanup and tear down interfaces
for dev in "$TX_DEV" "$RX_DEV"; do sudo ip link set down "$dev"; done
rm -f /tmp/can_test_rx.log
Torne o script executável e execute-o para testar quaisquer duas interfaces CAN:
chmod +x can_test.sh
./can_test.sh can0 can1

RS485
A placa carrier reComputer J601 possui uma porta RS-485 isolada dedicada, exposta por meio do conector J24 JST GH-1.25 de 4 pinos. As definições de pinos são as seguintes:

Conexão de hardware

Aqui usamos um usb-to-rs485 para testar:
#[Jetson] Init UART: 115200 baud, 8N1, raw mode, no flow control.
sudo stty -F /dev/ttyAMA10 115200 cs8 -cst -parenb -ixon -ixoff -crtscts raw -echo
# [Jetson] Enable and verify RS485 mode via ioctl (TIOCSRS485 / TIOCGRS485).
sudo python3 -c 'import os,fcntl,struct; fd=os.open("/dev/ttyAMA10",os.O_RDWR|os.O_NOCTTY); fcntl.ioctl(fd,0x542F,struct.pack("IIIIIIII",3,0,20,0,0,0,0,0)); out=bytearray(32); fcntl.ioctl(fd,0x542E,out,True); print(struct.unpack("IIIIIIII",out)); os.close(fd)'
# Verification output:(3, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0)
#[PC] Init USB UART with identical parameters.
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 115200 cs8 -cstopb -parenb -ixon -ixoff -crtscts raw -echo
#[Jetson] Listen for data.
sudo cat /dev/ttyAMA10
#[PC] Send message.
echo "hello from pc" | sudo tee /dev/ttyUSB0 >/dev/null
#[PC] Listen for data.
sudo cat /dev/ttyUSB0
#[Jetson] Send message.、
echo "hello from jetson" | sudo tee /dev/ttyAMA10 >/dev/null


DB9 (RS232 / RS422 / RS485)
O Robotics J601 fornece uma interface serial DB9 selecionável por software. A porta DB9 está conectada a /dev/ttyAMA9 no sistema Jetson e pode ser configurada como RS232, RS422 ou RS485 ajustando a chave DIP SW3.
Definição dos pinos
A função de cada pino DB9 depende do modo de comunicação selecionado. Consulte a tabela e o diagrama do conector abaixo antes de fazer a fiação do adaptador.

Modo RS485
Configuração de hardware
Mude a chave na parte inferior da placa para o modo RS485, como mostrado na figura abaixo.

Conexão de hardware

Para a fiação RS485, conecte o adaptador USB-RS485 A/D+ ao pino 2 do DB9, B/D- ao pino 1 do DB9. Alguns adaptadores USB-RS485 rotulam A/B de forma invertida. Se o Jetson receber bytes aleatórios enquanto o PC não está enviando, inverta A e B e teste novamente.
Teste de comunicação
Aqui, usamos o minicom para realizar o teste:
# Set pin 6 on GPIO chip 3 to low level to enable the DB9 transceiver
sudo gpioset 3 6=0
# On Jetson terminal
sudo minicom -D /dev/ttyAMA9 -b 115200
# On PC terminal
sudo minicom -D /dev/ttyACM0 -b 115200
Para ver o texto que você digita no minicom, é necessário ativar o recurso Local Echo. Por padrão, o minicom não exibe as teclas pressionadas, portanto isso é um problema muito comum.
- passo 1. Pressione
Ctrl+A - passo 2. Em seguida, pressione
E
Teste o envio de uma mensagem do PC para o Jetson.

Como o RS485 é um protocolo half-duplex, para testar se o Jetson pode enviar informações para o PC via RS485, é necessário ativar o modo RS485.
- passo 1. Pressione
Ctrl+A - passo 2. Em seguida, pressione
Opara abrir a opção de configuração.


Por fim, você poderá enviar mensagens do Jetson para o seu PC.

Modo RS232
Configuração de hardware
Mude a chave na parte inferior da placa para o modo RS232, como mostrado na figura abaixo.

Conexão de hardware

- TX → RX
- RX → TX
- GND → GND
Teste de comunicação
Aqui, usamos o minicom para realizar o teste:
# Set pin 6 on GPIO chip 3 to low level to enable the DB9 transceiver
sudo gpioset 3 6=0
# On Jetson terminal
sudo minicom -D /dev/ttyAMA9 -b 115200
# On PC terminal
sudo minicom -D /dev/ttyACM0 -b 115200
Para ver o texto que você digita no minicom, é necessário ativar o recurso Local Echo. Por padrão, o minicom não exibe as teclas pressionadas, portanto isso é um problema muito comum.
- passo 1. Pressione
Ctrl+A - passo 2. Em seguida, pressione
E
Teste o envio de uma mensagem do PC para o Jetson.

Também ative o modo de teste.

Envie mensagens do Jetson para o seu PC.

Modo RS422
Configuração de hardware
Mude a chave na parte inferior da placa para o modo RS422, como mostrado na figura abaixo.

Conexão de hardware

- RXD+ ←─────→ TXD+
- RXD- ←─────→ TXD-
- TXD+ ←─────→ RXD+
- TXD- ←─────→ RXD-
- GND ←─────→ GND
Teste de comunicação
Aqui, usamos o minicom para realizar o teste:
# Set pin 6 on GPIO chip 3 to low level to enable the DB9 transceiver
sudo gpioset 3 6=0
# On Jetson terminal
sudo minicom -D /dev/ttyAMA9 -b 115200
# On PC terminal
sudo minicom -D /dev/ttyACM0 -b 115200
Para ver o texto que você digita no minicom, é necessário ativar o recurso Local Echo. Por padrão, o minicom não exibe as teclas pressionadas, portanto isso é um problema muito comum.
- passo 1. Pressione
Ctrl+A - passo 2. Em seguida, pressione
E
Teste o envio de uma mensagem do PC para o Jetson.

Também ative o modo de teste.

RGB
test_rgb.sh
#!/bin/bash
# ==============================================================================
# Script Name: test_rgb.sh
# Target Platform: Seeed reComputer J601 (Jetson)
# Description: Automatically tests RGB LEDs by lighting up Red, Green, Blue,
# and White colors sequentially for 1 second each.
# Usage: sudo ./test_rgb.sh
# ==============================================================================
# Define LED paths
LED_DIR="/sys/class/leds"
RED="$LED_DIR/red/brightness"
GREEN="$LED_DIR/green/brightness"
BLUE="$LED_DIR/blue/brightness"
# Check if running as root (sysfs write access requires root privileges)
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
echo "Error: Please run this script with sudo!"
echo "Example: sudo $0"
exit 1
fi
# Check if the hardware paths exist
if [ ! -d "$LED_DIR/red" ] || [ ! -d "$LED_DIR/green" ] || [ ! -d "$LED_DIR/blue" ]; then
echo "Error: RGB LED hardware paths not found. Please check your driver or device model."
exit 1
fi
# Helper function: Control LED states
# Arguments: set_leds <Red(0/1)> <Green(0/1)> <Blue(0/1)>
set_leds() {
echo "$1" > "$RED"
echo "$2" > "$GREEN"
echo "$3" > "$BLUE"
}
echo "========================================"
echo " Starting Jetson RGB LED Test "
echo "========================================"
# 1. Initialization: Turn off all LEDs
echo "-> Initializing: Turning off all LEDs"
set_leds 0 0 0
sleep 0.5
# 2. Red LED on for 1 second
echo "-> [ON] Red Light"
set_leds 1 0 0
sleep 1
# 3. Green LED on for 1 second
echo "-> [ON] Green Light"
set_leds 0 1 0
sleep 1
# 4. Blue LED on for 1 second
echo "-> [ON] Blue Light"
set_leds 0 0 1
sleep 1
# 5. Mixed White LED on for 1 second (Red + Green + Blue mixed)
echo "-> [ON] White Light (RGB Mixed)"
set_leds 1 1 1
sleep 1
# 6. Test completed, turn off all LEDs
echo "-> Test completed: Turning off all LEDs"
set_leds 0 0 0
echo "========================================"
echo " LED Test Ended "
echo "========================================"
sudo chmod +x test_rgb.sh
sudo ./test_rgb.sh

Ethernet
A placa carrier Robotics J601 oferece suporte a 4× conexões 10GbE RJ45 com T5000, ou 3× 10GbE com T4000. Use um sistema par separado e um cabo adequado para testar uma porta.
Conexão de hardware

Instruções de uso
Instale iperf3 em ambos os sistemas. No sistema par, inicie o servidor:
sudo apt install iperf3
iperf3 -s
No J601, use ip -br address para identificar o endereço atribuído à porta em teste e, em seguida, execute:
Teste de velocidade de upload:
iperf3 -c <server_ip> -B <bind_ip>

Teste de velocidade de download:
iperf3 -c <server_ip> -B <bind_ip> -R

<server_ip>é o endereço IP do servidor iperf3. O cliente se conectará a esse servidor para realizar um teste de largura de banda.<bind_ip>vincula o endereço IP local especificado como a origem do tráfego de teste.- A flag
-Rinverte a direção do teste para medição da velocidade de download.
M.2 Key E
A interface M.2 Key E é um conector M.2 padrão usado principalmente para conectar módulos sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth, para expandir as capacidades de comunicação sem fio.
Conexão de hardware
Com a alimentação desconectada, instale um módulo Wi-Fi/Bluetooth M.2 2230 compatível no slot Key E e conecte suas antenas. O exemplo de firmware abaixo se aplica a um módulo RTL8822CE; outros módulos exigem seu próprio driver e firmware.
Instruções de uso
Passo 1. Instale o firmware do driver Wi-Fi:
# Decompress firmware files
cd /lib/firmware/rtw88/
sudo zstd -d rtw8822c_fw.bin.zst -o rtw8822c_fw.bin
sudo zstd -d rtw8822c_wow_fw.bin.zst -o rtw8822c_wow_fw.bin
# Load the driver modules
sudo modprobe rtw88_core
sudo modprobe rtw88_pci
sudo modprobe rtw88_8822c
sudo modprobe rtw88_8822ce
Passo 2. Reinicie o dispositivo:
sudo reboot
Passo 3. Após a reinicialização, ative a interface sem fio:
sudo ip link set wlP1p1s0 up
Passo 4. Procure redes Wi-Fi disponíveis:
sudo nmcli device wifi list ifname wlP1p1s0

Passo 5. Conecte-se a uma rede Wi-Fi:
sudo nmcli device wifi connect "your WiFi name" password "WiFi password" ifname wlP1p1s0

Bluetooth
A funcionalidade Bluetooth está disponível por meio do slot M.2 Key E.
Passo 1. Abra a ferramenta de controle Bluetooth:
bluetoothctl
Passo 2. Ligue e procure dispositivos Bluetooth próximos:
power on
scan on

Módulo 5G (M.2 Key B)
O slot M.2 Key B oferece suporte à expansão com módulo 5G, permitindo conectividade celular de alta velocidade para cenários de robótica e IA de borda.
Conexão de hardware
Instale o módulo 5G no slot M.2 Key B e conecte as antenas.

Instruções de uso
Passo 1. Abra o console serial do módulo 5G:
sudo apt install -y minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB3
Passo 2. Entre no modo interativo pressionando Ctrl+A e depois E.
Passo 3. Teste comandos AT:
AT
Passo 4. Verifique a intensidade do sinal:
AT+CSQ
Passo 5. Verifique a operadora de rede registrada:
AT+COPS?

Nano SIM

GPS
A disponibilidade de GPS e os comandos AT dependem do módulo celular instalado. O exemplo abaixo usa comandos AT+QGPS no estilo Quectel; verifique o suporte e as atribuições de porta serial na documentação do seu módulo.
Instruções de uso
Passo 1. Abra a porta de comandos AT do GPS:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200
Passo 2. Ative o receptor GPS:
AT+QGPS=1
- Se a resposta for
OK, o receptor GPS foi iniciado com sucesso. - Se a resposta for
+CME ERROR: 549, o GPS já está ativado — não é necessário ativá-lo novamente.
Passo 3. Saia do minicom pressionando Ctrl+A e depois X, e selecione Yes para sair.
Passo 4. Após o GPS ser ativado, os dados de satélite serão enviados pela porta de dados do GPS (normalmente /dev/ttyUSB1). Leia os dados NMEA brutos:
sudo cat /dev/ttyUSB1
Você deverá ver sentenças NMEA padrão de GPS, como:
$GPRMC,023011.00,A,2232.12345,N,11356.54321,E,0.026,,100626,,,A*7A
$GPGGA,023011.00,2232.12345,N,11356.54321,E,1,06,1.2,45.3,M,-2.3,M,,*6D
$GPGSV,3,1,11,01,65,120,42,03,45,210,38,08,30,045,35,11,15,290,31*74
Certifique-se de ter uma visão desobstruída do céu para aquisição do sinal de GPS. Pode levar alguns minutos para obter um fix válido.
Recursos
A coleção de recursos do J601 fornece o datasheet da placa carrier, o esquemático V1.0, o modelo mecânico STEP e o código-fonte do BSP Linux_for_Tegra. Use o esquemático para roteamento de sinais e designadores de referência de conectores.
Recursos relacionados
- Interfaces e pinouts do reComputer Robotics J401
- Implementar comunicação EtherCAT no reComputer
- Fazer fine-tuning do GR00T N1.7 e implantar no Robotics J601
- Repositório wiki-documents e discussões
Suporte técnico e discussão de produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.