Qual é a relação entre JetPack, L4T, Ubuntu, Kernel e UEFI?
Quando você começa a trabalhar com Jetson, há uma pergunta em que quase todo mundo esbarra: Afinal, quantas "versões de sistema" o Jetson realmente tem?
Você pode ver números completamente diferentes em lugares diferentes:
JetPack 6.2.3
L4T / Jetson Linux R36.5.2
Ubuntu 22.04
Linux Kernel 5.15
UEFI 36.5.2
Eles parecem cinco sistemas separados. Na realidade, eles descrevem camadas diferentes dentro da pilha de software do mesmo dispositivo Jetson.
O mais importante sobre esses conceitos não é decorar definições, mas construir uma consciência como esta:
O software do Jetson não é algo simples como "Ubuntu + driver de GPU da NVIDIA". É uma plataforma de software completa que abrange o firmware de boot, o kernel Linux, o espaço de usuário do Ubuntu e vai até pacotes de aceleração como CUDA e TensorRT.
Vamos começar com um diagrama mostrando como esses componentes se relacionam e se contêm mutuamente.
JetPack
│
├── Jetson Linux / L4T
│ │
│ ├── UEFI
│ ├── Linux Kernel
│ ├── NVIDIA Drivers
│ └── Ubuntu RootFS
│
├── CUDA
├── TensorRT
├── cuDNN
├── VPI
└── ...

Este diagrama não é exaustivo, mas é suficiente para mostrar as relações entre os termos abordados neste artigo. Um diagrama de arquitetura mais completo é fornecido ao final deste artigo.
JetPack
Você pode pensar no JetPack como o ambiente completo de desenvolvimento de software que a NVIDIA prepara para dispositivos Jetson de computação de borda. Ele inclui não apenas componentes relacionados ao sistema operacional, mas também pacotes de software relacionados à segurança e pacotes de aceleração de IA.
Então, quando alguém pergunta: "Qual JetPack você está usando?"
o que essa pessoa realmente está perguntando é:
Qual plataforma de software NVIDIA Jetson você está usando atualmente?
Nesse sentido, JetPack pode ser entendido como a "coleção de software" de nível mais alto.
Se você tiver um dispositivo Jetson com um sistema em funcionamento, pode executar o seguinte comando no terminal do Jetson para verificar a versão do JetPack:
seeed@ubuntu:~$ dpkg -l | grep nvidia-jetpack
ii nvidia-jetpack 6.2.1+b38 arm64 NVIDIA Jetpack Meta Package
ii nvidia-jetpack-dev 6.2.1+b38 arm64 NVIDIA Jetpack dev Meta Package
ii nvidia-jetpack-runtime 6.2.1+b38 arm64 NVIDIA Jetpack runtime Meta Package
A saída mostra que o dispositivo atual está executando o JetPack 6.2.1.
Jetson Linux / L4T
Se o JetPack é o "software completo" do Jetson, então Jetson Linux / L4T é o sistema de base do qual o Jetson realmente depende para rodar. Primeiro, vamos esclarecer a relação entre Jetson Linux e L4T:
L4T é o nome mais antigo / técnico, enquanto Jetson Linux é o nome que a NVIDIA usa com mais frequência hoje em dia. Eles podem ser entendidos como o mesmo software.
Para simplificar, usaremos L4T para nos referirmos a Jetson Linux / L4T ao longo do restante deste artigo.
O nome completo de L4T é Linux for Tegra.
Tegra é a plataforma SoC usada pelo NVIDIA Jetson, então L4T pode ser entendido como:
Um BSP Linux personalizado pela NVIDIA especificamente para o hardware Jetson.
Aqui encontramos outro novo termo: BSP, Board Support Package.
Sua função não é apenas fornecer um desktop Linux; ele é responsável por realmente conectar o sistema Linux ao hardware do Jetson.
Você pode pensar nisso assim:
Jetson Linux / L4T
│
┌───────────────┼───────────────┐
↓ ↓ ↓
UEFI Linux Kernel Ubuntu RootFS
│ │ │
Boot system Manage HW User space
│
NVIDIA Drivers
│
Jetson Hardware
Em outras palavras, L4T não é um único componente de software; é um ambiente completo de sistema de base.
Ele normalmente inclui:
- UEFI / Bootloader: responsável pelo boot em estágio inicial e inicialização do sistema após o dispositivo ser ligado.
- Kernel Linux: o núcleo do Linux, responsável por escalonamento de CPU, gerenciamento de memória, gerenciamento de processos e os frameworks para vários drivers de hardware.
- Device Tree: descreve qual hardware existe na placa e como esse hardware está conectado.
- NVIDIA Drivers: drivers fornecidos pela NVIDIA para o hardware Jetson, para suportar recursos como GPU, ISP e NVCSI.
- Ubuntu RootFS: o ambiente de espaço de usuário do Jetson — o desktop Ubuntu que vemos e usamos todos os dias.
- ...
Observe que o Jetson não é um computador ARM Linux comum. Ele possui muito hardware específico da NVIDIA: GPU, NVCSI, VI e mais. Para que esse hardware funcione corretamente, o Device Tree, os drivers do kernel, o firmware e os drivers da NVIDIA precisam trabalhar em conjunto. Esse suporte de baixo nível não está incluído no Ubuntu padrão — ele é fornecido pelo L4T.
Portanto:
O que realmente faz o Ubuntu rodar no hardware Jetson é o L4T.
Apresentamos muitos termos aqui. Você não precisa entender profundamente cada componente neste momento — basta construir agora um modelo mental aproximado. Quando você se deparar com eles mais tarde no trabalho real, poderá se aprofundar então.
Use o seguinte comando para verificar a versão do L4T de um dispositivo Jetson:
seeed@ubuntu:~$ cat /etc/nv_tegra_release
# R36 (release), REVISION: 4.3, GCID: 38968081, BOARD: generic, EABI: aarch64, DATE: Wed Jan 8 01:49:37 UTC 2025
# KERNEL_VARIANT: oot
TARGET_USERSPACE_LIB_DIR=nvidia
TARGET_USERSPACE_LIB_DIR_PATH=usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia
A saída mostra que o dispositivo atual está executando o L4T 36.4.3.
Observe que JetPack e L4T têm uma correspondência estrita de um-para-um. Você pode consultar todas as versões de JetPack lançadas pela NVIDIA neste link: https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-linux-archive
Ubuntu: o espaço de usuário com o qual você mais interage no Jetson
No Jetson, o Ubuntu é a camada que você mais vê e com a qual interage diariamente.
Quando você inicializa no desktop, abre um terminal e executa:
apt install
python3
docker
systemctl
cd /home
Todas essas operações acontecem no espaço de usuário do Ubuntu. É por isso que muitas pessoas presumem: "O Jetson roda Ubuntu." A esta altura, você já consegue perceber que essa afirmação não está errada, mas está incompleta. Uma forma mais precisa de dizer seria: L4T usa o Ubuntu como RootFS e base de espaço de usuário, mas o Ubuntu não é todo o sistema Jetson.
Em outras palavras, Ubuntu fornece a camada de interação com o usuário — "ele permite que usuários e aplicações usem a máquina."
O que realmente gerencia diretamente o hardware do Jetson é principalmente:
Linux Kernel
NVIDIA Drivers
Device Tree
Firmware
Explicaremos mais detalhes em artigos posteriores. Por enquanto, há dois pontos-chave a observar:
- Quando dizemos "o sistema está instalado em NVMe", em muitos casos o que realmente queremos dizer é "o Ubuntu RootFS está armazenado em NVMe."
- Ubuntu é apenas a parte de espaço de usuário do Jetson Linux, não o sistema inteiro. É por isso que dois dispositivos Jetson podem ambos rodar Ubuntu 22.04 e ainda assim se comportar de forma completamente diferente. Por exemplo, tanto o L4T R36.4.x quanto o L4T R36.5.x usam Ubuntu 22.04 como seu sistema de arquivos, mas suas versões de Kernel e NVIDIA Driver são diferentes.
No Jetson, você pode simplesmente executar cat /etc/os-release para verificar a versão do Ubuntu.

Kernel Linux
Se o Ubuntu é o "espaço de usuário" que vemos e usamos todos os dias, então o Kernel Linux é o núcleo de todo o sistema que realmente gerencia o hardware e os recursos do sistema.
Ele fica entre o Ubuntu e o hardware: Application --> Ubuntu --> Linux Kernel --> Drivers --> Jetson
Resumindo:
Ubuntu lida com a interação com usuários; o Kernel lida com a interação com o hardware.
O Kernel Linux lida com uma grande quantidade de coisas, entre as mais importantes estão o escalonamento de CPU, gerenciamento de memória, gerenciamento de processos e assim por diante.
Vamos ver um exemplo de como o Kernel Linux funciona. Se você conectar uma câmera USB, antes de ver o dispositivo /dev/video0, os dados passam por:
USB Camera
↓
USB Controller
↓
Kernel USB Driver
↓
/dev/video0
↓
Application
Você pode verificar a versão do Kernel Linux com uname -r no terminal do Jetson:
seeed@ubuntu:~$ uname -r
5.15.148-tegra
UEFI
Se o Ubuntu é o espaço de usuário e o Kernel Linux é o núcleo do sistema, então UEFI é a camada crítica responsável por "colocar o sistema de pé" antes de o Linux iniciar. UEFI significa Unified Extensible Firmware Interface — você pode pensar nisso como a interface de firmware de boot que computadores modernos usam para substituir o BIOS tradicional.
No Jetson, ele leva o dispositivo de "hardware ligado" até "o Kernel Linux pode começar a rodar". Seu trabalho inclui: inicializar o ambiente de boot, identificar dispositivos inicializáveis, ler a configuração de boot, carregar o Kernel, carregar o initrd, carregar o Device Tree e entregar o controle ao Linux.
Vamos primeiro construir um modelo mental simples:
Power On --> UEFI --> Linux Kernel --> Ubuntu RootFS
Ou seja:
Quando o UEFI está trabalhando, o Kernel Linux ainda não começou realmente a rodar, e o Ubuntu ainda nem iniciou.
Pontos a observar aqui:
-
Em muitos dispositivos Jetson Orin, o firmware de boot é armazenado em QSPI NOR Flash. Mesmo que o seu Ubuntu RootFS esteja instalado em NVMe, o dispositivo ainda pode precisar inicializar primeiro através do UEFI na QSPI.
-
Se um Jetson falhar ao inicializar, a primeira coisa a verificar é o log do UEFI do processo de boot — a causa raiz muito provavelmente está escondida ali.
-
O UEFI decide de qual dispositivo de boot o Linux deve ser carregado primeiro. Quando o logotipo da NVIDIA aparecer após ligar, você pode pressionar
ESCouF1para entrar na página de configuração do UEFI e configurar isso.
Execute cat /sys/class/dmi/id/bios_version no terminal do Jetson para verificar a versão do UEFI:

Hoje reunimos vários conceitos comuns relacionados ao boot da pilha de software do Jetson, com o objetivo de construir rapidamente um mapa. A coisa mais importante neste artigo não é memorizar a definição de cada termo, mas construir o entendimento básico de que esses conceitos não são sistemas independentes — eles são camadas diferentes dentro da pilha de software do Jetson. Com essa base, você será mais eficiente e eficaz, seja ao depurar problemas de boot/sistema do Jetson ou ao discutir detalhes técnicos com outros desenvolvedores.
Claro, o que abordamos hoje é apenas uma pequena parte dos tópicos relacionados ao boot do Jetson. Você pode encontrar mais no site da NVIDIA.

Fonte da imagem: https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack
Nos próximos artigos, continuaremos ao longo dessa cadeia de boot — primeiro explicando o processo completo desde o acionamento de energia, inicialização do firmware e carregamento do Kernel até entrar no Ubuntu, depois seguindo para interfaces de hardware, câmeras, controle de robôs e mais. Se houver tópicos sobre os quais você gostaria de aprender, fique à vontade para deixar um comentário ou me enviar uma mensagem.
Da próxima vez, começaremos com a questão mais fundamental:
Por exatamente o que um Jetson passa, desde ligar até entrar no Ubuntu?
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.