Pular para o conteúdo principal

Fazer login no Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS ou outro SO usando SSH via Wi‑Fi/ Ethernet

Se você deseja fazer login no Raspberry Pi OS usando SSH via Wi‑Fi/ Ethernet, pode seguir as etapas abaixo. Primeiro configure o Wi‑Fi/Ethernet no reTerminal e depois use SSH a partir do Windows/Mac/Linux.

Etapa 1: Configurar Wi‑Fi/Ethernet no reTerminal

cuidado

Se você configurou o WiFi e habilitou o SSH usando o Raspberry Pi Imager, pode pular a etapa 1

  • 1. Se você tem uma conexão Wi‑Fi, clique no ícone de Wi‑Fi no canto superior direito da Área de Trabalho do Raspberry Pi OS, selecione sua rede Wi‑Fi e insira a senha usando o teclado virtual na tela

Nota: A localização da configuração de Wi‑Fi pode ser diferente em outros SO

  • 2. Se você não tem uma conexão Wi‑Fi, pode conectar um cabo ethernet do seu roteador à porta ethernet do reTerminal

Nota: Certifique‑se de que o reTerminal e o seu computador estejam conectados à mesma rede

  • 3. Toque no ícone do Raspberry Pi no canto superior esquerdo, navegue até Preferences > Raspberry Pi Configuration e clique na aba Interfaces

  • 4. Selecione Enable que está ao lado de SSH e clique em OK

pir

Agora vamos configurar o software no computador. Siga de acordo com o seu sistema operacional

Etapa 2: Configurar SSH usando Windows/Mac/Linux

Para Windows

  • 1. Abra o Command Prompt e digite o seguinte
  • 2. Digite yes quando for solicitado

pir

  • 3. Insira a senha da seguinte forma
raspberry
  • 4. Se você fez login com sucesso no Raspberry Pi OS, verá a seguinte saída

pir

Para Mac/Linux

  • 1. Abra o Terminal no computador e digite o seguinte
  • 2. Digite yes para a seguinte mensagem
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
  • 3. Quando for solicitada a senha, digite o seguinte
raspberry
  • 4. Se você fez login com sucesso no Raspberry Pi OS, verá a seguinte saída

pir

Loading Comments...