Pular para o conteúdo principal

Implantação do modelo de estimação de pose YOLOv8

Este wiki apresentará como treinar o modelo oficial de estimação de atitude YOLOv8 e implantar o modelo treinado em dispositivos Grove Vision AI(V2) ou XIAO ESP32S3.

Preparação do conjunto de dados

Para o conjunto de dados de estimação de pose, é recomendável consultar a documentação oficial do YOLOv8.

Instalar a ferramenta de linha de comando YOLOv8

  • Por padrão, você já possui o ambiente python e a ferramenta de gerenciamento de pacotes pip, e python>=3.8.
# Clone the official repository
git clone https://github.com/ultralytics/ultralytics

# Go into the cloned folder
cd ultralytics

# Install in developer mode so that subsequent modifications can be synchronized
pip install -e .

O motivo pelo qual se recomenda a instalação usando Git é que algum código precisa ser modificado depois, portanto é necessário instalá-lo em modo de desenvolvedor.

  • Você pode usar o comando de consulta de versão para testar se a ferramenta de linha de comando yolo foi instalada com sucesso.
# Version query
yolo -v

Treinar

  • Primeiro, vá para a pasta do conjunto de dados baixado

  • Execute o comando a seguir para iniciar o treinamento do modelo

yolo train detect model=yolov8n-pose.pt data=./data_pose.yaml imgsz=192

Exportar modelo para tflite

  • Após o treinamento, o modelo estará na pasta runs/train/exp*/weights/. Certifique-se de que os indicadores de avaliação do seu modelo atendam às suas necessidades.

  • Depois disso, você precisa modificar o código oficial para reduzir algum pós-processamento do modelo. Primeiro modifique as funções forward das classes Detect e Pose no arquivo ~/ultralytics/ultralytics/nn/modules/head.py. Após a modificação, fica conforme mostrado a seguir

# forward function of Detect class
def forward(self, x):
"""Concatenates and returns predicted bounding boxes and class probabilities."""
shape = x[0].shape # BCHW

if self.export:
return [
torch.permute(j, (0, 2, 3, 1)).reshape(j.shape[0], -1, x.shape[1])
for j in [self.cv2[i](x[i]) for i in range(self.nl)]
+ [self.cv3[i](x[i]) for i in range(self.nl)]
]
else:
for i in range(self.nl):
x[i] = torch.cat((self.cv2[i](x[i]), self.cv3[i](x[i])), 1)
if self.training:
return x
elif self.dynamic or self.shape != shape:
self.anchors, self.strides = (
x.transpose(0, 1) for x in make_anchors(x, self.stride, 0.5)
)
self.shape = shape

x_cat = torch.cat([xi.view(shape[0], self.no, -1) for xi in x], 2)
if self.export and self.format in (
"saved_model",
"pb",
"tflite",
"edgetpu",
"tfjs",
): # avoid TF FlexSplitV ops
box = x_cat[:, : self.reg_max * 4]
cls = x_cat[:, self.reg_max * 4 :]
else:
box, cls = x_cat.split((self.reg_max * 4, self.nc), 1)
dbox = (
dist2bbox(self.dfl(box), self.anchors.unsqueeze(0), xywh=True, dim=1)
* self.strides
)

if self.export and self.format in ("tflite", "edgetpu"):
# Normalize xywh with image size to mitigate quantization error of TFLite integer models as done in YOLOv5:
# https://github.com/ultralytics/yolov5/blob/0c8de3fca4a702f8ff5c435e67f378d1fce70243/models/tf.py#L307-L309
# See this PR for details: https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1695
img_h = shape[2] * self.stride[0]
img_w = shape[3] * self.stride[0]
img_size = torch.tensor(
[img_w, img_h, img_w, img_h], device=dbox.device
).reshape(1, 4, 1)
dbox /= img_size

y = torch.cat((dbox, cls.sigmoid()), 1)
return y if self.export else (y, x)

# forward function of Pose class
def forward(self, x):
"""Perform forward pass through YOLO model and return predictions."""
bs = x[0].shape[0] # batch size
kpt = torch.cat([self.cv4[i](x[i]).view(bs, self.nk, -1) for i in range(self.nl)], -1) # (bs, 17*3, h*w)
x = self.detect(self, x)
if self.training:
return x, kpt
if self.export:
return x, torch.permute(kpt, (0, 2, 1))
pred_kpt = self.kpts_decode(bs, kpt)
return torch.cat([x, pred_kpt], 1) if self.export else (torch.cat([x[0], pred_kpt], 1), (x[1], kpt))
  • Para evitar erros anormais na linha de comando, você também pode modificar o código do método export_saved_model da classe Exporter no arquivo ~/ultralytics/ultralytics/engine/exporter.py da seguinte forma
    @try_export
def export_saved_model(self, prefix=colorstr('TensorFlow SavedModel:')):
"""YOLOv8 TensorFlow SavedModel export."""
cuda = torch.cuda.is_available()
try:
import tensorflow as tf # noqa
except ImportError:
check_requirements(f"tensorflow{'-macos' if MACOS else '-aarch64' if ARM64 else '' if cuda else '-cpu'}")
import tensorflow as tf # noqa
check_requirements(
('onnx', 'onnx2tf>=1.15.4,<=1.17.5', 'sng4onnx>=1.0.1', 'onnxsim>=0.4.33', 'onnx_graphsurgeon>=0.3.26',
'tflite_support', 'onnxruntime-gpu' if cuda else 'onnxruntime'),
cmds='--extra-index-url https://pypi.ngc.nvidia.com') # onnx_graphsurgeon only on NVIDIA

LOGGER.info(f'\n{prefix} starting export with tensorflow {tf.__version__}...')
check_version(tf.__version__,
'<=2.13.1',
name='tensorflow',
verbose=True,
msg='https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/5161')
f = Path(str(self.file).replace(self.file.suffix, '_saved_model'))
if f.is_dir():
import shutil
shutil.rmtree(f) # delete output folder

# Pre-download calibration file to fix https://github.com/PINTO0309/onnx2tf/issues/545
onnx2tf_file = Path('calibration_image_sample_data_20x128x128x3_float32.npy')
if not onnx2tf_file.exists():
attempt_download_asset(f'{onnx2tf_file}.zip', unzip=True, delete=True)

# Export to ONNX
self.args.simplify = True
f_onnx, _ = self.export_onnx()

# Export to TF
tmp_file = f / 'tmp_tflite_int8_calibration_images.npy' # int8 calibration images file
if self.args.int8:
verbosity = '--verbosity info'
if self.args.data:
# Generate calibration data for integer quantization
LOGGER.info(f"{prefix} collecting INT8 calibration images from 'data={self.args.data}'")
data = check_det_dataset(self.args.data)
dataset = YOLODataset(data['val'], data=data, imgsz=self.imgsz[0], augment=False)
images = []
for i, batch in enumerate(dataset):
if i >= 100: # maximum number of calibration images
break
im = batch['img'].permute(1, 2, 0)[None] # list to nparray, CHW to BHWC
images.append(im)
f.mkdir()
images = torch.cat(images, 0).float()
# mean = images.view(-1, 3).mean(0) # imagenet mean [123.675, 116.28, 103.53]
# std = images.view(-1, 3).std(0) # imagenet std [58.395, 57.12, 57.375]
np.save(str(tmp_file), images.numpy()) # BHWC
int8 = f'-oiqt -qt per-tensor -cind images "{tmp_file}" "[[[[0, 0, 0]]]]" "[[[[255, 255, 255]]]]"'
else:
int8 = '-oiqt -qt per-tensor'
else:
verbosity = '--non_verbose'
int8 = ''

cmd = f'onnx2tf -i "{f_onnx}" -o "{f}" -nuo {verbosity} {int8}'.strip()
LOGGER.info(f"{prefix} running '{cmd}'")
subprocess.run(cmd, shell=True)
yaml_save(f / 'metadata.yaml', self.metadata) # add metadata.yaml

# Remove/rename TFLite models
if self.args.int8:
tmp_file.unlink(missing_ok=True)
for file in f.rglob('*_dynamic_range_quant.tflite'):
file.rename(file.with_name(file.stem.replace('_dynamic_range_quant', '_int8') + file.suffix))
for file in f.rglob('*_integer_quant_with_int16_act.tflite'):
file.unlink() # delete extra fp16 activation TFLite files

# Add TFLite metadata
# for file in f.rglob('*.tflite'):
# f.unlink() if 'quant_with_int16_act.tflite' in str(f) else self._add_tflite_metadata(file)

return str(f), tf.saved_model.load(f, tags=None, options=None) # load saved_model as Keras model
  • Use o seguinte comando para exportar o modelo tflite
yolo export model=${your model path}  format=tflite imgsz=192 int8
  • Em seguida, você verá uma pasta yolov8n-pose_saved_model na pasta atual, que contém o arquivo de modelo yolov8n-pose_full_integer_quant.tflite. Este arquivo de modelo pode ser implantado em dispositivos Grove Vision AI(V2) ou XIAO ESP32S3.

Otimização do grafo do modelo

  • Grove Vision AI (V2) oferece suporte a modelos otimizados com vela e também pode acelerar a inferência do modelo. Primeiro, execute o seguinte comando para instalar a ferramenta de linha de comando vela (o dispositivo XIAO ESP32S3 ainda não é compatível).

pip3 install ethos-u-vela
  • Depois disso, você precisa baixar o arquivo de configuração relacionado ao vela, ou copiar o conteúdo a seguir para um arquivo, que pode ser nomeado vela_config.ini
; file: my_vela_cfg.ini ; ----------------------------------------------------------------------------- 
; Vela configuration file ; -----------------------------------------------------------------------------
; System Configuration

; My_Sys_Cfg
[System_Config.My_Sys_Cfg]
core_clock=400e6
axi0_port=Sram
axi1_port=OffChipFlash
Sram_clock_scale=1.0
Sram_burst_length=32
Sram_read_latency=16
Sram_write_latency=16
Dram_clock_scale=0.75
Dram_burst_length=128
Dram_read_latency=500
Dram_write_latency=250
OnChipFlash_clock_scale=0.25
OffChipFlash_clock_scale=0.015625
OffChipFlash_burst_length=32
OffChipFlash_read_latency=64
OffChipFlash_write_latency=64
; -----------------------------------------------------------------------------
; Memory Mode
; My_Mem_Mode_Parent
[Memory_Mode.My_Mem_Mode_Parent]
const_mem_area=Axi1
arena_mem_area=Axi0
cache_mem_area=Axi0
  • Por fim, use o seguinte comando para otimizar o grafo
vela --accelerator-config ethos-u55-64 \ 
--config vela_config.ini \
--system-config My_Sys_Cfg \
--memory-mode My_Mem_Mode_Parent \
--output-dir ${Save path of the optimized model} \
${The path of the tflite model that needs to be optimized}

Implantação

  • O arquivo de modelo que precisa ser implantado é o arquivo tflite exportado acima. Você pode gravar o arquivo de modelo no dispositivo de destino de acordo com o tutorial a seguir.

  • Recomendamos fortemente usar nossa ferramenta web para gravar o modelo tflite treinado no dispositivo. Operações detalhadas são fornecidas no Tutorial de Implantação

Note: Como o dispositivo ESP32S3 não suporta a implantação de modelos após a otimização do grafo pelo vela, você não precisa realizar a otimização do grafo do modelo tflite se quiser implantar o modelo no dispositivo XIAO ESP32S3.

Loading Comments...