Pular para o conteúdo principal

Tutorial de Desenvolvimento com Código-Fonte do MeshCore

Pré-requisitos​

Ferramenta necessária​

Antes de começar, prepare as seguintes ferramentas:

  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code

Instalar o PlatformIO​

Pesquise por PlatformIO no marketplace de Extensões do VS Code e instale-o.

img

Após a instalação, um ícone em forma de formiga geralmente aparece na barra de ferramentas à esquerda.

img

Preparação do projeto​

Abra uma pasta na qual você deseja ter o seu projeto. Abra a pasta no terminal. Clique aqui para clonar o projeto com git.

Abra o VSCode, clique no ícone do PlatformIO e escolha select a folder. Escolha a pasta em que você clonou o projeto.

img

O PlatformIO instalará automaticamente as dependências necessárias. Após a instalação ser concluída com sucesso, você verá Project has been successfully updated

Desenvolvimento de firmware​

Tutorial de desenvolvimento​

Encontre o ambiente para a sua placa de destino. Tome o T1000-E Bluetooth Companion como exemplo:

Então o PlatformIO irá preparar as dependências necessárias para a placa.

Altere o seu código. Recomenda-se alterar o arquivo variant.h da sua placa.

Após concluir a codificação, execute o seguinte comando para compilar o código e convertê-lo em um arquivo uf2.

pio run -e t1000e_companion_radio_ble
pio run -e t1000e_companion_radio_ble -t create_uf2

Pressione e segure o botão do dispositivo e, em seguida, conecte rapidamente o cabo de carregamento duas vezes; o LED verde ficará aceso continuamente. Arraste o arquivo uf2 para o disco que aparecer. O arquivo uf2 deve ser encontrado em .pio\build\t1000e_companion_radio_ble

Exemplo​

Controle da luz do usuário​

Este exemplo mostra como controlar a luz do usuário para ficar constantemente ligada. Copie o código a seguir para /examples/companion_radio/ui-new/ui-orig/UITask.cpp

void UITask::userLedHandler() {
#ifdef PIN_STATUS_LED
#ifdef T1000_E
// T1000-E: keep status LED continuously on.
digitalWrite(PIN_STATUS_LED, LED_STATE_ON);
return;
#endif
static int state = 0;
static int next_change = 0;
static int last_increment = 0;

Compile-o e grave o arquivo uf2 no seu T1000-E.

(Avançado) Envio de PR​

Obrigado por considerar contribuir para o projeto MeshCore! Como você pode contribuir? 1. Reportar bugs

  • Use o rastreador de Issues
  • Use um título claro (por exemplo, "Crash when calling begin() with invalid pin")
  • Descreva exatamente as etapas para reproduzir
  • Inclua sua placa, versão da IDE, versão da biblioteca e trecho de código relevante
  • Anexe um sketch de exemplo mínimo e completo, se possível

2. Sugerir melhorias / novos recursos

  • Abra uma issue com o prefixo [Feature request]
  • Explique o caso de uso → que problema isso resolveria?
  • Descreva sua API / comportamento ideal (exemplos de código são muito úteis) 3. Enviar alterações de código (Pull Requests)

Pequenas correções​

(erros de digitação, comentários, exemplos, pequenas correções de bugs) → Basta abrir um pull request — não é necessário abrir uma issue antes

Alterações maiores / novos recursos​

  1. Abra primeiro uma issue para discutir a ideia
  2. Obtenha um sinal de positivo aproximado do(s) mantenedor(es)
  3. Faça fork do repositório a partir do branch 'dev' e crie o seu branch (fix/xxx, feature/yyy, docs/whatever)
  4. Faça suas alterações
  5. Atualize ou adicione exemplos quando apropriado
  6. Adicione/atualize comentários no código
  7. Envie o pull request

Diretrizes para Pull Request​

  • Um recurso / correção = um pull request (PRs menores são mais fáceis e rápidos de revisar)
  • Use mensagens de commit descritivas Bom: Fix I2C timeout handling on ESP32 Ruim: update
  • Faça referência a qualquer issue relacionada (Fixes #123, Closes #89, etc.)
  • Se você alterar a API pública, atualize README.md e library.properties
  • Novos recursos devem incluir um sketch de exemplo em examples/

Estilo de código​

Por favor, siga o estilo C++ existente (conforme o .clang-format)

  • Recuo de 2 espaços (sem tabs)
  • camelCase para funções e variáveis
  • UpperCamelCase / PascalCase para nomes de classes
  • Constantes #define em ALL_CAPS
  • Mantenha as linhas com < ~100 caracteres quando for razoável (Mas a consistência com o código existente é mais importante do que regras rígidas)

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Loading Comments...