Pular para o conteúdo principal

Introdução ao OpenDisplay 7.3" Color Kit

Introdução​

O OpenDisplay 7.3" Color Kit é um display e-paper pronto para uso, co-desenvolvido pela Seeed Studio e OpenDisplay. Ele vem totalmente montado com um painel colorido Spectra 6 de 7,3 polegadas e 800×480, uma placa Seeed XIAO ePaper Display Board EN04 (XIAO nRF52840 Plus), uma bateria de 2000 mAh e um case impresso em 3D — firmware já instalado.

Use-o via Bluetooth Low Energy a partir do seu navegador ou do Home Assistant. Não é necessário Wi-Fi. O rádio permanece em modo de escuta de baixo consumo, para que você possa enviar uma nova imagem sempre que o display estiver ligado e ao alcance (sem janela de despertar de deep-sleep). Com aproximadamente uma atualização a cada duas horas, estime cerca de um ano entre recargas.

O que você precisa​

  • O kit, ligado e dentro do alcance do Bluetooth
  • Um celular ou computador com Bluetooth
  • Chrome ou Edge (desktop/Android), ou Bluefy em iPhone/iPad

Visão geral​

ParâmetroDescrição
MCUSeeed XIAO ePaper Display Board EN04 (XIAO nRF52840 Plus)
DisplayePaper colorido Spectra 6 de 7,3 polegadas
CoresPreto, branco, amarelo, vermelho, azul, verde (dithered; não é RGB completo)
Resolução800 × 480
BateriaÍon de lítio recarregável de 2000 mAh
ConectividadeApenas Bluetooth Low Energy (sem Wi-Fi)
GabineteCase impresso em 3D incluído

Ligar​

  1. Tire o kit da caixa e ligue-o.
  2. Aguarde a atualização de boot — normalmente cerca de 15–20 segundos para o Spectra 6. A cintilação é normal.
  3. Quando terminar, a tela de boot mostra o nome do seu dispositivo (começa com OD), KEY1: / KEY2: e um código QR.

A criptografia vem desativada, então as linhas de chave mostram not set. Você não precisa de uma chave para o uso normal logo após tirar da caixa.

Envie sua primeira imagem​

Escaneie o código QR no display. Ele abre uma página personalizada em opendisplay.org com atalhos para este dispositivo:

AtalhoO que faz
Send an imageAbre o BLE Tester para enviar uma imagem de teste a partir do seu navegador
Add to Home AssistantInicia a adição do dispositivo ao Home Assistant
Advanced → ToolboxAltera configurações ou regrava o firmware (desenvolvedores / recuperação)

Suporte de navegador​

NavegadorSuporte
Chrome ou Edge (desktop, Android)Suportado
iPhone / iPadUse Bluefy (App Store id1492822055)
FirefoxNão suportado

Na landing page, escolha Send an image (ou abra opendisplay.org). Clique em Connect, selecione seu dispositivo na lista do navegador (o nome começa com OD — por exemplo, ODCA6020), depois escolha uma foto ou desenhe e toque em Send to device.

Concluído quando: a imagem aparecer no display e-paper.

Home Assistant (opcional)​

Este kit usa apenas BLE. O Home Assistant precisa de um caminho Bluetooth funcional:

  • Bluetooth no host do Home Assistant — adaptador embutido ou dongle USB
  • Proxy Bluetooth ESPHome — se o display estiver longe do host do HA (deve suportar conexões ativas / conectáveis)
nota

Os proxies Shelly BLE não são suportados — eles não conseguem estabelecer a conexão ativa de que este display precisa. Use um adaptador local ou um proxy ESPHome.

Ligue o display dentro do alcance do Bluetooth. O Home Assistant deve descobri-lo automaticamente — procure um nome começando com OD em Settings → Devices & Services → Discovered, depois toque em Add e Submit.

A página do dispositivo mostra bateria, botões, status do firmware e conteúdo do display. Mais detalhes: Home Assistant integration

Indo além​

Ativar criptografia​

A criptografia vem desativada. Em Toolbox → More options, defina Encryption como Locked, depois Configure over Bluetooth. Após a reinicialização, a chave aparece em KEY1: / KEY2: e na landing page do QR. Desligue e ligue o display novamente para mostrar a chave se você a perder.

Regravar ou recuperar​

  1. Abra o Toolbox — preset do 7.3" Color Kit: Toolbox (7.3" Color Kit preset)
  2. Install firmware (USB) — Chrome ou Edge em um desktop/notebook
  3. Configure over Bluetooth — grave as configurações de volta após o flash

py-opendisplay​

Para projetos Python personalizados, instale com pip install py-opendisplay — py-opendisplay

Vida útil da bateria​

Com a bateria de 2000 mAh incluída e aproximadamente uma atualização a cada duas horas, estime cerca de um ano entre recargas em uso típico. O tempo real de operação depende da frequência de atualização, tamanho da imagem e temperatura.

Modele sua programação em Battery calculator (selecione 7.3" Color Kit / nRF52840 / 2000 mAh).

Recursos​

Solução de problemas​

P1: Preciso da tela de boot ou do código QR novamente.

  • Desligue e ligue o display: Desligue, espere 10 segundos e ligue novamente. A tela de boot — com o nome do dispositivo, linhas KEY1:/KEY2: e código QR — só aparece após uma atualização completa de energização.
  • Espere a atualização terminar: Uma atualização de boot colorida Spectra 6 leva cerca de 15–20 segundos. Cintilação e padrões de cores intermediários são normais. Não desligue o display durante a atualização.
  • Escaneie o código QR novamente ou leia KEY1:/KEY2: diretamente da tela se você precisar da chave de criptografia.
  • Não é necessário regravar ou reconfigurar — a tela de boot sempre reaparece após um ciclo de energia.
  • Observação: O display permite apenas uma conexão Bluetooth ativa por vez. Se outro dispositivo ainda estiver conectado, desconecte-o primeiro.

P2: O display não liga ou não responde.

  • Primeiro, carregue via USB: Uma bateria muito fraca pode fazer parecer que o dispositivo está morto ou travado. Conecte o kit a uma fonte de alimentação USB, carregue por um tempo e tente novamente.
  • Após carregar: Desligue, espere 10 segundos, ligue e aguarde a tela de boot.
  • Confirme se a chave de liga/desliga está ligada: Deslize a chave firmemente para a posição ON.
  • Verifique o conector da bateria: Abra o case e confirme se o conector JST da bateria está totalmente encaixado. O fio vermelho deve ficar voltado para a marcação "+" e o fio preto para a marcação "−". Um conector invertido pode danificar a placa.
  • Certifique-se de que nenhum outro dispositivo ainda esteja mantendo uma conexão BLE aberta — o display só suporta uma conexão ativa por vez.

P3: O Home Assistant não descobre o display.

  • Verifique a versão da integração: Home Assistant 2026.4 e posteriores incluem a integração OpenDisplay integrada. Para versões mais antigas ou para o fluxo de trabalho drawcustom, instale a integração personalizada do HACS (copie a pasta opendisplay para custom_components/), depois reinicie o Home Assistant.
  • Desconecte primeiro outros clientes Bluetooth: Feche o BLE Tester, abas do navegador e o Bluefy — o display permite apenas uma conexão BLE ativa por vez. Se outro dispositivo estiver conectado, o Home Assistant não conseguirá descobrir nem conectar.
  • Verifique o caminho do Bluetooth: Use um adaptador Bluetooth interno ou USB no host do Home Assistant, ou um proxy Bluetooth ESPHome que suporte conexões ativas / conectáveis. Proxies Shelly BLE não são compatíveis — eles não conseguem estabelecer a conexão ativa de que este display precisa.
  • Ainda não apareceu? Aguarde um minuto, aproxime o display e verifique em Settings → Devices & Services → Discovered por um nome começando com "OD".
  • Adicionar manualmente: Se o display não for descoberto automaticamente, vá em Settings → Devices & Services, clique em Add Integration, pesquise por "OpenDisplay" e siga o fluxo de configuração.

P4: Meu navegador não encontra ou não conecta ao display.

  • Use um navegador compatível: Web Bluetooth funciona no Chrome e Edge (desktop e Android). No iPhone ou iPad, use o navegador Bluefy (App Store id 1492822055). Firefox e Safari (desktop) não suportam Web Bluetooth.
  • Ative o Bluetooth: Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado no seu telefone ou computador. No Android, ative também a Localização — o Chrome precisa disso para a varredura BLE.
  • Mantenha o dispositivo próximo ao kit.
  • Desconecte todos os outros clientes primeiro: O display permite apenas uma conexão BLE ativa. Se o Home Assistant ou outro navegador já estiver conectado, desconecte-o antes de tentar novamente.
  • Escolha o nome de dispositivo que começa com "OD" (por exemplo, OD592B4A).
  • Se ele não estiver aparecendo: Pressione um botão no display uma vez ou desligue e ligue o dispositivo (desligado por 10 segundos → ligado) e tente novamente depois que a atualização de boot terminar.
  • Se nada responder: Carregue o kit via USB primeiro.

P5: O envio de imagem falha ou expira.

  • Confirme que o display está ligado e dentro do alcance: O kit permanece pronto para BLE sem janela de despertar de deep-sleep, mas ele precisa estar ligado e dentro do alcance do Bluetooth.
  • Desconecte todos os outros clientes: Apenas uma conexão BLE ativa por vez. Reconecte somente a partir do BLE Tester e tente novamente.
  • Se a criptografia estiver ativada: Digite a chave da tela de boot ou da página de destino do QR.
  • Tente uma imagem menor, ou espere a atualização completa terminar antes de enviar a próxima.
  • O dispositivo parou de responder no meio da sessão: Carregue via USB e depois desligue e ligue (desligado por 10 segundos → ligado).

P6: A chave de criptografia é rejeitada ou mostra "not set".

  • Kits de fábrica vêm com a criptografia desativada: KEY1: e KEY2: mostram "not set" de fábrica — deixe o campo de chave em branco.
  • Ativou a criptografia mas perdeu a chave? Desligue e ligue o display (desligado por 10 segundos → ligado) — a chave aparece na tela de boot após a reinicialização. Você também pode escanear o código QR; a página de destino mostra a mesma chave.
  • Perdeu a chave e não consegue ler a tela: Abra o Toolbox → defina Encryption como Unlocked → Configure over Bluetooth. Isso remove a criptografia para que você possa configurá-la novamente. Se isso não funcionar, regrave o firmware e reconfigure.

P7: A tela parece travada, mostra cores erradas ou fica em branco após um envio.

  • Espere a atualização terminar: Não desligue o display no meio da atualização. Uma atualização completa Spectra 6 leva cerca de 15–20 segundos.
  • Atenção à renderização de cores: As imagens são convertidas (dithered) para seis cores (não RGB completo) — textos e gráficos simples ficam melhores; fotos exibem um padrão granulado. Isso é um comportamento esperado, não uma falha.
  • Desligue por 10 segundos → ligue para voltar à tela de boot e então confirme se o BLE responde.
  • Verifique se há outros dispositivos conectados: Se outro dispositivo estiver conectado ao mesmo tempo, desconecte-o e tente novamente com um único cliente.
  • Ainda não inicia ou conecta? Carregue via USB primeiro e depois desligue e ligue novamente.
  • Regrave o firmware: Se o display continuar travado ou em branco após todas as etapas acima, regrave via USB usando o Toolbox (veja "Reflash or recover" na seção Going further).

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Co-desenvolvido pela Seeed Studio e OpenDisplay.

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...