Pular para o conteúdo principal

Como Usar Câmeras de Profundidade Orbbec no reComputer com ROS

Introdução

Este tutorial fornece um guia passo a passo sobre como usar a Câmera de Profundidade Orbbec por meio do ROS em dispositivos da série reComputer J30/J40. Vamos usar a Orbbec Gemini 2 como exemplo, obter dados de tópicos de imagens de profundidade e nuvens de pontos, e visualizá-los no rviz.

Pré-requisitos

  • reComputer J30/40 series: Realizamos os tutoriais com base no sistema JetPack 5.x e no ambiente ROS Noetic.

  • Instale as dependências (tenha cuidado com a sua distribuição ROS):

    # Assuming you have sourced the ROS environment, same below
    sudo apt install libgflags-dev ros-$ROS_DISTRO-image-geometry ros-$ROS_DISTRO-camera-info-manager \
    ros-$ROS_DISTRO-image-transport ros-$ROS_DISTRO-image-publisher libgoogle-glog-dev libusb-1.0-0-dev libeigen3-dev \
    ros-$ROS_DISTRO-diagnostic-updater ros-$ROS_DISTRO-diagnostic-msgs libdw-dev

Primeiros Passos

Conectando as Câmeras

Conecte a Câmera de Profundidade Orbbec ao Jetson via USB Type-C e verifique se o ROS já está instalado no seu sistema.

Instalação

Se você já clonou o OBcamera_ws a partir do nosso projeto, não precisa clonar a partir do link abaixo.

  • **Passo 1:**Crie um workspace ROS (se você ainda não tiver um):
mkdir -p OBcamera_ws/src
  • **Passo 2:**Obtenha o código-fonte:
cd OBcamera_ws/src
git clone https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_ROS1.git
  • **Passo 3:**Compile o pacote:
cd OBcamera_ws
catkin_make
  • **Passo 4:**Instale as regras udev:
source ./devel/setup.bash
roscd orbbec_camera
sudo bash ./scripts/install_udev_rules.sh

Iniciar a Câmera

Para o modelo de câmera Gemini2, digite o seguinte no terminal 1:

source ./devel/setup.bash
roslaunch orbbec_camera gemini2.launch

No terminal 2:

source ./devel/setup.bash
rviz

Você pode digitar o comando rostpoic list no terceiro terminal para visualizar os tópicos publicados pela Câmera Orbbec. Os tópicos disponíveis são os seguintes:

  • /camera/color/camera_info: As informações da câmera de cor.
  • /camera/color/image_raw: A imagem do fluxo de cor.
  • /camera/depth/camera_info: As informações da câmera de profundidade.
  • /camera/depth/image_raw: A imagem do fluxo de profundidade.
  • /camera/depth/points: A nuvem de pontos, disponível somente quando enable_point_cloud é true.
  • /camera/depth_registered/points: A nuvem de pontos colorida, disponível somente quando enable_colored_point_cloud é true.
  • /camera/left_ir/camera_info: As informações da câmera IR esquerda.
  • /camera/left_ir/image_raw: A imagem do fluxo IR esquerdo.
  • /camera/right_ir/camera_info: As informações da câmera IR direita.
  • /camera/right_ir/image_raw: A imagem do fluxo IR direito.
  • /diagnostics: As informações de diagnóstico da câmera. Atualmente, as informações de diagnóstico incluem apenas a temperatura da câmera.

Inicie o RVIZ e adicione o tópico por meio do botão no canto inferior esquerdo da interface do RVIZ; você obterá uma renderização semelhante à seguinte:

Se o modelo de câmera que você está usando for diferente, encontre o nome do arquivo de launch correspondente na tabela abaixo e substitua gemini2.launch no terminal 1 de acordo.

Séries de ProdutosArquivo de Launch
astra+astra_adv.launch
astra mini/astra mini pro/astra proastra.launch
astra mini s proastra.launch
astra2astra2.launch
astra stereo sstereo_s_u3.launch
astra pro2astra_pro2.launch
dabaidabai.launch
dabai d1dabai_d1.launch
dabai dcwdabai_dcw.launch
dabai dwdabai_dw.launch
dabai prodabai_pro.launch
deeyadeeya.launch
femto / femto wfemto.launch
femto megafemto_mega.launch
femto boltfemto_bolt.launch
geminigemini.launch
gemini2 / dabai DCLgemini2.launch
gemini2Lgemini2L.launch
gemini egemini_e.launch
gemini e litegemini_e_lite.launch
dabai maxdabai_max.launch
dabai max prodabai_max_pro.launch
gemini uwgemini_uw.launch
dabai dcw2dabai_dcw2.launch
dabai dw2dabai_dw2.launch
gemini ewgemini_ew.launch
gemini ew litegemini_ew_lite.launch
gemini 330 seriesgemini_330_series.launch

Todos os arquivos de launch são essencialmente semelhantes, com a principal diferença sendo os valores padrão dos parâmetros definidos para diferentes modelos dentro da mesma série. Diferenças em padrões USB, como USB 2.0 versus USB 3.0, podem exigir ajustes nesses parâmetros. Se você encontrar uma falha na inicialização, revise atentamente o manual de especificações. Preste atenção especial às configurações de resolução no arquivo de launch, bem como a outros parâmetros, para garantir compatibilidade e desempenho ideal.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...