Pular para o conteúdo principal

Prototipagem Rápida no Jetson com NVIDIA Skills

Cópia da coleção JetPack 7.2

Esta cópia está incluída porque as agent skills fazem parte do ecossistema de desenvolvimento do JetPack 7.2. Antes de executar uma skill, confirme que o alvo reporta JetPack 7.2 / L4T 39.2 e revise cada pacote ou otimização proposta para o dispositivo em produção.

Banner Claude Code + NVIDIA Skills para Jetson com o plano, ferramentas, executar canalizados em um protótipo

Introdução​

Projetos com Jetson raramente travam porque os desenvolvedores não conseguem escrever código de modelo. Eles geralmente travam antes, no trabalho de integração em torno da implantação: verificar o estado do dispositivo, confirmar a compatibilidade do JetPack, escolher um caminho de instalação viável, construir o primeiro pipeline executável, validar saídas e empacotar o resultado em algo demonstrável. Em um projeto real, é aí que, muitas vezes, desaparecem os primeiros dias.

É aqui que os fluxos de trabalho de agente + skill ajudam. Uma skill focada em Jetson fornece a um agente de codificação de IA instruções estruturadas para uma classe estreita de tarefas, como diagnóstico do dispositivo, inspeção de memória, preparação de ambiente ou importação de modelo. Em vez de começar de um shell em branco e reconstruir o fluxo de trabalho a partir de documentação dispersa, você começa de um caminho de entrega com conhecimento de Jetson.

Este método não está vinculado a um único framework de agente. Qualquer agente que consiga carregar skills reutilizáveis, inspecionar arquivos, executar comandos e interagir com dispositivos remotos pode se beneficiar do mesmo padrão. O passo a passo usa o Claude Code porque o fluxo de trabalho precisa de um agente que consiga inspecionar arquivos, executar comandos de shell e alcançar um dispositivo remoto; as skills são carregadas em outros agentes da mesma forma.

Este artigo é intencionalmente escrito como uma metodologia de entrega, não como um log de demo pontual. Usaremos um exemplo de detecção de velocidade de veículos, mas o objetivo real é mostrar um caminho reproduzível que você possa reutilizar em diferentes aplicações Jetson e diferentes configurações de agentes.

nota

"Skills" neste artigo se refere a agent skills reutilizáveis criadas pela NVIDIA e carregadas pelo agente de codificação usado no fluxo de trabalho. Isso é diferente do módulo "Skills" do Jetson DevelopTool da Seeed, que é um recurso separado de automação por GUI. Se você está procurando esse módulo de GUI, consulte o artigo DevelopTool Skills module.

O que são NVIDIA Skills?​

Uma skill é um pacote reutilizável de instruções e material de referência que um agente de codificação de IA carrega sob demanda. Quando você invoca uma skill, o agente recebe orientação específica para a tarefa: o que inspecionar, quais convenções seguir, quais ferramentas usar e quais saídas verificar. No Claude Code, nomear explicitamente uma skill com /<skill-name> é apenas uma das formas de acionar esse comportamento; depois que as skills são instaladas no workspace, o agente também pode escolher entre elas automaticamente.

Dois repositórios de skills da NVIDIA são especialmente relevantes para desenvolvedores Jetson:

Neste artigo, usamos essas skills para reduzir o trabalho repetido de bring-up e encurtar o caminho de "dispositivo disponível" até "protótipo validado".

Por que a entrega em Jetson desacelera​

A primeira versão de uma aplicação Jetson geralmente precisa coordenar o status de hardware, a compatibilidade de JetPack e runtime, as escolhas de instalação de pacotes em ARM, o posicionamento do modelo, comandos de inicialização, caminhos de saída e algum nível mínimo de validação de desempenho. O problema não é que qualquer etapa isolada seja impossível. O problema é que as etapas estão espalhadas por diferentes ferramentas, documentações e trabalho de shell ad hoc, então o caminho de entrega permanece nebuloso por mais tempo do que deveria.

O valor prático de um fluxo de trabalho orientado por skills é que ele transforma isto:

Caminho tradicionalCaminho orientado por skills
Ler vários documentos antes de agirComeçar a partir de uma skill focada na tarefa
Inspecionar manualmente o estado do dispositivoPedir ao agente para diagnosticar o Jetson
Adivinhar um caminho de dependênciasPedir ao agente para usar um caminho de instalação com conhecimento de Jetson
Construir manualmente um protótipo de primeira passagemPedir ao agente para estruturar a menor versão executável
Explicar manualmente artefatos para colegasPedir ao agente para resumir arquivos, comandos e saídas
Construir do zero uma interface rápida de demoPedir ao agente para empacotar o protótipo para compartilhamento

Em que as Skills são boas​

Para trabalho com Jetson, as skills são mais fortes quando a tarefa ainda é reduzir incertezas: inspecionar o dispositivo atual, escolher um caminho de configuração mais compatível com Jetson, gerar o primeiro protótipo executável em torno de um modelo ou ativo de teste, explicar o que foi criado e empacotar o resultado em algo que possa ser mostrado ou executado novamente. Elas são muito menos úteis como substituto para engenharia de produção. Uma skill pode acelerar o bring-up e a validação, mas não garante o melhor desempenho possível, confiabilidade em nível de produção, precisão calibrada para o seu cenário ou as escolhas finais de arquitetura que você faria para escala e manutenibilidade. Esse limite é importante, porque o objetivo do fluxo de trabalho é alcançar uma base confiável mais rápido e depois endurecê-la de forma deliberada.

O fluxo de trabalho de entrega em Jetson em 5 etapas​

Fluxo de trabalho de entrega em Jetson em cinco etapas: diagnosticar, preparar, gerar, validar, empacotar

Qual Skill usar em cada etapa​

Nem todo projeto precisa de todas as skills. Um modelo mental melhor é usar a skill certa quando um bloqueio específico aparece.

Comece com jetson-diagnostic​

Use esta primeiro quando você ainda não sabe se o Jetson está pronto para implantação. Na prática, ela fornece ao agente contexto suficiente do dispositivo em produção para responder às perguntas que normalmente bloqueiam o restante do fluxo de trabalho: qual modelo de Jetson está em execução, qual versão de JetPack/L4T está instalada, quanta memória está livre, se o dispositivo está limitado termicamente e se serviços principais ou endpoints de hardware estão visíveis.

Exemplo de prompt:

/jetson-diagnostic Check whether this Jetson is ready for a real-time vision prototype and summarize any blockers.
Instantâneo do dispositivo Jetson a partir da skill de diagnóstico: modelo, L4T, Ubuntu, RAM, modo de energia e processo principal

Use jetson-package quando a orientação de configuração se tornar genérica ou insegura​

No Jetson, recomendações de instalação de pacotes copiadas de Linux x86 ou tutoriais genéricos de IA frequentemente falham. Use jetson-package quando quiser que o agente prefira fontes e caminhos de implantação com conhecimento de Jetson, especialmente ao decidir entre pacotes de host, wheels ou containers para dependências como PyTorch ou OpenCV.

/jetson-package Recommend the correct Jetson-compatible dependency path for this vision project.

Use jetson-memory-audit quando a memória for o primeiro gargalo​

Isso é útil quando o modelo carrega lentamente, o processo é encerrado ou o dispositivo parece instável sob carga de inferência. Ela fornece ao agente uma visão baseada em dados do que está usando DRAM no momento, se um processo anterior realmente liberou memória e se uma alteração de configuração fez uma diferença mensurável em vez de apenas soar plausível.

/jetson-memory-audit Measure the current memory pressure and identify the biggest consumers before I deploy this prototype.
Relatório de otimização listando as economias de modo headless e de serviços não utilizados com a RAM que cada um liberaria

Use jetson-headless-mode quando o dispositivo estiver atuando como um appliance​

Se o Jetson for usado como um nó de borda dedicado em vez de uma máquina desktop, mudar para o modo headless pode recuperar recursos para cargas de trabalho de inferência.

/jetson-headless-mode Compare memory usage before and after enabling headless mode for this deployment target.
Uso de memória comparado antes e depois de habilitar o modo headless

Use uma skill de build específica da tarefa para gerar a primeira versão executável​

Uma vez que o dispositivo e o ambiente sejam compreendidos, o próximo objetivo não é a perfeição. O objetivo é chegar ao menor protótipo útil com saídas inspecionáveis.

No exemplo abaixo, usamos deepstream-import-vision-model como etapa de build.

Critérios de aceitação do protótipo​

Antes de avançar mais fundo na otimização, defina o que conta como um protótipo bem-sucedido. Um primeiro protótipo Jetson geralmente é bom o suficiente quando pode ser executado novamente com um comando claro, seus caminhos de entrada e saída são explícitos, o resultado pode ser inspecionado imediatamente e o panorama atual de recursos não é mais um mistério. Se você consegue ver o principal gargalo e o próximo passo de engenharia é óbvio, o protótipo já cumpriu seu papel. O objetivo da primeira passagem não é terminar o produto. O objetivo é reduzir a incerteza rápido o bastante para que a próxima iteração se torne deliberada em vez de tentativa e erro.

Pré-requisitos​

Antes de seguir o fluxo de trabalho de exemplo, prepare o seguinte:

  • um reComputer Jetson ou outro dispositivo Jetson ligado e acessível pela rede
  • um ambiente JetPack funcional no Jetson
  • um agente de codificação de IA instalado na máquina host que irá conduzir o fluxo de trabalho
  • acesso SSH da máquina host ao Jetson
  • armazenamento suficiente no Jetson para downloads de modelos, arquivos temporários e saídas
  • um ativo de teste, como um clipe de vídeo, já colocado no Jetson

Para este exemplo, assumimos que o vídeo de teste top_view.mp4 está colocado em /home/seeed/workspace/traffic_monitor/ no Jetson.

nota

A máquina host executa o agente de código e usa skills para conduzir o trabalho no Jetson, normalmente via SSH. Na prática, sua configuração exata ainda pode exigir dependências adicionais como Python, DeepStream ou suporte a contêineres, dependendo do caminho de implementação selecionado pelo agente.

Configurar o workspace de skills​

No exemplo do Claude Code usado neste artigo, as skills ficam dentro de um diretório .claude/ na raiz do seu projeto.

mkdir -p project/.claude/
cd project/
git clone https://github.com/NVIDIA/skills.git
cp -r skills/skills .claude/
claude

Quando o comando claude é iniciado, você pode digitar /<skill-name> para forçar explicitamente o agente a ler uma skill específica. Isso é útil quando você já sabe qual fluxo de trabalho deseja. Mas, depois que as skills são instaladas no workspace, o agente já sabe que elas existem e pode escolher entre elas automaticamente a partir do seu pedido. Na prática, ele pode encadear várias skills em uma única passada, por exemplo combinando diagnóstico, seleção de pacotes, inspeção de memória e geração de protótipo em vez de tratar cada etapa como uma sessão completamente separada.

Sessão do Claude Code listando os comandos da skill /jet, com dois erros de hook SessionStart

Estudo de caso: detecção de velocidade de veículos mapeada para o fluxo de trabalho​

O exemplo a seguir mostra como o fluxo de trabalho de 5 etapas fica na prática. O exemplo é de detecção de velocidade de veículos, mas o verdadeiro aprendizado é o padrão de entrega.

Etapa 1. Diagnosticar o dispositivo​

Comece verificando se o Jetson está realmente pronto para uma carga de trabalho de visão. Um prompt como o seguinte dá contexto suficiente ao agente para inspecionar o dispositivo e relatar os bloqueios que importam para o protótipo, em vez de apenas despejar telemetria bruta.

/jetson-diagnostic Check the current status of my Jetson and summarize any blockers for a vision prototype.
SSH login: seeed@192.168.6.204
Password: seeed
nota

O endereço IP e a senha acima são valores de exemplo. Substitua-os pelas suas próprias credenciais do Jetson. seeed é a senha padrão em alguns dispositivos Jetson da Seeed e deve ser alterada em unidades de produção.

Saída de verificação do dispositivo listando o modelo do Jetson e a versão do JetPack

Etapa 2. Preparar o ambiente​

Se a etapa de diagnóstico mostrar que o ambiente não está limpo o suficiente para o protótipo, este é o momento de preparar em vez de seguir em frente às cegas. jetson-package ajuda o agente a escolher um caminho de dependências compatível com o Jetson, enquanto jetson-memory-audit e jetson-headless-mode são úteis quando a pressão de memória ou a sobrecarga desnecessária da área de trabalho se tornam o primeiro obstáculo.

/jetson-package Recommend the correct dependency path for this Jetson vision prototype.
/jetson-memory-audit Measure memory usage before I deploy the model and identify the top consumers.
/jetson-headless-mode Compare whether this device should be switched to headless mode for better inference headroom.

O benefício prático é que você só gasta tempo em trabalho de configuração quando o diagnóstico anterior mostra que isso é realmente necessário.

Etapa 3. Construir o menor protótipo executável​

Agora passe da prontidão do ambiente para a ativação da aplicação.

/deepstream-import-vision-model Help me access the following directory on Jetson: /home/seeed/workspace/traffic_monitor
Deploy a vehicle speed detection system under this directory. Use the top_view.mp4 file in this directory for testing.

Este é o vídeo de tráfego de visão superior usado no passo a passo:

Quadro de vídeo de tráfego de visão superior de exemplo usado no passo a passo

O agente pode escolher diferentes caminhos de implementação dependendo do que existe no dispositivo. O importante neste estágio não é se ele escolheu a pilha final de produção. O importante é que ele produza uma primeira passada executável com resultados inspecionáveis.

Ao final desta etapa, você quer um script principal de inferência ou ponto de entrada da aplicação, um caminho claro de reexecução, um vídeo de saída anotado ou artefato semelhante e arquivos gerados colocados em um workspace conhecido. Se essas peças existirem, a linha de base já é útil mesmo que a pilha final ainda esteja aberta a mudanças.

Sessão do agente terminando com o loop de tarefa parado e os erros de stop-hook impressos
Listagem do diretório de trabalho com detect_speed.py, os vídeos de entrada, yolov8n.pt e output_annotated.mp4

É aqui que o fluxo de trabalho começa a compensar. Em vez de gastar a primeira passada conectando scripts e caminhos manualmente, você passa a avaliar uma linha de base executável e decidir o que merece um esforço de engenharia mais profundo.

Etapa 4. Validar saídas e inspecionar a arquitetura​

Depois que a primeira passada existir, peça ao agente para explicar o que ele criou e como executá-la novamente.

Please explain the generated files, the rerun command, the output locations, the current bottlenecks, and the technical approach and architecture you are using.

Neste ponto, as perguntas úteis deixam de ser “algo rodou?” e passam a ser “o que exatamente foi criado, como eu executo isso de novo, onde estão as saídas e o que o agente escolheu em termos de arquitetura?”. Uma boa explicação de acompanhamento deve deixá-lo com uma visão clara da organização de arquivos, do caminho de reexecução, das localizações de saída, da abordagem de detecção e estimativa de velocidade e do provável gargalo de desempenho.

Folha de uso listando cada arquivo do projeto de detecção de velocidade e o que ele faz
Descrição da arquitetura técnica: o pipeline de três estágios de percepção, rastreamento e medição com o detalhe do estágio YOLOv8n

Isso economiza tempo porque o agente não está apenas gerando código. Ele também está encurtando o tempo necessário para entender e avaliar a linha de base que acabou de produzir.

Etapa 5. Empacotar o protótipo em algo compartilhável​

Depois que o algoritmo funciona a partir da linha de comando, a próxima lacuna geralmente é a capacidade de demonstração.

Help me create a web UI that I can access from my local PC to upload videos for detection and continuously loop the output video.

O agente pode encapsular o protótipo em um pequeno serviço web ou interface semelhante para que colegas de equipe ou clientes possam testá-lo sem tocar na linha de comando.

Log do agente verificando a implantação: resposta ao ping, HTTP 200 da interface web e o processo nohup ainda servindo
nota

Para acessar a interface a partir do seu PC local, certifique-se de que a porta escolhida esteja acessível no Jetson e de que ambas as máquinas estejam na mesma rede, ou use encaminhamento de porta via SSH. Ao avaliar a velocidade de inferência, use o runtime local do lado do Jetson como ponto de referência, porque uma interface web encaminhada pode parecer mais lenta devido à latência de rede e não apenas ao desempenho do modelo.

Interface web Traffic Speed Monitor com o vídeo enviado, os veículos detectados e o painel Speed Stats

Este é outro motivo pelo qual o fluxo de trabalho é útil na prática: o mesmo processo que criou o protótipo também pode preencher a lacuna entre o backend de prova de conceito e o empacotamento pronto para demonstração.

Modos de falha comuns e o que fazer em seguida​

O fluxo de trabalho é mais útil quando você o usa para reduzir a incerteza certa no momento certo.

ProblemaO que isso geralmente significaO que fazer
O caminho de instalação parece genérico ou quebra em ARMA compatibilidade com Jetson está sendo ignoradause jetson-package
O modelo falha ao carregar ou a inferência é instávela pressão de memória é o primeiro gargalouse jetson-memory-audit
O dispositivo desperdiça muita memória em serviços de desktopo Jetson é melhor tratado como um applianceuse jetson-headless-mode
O protótipo roda, mas é muito lentoa linha de base é válida, mas ainda não otimizadapeça ao agente para identificar gargalos e recomendar DeepStream ou TensorRT
A demonstração funciona apenas em forma de terminala linha de base de engenharia existe, mas não é compartilhávelpeça ao agente para empacotar uma interface web ou um wrapper de serviço

Do protótipo à produção​

Este fluxo de trabalho é mais forte durante exploração, ativação e validação. Depois que a linha de base é comprovada, o próximo passo geralmente é o endurecimento manual.

Movimentos típicos de produção são conhecidos: substituir a lógica de protótipo por um pipeline DeepStream mais estruturado, converter modelos para TensorRT para maior throughput, melhorar a robustez do rastreamento e a qualidade da calibração, transformar scripts ad hoc em um serviço ou aplicação sustentável e adicionar a disciplina de monitoramento e implantação de que um sistema real precisa. O ponto-chave é simples: use skills para comprimir o caminho até uma linha de base confiável e depois endureça de forma deliberada.

Modelo de prompt reutilizável​

A seguinte sequência de prompts é um bom modelo inicial para novos projetos com Jetson:

1. Diagnose this Jetson and list any blockers for running a vision prototype.
2. Recommend the correct Jetson-compatible dependency path.
3. Build the smallest runnable prototype in /path/to/workspace using /path/to/test-asset.
4. Explain the generated files, rerun command, and expected outputs.
5. Measure the current bottleneck and recommend whether to stay in Python or move to DeepStream/TensorRT next.
6. Package the prototype into a simple demo interface if the baseline is validated.

Você pode adaptar este modelo para detecção de objetos, análise de vídeo, percepção em robótica ou outros trabalhos de implantação de aplicações no lado Jetson.

Resumo​

A principal conclusão não é que um agente específico pode construir uma demonstração de detecção de velocidade de veículos. A conclusão mais útil é que a entrega de aplicações Jetson se torna muito mais rápida quando você trata as habilidades como um fluxo de trabalho estruturado: diagnosticar o dispositivo primeiro, preparar apenas onde for necessário, gerar o menor protótipo executável, validar as saídas e gargalos e, em seguida, empacotar o resultado para compartilhamento. Esse é o padrão repetível. O exemplo de velocidade de veículos é apenas uma instância disso.

Referências​

Recursos Relacionados​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...