HAT 4G para Raspberry Pi - Configuração em modo QMI no Raspberry Pi OS
Introdução
Este guia explica como configurar o acesso à internet em um Raspberry Pi usando um HAT 4G equipado com um módulo Quectel EG25-G. O Quectel EG25-G é um modem LTE amplamente utilizado que suporta vários protocolos de rede, incluindo o modo QMI (Qualcomm MSM Interface), que possibilita conectividade banda larga móvel eficiente e de alta velocidade. Seguindo este guia, você aprenderá como configurar o módulo em modo QMI, compilar e usar a ferramenta de discagem quectel-CM e estabelecer uma conexão de internet 4G estável no seu Raspberry Pi. Este método é ideal para aplicações que exigem acesso à internet móvel, como implantações de IoT, monitoramento remoto e computação de borda.
Pré-requisitos
Requisitos de Hardware
| Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT |
|---|---|
![]() | ![]() |
Pré-requisitos de Software
Remover Configurações de Discagem Anteriores
Antes de continuar, certifique-se de que quaisquer outros métodos de discagem foram removidos para evitar conflitos.
- Verificar a Porta Serial Correta
Execute o seguinte comando para verificar se você está usando a porta de comando AT correta (substitua /dev/ttyUSB2 se necessário):
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
- Verificar e Definir o Modo de Rede USB
Dentro do terminal do minicom, digite:
AT+QCFG="usbnet"?
- Se a resposta for
usbnet,0, nenhuma alteração é necessária.
Para definir explicitamente o modo como 0:
AT+QCFG="usbnet",0
- Reinicie o Módulo
Redefina o módulo usando:
AT+CFUN=1,1
Verificar o Driver do Kernel (qmi_wwan e outros)
Verifique se o driver qmi_wwan está carregado:
lsmod
- Se você vir uma saída indicando que
qmi_wwanestá carregado, o driver do kernel está ativo.
Transplantando a Ferramenta de Discagem
- Baixar e Extrair a Ferramenta
- Após o download, descompacte o pacote no seu diretório home.
- Navegue até o seu diretório home:
ls
- Você deverá ver uma pasta chamada
eg25qmi.
- Navegar até o Diretório da Ferramenta
cd eg25qmi
ls
- Você verá arquivos-fonte para a ferramenta de discagem.
Compilação
- Compilar a Ferramenta de Discagem
sudo make
- Após a compilação, arquivos recém-gerados (destacados em verde) ficarão visíveis, incluindo a ferramenta de discagem
quectel-CM.
Verificar os Arquivos Compilados
ls
- O executável
quectel-CMdeve estar presente. Esta é a ferramenta de discagem necessária para conectar à internet.
Acesso à Internet por Discagem
- Iniciar a Discagem
sudo ./quectel-CM
- Se o processo de discagem for bem-sucedido, você verá um endereço IP atribuído e informações de gateway.
- Se a primeira tentativa falhar, aguarde e tente novamente; a segunda tentativa deverá ter sucesso.
Verificação Após a Discagem
- Verificar a Interface de Rede
ifconfig
- Procure pela interface
wwan0com um endereço IP.
- Testar Conectividade
ping -I wwan0 8.8.8.8
- Um ping bem-sucedido confirma que a conexão está ativa.
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Fornecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.