RNDIS no 4G LTE Raspberry Pi HAT Windows
Introdução
RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification) é um protocolo da Microsoft que permite que dispositivos USB emulem adaptadores de rede, permitindo que eles forneçam acesso à internet ou à rede a um PC com Windows por meio de uma conexão USB. No Windows, instalar o driver RNDIS correto é essencial para que dispositivos como módulos Quectel funcionem como interfaces Ethernet virtuais. Depois de instalado, o driver permite que o PC reconheça o dispositivo como um adaptador de rede, possibilitando o compartilhamento de internet ou a comunicação em rede local. Esse processo é especialmente comum em módulos celulares que fornecem conectividade à internet via USB.
Pré-requisitos
Requisitos de Hardware
| Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT |
|---|---|
![]() | ![]() |
Pré-requisitos de Software
Se você já instalou NDIS ou qualquer outro driver no Windows, desinstale-o e instale o driver RNDIS fornecido abaixo.
Você pode verificar o resultado da instalação através de Computer Management → Device Manager. A interface "Device
Manager" após uma instalação bem-sucedida do driver é mostrada abaixo.
Configurar para o modo RNDIS
Para configurar o modo RNDIS, use a ferramenta QCOM e siga estas etapas:
-
Insira e envie o seguinte comando na ferramenta QCOM:
AT+QCFG="usbnet"? -
Se a resposta não mostrar AT+QCFG="usbnet",3, defina manualmente para o modo RNDIS enviando:
AT+QCFG="usbnet",3
Conectar à rede
Você deve ver uma interface de rede (por exemplo, Network X) indicando a conexão.
Você pode verificar a nova configuração RNDIS usando o comando ipconfig.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.