Pular para o conteúdo principal

Layout de Hardware para reComputer

pir

Aqui você terá uma noção básica do layout de hardware do reComputer para Série Jetson. Ao mesmo tempo, você saberá como remover e instalar a placa central da placa carrier, como instalar a câmera, o módulo M.2 Wi-Fi ou o disco rígido, etc.

Posicionamento da Série reComputer​

Ao ficar de frente para o backplane da interface do reComputer, há 4 almofadas antiderrapantes no lado direito do chassi para facilitar que ele fique em pé, como mostrado na figura abaixo.

pir

A parte inferior do chassi do reComputer é uma estrutura suspensa, e o chassi pode ser fixado em algumas estruturas inconvenientes com fitas de amarração. A placa inferior do chassi possui 4 furos de fixação para facilitar a fixação na fachada ou em declives.

pir

Tampa Superior da Série reComputer​

Ao ficar de frente para o backplane da interface do reComputer, há 4 almofadas antiderrapantes no lado direito do chassi, onde pode ser visto um botão metálico, como mostrado na figura a seguir:

pir

Empurre o botão para cima para levantar a tampa superior do gabinete e, em seguida, você pode levantá-la para remover a tampa superior.

pir

Remover a Placa Central da Placa Carrier​

Depois de abrir o chassi, você poderá ver o módulo inserido na placa carrier, como mostrado na figura a seguir. O módulo pode ser removido da placa carrier seguindo os passos abaixo.

pir

  • Passo 1: Antes de remover a versão central, primeiro você deve confirmar se a alimentação do ventilador está conectada. Se estiver, é necessário desconectar a alimentação do ventilador do conector (para Jetson Nano pode não haver ventilador e você pode pular esta etapa).

  • Passo 2. Remova os parafusos que fixam a placa central com uma chave Philips.

pir

  • Passo 3. Abra a presilha na placa carrier para fora, e a placa central saltará para cima automaticamente.

pir

  • Passo 4. Remova a placa central na diagonal para cima.

pir

Montar o Módulo na Placa Carrier​

  • Passo 1. Encontre os pinos correspondentes do conector Jetson SODIMM na placa carrier e o conector no módulo.

pir

  • Passo 2. Insira o módulo diagonalmente em cerca de 20 graus no slot da placa carrier. Pressione para baixo e ele será fixado na placa carrier.

pir

!!! Note Você pode notar que, sob a instalação correta, há alguns pinos do conector visíveis na interface. Ele ficará instável se muitos pinos do conector estiverem expostos.

pir

  • Passo 3. Use uma chave Philips para apertar os parafusos.

pir

  • Passo 4. Se o módulo incluir um ventilador de resfriamento, conecte o plugue de alimentação do ventilador ao soquete de alimentação na placa carrier.

pir

Remover a Placa Carrier do Chassi do reComputer​

Quando quisermos instalar o módulo M.2 ou a câmera CSI e realizar outras operações, precisaremos remover a placa carrier do chassi do reComputer para facilitar a operação. A placa carrier é fixada à base do chassi com 4 parafusos, como mostrado na figura a seguir:

pir

Remova os 4 parafusos de fixação como mostrado abaixo:

pir

Retire a placa carrier juntamente com o módulo de dentro do chassi:

pir

Equipar o reComputer com um Módulo de Câmera​

Ambas as placas carrier do reComputer possuem duas interfaces CSI. As interfaces são geralmente usadas para conectar uma câmera para alguns projetos de identificação. Aqui tomamos a placa carrier J1010 como exemplo para guiá-lo a equipar e usar o Raspberry Pi Camera Module V2 no reComputer.

  • Passo 1. Monte o módulo de câmera na placa carrier

!!!Note Antes da instalação, desligue o reComputer, desconecte a fonte de alimentação e abra a tampa superior do chassi. Para conveniência da demonstração abaixo, removemos a placa carrier do chassi e o módulo. Na operação real, basta abrir a tampa superior.

Selecione o conector CSI que você deseja usar e, em seguida, levante suavemente as travas de retenção pretas em ambos os lados.

Certifique-se de afastar o slot preto antes de inserir o cabo no slot.

Preste atenção à orientação do cabo. Você pode ver que o lado dos pinos do cabo está voltado para a placa carrier, e o lado azul está voltado para fora.

  • Passo 2. Ligue e inicialize o reComputer.

Depois de conectar o cabo da câmera, certifique-se de que o módulo, a placa carrier e os periféricos estejam todos instalados corretamente. Em seguida, ligue.

  • Passo 3. Verifique se a câmera foi reconhecida.

Digite o seguinte comando na janela da linha de comando para verificar se há um dispositivo de câmera disponível no momento.

ls /dev/video0 

Se a saída aparecer como abaixo, isso significa que a câmera foi detectada com sucesso.

Se você não vir o arquivo de dispositivo, verifique se o cabo flat está orientado corretamente e certifique-se de que sua câmera Raspberry Pi seja a versão V2, pois a versão V1 não é reconhecida.

  • Passo 4. Aplicar a Câmera

Você pode usar o atributo sensor_mode com o elemento GStreamer nvarguscamerasrc para especificar qual câmera. Os valores válidos são 0 ou 1 (o padrão é 0 se não for especificado), ou seja:

# Simple Test
# Ctrl^C to exit
# sensor_id selects the camera: 0 or 1 on Jetson Nano B01
$ gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor_id=0 ! nvoverlaysink

Você pode usar os seguintes comandos na janela de linha de comando para testar o uso da câmera.

Após executar este comando, o reComputer exibirá em tela cheia a imagem capturada pela câmera até que você pressione Ctrl+C.

Se você tiver mais necessidades de uso de câmera, pode consultar o projeto CSI-Camera para explorar e aprender por conta própria.

Equipar o Módulo Sem Fio para o reComputer​

Aqui mostraremos como instalar um módulo sem fio M.2 Key E no reComputer.

Equipamentos e acessórios necessários:

pir

!!!Note A instalação do módulo sem fio M.2 Key E requer antenas adicionais. Como o módulo fica dentro do chassi, ele pode até ficar pressionado entre o módulo e a placa carrier. Sem antenas, a intensidade do sinal será bastante afetada.

  • Passo 1. Desencaixe a placa carrier do chassi do reComputer

Antes de instalar o módulo sem fio, desencaixe a placa carrier do chassi do reComputer como mostrado abaixo:

pir

  • Passo 2. Remova o tampão de silicone do gabinete

Há 4 aberturas de antena reservadas no chassi, que estão tampadas com tampões de silicone, como mostrado na figura abaixo.

pir

Selecione os dois furos externos, aperte o tampão de silicone de fora do chassi para dentro do chassi e, em seguida, puxe o tampão de silicone por dentro para expor o furo da antena.

pir

  • Passo 3. Instale o conector SAM

Conforme mostrado na figura abaixo, instale a porca e o conector da cabeça SAM no furo do Wi‑Fi, tendo atenção para posicionar a extremidade do cabo dentro do chassi.

pir

  • Passo 4. Insira o módulo sem fio na porta M.2 Key E

!!!Note A interface M.2 Key E está na parte inferior ou superior da placa portadora. Para placas portadoras diferentes, consulte o Layout de Hardware da Placa Portadora. Antes da instalação, talvez você queira remover a placa central da placa portadora.

Conforme mostrado na figura abaixo, encontre a interface M.2 Key E na placa portadora e insira o módulo sem fio no slot da interface.

pir

Depois que o módulo sem fio estiver firmemente inserido, fixe-o com parafusos.

pir

  • Passo 5. Insira 2 conectores IPEX nos soquetes correspondentes do módulo sem fio, a conexão é do tipo de encaixe, como mostrado na figura abaixo. Basta pressionar e nenhuma outra operação é necessária.

pir

A instalação deve ficar como na figura abaixo. Neste momento, tome cuidado para não quebrar o fio entre o módulo sem fio e a base da antena SAM.

pir

  • Passo 6. Instale o módulo no chassi

Coloque cuidadosamente a placa portadora dentro do chassi do reComputer e, em seguida, instale os parafusos.

pir

  • Passo 7. Instale as antenas

Instale duas antenas macho SAM nos soquetes fêmea SAM e aperte. Isso será toda a instalação de hardware.

pir

  • Passo 8. Ligue o reComputer e conecte-se à rede sem fio

Conecte os periféricos ao reComputer e então ligue-o. Entre no sistema e abra a opção de rede no canto superior direito da tela. Após marcar a opção Enable Wi-Fi, você verá a rede sem fio próxima. Selecione a rede sem fio disponível para se conectar.

pir

Parabéns, você instalou com sucesso o módulo sem fio e se conectou à rede.

Layout de Hardware​

Placa portadora J101​

Vista Superior

pir

Placa portadora J202​

Vista Superior

pir

Vista Inferior

pir

Placa portadora Jetson A206 (equipada com Jetson Nano)​

Clique aqui para conferir os pinos da placa portadora Jetson A206 (equipada com Jetson Nano) para as interfaces de operação.

Vista Superior

pir

Vista Inferior

pir

Placa portadora Jetson A206 (equipada com Jetson Xavier NX)​

Clique aqui para conferir os pinos da placa portadora Jetson A206 (equipada com Jetson Nano) para as interfaces de operação.

Vista Superior

pir

Vista Inferior

pir

Comparação Detalhada​

ProdutoreComputer J1010reComputer J1020reComputer J2011reComputer J2012
MóduloNanoNanoXavier NXXavier NX 16GB
Desempenho de IA472 GFLOPS472 GFLOPS21 TOPS21 TOPS
GPU128-core NVIDIA Maxwell™128-core NVIDIA Maxwell™384-core NVIDIA Volta™ GPU384-core NVIDIA Volta™ GPU
CPUQuad-core ARM A57 @ 1.43 GHzQuad-core ARM A57 @ 1.43 GHz6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L36-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3
Memória4GB 64-bit LPDDR4 25.6GB/s4GB 64-bit LPDDR4 25.6GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s
Armazenamento16 GB eMMC16 GB eMMC16 GB eMMC16 GB eMMC
ENCODER DE VÍDEO4K30 | 2x1080p60 | 4x1080p30 | 4x720p60 | 9x720p30 (H.265 & H.264)4K30 | 2x1080p60 | 4x1080p30 | 4x720p60 | 9x720p30 (H.265 & H.264)2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264)2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264)
DECODER DE VÍDEO4K60 | 2x 4K30 | 4x 1080p60 | 8x 1080p30 | 9x 720p60 (H.265 & H.264)4K60 | 2x 4K30 | 4x 1080p60 | 8x 1080p30 | 9x 720p60 (H.265 & H.264)2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)
Ethernet Gigabit1x Conector Ethernet Gigabit RJ45 (10/100/1000)1x Conector Ethernet Gigabit RJ45 (10/100/1000)1x Conector Ethernet Gigabit RJ45 (10/100/1000)1x Conector Ethernet Gigabit RJ45 (10/100/1000)
USB1 x Conector USB 3.0 Tipo A; 2 x Conector USB 2.0 Tipo A; 1 x USB Tipo C para modo Device; 1 x USB Tipo C para entrada de alimentação 5V4 x Conector USB 3.0 Tipo A; 1 x porta Micro-USB para modo Device;4 x Conector USB 3.0 Tipo A; 1 x porta Micro-USB para modo Device;4 x Conector USB 3.0 Tipo A; 1 x porta Micro-USB para modo Device;
Conexão de Câmera CSI2x Câmera CSI (15 pos, passo 1mm, MIPI CSI-2 )2x Câmera CSI (15 pos, passo 1mm, MIPI CSI-2 )2x Câmera CSI (15 pos, passo 1mm, MIPI CSI-2 )2x Câmera CSI (15 pos, passo 1mm, MIPI CSI-2 )
Display1x HDMI Tipo A1xHDMI Tipo A; 1xDP1xHDMI Tipo A; 1xDP1xHDMI Tipo A; 1xDP
FAN1x FAN(5V PWM)1x FAN(5V PWM)1x FAN(5V PWM)1x FAN(5V PWM)
M.2 KEY E1x M.2 Key E1x M.2 Key E(Desativado)1x M.2 Key E1x M.2 Key E
M.2 KEY M-1x M.2 Key M1x M.2 Key M1x M.2 Key M
RTC1x Soquete RTC1x soquete RTC1x Soquete RTC1x Soquete RTC
Porta multifuncional1x conector de 40 pinos1x conector de 40 pinos1x conector de 40 pinos1x conector de 40 pinos
AlimentaçãoUSB-Type C 5V⎓3A;DC Jack 12V/2ADC Jack 19V/4.74A (MÁX 90W) MÁXDC Jack 19V/4.74A (MÁX 90W) MÁX
Mecânico130 mm x 120 mm x 50 mm130mm x120mm x 50mm130mm x120mm x 50mm130mm x120mm x 50mm

Especificações Técnicas da Placa Carrier​

ConectorPlaca Carrier J1010Placa Carrier Jetson A206
Conector do módulo Jetson1x conector Jetson SODIMM, 260 pinos1x conector Jetson SODIMM, 260 pinos
USB Tipo A1x conector USB 3.0 Tipo A 2x conectores USB 2.0 Tipo A4x conectores USB 3.0 Tipo A
USB Micro Tipo B-1x USB Micro B, fêmea RA
USB Tipo C2x conectores Tipo C-
Porta Ethernet1x conector Ethernet Gigabit RJ45 (10/100/1000)1x conector Ethernet Gigabit RJ45 (10/100/1000)
Display Port1x HDMI tipo A1x HDMI tipo A e 1x DP
Conector de Câmera CSI2x Câmera CSI (15 posições, passo de 1 mm, MIPI CSI-2 )2x Câmera CSI (15 posições, passo de 1 mm, MIPI CSI-2 )
M.2 Chave E1x slot M.2 Chave E (75 pinos) 22301x slot M.2 Chave E (75 pinos) 2230
M.2 Chave M-1x slot M.2 Chave M (75 pinos) NVME 2280
Porta MultifuncionalPasso 2,0, 40 PINPasso 2,0, 40 PIN
Header de Botão1x Header de Botão (1x12, passo de 2,54 mm, RA)1x Header de Botão (1x12, passo de 2,54 mm, RA)
Conector de FAN1x Header Picoblade1x Header Picoblade
CANDesativado1x Header de Barramento CAN (1x4, passo de 2,54 mm, RA)
RTC1x soquete de bateria tipo moeda de backup RTC (CR1220)1x soquete de bateria tipo moeda de backup RTC (CR1225)
Alimentação1x conector Tipo C1x conector de alimentação de entrada DC TE

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...