Pular para o conteúdo principal

reComputer R1000 com FIN para criar um Site Graphic

Introdução

FIN Framework (FIN) é um framework de software com suítes de aplicações que podem integrar, controlar, gerenciar, analisar, visualizar e conectar. Seus recursos podem ser integrados por OEMs em uma variedade de produtos e serviços.

Este artigo mostrará como usar o Graphics Builder do FIN Framwork e como criar um Site Graphic usando o Graphics Builder.

Iniciando

Antes de iniciar este projeto, você talvez precise preparar seu hardware e software com antecedência, conforme descrito aqui.

Preparação de Hardware

reComputer R1000

Preparação de Software

  • Sobre como instalar o FIN Framwork, você pode consultar este wiki.

Etapas para criar um Site Graphic

Criar novo Site Graphic

Passo 1: Criamos 4 Floors. Para saber como criar Floors, você pode consultar este wiki. Em seguida, coloque o contexto sob o Site correspondente. Aqui o colocamos sob o caminho Tower.

Passo 2: Crie um novo Graphic e entre na interface de edição. Clique em Graphic Builder => new, e a janela pop-up Create a Graphic aparecerá. A diferença em relação à criação de Top Level Graphic é que a segunda propriedade aqui se torna Select floors to include in site graphic. Selecionamos todos os Floor criados e, por fim, clicamos em OK. Depois disso, nosso Graphic recém-criado aparecerá no lado direito. Clique em CC Main => Edit para entrar na interface de edição.

Configurar novo Site Graphic

Passo 1: Importar imagem de fundo. Primeiro, selecione BACGROUND na barra de propriedades no canto inferior esquerdo, selecione TYPE como IMAGE, depois importe a imagem de fundo para a área de trabalho, ajuste o tamanho e fixe-a. Há duas maneiras de importar imagens de fundo. A primeira é arrastá-la diretamente da pasta para a caixa de edição; a segunda é clicar em BROWSE no canto inferior esquerdo. Se você já tiver importado uma certa imagem antes, poderá clicar aqui para encontrá-la. Após a importação, clique com o botão direito do mouse e selecione Arrange => Send to back para mover a imagem para a camada inferior.

Passo 2: Ajustar a posição dos rótulos. Como importamos 4 Floors, o sistema gerou automaticamente 4 rótulos para nós. Por questão de estética, mapeamos esses rótulos para os andares um a um.

Passo 3: Desenhar polígonos. Usamos a polygon Tool para desenhar polígonos a fim de marcar a posição de cada Floor.

Passo 4: Adicionar Virtual points. Mude para o painel Virtual points à esquerda, selecione o virtual point que corresponde ao Floor que escolhemos e arraste-o para dentro do polígono desenhado.

Passo 5: Tornar o polígono transparente.

Passo 6: Após salvar as configurações, podemos entrar no novo Site graphic a partir de Top Level Graphic.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...