Controle por Voz do Reachy Mini para SO-ARM
Este caso usa o aplicativo de conversação do Reachy Mini para abrir e fechar a garra do braço seguidor SO-ARM com comandos de voz — sem modificar o código-fonte oficial, usando o mecanismo de ferramentas externas integrado ao app.

Como funciona
Voice command
→ gripper_control external tool (LLM function calling)
→ subprocess runs the driver script: soarm_gripper.py open|close
→ lerobot SOFollower → /dev/ttyACM1 drives the SO-ARM gripper
Arquivos adicionados por este fork:
| File | Purpose |
|---|---|
soarm_gripper.py | Gripper driver script (based on lerobot) |
external_content/external_tools/gripper_control.py | External tool exposed to the LLM |
.gitignore | Un-ignores the tool files so they can be committed |
Pré-requisitos
-
O Reachy Mini está conectado (
/dev/ttyACM0) e o daemon está em execução. -
O braço seguidor SO-ARM está conectado. Este guia assume que ele é enumerado como
/dev/ttyACM1— confirme comls /dev/ttyACM*; se for diferente, atualizePORTemsoarm_gripper.py. -
Um ambiente conda
lerobotcom suporte a feetech foi criado:conda create -n lerobot python=3.12
conda activate lerobot
pip install lerobot[feetech] -
Você já calibrou o braço uma vez com o lerobot (isso gera um arquivo de calibração em
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/). O script usaARM_ID = "my_awesome_follower_arm", que deve corresponder ao nome do seu arquivo de calibração.
Instalar reachy_mini_conversation_app
Observação: antes de instalar este app, você precisa instalar primeiro o Reachy Mini SDK.
Clone o repositório do fork:
git clone https://github.com/xiehuangbao888/reachy_mini_conversation_app.git
cd reachy_mini_conversation_app
Usando conda
conda create -n reachy_mini python=3.12
conda activate reachy_mini
pip install -e .
(ou) Usando uv
# macOS (Homebrew)
uv venv --python /opt/homebrew/bin/python3.12 .venv
# Linux / Windows (Python on PATH)
uv venv --python python3.12 .venv
source .venv/bin/activate
uv sync
Se você instalar este app em um ambiente conda enquanto o lerobot estiver em outro ambiente conda (veja Pré-requisitos), defina LEROBOT_PYTHON em .env para o caminho do python do ambiente do lerobot (por exemplo, /home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot/bin/python). Não misture com o ambiente do reachy_mini.
Configurar o controle por voz da garra
Adicione as duas linhas a seguir ao .env na raiz do repositório (crie o arquivo se ele não existir):
REACHY_MINI_EXTERNAL_TOOLS_DIRECTORY=external_content/external_tools
AUTOLOAD_EXTERNAL_TOOLS=1
Se o caminho do python do seu lerobot for diferente, também defina:
LEROBOT_PYTHON=/path/to/lerobot/env/bin/python
Executar
Você deve iniciar o app a partir da raiz do repositório para que .env e o diretório relativo de ferramentas sejam resolvidos corretamente:
cd reachy_mini_conversation_app
reachy-mini-conversation-app
Comandos de voz
- Abrir: "open the gripper" / "open the claw" / "release" / "let go"
- Fechar: "close the gripper" / "close the claw" / "grab it" / "hold this"
Teste manual
Sem iniciar o aplicativo de conversação, verifique primeiro se o hardware e a calibração funcionam:
/home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot/bin/python soarm_gripper.py open
/home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot/bin/python soarm_gripper.py close
/home/ubuntu/miniconda3/envs/lerobot/bin/python soarm_gripper.py demo # open and close twice
Personalizar: controlar outras partes do braço
Toda a cadeia envolve apenas dois arquivos — modifique aquele que corresponde à sua necessidade:
1. Alterar o movimento em si → soarm_gripper.py (raiz do repositório)
Este é o script que realmente aciona o braço. Ele atualmente apenas envia ações para a garra:
robot.send_action({"gripper.pos": target})
As chaves de juntas disponíveis para o seguidor SO-ARM são shoulder_pan.pos, shoulder_lift.pos, elbow_flex.pos, wrist_flex.pos, wrist_roll.pos e gripper.pos (normalizado 0–100). Para controlar outras partes, adicione as juntas correspondentes ao dicionário passado para send_action(), por exemplo:
robot.send_action({
"shoulder_pan.pos": 50.0,
"elbow_flex.pos": 70.0,
"gripper.pos": OPEN_POS,
})
Você também pode adicionar seus próprios ramos de ação (por exemplo, wave, home) em main(), seguindo o padrão open / close / demo.
Parâmetros de ajuste comuns neste arquivo:
OPEN_POS/CLOSE_POS— curso da garra, normalizado 0–100 (padrões 60 / 20).PORT— dispositivo serial do braço seguidor.ARM_ID— nome do perfil de calibração.
2. Fazer o LLM chamar a nova ação → external_content/external_tools/gripper_control.py
Esta é a ferramenta externa exposta ao LLM — ela determina quais ações o LLM "sabe" que estão disponíveis. Ao adicionar uma ação, atualize isto em sincronia:
description— a descrição da ferramenta, dizendo ao LLM quando chamá-la (quais enunciados do usuário devem acioná-la).parameters_schema— adicione o novo nome de ação (por exemplo,"wave") aoenumdeaction.__call__()— repasse a novaactionpara o comando de subprocessocmd = [LEROBOT_PYTHON, GRIPPER_SCRIPT, action].
Se você quiser controlar um dispositivo completamente diferente, também pode criar um novo arquivo de ferramenta nesse diretório (por exemplo, arm_control.py), igualmente herdando de reachy_mini_conversation_app.tools.core_tools.Tool; com AUTOLOAD_EXTERNAL_TOOLS=1, todos os arquivos de ferramenta válidos no diretório são carregados automaticamente. Observe que cada classe de ferramenta deve ter um Tool.name exclusivo.
Solução de problemas
Falha ao iniciar o backend: Unknown scheme for proxy URL 'socks://...'
O app usa httpx, que não aceita o esquema socks:// em ALL_PROXY (ele só reconhece http(s)://, socks5://, socks5h://). Se o seu shell (por exemplo, clash) definir ALL_PROXY=socks://..., desfaça essa variável na inicialização — manter HTTPS_PROXY=http://... é suficiente:
env -u ALL_PROXY -u all_proxy reachy-mini-conversation-app
Ou altere a variável de proxy para socks5://127.0.0.1:port/ (httpx aceita essa forma; ela requer socksio, que já está instalado no ambiente).