Pular para o conteúdo principal

Preensão Visual GraspNet no Jetson com reBot Arm B601-DM

Este wiki explica como implantar o demo de preensão visual do reBot Arm B601-DM em NVIDIA Jetson. O demo combina uma câmera RGB-D, segmentação por instância com YOLO, estimação de pose de preensão 6-DoF com GraspNet, calibração olho‑na‑mão e controle de robô real, para que o braço possa selecionar e agarrar objetos comuns sobre uma mesa.

A versão 1.0 deste guia foca em uma implantação confiável com um único Jetson e no fluxo de operação diária. A configuração padrão usa Orbbec Gemini 2 como câmera RGB-D, YOLO11n-seg TensorRT para filtragem de alvos e GraspNet para geração genérica de poses de preensão 6-DoF.

Kit reBot Arm B601-DM com Jetson Orin

O que você vai construir​

O pipeline de execução é:

Orbbec Gemini 2 RGB-D camera
|
YOLO instance segmentation for target filtering
|
GraspNet 6-DoF grasp pose estimation
|
Eye-in-hand calibration transform
|
reBot Arm IK trajectory and gripper force control
|
Optional base rotation and object placement

O projeto oferece três maneiras práticas de usar o sistema:

ModoPonto de entradaUso típico
Web UIscripts/grasp_web.pyVídeo ao vivo, seleção de alvo, pré-visualização de preensão, preensão real, ajuste de offset
CLIscripts/grasp.pyPreensão sem interface gráfica ou testes roteirizados
HTTP APIscripts/grasp_curl.sh and scripts/grasp_api_client.pyControle remoto, automação, integração com outros aplicativos

Preparação de Hardware e Sistema​

Prepare o seguinte hardware antes de começar:

  • reBot Arm B601-DM
  • Dispositivo NVIDIA Jetson executando JetPack 6.x ou JetPack 7.x
  • Câmera RGB-D Orbbec Gemini 2
  • Adaptador USB2CAN para o barramento CAN do robô
  • Cabo USB 3.0 para a câmera
  • Marcador ArUco para calibração mão‑olho, DICT_4X4_50, ID 0, aresta de 0,1 m
  • Uma mesa estável, espaço livre suficiente ao redor do braço e um método de desligamento de emergência
atenção

Este demo aciona um braço robótico real. Durante todos os testes de movimento e de preensão, mantenha mãos, cabos e objetos soltos fora da área de trabalho do braço. Comece com --dry-run, verificações somente leitura e pequenos valores de deslocamento antes de habilitar a execução completa do robô.

Conecte o hardware:

  1. Conecte a Gemini 2 ao Jetson via USB 3.0.
  2. Conecte o adaptador USB2CAN ao barramento CAN do reBot Arm e depois ao Jetson.
  3. Ligue o reBot Arm.
  4. Confirme que os dispositivos estão visíveis:
lsusb
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null || true

Defina permissões temporárias de dispositivo para a primeira inicialização:

sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 2>/dev/null || true
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 2>/dev/null || true

Para dispositivos seriais, também é recomendado adicionar o usuário atual ao grupo dialout, depois sair da sessão e entrar novamente:

sudo usermod -aG dialout $USER

Implantar o projeto no Jetson​

Passo 1. Instalar pacotes de sistema e Miniconda

sudo apt update
sudo apt install -y git wget curl build-essential cmake libusb-1.0-0-dev python3-pip

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc

Passo 2. Clonar o projeto

git clone https://github.com/jjjadand/reBot-DevArm-Grasp.git rebot_grasp-jetson
cd rebot_grasp-jetson

Se você estiver usando um pacote interno em vez do repositório público, copie esse diretório de projeto para o Jetson e execute os comandos restantes a partir da raiz do projeto.

Passo 3. Criar o ambiente Python

Use Python 3.10 no JetPack 6.x. Use Python 3.12 no JetPack 7.x / Thor.

# JetPack 6.x
conda create -y -n graspnet python=3.10

# JetPack 7.x / Thor
# conda create -y -n graspnet python=3.12

conda activate graspnet
python -m pip install -U pip wheel setuptools

Verifique suas versões de JetPack e CUDA:

cat /etc/nv_tegra_release
nvcc --version

Passo 4. Instalar o PyTorch compatível com Jetson

Não instale o pacote genérico PyTorch CPU/GPU do PyPI no Jetson. Instale um wheel que corresponda às suas versões de JetPack, Python e CUDA. Para usuários de reComputer, você também pode seguir o guia dedicado: Install Pytorch for reComputer Jetson.

Pontos de partida comuns são:

# JetPack 6.x, CUDA 12.x, Python 3.10
pip install --extra-index-url https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu126 torch torchvision

# JetPack 7.x / Thor, CUDA 13.x, Python 3.12
pip install --extra-index-url https://pypi.jetson-ai-lab.io/sbsa/cu130 torch torchvision

Verifique o CUDA a partir do Python:

python - <<'PY'
import torch
print("torch:", torch.__version__)
print("cuda available:", torch.cuda.is_available())
print("device:", torch.cuda.get_device_name(0) if torch.cuda.is_available() else "none")
PY

cuda available deve ser True antes de continuar.

Passo 5. Instalar dependências Python

pip install -r requirements-graspnet-jetson.txt

Passo 6. Instalar os SDKs do robô, GraspNet e GraspNet API

mkdir -p sdk

git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git sdk/reBotArm_control_py
pip install -e sdk/reBotArm_control_py

git clone https://github.com/graspnet/graspnet-baseline.git sdk/graspnet-baseline
git clone https://github.com/graspnet/graspnetAPI.git sdk/graspnetAPI
pip install -e sdk/graspnetAPI

Baixe o checkpoint pré-treinado do GraspNet na página de download do GraspNet e coloque-o aqui:

sdk/graspnet-baseline/checkpoints/checkpoint-rs.tar

Passo 7. Definir caminhos CUDA e compilar os operadores CUDA do GraspNet

Defina o caminho do CUDA para a sua versão do JetPack:

# JetPack 6.x example
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-12.6

# JetPack 7.x / Thor example
# export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-13.0

export PATH="$CUDA_HOME/bin:$PATH"
export LD_LIBRARY_PATH="$CUDA_HOME/lib64:$LD_LIBRARY_PATH"

Compile as extensões CUDA usadas pelo GraspNet:

bash scripts/install_graspnet_cuda_ops.sh
bash scripts/install_graspnet_cuda_ops.sh --check

Se você alterar JetPack, Python, CUDA ou PyTorch depois, recompile com:

bash scripts/install_graspnet_cuda_ops.sh --force

Passo 8. Instalar o SDK da câmera Orbbec

O projeto inclui um auxiliar que instala pyorbbecsdk2 no ambiente Python ativo:

bash scripts/install_pyorbbecsdk.sh

Se você precisar compilar o SDK localmente, primeiro clone a árvore de código-fonte e execute o modo de código-fonte:

git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git sdk/pyorbbecsdk
bash scripts/install_pyorbbecsdk.sh --from-source

Instale as regras udev da Orbbec quando a árvore de código-fonte do SDK estiver disponível:

sudo bash sdk/pyorbbecsdk/scripts/env_setup/install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger

Passo 9. Baixar pesos do YOLO e exportar TensorRT no Jetson de destino

Arquivos de engine TensorRT são específicos do dispositivo. Sempre exporte o .engine no Jetson que irá executar o demo.

mkdir -p models
wget https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n-seg.pt -O models/yolo11n-seg.pt

yolo export model=models/yolo11n-seg.pt format=engine imgsz=640 half=True device=0 workspace=4

A saída esperada é:

models/yolo11n-seg.engine

Se a exportação FP16 falhar na sua plataforma, exporte sem half=True:

yolo export model=models/yolo11n-seg.pt format=engine imgsz=640 device=0 workspace=4

Verificar e Calibrar​

Execute estas verificações em ordem antes de tentar uma preensão real.

1. Verificar a câmera RGB-D

conda activate graspnet
cd ~/rebot_grasp-jetson

python scripts/verify_pyorbbec_stream.py
python scripts/verify_pyorbbec_stream.py --preview --seconds 10

A verificação somente texto deve relatar informações dos frames de RGB e profundidade. A verificação com pré-visualização deve mostrar janelas de RGB e profundidade quando um monitor estiver disponível.

2. Verificar a conexão do robô

Comece com o modo somente leitura:

python scripts/verify_rebot_arm_motion.py --read-only

Depois execute um pequeno deslocamento na junta 6 após confirmar que o caminho do braço está livre:

python scripts/verify_rebot_arm_motion.py --deg 5

3. Verificar a pilha GraspNet

python scripts/verify_graspnet_stack.py

Se a câmera ainda não estiver conectada, mas você só quiser verificar Python, CUDA, GraspNet e arquivos YOLO:

python scripts/verify_graspnet_stack.py --skip-camera

4. Executar calibração olho‑na‑mão

Este projeto usa calibração olho‑na‑mão: a câmera é montada no efetuador final e o marcador ArUco é fixado na mesa. A configuração padrão espera um marcador DICT_4X4_50, ID 0, de 0,1 m. O repositório inclui arquivos de marcador imprimíveis como aruco100x100.pdf.

Coleta automática:

python scripts/collect_handeye_eih.py

Coleta manual com compensação de gravidade:

python scripts/collect_handeye_eih.py --manual

Os resultados da calibração são salvos no diretório da câmera ativa:

config/calibration/orbbec_gemini2/hand_eye.npz
config/calibration/orbbec_gemini2/intrinsics.npz

Verifique a calibração salva:

python scripts/verify_handeye_calibration.py

Recalibre sempre que o suporte da câmera, o gripper, o tamanho da placa ArUco ou a geometria da mesa forem alterados.

Executar a demonstração Web​

A interface Web é a primeira interface de usuário recomendada. Ela fornece vídeo MJPEG ao vivo, seleção de alvo, pré-visualização de preensão, execução real de preensão, ajuste de compensação, movimentação da base, controle do gripper, pose de pronto e operações de redefinição.

Comece primeiro no modo de pré-visualização. Isso não executa movimento real do robô:

conda activate graspnet
cd ~/rebot_grasp-jetson

python scripts/grasp_web.py \
--host 0.0.0.0 \
--port 8090 \
--num-point 12000 \
--cloud-crop-nsample 32

Abra a interface Web a partir de um navegador:

http://<jetson_ip>:8090

Use o modo de pré-visualização para confirmar o fluxo da câmera, detecções YOLO, filtragem de alvos e geração de pontos de preensão. Clique no controle de inferência ou atualização na interface Web para atualizar a pré-visualização do GraspNet.

Quando a cena estiver estável e as etapas de verificação tiverem sido concluídas, inicie a execução real do robô:

python scripts/grasp_web.py \
--host 0.0.0.0 \
--port 8090 \
--enable-robot \
--num-point 12000 \
--cloud-crop-nsample 32

Para os primeiros testes reais, desative o posicionamento pós-preensão para que o braço execute apenas o movimento de preensão e recuperação:

python scripts/grasp_web.py \
--host 0.0.0.0 \
--port 8090 \
--enable-robot \
--no-place-after-grasp \
--num-point 12000 \
--cloud-crop-nsample 32

Opções de inicialização úteis:

OpçãoFinalidade
--enable-robotPermitir movimento real do braço e do gripper
--target-class cupPré-selecionar uma classe de alvo
--no-yoloDesativar filtragem YOLO e executar GraspNet em cena completa
--camera-type orbbec_gemini2Forçar o driver da câmera
--no-place-after-graspIgnorar rotação da base e posicionamento após a preensão
--num-point 12000Reduzir a contagem de pontos do GraspNet para memória do Jetson
--cloud-crop-nsample 32Reduzir amostras do CloudCrop para memória do Jetson
--graspnet-interval 2.0Definir o intervalo de atualização automática do GraspNet quando ativado

O fluxo de trabalho normal da interface Web é:

  1. Clique em Ready para mover o braço para a pose de pronto.
  2. Selecione uma classe de alvo ou deixe em branco para usar objetos detectados.
  3. Clique em Infer ou Refresh para calcular uma pose de preensão.
  4. Verifique se o marcador de preensão parece razoável no vídeo.
  5. Ajuste o gripper, a câmera ou a compensação da base, se necessário.
  6. Clique em Real Grasp somente quando o caminho do braço estiver livre.
  7. Use Reset se a cena mudar ou se o robô precisar retornar a um estado seguro.

Os valores de compensação são usados para corrigir pequenos erros mecânicos e de calibração. Após o ajuste na interface Web, persista os valores em config/compensation.json ou copie valores estáveis para suas notas de implantação. Use incrementos pequenos, por exemplo 0,005 m para deslocamentos de posição e 1 a 2 graus para deslocamentos de rotação.

Uso via CLI e API​

Para uma execução de teste sem interface gráfica, use:

python scripts/grasp.py --dry-run --camera-type orbbec_gemini2 --target-class cup

Para GraspNet em cena completa sem filtragem YOLO:

python scripts/grasp.py --dry-run --camera-type orbbec_gemini2 --no-yolo

Para execução real via CLI:

python scripts/grasp.py --camera-type orbbec_gemini2 --target-class cup

Desative o posicionamento durante a colocação em serviço via CLI:

python scripts/grasp.py \
--camera-type orbbec_gemini2 \
--target-class cup \
--no-place-after-grasp

Para inspecionar a saída ao vivo do GraspNet sem executar o robô:

python scripts/graspnet_camera_demo.py --auto --target-class cup
python scripts/graspnet_camera_demo.py --auto --no-yolo --no-visualizer

Para automação HTTP, inicie o serviço Web com o auxiliar:

bash scripts/grasp_curl.sh serve --enable-robot --no-auto-graspnet

Em outro terminal:

bash scripts/grasp_curl.sh state
bash scripts/grasp_curl.sh ready
bash scripts/grasp_curl.sh target bottle
bash scripts/grasp_curl.sh infer
bash scripts/grasp_curl.sh grasp
bash scripts/grasp_curl.sh reset

As mesmas operações podem ser chamadas diretamente com curl:

BASE=http://127.0.0.1:8090

curl -s "$BASE/state"
curl -s -X POST "$BASE/ready" -H "Content-Type: application/json" -d "{}"
curl -s -X POST "$BASE/target" -H "Content-Type: application/json" -d '{"class_name":"bottle"}'
curl -s -X POST "$BASE/infer" -H "Content-Type: application/json" -d "{}"
curl -s -X POST "$BASE/grasp" -H "Content-Type: application/json" -d "{}"

Outros endpoints úteis:

EndpointMétodoFinalidade
/stateGETEstado atual de detecção, preensão e runtime Web
/robot/stateGETJuntas do robô, pose do TCP, estado do gripper
/stream.mjpgGETFluxo de câmera MJPEG
/compensationPOSTDefinir compensação do gripper, da câmera e da base
/joint/limitsGETLer posições e limites das juntas
/joint/jogPOSTMovimentar uma junta, frequentemente joint1 para testes da base
/move/jointsPOSTMover todas as juntas para posições absolutas
/move/posePOSTMover o TCP para uma pose alvo via IK ou modo de trajetória
/gripperPOSTAbrir, fechar, liberar ou ler o estado do gripper
/auto_graspPOSTExecutar um ciclo em segundo plano de busca de alvo e preensão

Configuração e Ajuste Fino​

O principal arquivo de configuração é:

config/default.yaml

Configurações padrão da câmera:

camera:
type: orbbec_gemini2
color_width: 1280
color_height: 720
depth_width: 1280
depth_height: 720
fps: 30

Configurações padrão de detecção e GraspNet:

yolo:
model_name: "yolo11n-seg.engine"
device: "auto"

graspnet:
checkpoint: "checkpoint-rs.tar"

Comportamento padrão de posicionamento:

grasp_pipeline:
place:
enabled: true
base_joint: joint1
base_delta_deg: 90.0
base_direction: auto
base_rotate_duration: 2.5
base_safety_margin_deg: 5.0
return_home: false

Se o gripper perder o objeto de forma consistente, ajuste nesta ordem:

SintomaPrimeiro alvo de ajuste
O gripper fica muito à frente ou atrásgrasp_forward_offset / avanço do gripper na Web
O gripper erra para a esquerda ou direitagrasp_lateral_offset ou compensação X/Y da câmera
O gripper fica muito alto ou baixograsp_vertical_offset ou compensação Z da câmera
O ângulo do punho está erradoCompensação de rolagem, inclinação e guinada do gripper
Todas as preensões se deslocam na mesma direçãoCompensação da câmera ou da base

Vídeo de Demonstração​

Solução de Problemas​

torch.cuda.is_available() retorna False: reinstale um wheel do PyTorch compatível com o JetPack. O torch genérico do PyPI não é adequado para implantação em Jetson.

No module named pointnet2._ext ou No module named knn_pytorch.knn_pytorch: reconstrua os operadores CUDA do GraspNet:

bash scripts/install_graspnet_cuda_ops.sh --force

pyorbbecsdk import failed ou a câmera não pode ser aberta: reinstale o SDK e verifique as permissões USB:

bash scripts/install_pyorbbecsdk.sh
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
python scripts/verify_pyorbbec_stream.py

Falha ao carregar o YOLO .engine: reexporte-o no mesmo Jetson. Arquivos de engine não devem ser copiados entre modelos Jetson, versões do JetPack ou versões do TensorRT.

O marcador ArUco não é detectado: confirme que o dicionário do marcador é DICT_4X4_50, o ID é 0, o comprimento da aresta do marcador é 0,1 m, a iluminação é estável e o marcador está plano e totalmente visível.

O robô conecta, mas o movimento falha: execute verify_rebot_arm_motion.py --read-only, confirme o dispositivo USB2CAN, verifique a alimentação dos motores e teste um pequeno movimento de --deg 5 antes de tentar novamente a execução da preensão.

O GraspNet fica sem memória: reduza --num-point, reduza --cloud-crop-nsample, feche aplicativos de desktop e evite executar vários processos de inferência pesados ao mesmo tempo.

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Fornecemos vários canais de suporte para dúvidas, discussões e relato de problemas.

Loading Comments...