Pular para o conteúdo principal

Visão geral da reCamera

A reCamera é uma câmera de IA minúscula e de código aberto, programável e personalizável, alimentada por um SoC RISC-V, oferecendo desempenho de IA de 1 TOPS no dispositivo com codificação de vídeo de 5MP @30 FPS. O design de hardware modular e as interfaces expansíveis oferecem a plataforma mais versátil para desenvolvedores que constroem sistemas de visão com IA.

Recurso​

pir

Especificações​

reCamera 2002 Série

reCamera 2002

reCamera 2002w

Sistema de Processamento

Desempenho de IA

1TOPS@Int8

SOC

SG2002

CPU

C906@1GHz + C906@700MHz

MCU

8051@8KB SRAM

Memória

256MB

Codificação de Vídeo

5MP @ 30Fps

Sensor de Câmera

OV5647

Armazenamento

eMMC

(versão1) 8GB (versão2) 64GB

Expansão

cartão TF removível (até 2TB, não incluído)

E/S

Ethernet

100Mbps

Sem fio

/

WIFI2.4G/5G BT4.2/5.0

USB

USB Type-C(2.0)

Botão

1 botão de reset, 1 botão de boot

Luz de preenchimento

Luz branca de 0,3w

Luz de status

1 indicador de energia, 2 E/S programáveis

Áudio

Mic

Mic onboard

Alto-falante

Alto-falante externo

Dimensão

40x40x36.5mm

Alimentação

5V 1A

Visão geral de hardware​

Placa principal-C101​

PlacaRecursosVersão
C1_2002w- eMMC
- Módulo WiFi/BLE
- Antena onboard
- Conector para antena externa
1.2
C1_2002- eMMC
- SDIO extra para placa base
- UART extra para placa base
1.2
Vista superiorVista inferior

|

Placa de Sensor-S101​

Vista superiorVista inferior

|

⚙️ recursos​

SENSOROV5647TAMANHO DO CMOS1/4"
PIXELS5MPABERTURAF2.8
DISTÂNCIA FOCAL3.46mmCAMPO DE VISÃO65°
DISTORÇÃO<1%Imagem2592 x 1944(imagem estática)
IMAGEMResolução de imagem estática de 2592 x 1944
VÍDEO1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @60fps, 640 x 480p @60fps, 640 x 480p @90fps
  • 4 x luzes de preenchimento LED
  • 1 x microfone
  • 1 x alto-falante
  • 3 x indicadores LED

Placa Base-B101​

Vista superiorVista inferior

|

⚙️ Recursos​

  • 1 x porta Type-C para entrada de energia e comunicação.
  • 1 x Módulo Transformador de Porta Única para suporte à comunicação Ethernet.
  • 1 x leitor de cartão SD para armazenamento e troca de dados.

Interface de Hardware​

Luz​

Há 3 indicadores na reCamera, as luzes vermelha e azul são indicadores programáveis, e o indicador verde é o indicador de energia, que não é programável. Vermelho é o indicador de status da CPU e azul é o indicador de status de leitura da eMMC do sistema.

Status dos Indicadores de Luz:

LED(cor)StatusDescrição
LED1 - VerdeONLigado
LED2 - VermelhoPiscandoCPU em funcionamento(definido pelo usuário)
LED3 - AzulPiscandoLeitura/Gravação da eMMC

Exemplo 1: Use o comando do Linux para alterar o brilho do LED vermelho para zero

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

Exemplo 2: desligar completamente a luz vermelha

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

Há quatro luzes brancas, que são as luzes de preenchimento da câmera. O interruptor das luzes de preenchimento pode ser controlado pelas seguintes instruções.

echo 1 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light on
echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light off

Mic & Speaker​

A reCamera possui um microfone e um alto-falante. Você pode invocar o microfone e o alto-falante com o seguinte comando. A reCamera pode reproduzir arquivos de áudio no formato wav.

O formato padrão do player é: taxa de bits de 16 bits; A taxa de amostragem é 16.000

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

Wi-Fi​

A versão 2002w da reCamera possui o módulo Wi-Fi em hardware. O Wi-Fi é de modo duplo AP+STA, que pode ser usado para configurar a rede do dispositivo ou configurar o dispositivo no modo AP.

O SSID do Wi-Fi em modo AP é: reCamera_+ os últimos seis bits do MAC.

A senha do Wi-Fi em modo AP é: 12345678.

O ssid e a senha do WiFi_AP podem ser configurados no arquivo /etc/hostapd_2g4.conf no sistema da reCamera.

O arquivo de configuração STA da reCamera está em /etc/wpa_supplicant.conf, onde você configura a conta e a senha do Wi-Fi a ser conectado. No modo STA, conecte-se ao Wi-Fi na banda 5G.

No terminal, você pode escanear e conectar-se ao Wi-Fi com o seguinte comando:

wpa_cli -i wlan0 scan                           #Start a scan

wpa_cli -i wlan0 scan_results #Returns wifi scan results

wpa_cli add_network # Adding a new network,Returns a network ID
wpa_cli set_network ID ssid "your_wifi_name" # set network SSID
wpa_cli set_network ID psk "your_wifi_password" # set network passwd
wpa_cli enable_network ID # enable network and connect
wpa_cli status # Checking connection status

Cartão SD​

O slot para cartão SD pode expandir o espaço de armazenamento da reCamera. Após inserir o cartão SD, você pode encontrar a existência do seu SD usando o comando lsblk.

Depois de encontrar um dispositivo de armazenamento como mmcblk1p1, você pode montá-lo no seu sistema usando o seguinte comando.


Observe que a reCamera só reconhece sistemas de arquivos ext4.

sudo blkid /dev/mmcblk1p1 #If TYPE is not ext4, the filesystem needs to be formatted
/dev/mmcblk1p1: UUID="F080-C970" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="04ec0085-01"

sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk1p1 #Format the filesystem to ext4
mkdir /userdata/mmcblk1 #Create a mount file
sudo mount -t ext4 /dev/mmcblk1p1 /userdata/mmcblk1 #Mount the SD card to the /userdata/mmcblk1 path

Verifique o resultado da montagem com lsblk

Uart (Depuração)​

A placa de circuito base da reCamera possui três contatos tx, rx e gnd, que servem como porta serial de depuração da reCamera.

O dispositivo possui uma porta serial com taxa de transmissão de 115200 e pode fazer login no sistema da reCamera.

Botão do Usuário​

O botão usr da reCamera pode ser personalizado pelo usuário.

echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed

Lista de peças​

ItemQuantidade
reCamera 2002 Seriesx1
Cabo USB Type-Cx1
Cabo Ethernetx1

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...