Pular para o conteúdo principal

Benchmarking de Borda do YOLO11n na reCamera

1. Introdução

Com o aprofundamento contínuo dos cenários de IA de borda, como executar a geração mais recente de modelos de visão sob um consumo de energia extremamente limitado tornou-se a demanda central dos desenvolvedores. Este WIKI irá demonstrar de forma direta o desempenho de referência (Benchmark) da reCamera ao implantar o modelo YOLO11n. Aqui, você verá como a reCamera aciona suavemente os modelos de detecção de objetos e segmentação de instâncias YOLO11n com apenas 1,5W de consumo de energia.


Preparação de Hardware

  • Uma reCamera
  • Um PC
Série reCamera 2002reCamera GimbalreCamera HQ POE

2. Exibição do Efeito em Tempo Real

Ver para crer. Executamos localmente os modelos de detecção e segmentação YOLO11n na reCamera e usamos o protocolo UDP para transmitir o vídeo processado e os dados de computação para o PC em tempo real.

As informações de OSD no canto superior esquerdo da tela exibem em tempo real a divisão rigorosa do tempo de consumo de hardware: consumo de tempo de Pré-processamento, Inferência, Pós-processamento e Total.

Transmissão em Tempo Real de Segmentação de Instâncias YOLO11n

YOLO11n Segmentation Demo

Transmissão em Tempo Real de Detecção de Objetos YOLO11n

YOLO11n Detection Demo
Descrição do Teste

As animações acima mostram gravações reais de tela. Os resultados do teste são afetados pela resolução de entrada do modelo (640x640) e pela precisão de quantização (INT8), e são apenas para referência de implantação de engenharia.


3. Resultados Centrais do Benchmark

Sob testes de estresse de carga total de longo prazo, a reCamera demonstrou uma "relação desempenho-consumo" extremamente excelente. A seguir está o desempenho extremo do modelo YOLO11n quantizado em INT8 no NPU:

Tipo de Tarefa do ModeloResolução de EntradaFormato de QuantizaçãoTaxa de Quadros de Pico (FPS)Latência de Fim a Fim por Quadro ÚnicoPotência Média de Operação
YOLO11n Detecção de Objetos640 x 640INT820 FPS50 ms1,5 W
YOLO11n Segmentação de Instâncias640 x 640INT810 FPS100 ms1,5 W
YOLO11n Benchmark
📊 Descrição das Unidades e Indicadores de Teste
  • FPS (Frames Per Second): Refere-se ao número de quadros que o dispositivo pode processar por segundo. 20 FPS significa que o sistema pode completar continuamente 20 reconhecimentos de imagem por IA em 1 segundo. Quanto maior o valor, mais suave será o vídeo de monitoramento em tempo real.
  • ms (Milissegundos): ou seja, um milésimo de segundo. Aqui refere-se ao tempo total de fim a fim para processar uma única imagem. 50 ms significa que o dispositivo leva no mínimo apenas 0,05 segundos para processar um quadro de vídeo (incluindo pré-processamento, inferência NPU, pós-processamento e todas as outras etapas).
  • W (Watt): A unidade de medida para consumo de energia do dispositivo. Aqui 1,5W refere-se ao consumo médio de energia de todo o dispositivo reCamera ao executar modelos de IA em carga total.

💡 Análise Detalhada dos Dados

  • Eficiência Energética Extrema: O consumo de energia de 1,5W é quase equivalente ao modo de suspensão de um computador de placa única comum, mas a reCamera pode atingir uma taxa de quadros de detecção de 20 FPS/S com esse consumo, encaixando-se perfeitamente em cenários de monitoramento externo alimentados por baterias ou PoE de longa distância.
  • Desempenho de Latência: A latência de fim a fim ultrabaixa de no mínimo 50 ms para o modelo de detecção significa que ele pode capturar facilmente objetos em movimento rápido; enquanto o modelo de segmentação, apesar de adicionar o operador de decodificação de Mask de alta carga, ainda pode manter uma experiência suave de até 10 FPS/S.

4. Prática Hands-on: Reproduzir o Benchmark

Se você já possui um dispositivo reCamera, pode reproduzir facilmente localmente os resultados de teste acima com apenas alguns passos simples.

Etapa 1: Obter o Executável de Benchmark e o Modelo

Primeiro, baixe o arquivo bin compilado, o arquivo de modelo convertido .cvimodel e o script em python através do link abaixo:

[https://drive.google.com/drive/folders/10QfxxT2BkIVX3-DojtMnnyvPfwMESC_6?usp=drive_link](https://drive.google.com/drive/folders/10QfxxT2BkIVX3-DojtMnnyvPfwMESC_6?usp=drive_link)
YOLO11n List

Etapa 2: Enviar Arquivos para o Dispositivo reCamera

Envie o arquivo bin baixado e o arquivo de modelo para o diretório /userdata/ do dispositivo reCamera.

YOLO11n UserData

Etapa 3: Executar o Teste de Benchmark

Execute o seguinte comando no dispositivo reCamera para iniciar o teste de benchmark:

# The first parameter is the model file path, and the second parameter is the IP address of the streaming target
./recamera_benchmark ./yolo11n_detection_cv181x_int8.cvimodel 192.168.4.35

Se você quiser visualizar os resultados do teste, pode executar o seguinte comando no terminal do Windows para executar o script udp e receber o fluxo de vídeo da reCamera:

python.exe .\yolo_udp.py

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Forneceremos a você diversos tipos de suporte para garantir que você tenha a experiência mais tranquila possível ao usar nossos produtos. Oferecemos múltiplos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...