Pular para o conteúdo principal

Implantar Estimação de Profundidade Monocular na reCamera (FastDepth, INT8)

Este guia explica como converter, quantizar e implantar um modelo de estimação de profundidade monocular — FastDepth — no TPU CV181x da reCamera e executá‑lo no dispositivo. Todos os comandos foram executados e todos os números medidos em hardware real.

Quadro de escritório interno ao lado de seu mapa de calor de profundidade FastDepth INT8

Resultados medidos que você pode esperar ao final:

MétricaResultado
Latência de inferência de profundidade (INT8, 224×224)18,4 ms (P50 18,36 / P95 18,46, n=300)
FPS de profundidade isolada54
Profundidade + YOLO11n em série, por quadro53,9 ms → 18,5 FPS (nível de modelo)
Perda de acurácia INT8 vs BF16 (DIODE AbsRel)< 2%
Tamanho do .cvimodel1,5 MB (INT8) / 3,1 MB (BF16)
Soak contínuo de 30 minutossem travamentos, sem drift, memória estável
Profundidade relativa, não em metros

FastDepth prediz profundidade relativa e foi treinado no conjunto de dados indoor NYU Depth V2. Em ambientes internos ele produz uma estrutura perto/longe correta; cenas externas saem com uma faixa fortemente comprimida (veja Resultados qualitativos). Não interprete as saídas brutas como metros.

O pipeline: ONNX → Top-MLIR (model_transform) → tabela de calibração INT8 (run_calibration, 500 imagens) → .cvimodel compilado (model_deploy, dois gates de validação) → inferência no dispositivo (cviruntime).

Pré-requisitos​

  • reCamera série 2002 (SoC SG2002, TPU CV181x), conectada via USB (192.168.42.1), acesso ssh como usuário recamera
  • Docker na sua máquina de desenvolvimento
  • O contêiner da cadeia de ferramentas TPU-MLIR:
docker pull sophgo/tpuc_dev:v3.4
docker run --rm -it -v $(pwd):/workspace sophgo/tpuc_dev:v3.4

Dentro do contêiner, instale o TPU-MLIR em um ambiente virtual mantido no bind mount (para que sobreviva a reinicializações do contêiner):

python3 -m venv /workspace/tpu_env
source /workspace/tpu_env/bin/activate
pip install "tpu_mlir[onnx]==1.28.1"
pip install psutil
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
Duas armadilhas na instalação
  1. Instale o extra [onnx], não [all] — tpu_mlir[all]==1.28.1 fixa uma versão do paddlepaddle que foi removida do PyPI e não pode mais ser instalada.
  2. psutil e torch são dependências não declaradas — sem elas as ferramentas travam no momento do import. Use o wheel de torch apenas para CPU (o pacote padrão do PyPI puxa uma pilha CUDA de vários GB de que você não precisa).

Verifique: model_transform.py --help deve imprimir o banner de versão do TPU-MLIR.

Etapa 1 — Obter o modelo ONNX​

Exporte o FastDepth (a variante mobilenet-nnconv5dw-skipadd-pruned) para ONNX com uma entrada fixa 1×3×224×224, opset ≥ 13, e execute-o através do onnxsim. Após a simplificação o grafo contém apenas Conv / Clip / Relu / Resize / Add — todos suportados pelo TPU-MLIR para CV181x. (Auditar a lista de ops antes da conversão é um hábito que compensa — veja Seu modelo vai rodar neste chip? abaixo.)

Etapa 2 — Traduzir para Top-MLIR​

O pré-processamento esperado do FastDepth é simplesmente resize + RGB + /255 — sem normalização de média/desvio padrão. Você declara a receita uma vez aqui; ela é incorporada ao .mlir, e toda ferramenta a jusante (calibração, implantação) a reutiliza automaticamente:

mkdir -p /workspace/build/fastdepth && cd /workspace/build/fastdepth
model_transform.py --model_name fastdepth \
--model_def /workspace/fastdepth_224.onnx \
--input_shapes [[1,3,224,224]] \
--mean 0.0,0.0,0.0 \
--scale 0.00392156862745098,0.00392156862745098,0.00392156862745098 \
--pixel_format rgb \
--test_input /workspace/test_image.jpg \
--test_result fastdepth_top_outputs.npz \
--mlir fastdepth_224.mlir

Você deve ver: uma comparação camada a camada contra o ONNX terminando com todas as camadas aprovadas (46/46, similaridade de cosseno ≈ 1,0).

Mantenha fastdepth_in_f32.npz e fastdepth_top_outputs.npz — eles são as referências congeladas em float32 que validam o modelo quantizado depois.

dica

A verificação de extensão de --test_input diferencia maiúsculas de minúsculas: .JPG causa um crash com uma asserção confusa. Use .jpg em minúsculas — para este arquivo e para cada imagem de calibração.

Etapa 3 — Construir um conjunto de dados de calibração​

Aqui está a parte que a maioria dos tutoriais ignora, e é ela que decide a qualidade do seu INT8. A quantização distribui 256 níveis sobre a faixa de valores que cada camada realmente produz nas suas imagens de calibração. Em inferência, valores fora dessa faixa registrada são truncados — informação destruída na camada. Portanto o conjunto deve cobrir o que a câmera realmente verá:

  • ~500 imagens, em sua maioria quadros capturados com a própria reCamera alvo (dia / interior / noite / contraluz), complementadas com um conjunto de dados público (por exemplo, imagens de validação do DIODE)
  • Escolhas distribuídas de forma uniforme entre as gravações — nunca quase duplicatas consecutivas
  • Pré-processamento idêntico ao da implantação: forneça imagens originais e deixe as ferramentas aplicarem a receita do .mlir — não as redimensione você mesmo
  • Nomes de arquivo .jpg em minúsculas
cuidado

Contagens de quadros MPEG-TS mentem. Ao extrair quadros de gravações .ts, CAP_PROP_FRAME_COUNT pode relatar 3× a contagem real — conte os quadros lendo sequencialmente até o fim.

Gere a tabela de calibração (~3 minutos para 500 imagens):

run_calibration.py fastdepth_224.mlir \
--dataset /workspace/calib_set --input_num 500 \
-o fastdepth_cal_table

Etapa 4 — Quantizar e compilar​

model_deploy.py --mlir fastdepth_224.mlir --quantize INT8 \
--calibration_table fastdepth_cal_table --processor cv181x \
--test_input fastdepth_in_f32.npz \
--test_reference fastdepth_top_outputs.npz \
--tolerance 0.85,0.45 \
--model fastdepth_224_int8.cvimodel

A ferramenta executa dois gates de validação — aprenda a ler ambos, eles respondem a perguntas diferentes:

GateComparaPergunta que respondeResultado FastDepth
1MLIR quantizado vs referência float32a quantização prejudicou a matemática?cosseno 0,9997 ✅
2.cvimodel compilado (simulador de TPU) vs seu próprio MLIR quantizadoa compilação preservou a matemática?IGUAL (1,0) ✅
O Gate 2 não é mera formalidade

A geração de código pode imprimir avisos (por exemplo, cvkcv181x tiu ... wrong parameter) e ainda assim relatar [Success] enquanto produz um modelo numericamente quebrado. Apenas o Gate 2 detecta isso. Se o Gate 1 passar mas o Gate 2 colapsar, o seu problema é compatibilidade modelo‑vs‑chip, não quantização — veja Seu modelo vai rodar neste chip?

Para uma referência de acurácia, construa uma variante BF16 da mesma forma — remova --calibration_table e use --quantize BF16 (sem calibração necessária: BF16 mantém as faixas de números reais).

Etapa 5 — Executar na reCamera​

A imagem de SO da reCamera não inclui um executor genérico de .cvimodel, então usamos um pequeno programa em C contra a API cviruntime, cross‑compilado com a cadeia de ferramentas sscma-example-sg200x e ligado estaticamente contra libcviruntime-static.a / libcvikernel-static.a / libcvimath-static.a do SDK. A API é agradavelmente pequena:

#include "cviruntime.h"

CVI_MODEL_HANDLE model = NULL;
CVI_NN_RegisterModel("fastdepth_224_int8.cvimodel", &model);

CVI_TENSOR *inputs, *outputs;
int32_t input_num, output_num;
CVI_NN_GetInputOutputTensors(model, &inputs, &input_num, &outputs, &output_num);

// fill inputs[0] with 1x3x224x224 float32 (RGB/255, CHW), then:
CVI_NN_Forward(model, inputs, input_num, outputs, output_num);
// outputs[0] now holds the 1x1x224x224 depth map (float32)

CVI_NN_CleanupModel(model);

Pré-processamento no lado do host (Python — produz o arquivo de entrada bruta):

import cv2
img = cv2.imread("frame.jpg")
img = cv2.resize(img, (224, 224))
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img = img.astype("float32") / 255.0
img.transpose(2, 0, 1).tofile("input.bin")

Na câmera, o TPU precisa de root e de um subsistema de vídeo livre:

sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop   # frees VPSS/ION held by the stock stack
sudo ./depth_runner fastdepth_224_int8.cvimodel input.bin depth_out.bin 300

Você deve ver (saída real do nosso dispositivo):

model registered: fastdepth_224_int8.cvimodel (target cv181x)
input : name=data fmt=FP32 count=150528 shape=[1,3,224,224]
output: name=decode_conv6/2_Relu_f32 fmt=FP32 count=50176 shape=[1,1,224,224]
depth latency over 300 runs (after 20 warm-up): mean 18.38 ms P50 18.36 ms P95 18.46 ms (54.41 fps mean)

Visualize o resultado como um mapa de calor:

import cv2, numpy as np
d = np.fromfile("depth_out.bin", dtype="float32").reshape(224, 224)
g = ((d - d.min()) / (d.max() - d.min()) * 255).astype("uint8")
cv2.imwrite("depth_map.png", cv2.applyColorMap(g, cv2.COLORMAP_INFERNO))

Resultados de benchmark​

Todos os números: entrada 224×224, pré-processamento como acima, aquecimento de 20 inferências, 300 execuções medidas, no dispositivo (TPU CV181x):

BenchmarkmédiaP50P95FPS
FastDepth INT818,38 ms18,3618,4654,4
FastDepth BF1619,55 ms19,5419,5851,2
Detecção YOLO11n INT8 (modelo padrão)35,51 ms35,5035,5328,2
FastDepth INT8 + YOLO11n, em série53,90 ms53,8853,9918,5

Três descobertas que vale a pena conhecer:

  • O TPU é determinístico — P95 − P50 ≤ 0,1 ms em todas as variantes. Sem jitter para contornar em engenharia.
  • Co-residência é gratuita — carregar o YOLO junto custa ao modelo de profundidade +0,01 ms. Uma execução combinada contínua de 30 minutos: sem travamentos, sem drift de latência, memória estável.
  • A vantagem de velocidade do INT8 sobre o BF16 é de apenas ~6% — nesse tamanho de modelo o TPU é limitado por largura de banda, então INT8 basicamente oferece metade do tamanho do modelo. Ambas as precisões são viáveis; o INT8 mediu < 2% de diferença AbsRel em relação ao BF16 no DIODE (alinhado por escala e deslocamento), bem abaixo de uma margem típica de 5%.

Resultados qualitativos (o que esperar)​

  • Ambientes internos (dentro da distribuição): estrutura global correta — objetos mais próximos mais escuros, paredes distantes claras, corredores mais profundos mais claros.
Quadro de escritório interno ao lado de seu mapa de profundidade FastDepth INT8 em mapa de calor
  • Ambientes externos: fora da distribuição para o FastDepth treinado em NYU — o alcance é comprimido de forma acentuada (uma rua de 40 m é mapeada para um intervalo de ~3 unidades) e a estrutura fica grosseira. Utilizável, na melhor das hipóteses, para pistas aproximadas de perto/longe.
Quadro de rua externa ao lado de seu mapa de profundidade FastDepth INT8 em mapa de calor mostrando compressão de alcance
  • Noite: em uma câmera sem iluminação IR, cenas iluminadas por lâmpadas produzem manchas grosseiras com os alcances mais comprimidos de todos; cenas totalmente sem iluminação têm entrada quase preta e não são significativas.
Cenas noturnas com mapas de profundidade FastDepthCenas diurnas externas com mapas de profundidade FastDepth

Se o seu produto precisa de profundidade de qualidade em ambientes externos ou noturnos, planeje um fine-tuning no domínio-alvo ou distilação a partir de um professor mais forte (por exemplo, Depth Anything V2) para uma arquitetura de aluno compatível com o chip.

Seu modelo vai rodar neste chip?​

Converter com sucesso não é o mesmo que executar corretamente. Um caso real deste projeto: ZipDepth (um modelo de profundidade orientado a NPU) é quantizado corretamente: Gate 1 com cosseno ≥ 0.998 tanto em INT8 quanto em BF16, mas sua atenção com strip-pooling usa médias de pooling com formas [48,1], [1,48] (stride 48) e [24,24]: maiores do que a unidade de pooling TIU do CV181x consegue codificar. O codegen imprimiu cvkcv181x tiu avg pool: wrong parameter quatro vezes (uma por pool), ainda assim relatou sucesso, e o modelo compilado produziu ruído — detectado apenas pelo Gate 2 (SQNR negativo). A falha é independente de precisão, portanto nenhuma tabela de quantização mista INT8/BF16 consegue contorná-la.

Checklist antes de você se comprometer com um modelo de profundidade para a reCamera:

  • ✅ Audite primeiro a lista de ops do ONNX (Netron é seu amigo); prefira arquiteturas construídas a partir de pequenas convoluções
  • ⚠️ Evite pools médios (average pools) grandes ou em tiras — MaxPool pequeno (por exemplo, 5×5 do SPPF) compila bem
  • ✅ Sempre passe --test_input/--test_reference para que ambos os gates sejam executados
  • Se o Gate 1 passa mas o Gate 2 falha com avisos de pooling: o modelo precisa de cirurgia arquitetural (por exemplo, decompor um pool grande em uma cadeia exata de pools pequenos — a média das médias sobre grupos iguais é a média geral) antes que possa ter como alvo este chip

Solução de problemas​

SintomaCausaCorreção
Assertion failed ... device_init na câmerapilha de IA padrão mantém a memória TPU/IONsudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop, execute com sudo
model_runner.py: not found no contêinervenv não ativadosource /workspace/tpu_env/bin/activate
Falha na instalação de tpu_mlir[all]pin upstream em paddlepaddle removidoinstale tpu_mlir[onnx] em vez disso
Asserção de --test_input em uma imagem válidaextensão .JPG em maiúsculasrenomeie para .jpg em minúsculas
Gate 2 falha, Gate 1 passaincompatibilidade entre codegen/chip (verifique avisos wrong parameter)veja Seu modelo vai rodar neste chip?
Extração de quadros lê menos quadros do que o esperadocontagem de quadros de metadados do .ts está erradaconte por leitura sequencial

Recursos​

FastDepth

TPU-MLIR

DIODE dataset

reCamera OS

reCamera example (cross-compile toolchain)

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...