Portando o modelo de reconhecimento de gestos de mão do MediaPipe para a reCamera
Introdução
Este projeto demonstra como portar completamente o conjunto de reconhecimento de gestos de mão MediaPipe oficial do Google para a reCamera para realizar reconhecimento de gestos em tempo real e transmitir o vídeo e os resultados de reconhecimento para um PC para visualização via UDP.
O sistema pode reconhecer 8 categorias de gestos (None / Closed_Fist / Open_Palm / Pointing_Up / Thumb_Down / Thumb_Up / Victory / ILoveYou), além de também fornecer 21 pontos de referência da mão e informações de lateralidade (mão esquerda/direita). Ele é adequado para os seguintes cenários de aplicação:
- Controle de gestos para casa inteligente: Controle luzes, cortinas e interruptores de eletrodomésticos por meio de gestos predefinidos, sem necessidade de voz ou aplicativo de celular.
- Interação industrial sem toque: Trabalhadores usando luvas ou com ambas as mãos ocupadas podem enviar comandos para equipamentos por meio de gestos simples.
- Interação em educação e exposições: Em museus de ciência ou salas de exposição, visitantes podem acionar conteúdo multimídia por meio de gestos para uma experiência imersiva.
- Assistência em acessibilidade: Fornece um ponto de entrada de controle de dispositivos baseado em gestos para usuários com deficiência auditiva ou mobilidade reduzida.

Preparação de hardware
Para executar esta demonstração, o seguinte hardware é necessário:
- Um dispositivo reCamera (todas as variantes de reCamera são suportadas)
- Um PC (usado para executar o receptor em Python para visualização; ele deve estar na mesma rede local que a reCamera)
Você pode escolher qualquer versão da reCamera de acordo com suas necessidades de implantação:
- reCamera 2002 series (Wi-Fi)
- reCamera Gimbal
- reCamera HQ PoE (Ethernet + PoE)
Observação:
A versão PoE não suporta Wi-Fi e deve ser conectada à mesma rede local por meio de um switch compatível com PoE.
| reCamera 2002 Series | reCamera Gimbal | reCamera HQ PoE |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Como funciona
Pipeline de conversão de modelo (TFLite → ONNX → cvimodel)
Baixe os modelos em formato TFLite do repositório oficial do MediaPipe. Eles precisam ser convertidos para o formato .cvimodel suportado pela TPU da reCamera:
MediaPipe TFLite (FLOAT16)
│ tf2onnx (--channel_format none, keep NHWC)
▼
ONNX (FLOAT32, NHWC) ← numerical reference (cos=1.0 vs TFLite)
│ tpu-mlir model_transform + model_deploy
├─ BF16
└─ INT8 (per-channel + real-data calibration)
▼
CVIMODEL (cv181x)
Verificação de precisão
Após a conversão, os modelos são verificados por meio de uma comparação tripla (TFLite vs ONNX vs cvimodel):
| Modelo | Saída | BF16 cos | INT8 cos |
|---|---|---|---|
| detector | scores | 1.0000 | 0.9896 |
| detector | boxes | 0.9999 | 0.9748 |
| landmark | lm63 | 1.0000 | 0.9999 |
| landmark | world63 | 0.9997 | 0.8098 |
| embedder | embedding | 1.0000 | 0.9992 |
| classifier | probs | 1.0000 | 0.9978 |
Observação: Após a quantização INT8, a precisão de
world63(pontos de referência em coordenadas de mundo) apresenta alguma perda (cos=0.81), mas o resultado de classificação de gestos de ponta a ponta é consistente com o TFLite (o julgamento de categoria é confiável). Se sua aplicação depender fortemente da precisão em coordenadas de mundo, é recomendável usar a versão BF16 deste modelo.
Construindo a demonstração
Para compilar este exemplo, você precisa:
- Fazer a compilação cruzada do programa em C++ no seu PC
- Executar o executável compilado na reCamera
- Executar o script receptor em Python no seu PC
Etapa 1: Compilar o programa em C++
Antes de compilar esta solução, certifique-se de que você configurou o ambiente ReCamera-OS (versão 0.2.1 ou superior) de acordo com a documentação principal do projeto, incluindo o caminho do SDK e a cadeia de ferramentas de compilação cruzada.
Defina a variável de ambiente da cadeia de ferramentas de compilação cruzada:
export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
Clone o repositório e entre no diretório da solução para compilar:
git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/hand_gesture
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)
O executável compilado está localizado em: build/hand_gesture
Etapa 2: Preparar os arquivos de modelo
Este exemplo requer 4 arquivos de modelo .cvimodel (versões quantizadas em INT8) já fornecidos no repositório. Se você precisar converter os modelos por conta própria, consulte o Guia de conversão de modelo:
| Modelo | Nome do arquivo | Descrição |
|---|---|---|
| Detecção da palma | hand_detector_cv181x_int8.cvimodel | Modelo 1: detecção de palma SSD |
| Detecção de pontos de referência | hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel | Modelo 2: 21 pontos de referência |
| Incorporação de gestos | gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel | Modelo 3: incorporação de 128 dimensões |
| Classificação de gestos | canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel | Modelo 4: classificação em 8 classes |
Envie o executável compilado e os arquivos de modelo para /home/recamera/ na reCamera:
scp hand_gesture hand_detector_cv181x_int8.cvimodel hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel \
recamera@<reCamera_IP>:/home/recamera/ # Make sure the PC and reCamera are on the same network segment, then replace <reCamera_IP> with the corresponding IP address
Etapa 3: Configurar a reCamera
Antes de executar o programa em C++, você deve parar os serviços padrão do Node-RED porque eles ocuparão os recursos da câmera. Execute os seguintes comandos via SSH:
sudo /etc/init.d/S03node-red stop
sudo /etc/init.d/S91sscma-node stop
sudo /etc/init.d/S93sscma-supervisor stop
Etapa 4: Executar o executável na reCamera
Faça login na reCamera via SSH, conceda permissão de execução e então execute:
cd /home/recamera/
chmod +x hand_gesture
Descrição dos parâmetros
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
|---|---|---|
palm_model | Modelo de detecção da palma (obrigatório) | - |
landmark_model | Modelo de detecção de pontos de referência (obrigatório) | - |
embedder_model | Modelo de incorporação de gestos (obrigatório) | - |
classifier_model | Modelo de classificação de gestos (obrigatório) | - |
min_score | Limite de detecção da palma | 0.5 |
udp_ip | Endereço IP do PC (habilita transmissão UDP) | - |
udp_port | Número da porta UDP | - |
jpeg_w | Largura do quadro de transmissão JPEG | 320 |
jpeg_h | Altura do quadro de transmissão JPEG | 240 |
jpeg_fps | Taxa de quadros da transmissão JPEG | 10 |
skip_multi | Com múltiplas mãos (≥2), executar inferência a cada N quadros | 3 |
skip_single | Com uma única mão, executar inferência a cada quadro | 1 |
Comandos de exemplo
Uso básico (sem transmissão UDP, apenas inferência local):
sudo ./hand_gesture \
hand_detector_cv181x_int8.cvimodel \
hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel \
canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel
Uso completo (transmissão UDP + parâmetros personalizados):
sudo ./hand_gesture \
hand_detector_cv181x_int8.cvimodel \
hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel \
canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel \
0.5 \
192.168.XX.XX 5001 \
320 240 10 \
3 1
- Substitua
192.168.XX.XXpelo endereço IP real do PC que está na mesma rede que sua reCamera. A transmissão UDP só é habilitada quando ambosudp_ipeudp_portsão fornecidos. - Se o programa exibir "[Heartbeat] Before the first retrieveFrame(RGB888) call..." e então travar, reinicie a reCamera.
Etapa 5: Executar o receptor em Python no PC
No seu PC, certifique-se de que as bibliotecas Python necessárias estejam instaladas:
pip install opencv-python numpy
Entre no diretório da solução e execute o script do receptor:
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/hand_gesture
python3 tools/udp_receiver.py 5001
O PC exibirá uma janela de vídeo em tempo real, incluindo:
- Fluxo de vídeo JPEG
- Caixa de detecção da palma (retângulo azul)
- 21 pontos de referência da mão (pontos vermelhos + esqueleto conectado)
- Rótulo de classificação de gesto (nome do gesto e confiança exibidos no canto superior esquerdo)
- Informações de lateralidade (mão esquerda/direita)

Resultado de reconhecimento de gestos em tempo real no PC
Saída Esperada
No terminal da reCamera
Após a execução do programa, serão exibidos logs de desempenho de inferência:
[Perf] FPS=5.88 (inference=2.94) | palm=120.7ms | landmark=169.1ms | gesture=0.6ms | total=290.4ms | avg_hands=1.00
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.43,0.34,0.69,0.69) score=0.85
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=80.7
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.45,0.36,0.72,0.73) score=0.85
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.45,0.36,0.72,0.73) score=0.85
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=82.0
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.45,0.41,0.72,0.77) score=0.88
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.45,0.41,0.72,0.77) score=0.88
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=81.9
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.47,0.42,0.73,0.76) score=0.81
[Perf] FPS=5.93 (inference=2.97) | palm=120.6ms | landmark=177.2ms | gesture=0.6ms | total=298.4ms | avg_hands=1.00
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.47,0.42,0.73,0.76) score=0.81
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=81.8
Note: The palm model requires a 192×192 input, which is below the minimum scaling resolution of the VPSS. Therefore, CH0 uses 640×480 (supported by the VPSS), and the model internally scales it to 192×192 via software letterbox.
Erro de acesso à câmera
Se você vir um erro "No camera" ou "Camera device not found":
- Certifique-se de que os serviços do Node-RED estejam parados (veja a Etapa 3)
- Verifique a conexão da câmera
Falha na conexão UDP
Se o PC não receber dados:
- Confirme se o PC e a reCamera estão na mesma rede
- Verifique as configurações de firewall no PC
- Certifique-se de que a porta UDP não esteja bloqueada
- Use
pingpara testar a conectividade entre os dispositivos
Confiança anormal no reconhecimento de gestos
Se a confiança do gesto reconhecido estiver claramente errada:
- Confirme se o patch de softmax em C++ após o modelo classificador foi implementado corretamente
- Verifique se a saída ONNX (contendo Softmax) não foi usada por engano em vez da saída cvimodel (logits)
Estrutura do código C++
hand_gesture/
├── main/
│ ├── main.cpp # Entry: get frame → mmap → inference → UDP push
│ ├── hand_detector.{h,cpp} # Model 1: palm detection (SSD post-processing + NMS)
│ ├── hand_landmarker.{h,cpp} # Model 2: 21 landmarks (ROI warpAffine)
│ ├── gesture_recognizer.{h,cpp}# Model 3+4: embedder + classifier (with softmax patch)
│ ├── gesture_math.{h,cpp} # letterbox / math utilities
│ ├── engine_utils.h # tensor packing helpers
│ └── hand_types.h # data structures + UDP POD protocol
├── tools/udp_receiver.py # Python host receiver
└── CMakeLists.txt
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.