Pular para o conteúdo principal

Desenvolvimento de IA e NPU

Esta página abrange modelos do lado da aplicação, bibliotecas de runtime e projetos de referência. Para builds em C/C++, use recamera_pro_toolchain; você não precisa compilar o sistema completo. Caminhos como project/app/rkai referem-se a partes internas do pacote de código-fonte completo e são fornecidos aqui como referências ao pacote-fonte.

O RV1126B possui uma NPU dedicada. O SDK contém três caminhos independentes de desenvolvimento de IA. Escolher o caminho correto logo no início pode economizar bastante tempo.

CaminhoLocalizaçãoCaso de usoO que você faz
RKNN Runtime (C API)media/rknn-llm-mk/, project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.hExecutar seu próprio modelo de detecção / classificação / segmentaçãoConverter ONNX para .rknn em um PC e então executar inferência por meio da C API na placa
ROCKIVA (biblioteca de algoritmos empacotada)media/iva/iva/Detecção pronta de rosto, pessoa, pet e outrosChamar rockiva_*_api.h e usar os modelos .data incluídos
RKLLM (modelos de linguagem / multimodais grandes)media/rknn-llm-mk/rknn-llm/, project/app/rkllm-inference/Executar um LLM / VLM na placaConverter para .rkllm com rkllm-toolkit e executar com librkllmrt.so na placa

1. RKNN Runtime​

Bibliotecas de Runtime e Headers​

Cópias disponíveis no SDK:

media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/multimodal_model_demo/deploy/3rdparty/librknnrt/
├── Linux/librknn_api/include/rknn_api.h # C API header
├── Linux/librknn_api/include/rknn_matmul_api.h # Matrix multiplication API
├── Linux/librknn_api/aarch64/librknnrt.so # aarch64 runtime
├── Android/librknn_api/arm64-v8a/librknnrt.so
└── Android/librknn_api/armeabi-v7a/librknnrt.so

media/iva/iva/librockiva/rockiva-rv1126b-Linux/lib/librknnrt.so
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/aiisp_relate/librknnrt_64bit.so
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/aiisp_relate/librknnrt_32bit.so

project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h # Header used by applications
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_custom_op.h # Custom operators
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_matmul_api.h

No dispositivo, a biblioteca de runtime é /oem/usr/lib/librknnrt.so, que é adicionada a LD_LIBRARY_PATH por /etc/profile.d/RkEnv.sh.

A correspondência de versões é obrigatória: RKNN-Toolkit2 (ferramenta de conversão no PC), rknn_api.h e librknnrt.so devem usar versões compatíveis. A base interna para o firmware de produção da Seeed é RKNN 2.3.2 (target_platform='rv1126b'). A librknnrt.so incluída no SDK pode ser de uma versão diferente; use /oem/usr/lib/librknnrt.so no dispositivo como fonte da verdade. Não a substitua por uma biblioteca baixada separadamente ou copiada de outra placa.

Antes da implantação, verifique a versão no dispositivo (a saída exata do comando ainda precisa de verificação em hardware):

# strings /oem/usr/lib/librknnrt.so | grep -i "librknnrt version"
# cat /sys/kernel/debug/rknpu/version 2>/dev/null || dmesg | grep -i rknpu

Adicione /oem/usr/lib ao RUNPATH ao fazer o link: -Wl,-rpath,/oem/usr/lib. Não sobrescreva a biblioteca no dispositivo.

Configuração dos Núcleos da NPU​

Máscaras de núcleo disponíveis em rknn_api.h:

ValorSignificado
RKNN_NPU_CORE_AUTOSelecionar automaticamente
RKNN_NPU_CORE_0Usar apenas o núcleo 0
RKNN_NPU_CORE_0_1Usar os núcleos 0 + 1 (rkllm-inference usa 2 como argumento)
RKNN_NPU_CORE_0_1_2Usar todos os três núcleos (passar 3)

Outras flags comuns incluem RKNN_FLAG_PRIOR_HIGH/MEDIUM/LOW (prioridade), RKNN_FLAG_ASYNC_MASK (execução assíncrona), RKNN_FLAG_COLLECT_PERF_MASK (coleta de desempenho), RKNN_FLAG_MEM_ALLOC_OUTSIDE (memória externa) e RKNN_FLAG_SHARE_WEIGHT_MEM (compartilhar pesos entre modelos).

Conversão de Modelo (em um PC)​

O SDK não inclui o RKNN-Toolkit2. Configure um ambiente Python separado em um host Linux x86_64:

# An isolated conda or venv environment is recommended
pip install rknn-toolkit2==2.3.2

Esboço do script de conversão:

from rknn.api import RKNN

rknn = RKNN(verbose=True)
rknn.config(
mean_values=[[0, 0, 0]],
std_values=[[255, 255, 255]],
target_platform='rv1126b', # Required; do not leave this unset
)
rknn.load_onnx(model='model.onnx')
rknn.build(do_quantization=False) # Establish an FP16 baseline first
rknn.export_rknn('model.rknn')

Diretrizes:

  • Estabeleça primeiro uma base em FP16, depois verifique se a inferência funciona e confira a acurácia antes de considerar quantização em INT8.
  • INT8 requer uma lista representativa de imagens de calibração, um caminho por linha. Mantenha o conjunto de calibração separado do conjunto de validação.
  • Mantenha metadados .rknn.json com o mesmo nome junto ao modelo exportado, incluindo layout de entrada, normalização, ordem de cores, política de redimensionamento, semântica de saída e pós-processamento. Isso é necessário para implantação e depuração.
  • Não adivinhe os parâmetros de pré-processamento do modelo. Copie mean/std, tamanho de entrada, NCHW/NHWC e RGB/BGR do script de treinamento ou exportação.
  • Uma conversão bem-sucedida significa apenas que um .rknn compatível com RV1126B foi produzido; isso não prova a acurácia do modelo nem a correção em runtime. Verifique esses pontos separadamente.

Inferência no Dispositivo com a C API​

#include "rknn_api.h"

rknn_context ctx = 0;
rknn_init(&ctx, model_data, model_size, 0, NULL);

rknn_input_output_num io_num;
rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_IN_OUT_NUM, &io_num, sizeof(io_num));

rknn_set_core_mask(ctx, RKNN_NPU_CORE_0_1);

rknn_input in[1] = {0};
in[0].type = RKNN_TENSOR_UINT8;
in[0].fmt = RKNN_TENSOR_NHWC;
in[0].size = width * height * 3;
in[0].buf = rgb_buffer;
rknn_inputs_set(ctx, 1, in);

rknn_run(ctx, NULL);

rknn_output out[1] = {0};
out[0].want_float = 1;
rknn_outputs_get(ctx, 1, out, NULL);
/* ... post-processing ... */
rknn_outputs_release(ctx, 1, out);
rknn_destroy(ctx);

Para uma aplicação usando a C API, comece com o exemplo de RKNN em recamera_pro_toolchain. Configurar manualmente o sysroot, caminhos de headers e flags de link pode introduzir bibliotecas que não correspondem ao firmware; primeiro use o exemplo para estabelecer um build conhecido como correto.

Não use rknn-toolkit-lite2 (Python) para escrever uma aplicação C/C++ no dispositivo. Ele é destinado a validação rápida; aplicações de produção devem usar a C API.

Modelos de Detecção Existentes​

project/app/recamera_ipc/model/rknn/ contém modelos e metadados que podem ser usados como referência:

ArquivoDescrição
yolox_s.rknn + yolox_s.jsonDetecção de objetos YOLOX-S
nanodet-plus-m_416.rknn + nanodet-plus-m_416.jsonDetecção NanoDet-Plus-M 416×416

Os arquivos .json contêm metadados relacionados (definições de entrada/saída, limiares e parâmetros de pós-processamento). Crie metadados equivalentes para o seu próprio modelo se quiser que ele seja carregado no framework de inferência recamera_ipc. O código relacionado está em project/app/recamera_ipc/common/rc_infer/, rc_model/ e rockiva/.

Projetos de Referência​

CaminhoConteúdo
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_vlm.cppExemplo de VLM (compreensão imagem-texto)
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_vlm_vision.cppExemplo de VLM apenas visão
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_llm.cppExemplo de LLM
project/app/rkai/rkai/rkai_VLM/, rkai_LLM/Bibliotecas wrapper RKAI (CMake, com include/ e src/)
project/app/rkai/rkai/app_conf/{config,inputs}Configuração de runtime e amostras de entrada
project/app/rkai/rkai/RkLunch.shScript de inicialização
project/app/testdemo/yoloworld_demo/Demo YOLO-World ponta a ponta (com 3rdparty e resources)
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/rkllm_api_demo/Exemplo mínimo da API RKLLM
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/multimodal_model_demo/Exemplo multimodal completo (incluindo deploy/3rdparty)

Documentação: project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md (uma versão em inglês está disponível).

2. ROCKIVA​

Localizado em media/iva/iva/, incluindo CMakeLists.txt, librockiva/ e models/.

Pacote RV1126B:

media/iva/iva/librockiva/rockiva-rv1126b-Linux/
├── include/
│ ├── rockiva_common.h # Common types and initialization
│ ├── rockiva_one_api.h # Unified API (most commonly used)
│ ├── rockiva_det_api.h # Detection
│ ├── rockiva_face_api.h # Face processing
│ ├── rockiva_ba_api.h # Behavior analysis
│ └── rockiva_image.h # Image structures
├── lib/librockiva.so
├── lib/librknnrt.so # Includes another copy of the RKNN runtime
└── lib64/

Dados de modelo:

media/iva/iva/models/rockiva_data_rv1126b/
├── iva_object_detection_pfp.data # Person / face / pet detection
├── iva_object_detection_v3_pfp.data
└── iva_object_detection_v3_cls8.data # 8-class detection

Faça o link com -lrockiva -lrknnrt e passe o diretório de modelos .data para a API de inicialização em tempo de execução.

O principal benefício do ROCKIVA é que ele elimina a necessidade de treinar e pós-processar o seu próprio detector: ele retorna diretamente bounding boxes de pessoa / rosto / pet. É adequado para aprimorar detecção de movimento, alertas de pessoa, detecção de queda e recursos semelhantes. Um projeto fall_detect neste SDK também pode servir como referência.

Documentação: docs/zh/npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf. (Não há categoria npu_iva em docs/en; apenas o manual em chinês está incluído.)

recamera_ipc já contém código de integração ROCKIVA em project/app/recamera_ipc/common/rockiva/.

3. RKLLM (Modelos de Linguagem Grandes no Dispositivo)​

Conteúdo do SDK​

media/rknn-llm-mk/rknn-llm/:

Diretório / arquivoConteúdo
rkllm-runtime/Linux/Runtime no dispositivo (librkllmrt.so)
rkllm-toolkit/Ferramentas de conversão de modelo no PC (packages/, examples/)
examples/rkllm_api_demo/Exemplo de LLM apenas texto
examples/multimodal_model_demo/Exemplo multimodal imagem-texto (inclui deploy/3rdparty)
examples/rkllm_server_demo/Exemplo de implantação em servidor
doc/Rockchip_RKLLM_SDK_CN_1.2.3.pdf / _EN_Manuais oficiais do RKLLM SDK 1.2.3
rknpu-driver/rknpu_driver_0.9.8_20241009.tar.bz2Pacote do driver de kernel da NPU
benchmark.md, CHANGELOG.md, README.mdBenchmarks de desempenho e registro de alterações

O wrapper do Makefile é media/rknn-llm-mk/Makefile; ele é compilado como parte de ./build.sh media.

Aplicativo: rkllm-inference​

project/app/rkllm-inference/ (habilitado com RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y) produz dois binários:

  • rkllm_inference_demo: inferência interativa imagem-texto
  • rkllm_benchmark_demo: benchmark de inferência de execução única
make -C project/app/rkllm-inference
# Outputs: project/app/rkllm-inference/out/bin/{rkllm_inference_demo,rkllm_benchmark_demo}

Execute com:

rkllm_inference_demo \
<image_path> <encoder_model_path> <llm_model_path> \
<max_new_tokens> <max_context_len> <rknn_core_num> \
[img_start] [img_end] [img_content]
ArgumentoSignificado
image_pathImagem de entrada
encoder_model_pathCodificador de visão .rknn
llm_model_pathModelo de linguagem .rkllm
max_new_tokensNúmero máximo de tokens gerados
max_context_lenComprimento do contexto
rknn_core_num2 → RKNN_NPU_CORE_0_1; 3 → RKNN_NPU_CORE_0_1_2; qualquer outro valor → AUTO
img_start/img_end/img_contentTokens especiais de visão; por padrão, usam tokens no estilo Qwen-VL vision_start, vision_end e image_pad

A entrada interativa suporta 0 / 1 para prompts de exemplo embutidos, texto personalizado, perguntas imagem-texto prefixadas com <image>, clear para limpar o cache de KV e exit para sair.

A saída do benchmark inclui carregamento do modelo, pré-processamento, codificação de visão, TTFT, decodificação, tempo fim-a-fim e throughput. prefill_time, decode_time e memory_usage vêm de RKLLMPerfStat do RKLLM. Após a codificação de visão, ele descarrega explicitamente o codificador antes de carregar o LLM para reduzir a pressão de memória nesta plataforma limitada.

Dependências: librknnrt.so, librkllmrt.so e OpenCV da plataforma de destino. Ele reutiliza rknn_api.h de project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h.

Se o seu VLM usar tokens de placeholder de visão diferentes, passe os valores corretos de img_start / img_end / img_content em tempo de execução. Caso contrário, a saída pode estar incorreta.

Observações sobre Memória e Viabilidade​

O RV1126B tem muito menos memória do que uma plataforma típica de implantação de LLM. Antes de executar um LLM / VLM:

  • Use rkllm_benchmark_demo para verificar memory_usage e garantir que o modelo não acionará OOM.
  • A configuração da placa define RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M", que é uma região CMA pequena; modelos grandes consomem principalmente memória regular do sistema e memória da NPU.
  • A quantização INT4 / INT8 geralmente é necessária; modelos FP16 provavelmente não caberão.

4. AI-ISP​

RK_AIISP_MODEL=NONE significa que o AI-ISP não está habilitado nesta configuração de placa, embora o caminho de código esteja presente:

  • media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/ (inclui librknnrt_32bit.so / librknnrt_64bit.so)
  • Exemplos: media/samples/example/demo/sample_demo_aiisp.c, sample_demo_dual_aiisp.c
  • Testes de estresse: sample_demo_aiisp_stresstest.c, sample_demo_dual_aiisp_stresstest.c
  • Arquivos IQ relacionados a AINR estão em iqfiles/isp35/ainr/

Para habilitar o AI-ISP, defina RK_AIISP_MODEL para um modelo específico na configuração da placa e forneça os recursos correspondentes.

5. Testes de Desempenho e Estresse​

FerramentaCaminho
Teste de estresse da NPUproject/app/recamera_utils/stress_test/npu_stress.py
Teste de estresse da CPUproject/app/recamera_utils/stress_test/cpu_stress.py
Teste de estresse de eMMC / SDproject/app/recamera_utils/stress_test/emmc_sd_stress.py
Teste de EMCproject/app/recamera_utils/stress_test/emc_test.py
Benchmark RKLLMrkllm_benchmark_demo

Antes de executar uma carga de trabalho de IA sustentada, avalie o comportamento térmico e de energia. Períodos longos de carga total da NPU podem acionar throttling térmico; consulte docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf.

Fluxo de Trabalho de Desenvolvimento Recomendado​

  1. Em um PC, converta ONNX para .rknn para target_platform='rv1126b' com RKNN-Toolkit2 2.3.2; comece com FP16.
  2. Escreva um aplicativo mínimo com rknn_api.h e verifique na placa se o modelo carrega e retorna saída. Comece com uma imagem estática, sem a câmera.
  3. Verifique a acurácia comparando as saídas com ONNX no mesmo conjunto de entrada.
  4. Adicione o fluxo de vídeo: obtenha quadros NV12 do rockit → converta para RGB / redimensione com RGA → passe para a NPU. Veja Desenvolvimento de Vídeo e ISP.
  5. Para detecção geral de pessoa / rosto, avalie o ROCKIVA antes de implementar a mesma funcionalidade por conta própria.
  6. Considere quantização INT8 e otimização multi-core (RKNN_NPU_CORE_0_1) somente depois que o pipeline estiver funcionando.

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...