Pular para o conteúdo principal

Guia de uso dos pinos GPIO da reCamera Pro

Introdução​

Este artigo descreve como usar pinos GPIO na reCamera Pro. Você aprenderá como determinar o pino GPIO alvo usando a fórmula de cálculo do número do pino, exportar e configurar a direção e o nível do pino via interface sysfs e usar scripts Python para controlar saídas GPIO ou ler níveis de entrada.

nota

Na reCamera Pro, há apenas dois GPIOs de uso geral expostos, e sua tensão de saída varia de 12 V a 21 V (dependendo da entrada DC-IN), o que não é adequado para a maioria dos dispositivos. No entanto, você pode reconfigurar os pinos UART ou CAN na interface de expansão como GPIOs de uso geral. Esses pinos fornecem um nível padrão de 3,3 V.

Localizando pinos GPIO​

Primeiro, consulte as imagens abaixo para encontrar as posições dos pinos GPIO de que você precisa:

Diagrama da interface de expansão Diagrama dos pinos CAN

Fórmula de cálculo do número do pino​

O número do pino GPIO é calculado usando a seguinte fórmula:

GPIO bank × 32 + offset within bank

O deslocamento dentro do banco é calculado como: número do grupo × 8 + número do pino dentro do grupo.

Por exemplo, para GPIO5_A2:

  • O número do banco é 5
  • O deslocamento dentro do banco é 0 × 8 + 2 = 2

Portanto, o número do pino é:

5 × 32 + 2 = 162

O mapeamento de letras de banco para números é o seguinte:

LetraNúmero
A0
B1
C2
D3
......

Exportando um pino GPIO​

Primeiro, você precisa acessar o terminal do dispositivo. Você pode fazer isso de uma das seguintes maneiras:

  1. Conectar-se ao dispositivo via SSH
  2. Usar o recurso de terminal na WebUI
cd /sys/class/gpio

Exportar o pino GPIO​

echo 162 > export

Definir a direção do pino GPIO​

A direção do pino oferece suporte aos seguintes dois modos:

  • Saída: out
  • Entrada: in (modo padrão)
echo out > direction

Definir o nível do pino GPIO​

O nível oferece suporte aos seguintes dois estados:

  • Nível alto: 1
  • Nível baixo: 0
echo 1 > value

Referência de código em Python​

O script Python a seguir demonstra como controlar um pino GPIO para gerar níveis alto e baixo:

import os
import time

GPIO = 162 # The GPIO pin number calculated earlier

GPIO_PATH = f"/sys/class/gpio/gpio{GPIO}"

def write_file(path, value):
with open(path, "w") as f:
f.write(str(value))

# 1. Export the GPIO
if not os.path.exists(GPIO_PATH):
write_file("/sys/class/gpio/export", GPIO)
time.sleep(0.1) # Wait for export to complete

# 2. Set to output mode (use 'in' for input mode)
write_file(f"{GPIO_PATH}/direction", "out")

# 3. Set high level
write_file(f"{GPIO_PATH}/value", 1)
time.sleep(1)

# 4. Set low level
write_file(f"{GPIO_PATH}/value", 0)
time.sleep(1)

# To read the pin level, you can use the following code:
# with open(f"/sys/class/gpio/gpio{GPIO}/value", "r") as f:
# value = f.read().strip()
# print(value)

Recursos​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes opções de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...