Pular para o conteúdo principal

Integração da reCamera Pro com Home Assistant: Alerta com Foto Disparado por Som

Introdução​

Este wiki explica como integrar a reCamera Pro com o Home Assistant (HA) para enviar automaticamente uma mensagem personalizada e um snapshot atual da câmera para o painel do Home Assistant quando um som específico for detectado. Usando o protocolo MQTT para comunicação bidirecional, quando a reCamera Pro detecta um som especificado (por exemplo, "help") com um nível de confiança acima de um limite, ela envia automaticamente uma mensagem de alerta e uma imagem ao vivo para o HA.

Preparação de Hardware​

  • Um host executando Home Assistant (suporta implantação via Docker, HA OS ou venv)
  • Um dispositivo reCamera Pro
reCamera Pro

Instalando o Add-on da reCamera no HA​

Vamos adicionar um add-on da reCamera ao Home Assistant para exibir mensagens e imagens da reCamera Pro no HA. Duas formas de instalação estão disponíveis: script de instalação automática (recomendado) e instalação manual.

Método 1: Script de Instalação Automática (Recomendado)​

Baixe o script install.py, execute-o e entre no diretório de configuração do HA para concluir toda a instalação automaticamente.

# Download install.py (includes all files, no additional downloads needed)
python3 install.py

# Or specify the configuration directory directly (non-interactive)
python3 install.py /home/zsz/HA/config

O script irá automaticamente:

  1. Copiar o código da integração para custom_components/recamera_chat/
  2. Copiar os arquivos de frontend para www/recamera_chat/
  3. Adicionar as configurações recamera_chat e panel_custom ao configuration.yaml (faz backup automático do original)
  4. Verificar se todos os arquivos estão no lugar
dica

O script é compatível com Linux / Windows / macOS e funciona com todos os métodos de implantação, incluindo Docker, HA OS e venv.

Após a instalação, pule para Etapa 4: Reinicie o Home Assistant.

Método 2: Instalação Manual​

Etapa 1: Baixar o Pacote de Implantação​

Baixe o pacote de implantação recamera_chat.zip e extraia-o. A estrutura de diretórios extraída é a seguinte:

recamera_chat/
└── custom_components/
└── recamera_chat/
└── __init__.py
└── const.py
└── manifest.json
└── services.yaml
└── www/
└── recamera_chat/
└── panel.js
└── panel.html
└── configuration_snippet.yaml

Etapa 2: Copiar Arquivos para o Diretório de Configuração do HA​

Copie as pastas custom_components e www para o diretório de configuração do Home Assistant.

nota

A localização do diretório de configuração do HA depende do seu método de instalação:

  • HA OS: Acessível via Samba ou SSH em /config
  • Docker: O diretório de configuração montado (por exemplo, /home/zsz/HA/config)
  • venv: Seu diretório de instalação do HA
perigo

www/ e custom_components/ são diretórios irmãos e ambos devem ser colocados diretamente no diretório raiz de configuração. Não coloque www/ dentro de custom_components/, caso contrário a barra lateral não será exibida.

Exemplo de Implantação com Docker:

# Assuming the HA configuration directory is /home/zsz/HA/config
cd /home/zsz/HA/config

# Copy the integration files
cp -r recamera_chat/custom_components/recamera_chat custom_components/

# Copy the frontend files
cp -r recamera_chat/www/recamera_chat www/

A estrutura de diretórios após a cópia:

/config/
└── custom_components/
└── recamera_chat/
└── __init__.py
└── const.py
└── manifest.json
└── services.yaml
└── www/
└── recamera_chat/
└── panel.js
└── panel.html
└── images/ # Images are automatically saved here
└── configuration.yaml

Etapa 3: Editar configuration.yaml​

Adicione a seguinte configuração ao configuration.yaml do HA:

# ===== reCamera Chat (MQTT Bidirectional Chat) =====
recamera_chat:
broker: 127.0.0.1 # MQTT broker address (127.0.0.1 if HA and broker are on the same host)
port: 1883 # MQTT broker port
# username: youruser # Uncomment and fill in if authentication is required
# password: yourpass
topic_in: recamera/chat/to_ha # reCamera publishes to this topic -> HA receives
topic_out: recamera/chat/to_camera # HA panel sends -> reCamera subscribes to this topic
message_field: "" # Leave empty = auto-extract message/text/payload/msg/content
max_history: 200 # Maximum number of message history entries

panel_custom:
- name: recamera-chat
sidebar_title: reCamera
sidebar_icon: mdi:camera
url_path: recamera-chat
module_url: /local/recamera_chat/panel.js?v=13
require_admin: false
atenção

O número de versão em module_url (por exemplo, ?v=13) deve corresponder ao número de versão no arquivo panel.js. Se os números de versão não corresponderem, o navegador pode carregar um cache antigo, fazendo com que o painel não seja exibido.

Etapa 4: Reinicie o Home Assistant​

Reinicie o HA para aplicar a configuração:

  • Interface web: Settings -> System -> Ícone de energia (canto superior direito) -> Restart
  • Linha de comando (Docker): docker restart homeassistant

Etapa 5: Verificar a Implantação​

  1. Após a conclusão da reinicialização, a aba reCamera (com um ícone de câmera) deve aparecer na barra lateral do HA.
  2. Clique nela para ver a interface de chat, com o status Connected no canto superior direito.
  3. Digite um texto na caixa de entrada e pressione Enter ou clique no botão Send.
  4. O lado da reCamera que assina recamera/chat/to_camera deve receber a mensagem.
atenção

Se a aba reCamera não aparecer na barra lateral após a reinicialização, faça a solução de problemas na seguinte ordem:

  1. Verifique se www/recamera_chat/panel.js está localizado sob o diretório www/ na raiz de configuração (não em custom_components/www/)
  2. Verifique se o configuration.yaml contém o bloco de configuração panel_custom
  3. Verifique se o número de versão ?v=13 em panel.js corresponde ao número de versão em module_url no configuration.yaml
  4. Pressione Ctrl+F5 para forçar a atualização do navegador e limpar o cache

Configurando a reCamera Pro​

Como este exemplo exige que a câmera tire fotos, você precisa parar primeiro o processo principal da reCamera Pro para liberar os recursos da câmera. Execute o seguinte comando:

pkill -x rkipc

Após parar o processo principal, baixe o programa em Python: Programa da reCamera

Modificar Parâmetros de Configuração do Programa​

Após baixar o programa, você precisa modificar os seguintes parâmetros para que ele seja executado corretamente:

# ===================== MQTT Configuration =====================

MQTT_HOST = "192.168.6.215" # MQTT Broker Address
MQTT_PORT = 1883 # MQTT Broker Port
TARGET_SOUND = "help" # Name of the sound to detect
CONFIDENCE_THRESHOLD = 94.0 # Trigger threshold, unit: percentage
MQTT_MESSAGE = "Someone is calling for help!!" # Message to send when triggered
  • MQTT_HOST: Endereço do Broker MQTT, preencha com o endereço IP do seu host HA
  • MQTT_PORT: Porta do Broker MQTT, preencha com 1883
  • TARGET_SOUND: Nome do som a ser detectado, preencha com "help"
  • CONFIDENCE_THRESHOLD: Limite de disparo, unidade: porcentagem, preencha com 94.0. Mensagens e imagens só serão enviadas se a confiança exceder esse valor.
  • MQTT_MESSAGE: Mensagem a ser enviada quando disparar; você pode preencher com o conteúdo que deseja exibir no painel do HA.

Enviar o Código para a reCamera Pro e Executar​

  1. Envie o código modificado para a reCamera Pro usando o seguinte comando:
scp voice_capture.py root@<device_IP>:/userdata
  1. Execute o seguinte comando para rodar o código:
python3 ./voice_capture.py

Resultados Esperados​

  1. Após iniciar o programa de detecção de som, a reCamera Pro monitora continuamente os sons ambientes.
  2. Quando o som especificado (por exemplo, "help") for detectado com um nível de confiança acima do limite, ela captura automaticamente a cena atual.
  3. Ela envia uma mensagem de alerta personalizada e uma imagem para o Home Assistant via MQTT.
  4. O painel da reCamera na barra lateral do HA exibe a mensagem e a imagem recebidas.

Solução de Problemas​

ProblemaPossível CausaSolução
Nenhuma aba reCamera na barra lateral do HACaminho de arquivo incorreto ou configuração não aplicadaVerifique o caminho www/recamera_chat/panel.js e a configuração do configuration.yaml
Painel mostra "Disconnected"Falha na conexão MQTTVerifique se o endereço e a porta do broker MQTT estão corretos
Detecção de som sem respostaMicrofone não conectado ou permissões insuficientesConfirme se o microfone USB está conectado, verifique o dispositivo de áudio na reCamera Pro
Imagem não exibidaRecurso da câmera ocupadoConfirme se pkill -x rkipc foi executado para liberar a câmera

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes níveis de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...