Análise de Rosto via UDP com reCamera
Introdução
Esta demonstração mostra como construir um sistema de análise de rosto em tempo real usando a reCamera. O sistema realiza:
- Detecção de Rosto: Usando o modelo de detecção de rosto YOLO
- Análise de Atributos: Estimativa de idade, gênero e raça usando o modelo FairFace
- Reconhecimento de Emoções: Detecção de emoções em 7 classes
- Transmissão UDP: Envia quadros JPEG com metadados de detecção para o PC via UDP
O aplicativo em C++ é executado na reCamera e envia quadros de vídeo juntamente com os resultados de detecção (caixas delimitadoras, atributos) por meio de UDP. Um script receptor em Python executado no seu PC exibe o fluxo de vídeo anotado em tempo real.
Principais recursos:
- Detecção de rosto em tempo real com controle de limiar de confiança
- Análise de múltiplos atributos por rosto (gênero, idade, raça, emoção)
- Transmissão UDP eficiente com compactação JPEG
- Inferência com pulo de quadros para reduzir a carga de CPU/TPU
- Estatísticas de desempenho detalhadas

Configuração da Demo
Para configurar esta demonstração, você precisa:
- Fazer a cross-compilação do programa em C++ no seu PC
- Executar o executável compilado na reCamera
- Executar o script receptor em Python no seu PC
1. Compilar o Programa em C++
Antes de compilar esta solução, certifique-se de que você configurou o ambiente ReCamera-OS de acordo com a documentação principal do projeto.
Defina as seguintes variáveis de ambiente para o ambiente de compilação do ReCamera-OS antes de executar cmake:
export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
Primeiro, certifique-se de que você tem os modelos necessários:
yolo_face.cvimodel- modelo de detecção de rosto YOLOage_gender_race.cvimodel- modelo FairFace para idade/gênero/raçaemotion.cvimodel- modelo de reconhecimento de emoções
Você pode baixar estes três arquivos de modelo a partir do lançamento sscma-example-sg200x v1.0.1, ou treinar seus próprios modelos e então quantizá-los/convertê-los para o formato .cvimodel.
Navegue até o diretório da solução e compile:
git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)
O executável compilado estará em: build/face_udp
O repositório inclui modelos pré-compilados na pasta da solução:
yolo-face_mixfp16.cvimodelage_gender_race_bf16.cvimodelemotion_bf16.cvimodel
2. Configurar a reCamera
Antes de executar o programa em C++, você deve parar os serviços padrão do Node-RED, pois eles ocupam os recursos da câmera. Execute os seguintes comandos via SSH:
sudo mv /etc/init.d/S03node-red /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S91sscma-node /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S93sscma-supervisor /etc/init.d/disable/
3. Executar o Executável na reCamera
Envie o executável compilado e os modelos para /home/recamera/ na reCamera e então execute:
chmod +x face_udp
./face_udp <yolo_face.cvimodel> <age_gender_race.cvimodel> <emotion.cvimodel> [single|multi] [threshold] [skip] [udp_ip] [udp_port] [log_every_n_infer]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
|---|---|---|
yolo_face.cvimodel | Modelo de detecção de rosto YOLO (obrigatório) | - |
age_gender_race.cvimodel | Modelo FairFace (obrigatório) | - |
emotion.cvimodel | Modelo de emoções (obrigatório) | - |
single|multi | Tipo de head YOLO | multi |
threshold | Limiar de detecção | 0.5 (multi) / 0.7 (single) |
skip | Inferência a cada N quadros | 3 (multi) / 1 (single) |
udp_ip | Endereço IP do PC para UDP | - |
udp_port | Número da porta UDP | - |
log_every_n_infer | Imprimir log a cada N inferências | 20 |
Comandos de Exemplo
Uso básico (sem transmissão UDP):
./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bf16.cvimodel
Com transmissão UDP:
./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bfpf16.cvimodel multi 0.5 3 192.168.31.100 5001
Lembre-se de substituir 192.168.31.100 pelo endereço IP real do seu PC na mesma rede da reCamera.
4. Executar o Receptor em Python no PC
No seu PC, certifique-se de que o Python com as bibliotecas necessárias está instalado:
pip install opencv-python numpy
Navegue até o diretório da solução e execute:
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
python3 udp_receiver.py


Saída Esperada
No Terminal da reCamera
O programa exibirá estatísticas de desempenho em tempo real a cada 2 segundos:
========== Performance Stats (Last 2 Seconds) ==========
Video FPS: 30.2 | UDP FPS: 9.8
Frames: 300 | Inferences: 100
Average YOLO Timing:
Preprocess: 0.9 ms
Inference: 35.5 ms
Postprocess: 32.3 ms
Total: 68.7 ms
Average Attribute/Emotion Overhead:
mmap: 1.2 ms
AGR: 45.3 ms/frame | 45.3 ms/face
EMO: 12.1 ms/frame | 12.1 ms/face
UDP Send:
avg_send: 2.1 ms | throughput: 850.5 kbps
======================================
Na Janela do Receptor em Python
O PC exibirá uma janela mostrando:
- Fluxo de vídeo ao vivo com quadros JPEG
- Caixas delimitadoras de rosto (retângulos verdes)
- Rótulos de atributos no canto superior esquerdo:
- Gênero (Masculino/Feminino)
- Faixa etária
- Classificação de raça
- Emoção (angry/disgust/fear/happy/sad/surprise/neutral)
Solução de Problemas
Erro de Acesso à Câmera
Se você vir o erro "No camera":
- Certifique-se de que os serviços do Node-RED estão parados (veja a Etapa 2 acima)
- Verifique a conexão da câmera
Falha na Conexão UDP
Se o PC não receber dados:
- Verifique se o PC e a reCamera estão na mesma rede
- Verifique as configurações de firewall no PC
- Confirme se a porta UDP 5001 não está bloqueada
- Teste com
pingentre os dispositivos
Erro ao Carregar o Modelo
Se o modelo não carregar:
- Verifique se os arquivos de modelo foram enviados para
/home/recamera/ - Verifique as permissões de arquivo com
ls -la - Certifique-se de que há espaço de armazenamento suficiente
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.