Pular para o conteúdo principal

reComputer AI Industrial R2000 Gravar OS

A série reComputer AI Industrial R2000 é alimentada por Raspberry Pi CM5 e pelo acelerador de IA Hailo-8; este sistema de IA de borda compacto oferece 26 TOPS para processamento de visão multicanais em tempo real. Com uma CPU Cortex-A76 quad-core, até 16GB de RAM, 64GB de eMMC e uma interface versátil, garante integração perfeita em aplicações industriais de IA.

Requisitos de Hardware

Você precisa preparar o seguinte hardware

  • reComputer AI Industrial R2000 x 1
  • Computador Host (Windows/Mac/Linux) x 1
  • Cabo Ethernet x 1
  • Adaptador de energia (12V-24V) BYO
  • Cabo USB Tipo-C x 1

Requisitos de Software

Gravar o OS

Para computador host Windows

  • Passo 1. Baixe o software Raspberry Pi Imager por este link

  • Passo 2. Abra o software Raspberry Pi Imager

pir

  • Passo 3. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options

pir

  • Passo 4. Clique em CHOOSE OS e selecione o seu OS preferido

pir

NOTA: Você pode selecionar outros sistemas operacionais como 64-bit Ubuntu navegando em Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:

Ubuntun for raspberry-pi

  • Passo 5. Clique em CHOOSE STORAGE

  • Passo 6. Por fim, clique em WRITE

pir

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído.

Para computador host MAC

cuidado

Você precisa instalar o homebrew antes de prosseguir com as etapas a seguir. Abra um terminal e digite brew -V para verificar se você configurou corretamente o ambiente do homebrew; você deverá ver a versão do ambiente homebrew que instalou.

  • Passo 1. Baixe e instale o aplicativo Raspberry Pi Imager visitando este link

  • Passo 2. Abra o aplicativo Raspberry Pi Imager

pir

  • Passo 3. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options

pir

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o Wi-Fi, definir configurações locais e muito mais

  • Passo 4. Clique em CHOOSE OS e selecione o seu OS preferido

pir

NOTA: Você pode selecionar outros sistemas operacionais como 64-bit Ubuntu navegando em Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:

Ubuntun for raspberry-pi

  • Passo 5. Clique em CHOOSE STORAGE

  • Passo 6. Por fim, clique em WRITE

pir

Para computador host Linux

  • Passo 1. Baixar o snap
sudo apt install snap
  • Passo 2. Baixar o rpi-imager
snap install rpi-imager
  • Passo 3. Abrir o software Raspberry Pi Imager
rpi-imager

O resultado é mostrado abaixo:

pir

  • Passo 4. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options

pir

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o Wi-Fi, definir configurações locais e muito mais

  • Passo 5. Clique em CHOOSE OS e selecione o seu OS preferido

NOTA: Você pode selecionar outros sistemas operacionais como 64-bit Ubuntu navegando em Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:

Ubuntun for raspberry-pi

  • Passo 6. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada

  • Passo 7. Por fim, clique em NEXT e YES

pir

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído. O resultado é mostrado abaixo:

pir

Inicializar a partir do NVME

Atualizar o EEPROM

Este método funciona se você tiver um SSD e tiver inicializado o dispositivo com sucesso com o eMMC. Certifique-se de que seu sistema seja o sistema mais recente do Raspberry Pi (Bookworm ou posterior) e que o firmware do seu RPi 5 esteja atualizado para 2023-12-06 (6 de dezembro) ou mais recente, caso contrário, ele pode não reconhecer as configurações relacionadas ao NVME.

Passo 1: Certifique-se de que seu sistema Raspberry Pi está atualizado (Bookworm ou posterior); insira o seguinte comando para atualizar o firmware do RPi 5:

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config

Role para baixo até Advanced Options e pressione Enter:

pir

Role para baixo até Bootloader Version e pressione Enter:

pir

E, por fim, escolha Latest e pressione Enter:

pir

Selecione No aqui - você quer o bootloader latest.

pir

E saia da ferramenta selecionando Finish:

pir

Se for solicitado que reinicie, selecione Yes.

pir

Passo 2: Clique em Applications =>Accessories =>SD Card Copier na tela principal, execute o programa SD Card Copier e copie o OS para o SSD NVME conforme mostrado na figura abaixo.

pir

Configurando o Raspberry Pi para inicializar a partir do SSD NVMe

Se você tiver fácil acesso ao slot do cartão SD, poderá desligar o seu Pi, ejetar o cartão SD e (se tudo estiver funcionando como esperado) ele deverá inicializar automaticamente a partir da sua unidade NVMe na próxima vez que ligá-lo. No entanto, se você quiser deixar o cartão SD onde está e ainda assim inicializar a partir do NVMe, será necessário alterar a ordem de boot.

Passo 1: Insira o seguinte comando:

  sudo raspi-config

Role para baixo até Advanced Options e pressione Enter:

pir

Passo 2: Role para baixo até Boot Order e pressione Enter:

pir

Passo 3: Escolha NVMe/USB Boot e pressione Enter:

pir

A configuração será confirmada. Pressione Enter:

pir

Etapa 4: Volte para a primeira tela selecionando Back ou pressionando a tecla Esc. Em seguida, navegue até Finish usando a tecla de seta para a direita.

pir

Você será perguntado se deseja reiniciar agora. Clique em Yes:

pir

Gravar o Ubuntu no NVMe

Primeiro: Atualizar o EEPROM com o cartão SD

Consulte este link.

Para definir a ordem de boot do NVMe como a prioridade mais alta, use o seguinte comando:

sudo rpi-eeprom-config --edit

Em seguida, altere o rpi-eeprom-config como abaixo:

BOOT_UART=1
BOOT_ORDER=0xf461
NET_INSTALL_AT_POWER_ON=1
PCIE_PROBE=1

Use Ctrl+X e digite y para salvar o resultado. E o resultado é o seguinte:

pir

Segundo: Gravar o Ubuntu no NVMe

Abra o Raspberry Pi Imager:

pir

Escolha o sistema Ubuntu:

pir

Por fim, clique em Next e aguarde a conclusão do processo de gravação.

Terceiro: Substituir o arquivo do sistema operacional

Instale pcie-fix.dtbo com este link

Copie pcie-fix.dtbo para o arquivo /overlays como abaixo:

pir

Modifique o config.txt, adicione dtoverlay=pcie-fix ao final do arquivo como abaixo:

pir

Em seguida, use Ctrl+X e digite y para salvar este arquivo.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...