Pular para o conteúdo principal

Como instalar antenas para reComputer Super e Classic

Este guia orienta você na instalação de antenas na série reComputer Super e na série reComputer Classic. Os procedimentos diferem entre as duas linhas de produto, portanto siga a seção que corresponde ao seu dispositivo.

Série reComputer Super​

A placa Wi-Fi no reComputer Super possui duas portas de antena — uma para a antena principal e outra para a antena auxiliar. Você pode instalar uma ou ambas as antenas.

O que você precisa:

  • Unidade reComputer Super
  • Placa Wi-Fi M.2 (se ainda não estiver instalada)
  • Antena(s) com cabo pigtail

Passo 1. Remova a tampa inferior e instale a placa Wi-Fi.

Desparafuse a tampa inferior. Se a placa Wi-Fi ainda não estiver instalada, encaixe-a agora no slot M.2 na placa carrier.


Passo 2. Remova o módulo de dissipador de calor superior.

Desparafuse e remova o conjunto de dissipador/ventoinha superior.


Passo 3. Remova o tampão de borracha e passe a antena por ele.

Com o dissipador removido, localize o tampão de borracha no painel traseiro do chassi. Remova-o e passe o cabo da antena pela abertura de fora para dentro.


Passo 4. Conecte a antena à placa Wi-Fi e reinstale o dissipador.

Encaixe o conector do cabo da antena na porta de antena da placa Wi-Fi. Repita para a segunda antena, se necessário. Em seguida, reinstale o módulo de dissipador de calor e a tampa inferior.

dica

Ambas as portas de antena na placa Wi-Fi são intercambiáveis — qualquer cabo pode ir para a porta principal ou auxiliar.


Série reComputer Classic​

O reComputer Classic usa uma placa carrier com um módulo 4G montado em sua parte inferior. O cabo da antena deve ser roteado cuidadosamente ao longo da borda da placa ao remontar.

Passo 1. Fixe uma extremidade da antena ao chassi.

Passe o conector da antena pela abertura no painel traseiro do chassi e prenda-o no lugar.


Passo 2. Remova a placa carrier e conecte a antena ao módulo 4G.

Retire a placa carrier do chassi. Conecte a outra extremidade do cabo da antena ao módulo 4G no lado de trás da placa carrier.


Passo 3. Reinstale a placa carrier.

Abaixe cuidadosamente a placa carrier de volta no chassi. Certifique-se de que o cabo da antena passe ao longo da borda da placa — não deixe que ele fique preso sob a placa.

cuidado

Passe o cabo da antena ao longo da borda lateral da placa carrier antes de fechar o chassi. Se o cabo ficar prensado ou dobrado, isso pode afetar a qualidade do sinal.


Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...