reComputer Industrial R20xx Gravar SO

A série reComputer Industrial R20xx é alimentada pelo Raspberry Pi CM5 e pelo acelerador de IA Hailo-8, este sistema compacto de IA de borda oferece 26 TOPS para processamento de visão multicanal em tempo real. Com uma CPU Cortex-A76 quad-core, até 16GB de RAM, 64GB de eMMC e uma interface versátil, ele garante integração perfeita em aplicações de IA industriais.
Requisitos de Hardware
Você precisa preparar o seguinte hardware
- reComputer Industrial R20xx x 1
- Computador Host (Windows/Mac/Linux) x 1
- Cabo Ethernet x 1
- Adaptador de energia (12V-24V) BYO
Requisitos de Software
Gravar SO
O dispositivo vem com a imagem do sistema pré-instalada e pré-gravada. Após ligar pela primeira vez, você pode fazer login usando a seguinte conta padrão:
- Nome de usuário: recomputer
- Senha: 12345678
Recomenda-se que você altere sua senha imediatamente após o login por motivos de segurança.
Para computador host Windows
- Passo 1. Clique no link abaixo para baixar o arquivo de imagem do dispositivo Selecione o último e clique no link de data para baixar:

-
Passo 2. Baixe o software Raspberry Pi Imager a partir daqui
-
Passo 3. Abra o software Raspberry Pi Imager

- Passo 4. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Opções avançadas

- Passo 5. Clique em CHOOSE OS e selecione o arquivo de imagem baixado.

Continue gravando a imagem até que seja concluído com sucesso.
Desconecte a porta USB-C, pressione o botão de boot novamente e ligue/desligue a energia. Se você conseguir fazer login no sistema normalmente, a imagem foi gravada com sucesso e pode ser usada normalmente.
Para computador host MAC
Você precisa instalar o homebrew antes de prosseguir com os seguintes passos.
Por favor, abra um terminal e digite brew -V para verificar se você configurou corretamente o ambiente do homebrew, você deverá ver a versão do ambiente homebrew que instalou.
-
Passo 1. Baixe e instale o aplicativo Raspberry Pi Imager visitando este link
-
Passo 2. Abra o aplicativo Raspberry Pi Imager

- Passo 3. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Opções avançadas

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o wifi, definir configurações locais e muito mais
- Passo 4. Clique em CHOOSE OS e selecione seu SO preferido

NOTA: Você pode selecionar outros SOs como Ubuntu 64-bit navegando até Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:
-
Passo 5. Clique em CHOOSE STORAGE
-
Passo 6. Finalmente, clique em WRITE

Para computador host Linux
- Passo 1. Baixe o snap
sudo apt install snap
- Passo 2. Baixe o rpi-imager
snap install rpi-imager
- Passo 3. Abra o software Raspberry Pi Imager
rpi-imager
O resultado é mostrado abaixo:

- Passo 4. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Opções avançadas

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o wifi, definir configurações locais e muito mais
- Passo 5. Clique em CHOOSE OS e selecione seu SO preferido

NOTA: Você pode selecionar outros SOs como Ubuntu 64-bit navegando até Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:
-
Passo 6. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada
-
Passo 7. Finalmente, clique em NEXT e YES

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído. O resultado é mostrado abaixo:

Inicializar a partir do NVME
Atualizar o EEPROM
Este método funciona se você tiver um SSD e tiver inicializado o dispositivo com sucesso com o eMMC. Certifique-se de que seu sistema seja o mais recente sistema Raspberry Pi (Bookworm ou posterior) e que o firmware do seu RPi 5 esteja atualizado para 2023-12-06 (6 de dezembro) ou mais recente, caso contrário ele pode não reconhecer as configurações relacionadas ao NVME.
Passo 1:Certifique-se de que o seu sistema Raspberry Pi está atualizado (Bookworm ou posterior), insira o seguinte comando para atualizar o firmware do RPi 5:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config
Role para baixo até Advanced Options e pressione Enter:

Role para baixo até Bootloader Version e pressione Enter:

E por fim escolha Latest, e pressione Enter:

Selecione No aqui - você quer o bootloader latest.

E saia da ferramenta selecionando Finish:

Se for solicitado para reiniciar, selecione Yes.

Passo 2:Clique em Applications =>Accessories =>SD Card Copier na tela principal, execute o programa SD Card Copier e copie o SO para o SSD NVME conforme mostrado na figura abaixo.

Configurando o Raspberry Pi para inicializar a partir do SSD NVMe
Se você tiver fácil acesso ao slot do cartão SD, você pode desligar o seu Pi, ejetar o cartão SD e (se tudo estiver funcionando como esperado) ele deverá inicializar automaticamente a partir da sua unidade NVMe na próxima vez que você ligá-lo. Se você quiser deixar o cartão SD onde está e ainda assim inicializar a partir do NVMe, será necessário alterar a ordem de boot.
Passo 1:Insira o seguinte comando:
sudo raspi-config
Role para baixo até Advanced Options e pressione Enter:

Passo 2:Role para baixo até Boot Order e pressione Enter:

Passo 3:Escolha NVMe/USB Boot e pressione Enter:

A configuração será confirmada. Pressione Enter:

Passo 4: Volte para a primeira tela selecionando Back ou pressionando a tecla Esc. Em seguida, navegue até Finish usando a tecla de seta para a direita.

Será perguntado se você deseja reiniciar agora. Clique em Yes:

Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.