reComputer Industrial R22xx Gravar OS

A série reComputer Industrial R22xx é alimentada por Raspberry Pi CM5 e acelerador de IA Hailo-8; este sistema compacto de borda com IA fornece 26 TOPS para processamento de visão multicanal em tempo real. Com uma CPU Cortex-A76 quad-core, até 16GB de RAM, 64GB eMMC e uma interface versátil, garante integração perfeita em aplicações industriais de IA.
Requisitos de Hardware
Você precisa preparar o seguinte hardware
- reComputer Industrial R22xx x 1
- Computador Host (Windows/Mac/Linux) x 1
- Cabo Ethernet x 1
- Adaptador de energia (12V-24V) BYO
Requisitos de Software
Gravar OS
Para computador host Windows
- Passo 1. Clique no link abaixo para baixar o arquivo de imagem do dispositivo Selecione o último e clique no link de data para fazer o download:

-
Passo 2. Baixe o software Raspberry Pi Imager a partir daqui
-
Passo 3. Abra o software Raspberry Pi Imager
-
a.Faça o download do instalador rpiboot clicando aqui para instalar os drivers necessários e a ferramenta de boot.
-
b.Conecte o reComputer R2200 ao PC via cabo USB Type-C.
-
c.O Windows agora encontrará o hardware e instalará os drivers necessários.
-
d.Procure pela ferramenta rpiboot que instalamos antes e abra-a.
-
e.Abra o explorador de arquivos e você verá o eMMC do Compute Module 5 mostrado como um dispositivo de armazenamento em massa USB.
-
f.Baixe o software Raspberry Pi Imager em https://www.raspberrypi.org/software/ .
-
g.Abra o software Raspberry Pi Imager.

- Passo 4. Selecione o arquivo de imagem baixado.


- Passo 5. Na aba Storage, selecione o dispositivo de armazenamento no qual gravar a imagem. Selecione Next.

- Passo 6. Raspberry Pi OS e alguns sistemas operacionais de terceiros suportam personalização. Se você estiver instalando um desses sistemas operacionais, pode usar o próximo conjunto de etapas no Imager para personalizá-lo. Estas etapas são opcionais e podem ser ignoradas escolhendo Skip customisation. Para mais instruções de configuração, consulte aqui

Continue gravando a imagem até que seja concluída com sucesso.

Desconecte a porta USB-C, pressione o botão de boot novamente e desligue/ligue a alimentação. Se você conseguir fazer login no sistema normalmente, a imagem foi gravada com sucesso e pode ser usada normalmente.
Para computador host MAC
Você precisa instalar o homebrew antes de prosseguir com os seguintes passos.
Abra um terminal e digite brew -V para verificar se você configurou corretamente o ambiente homebrew; você deverá ver a versão do ambiente homebrew que instalou.
-
Passo 1. Baixe e instale o aplicativo Raspberry Pi Imager visitando este link
-
Passo 2. Abra o aplicativo Raspberry Pi Imager

- Passo 3. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar wifi, definir configurações locais e muito mais
- Passo 4. Clique em CHOOSE OS e selecione o sistema operacional de sua preferência

NOTA: Você pode selecionar outro sistema operacional como 64-bit Ubuntu navegando em Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:
-
Passo 5. Clique em CHOOSE STORAGE
-
Passo 6. Por fim, clique em WRITE

Para computador host Linux
- Passo 1. Baixe o snap
sudo apt install snap
- Passo 2. Baixe o rpi-imager
snap install rpi-imager
- Passo 3. Abra o software Raspberry Pi Imager
rpi-imager
O resultado é mostrado abaixo:

- Passo 4. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar wifi, definir configurações locais e muito mais
- Passo 5. Clique em CHOOSE OS e selecione o sistema operacional de sua preferência

NOTA: Você pode selecionar outro sistema operacional como 64-bit Ubuntu navegando em Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:
-
Passo 6. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada
-
Passo 7. Finalmente, clique em NEXT e YES

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído. O resultado é mostrado abaixo:

Inicializar a partir do NVME
Atualizar EEPROM
Este método funciona se você tiver um SSD e tiver inicializado o dispositivo com sucesso usando o eMMC. Certifique-se de que seu sistema seja o Raspberry Pi mais recente (Bookworm ou posterior) e que o firmware do seu RPi 5 esteja atualizado para 2023-12-06 (6 de dezembro) ou mais recente, caso contrário ele pode não reconhecer as configurações relacionadas ao NVME.
Passo 1:Certifique-se de que seu sistema Raspberry Pi esteja atualizado (Bookworm ou posterior); insira o seguinte comando para atualizar o firmware do RPi 5:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config
Role para baixo até Advanced Options e pressione Enter:

Role para baixo até Bootloader Version e pressione Enter:

E finalmente escolha Latest, e pressione Enter:

Selecione No aqui - você quer o bootloader latest.

E saia da ferramenta selecionando Finish:

Se for solicitado para reiniciar, selecione Yes.

Passo 2: Clique em Applications => Accessories => SD Card Copier na tela principal, execute o programa SD Card Copier e copie o sistema operacional para o SSD NVME como mostrado na figura abaixo.

Configurando o Raspberry Pi para inicializar a partir do SSD NVMe
Se você tiver fácil acesso ao slot do cartão SD, pode desligar o seu Pi, ejetar o cartão SD e (se tudo estiver funcionando como esperado) ele deverá iniciar automaticamente a partir da sua unidade NVMe na próxima vez que ligá‑lo. Porém, se você quiser deixar o cartão SD onde está e ainda assim inicializar a partir do NVMe, será necessário alterar a ordem de boot.
Passo 1: Digite o seguinte comando:
sudo raspi-config
Role para baixo até Advanced Options e pressione Enter:

Passo 2: Role para baixo até Boot Order e pressione Enter:

Passo 3: Escolha NVMe/USB Boot e pressione Enter:

A configuração será confirmada. Pressione Enter:

Passo 4: Volte para a primeira tela selecionando Back ou pressionando a tecla Esc. Em seguida, navegue até Finish usando a tecla de seta para a direita.

Será perguntado se você deseja reiniciar agora. Clique em Yes:

Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.