Pular para o conteúdo principal

Instalação do Módulo WiFi no reComputer Mini J501

Introdução​

Neste documento, você aprenderá como desmontar o reComputer Mini J501 e instalar ou substituir um módulo Wi‑Fi (M.2 Key E).

O slot Wi‑Fi fica na parte inferior da placa carrier do reComputer Mini J501. A placa de expansão traseira cobre o slot M.2 Key E e deve ser removida para manutenção do Wi‑Fi. A placa de expansão superior possui recortes que expõem os parafusos de fixação da placa carrier, portanto não precisa ser removida durante a manutenção. As mesmas etapas de desmontagem, passando pela remoção da placa carrier, também se aplicam à substituição do SSD NVMe (M.2 Key M) — a placa de expansão traseira não cobre esse slot.

atenção

Desligue o dispositivo e desconecte todos os cabos (incluindo entrada DC e Ethernet) antes da desmontagem. Use manuseio seguro contra ESD ao tocar na placa carrier e nos módulos M.2.

reComputer Mini (J501)​

O reComputer Mini J501 usa a placa carrier Robotics J501 Mini com módulos NVIDIA Jetson AGX Orin (32GB/64GB), oferecendo até 275 TOPS de desempenho de IA em um gabinete industrial compacto. A placa carrier fornece Ethernet dupla, USB 3.2, DisplayPort e slots de expansão M.2, incluindo M.2 Key E para Wi‑Fi/BT.

Placa carrier reComputer Mini J501 para Jetson AGX Orin

Para especificações do dispositivo, gravação do JetPack e uso das interfaces, consulte Hardware e Guia de Introdução da placa carrier Robotics J501 Mini.

Módulo Wi‑Fi​

Recomendamos usar um módulo Wi‑Fi/BT Realtek M.2 Key E compatível com Jetson (por exemplo, RTL8852BE).

Módulo Realtek M.2 Key E WiFi e Bluetooth para Jetson

Conexão de Hardware​

info

Este guia se concentra na instalação do módulo Wi‑Fi. Para substituir o SSD NVMe, siga apenas as Etapas 2–3 — ignore a Etapa 4 (remoção da placa de expansão traseira).

Etapa 1. Prepare todos os materiais que serão usados.

  • Gabinete do reComputer Mini J501 (desligado)
  • Módulo Wi‑Fi/BT M.2 Key E compatível
  • Cabo(s) de antena IPEX (geralmente incluído(s) com o módulo Wi‑Fi)
  • Chave de fenda Phillips

Desmonte o Gabinete do J501​

Etapa 2. Remova a tampa superior do gabinete.

reComputer Mini J501 com a tampa superior do gabinete removida

Etapa 3. Remova a placa carrier principal.

Remova todos os quatro parafusos de fixação dos cantos na placa carrier (marcados em vermelho abaixo).

Quatro parafusos de fixação nos cantos da placa carrier J501 marcados em vermelho
  • Levante cuidadosamente a placa carrier para fora do chassi.
  • Coloque a placa sobre uma superfície limpa e não condutiva.
Placa carrier J501 removida do chassi e colocada em uma superfície de trabalho

Etapa 4. Remova a placa de expansão traseira (apenas para instalação do Wi‑Fi).

Vire a placa carrier de modo que o lado inferior fique voltado para cima. Uma placa de expansão traseira está conectada à parte de trás por conectores placa a placa e bloqueia o acesso ao slot M.2 Key E. Ignore esta etapa se você estiver apenas substituindo o SSD NVMe no slot M.2 Key M.

Placa carrier J501 virada com a placa de expansão traseira ainda conectada por conectores placa a placa
  • Puxe suavemente a placa de expansão traseira para longe dos conectores da placa carrier.
  • Separe a placa de expansão traseira.

O slot M.2 Key E (WiFi/BT) agora está acessível. As etapas abaixo cobrem a instalação do módulo Wi‑Fi.

Slot WiFi M.2 Key E atrás da área da placa de expansão traseira e slot M.2 Key M do SSD NVMe acessível na parte de trás da placa carrier J501

Instale o Módulo Wi‑Fi​

Etapa 5. Insira o módulo sem fio na porta M.2 Key E no ângulo correto (normalmente 30°), depois pressione para baixo e fixe com o parafuso de montagem.

Etapa 6. Conecte o(s) cabo(s) de antena IPEX ao módulo. Direcione os cabos longe das blindagens metálicas e dos furos dos parafusos para que não sejam prensados durante a remontagem.

Módulo WiFi instalado no slot M.2 Key E com cabo de antena IPEX conectado na placa carrier J501

Remonte o Gabinete do J501​

Etapa 7. Remonte o dispositivo na ordem inversa:

  1. Se você a removeu, recoloque a placa de expansão traseira na parte de trás da placa carrier.
  2. Coloque a placa carrier de volta no chassi e aperte os quatro parafusos dos cantos.
  3. Recoloque a tampa superior do gabinete.

Configuração de Software (Instalação do Driver)​

Se você estiver usando um módulo RTL8852BE, siga:

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...