reComputer R1000 com Node-RED e MQTT
Introdução
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve, ideal para aplicações de IoT (Internet of Things) devido à sua eficiência e aos baixos requisitos de largura de banda. Ele facilita a comunicação entre dispositivos em um modelo de publicação-assinatura, permitindo a troca de dados em tempo real em redes não confiáveis. Com o Node-RED, a integração do MQTT possibilita uma conectividade perfeita entre dispositivos de borda e servidores centrais ou outros dispositivos, promovendo transmissão e processamento de dados eficientes. O reComputer R1000 Edge Controller, ao oferecer suporte nativo a MQTT, elimina a necessidade de gateways de hardware adicionais, permitindo a instalação de um broker MQTT diretamente no próprio reComputer R1000. Isso reduz a complexidade, minimiza a latência e aumenta a confiabilidade, pois os dados podem ser processados e utilizados na borda sem depender de intermediários externos, otimizando assim a arquitetura do sistema de IoT.

Primeiros Passos
Antes de iniciar este projeto, você precisa preparar o hardware e o software com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| reComputer R1000 |
|---|
![]() |
Preparação de Software
Nós preparamos um Guia de Primeiros Passos com Node-RED. Recomenda-se revisar este guia antes de prosseguir para este wiki.
Configurar o reComputer R1000 como Broker MQTT
- Passo 01 : Conecte via SSH ou VNC ao reComputer R1000 e atualize o Raspberry Pi OS:
sudo apt update
- Passo 02 : Em seguida, instale o Mosquitto nele. Para isso, abra o terminal e execute este comando:
sudo apt-get install mosquitto
- Passo 03 : Em seguida, instale o cliente de linha de comando do Mosquitto executando o seguinte comando no terminal:
sudo apt-get install mosquitto-clients -y
- Passo 04 : Quando a instalação do broker MQTT estiver concluída, será necessário ajustar os arquivos de configuração. O arquivo de configuração padrão pode ser encontrado em
/etc/mosquitto/mosquitto.conf. Para acessar e modificar este arquivo, use o editor nano executando o seguinte comando no terminal:
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
No arquivo de configuração, vamos desabilitar as configurações padrão com esta linha:
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
para
#include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Em seguida, vamos aplicar uma política que não permita que usuários anônimos se conectem ao broker adicionando a linha:
allow_anonymous false
Para armazenar senhas com segurança, vamos especificar um local de arquivo adicionando:
password_file /etc/mosquitto/pwfile
Depois, para definir a porta de escuta como 1883, vamos adicionar:
listener 1883
Salve as modificações pressionando Ctrl+S e saia do editor com Ctrl+X.
- Passo 05 : Para criar nomes de usuário e senhas, concedendo acesso a clientes MQTT, ou redefinir senhas existentes, use o seguinte comando no terminal:
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile <username>
Após gerar um nome de usuário e uma senha, reinicie o reComputer R1000
sudo reboot
Você pode iniciar o broker Mosquitto digitando o seguinte comando no terminal:
sudo systemctl start mosquitto
sudo systemctl status mosquitto Para verificar se o broker Mosquitto está em execução
sudo systemctl stop mosquitto Para interromper o broker Mosquitto
sudo systemctl restart mosquitto Para reiniciar o broker Mosquitto
sudo systemctl enable mosquitto Para garantir que o broker Mosquitto seja inicializado na inicialização do sistema
Testar Conexão
- Passo 01 : Abra uma nova sessão SSH ou terminal e execute o seguinte comando para assinar um tópico
mosquitto_sub -h localhost -t test -u <USER> -P <PASSWORD>
- Passo 02 : Em outra sessão SSH ou terminal, execute o seguinte comando para publicar uma mensagem no mesmo tópico. Certifique-se de inserir o nome de usuário e a senha corretamente.
mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello, world!" -u <USER> -P <PASSWORD>
Você deverá ver a mensagem "Hello, world!" aparecer na primeira janela da sessão SSH onde você executou o comando mosquitto_sub. Certifique-se de inserir o nome de usuário e a senha corretamente.
Editar Fluxos
Nó MQTT-in
O nó MQTT-in assina tópicos MQTT e recebe mensagens do broker. Quando uma mensagem é publicada em um de seus tópicos assinados, o nó MQTT-in é acionado e encaminha a mensagem recebida para os nós subsequentes no fluxo para processamento adicional.
-
Passo 01 Arraste e solte um nó MQTT-in da paleta do Node-RED para o canvas.
-
Passo 02 Clique duas vezes no nó MQTT-in para abrir sua caixa de diálogo de configuração.
-
Passo 03 Na caixa de diálogo de configuração, configure os seguintes campos:
-
Server: Certifique-se de que os detalhes do broker estejam pré-preenchidos. Caso contrário, clique no ícone de lápis para adicionar o endereço IP do broker, nome de usuário e senha.
-
Action: Selecione se deseja assinar um único tópico ou usar uma assinatura dinâmica. Para uma assinatura dinâmica, extraia o tópico MQTT desejado do payload da mensagem usando um nó de função ou outros nós de processamento. Aqui, vamos assinar um único tópico.
-
Topic: Insira o tópico MQTT ao qual você deseja se inscrever.
-
QoS: Escolha o nível desejado de Qualidade de Serviço (QoS) para entrega de mensagens (0, 1 ou 2).
-
Name: Opcionalmente, atribua um nome significativo ao seu nó.
-
-
Passo 04 Clique em Done para salvar a configuração.
Nó MQTT-out
O nó MQTT-out (saída MQTT) é usado para publicar mensagens em tópicos MQTT. Você pode configurar o tópico e o payload da mensagem a ser publicada, que pode ser estático ou gerado dinamicamente com base em dados de outros nós no fluxo.
-
Passo 01 Arraste e solte um nó MQTT-out da paleta do Node-RED para o canvas.
-
Passo 02 Clique duas vezes no nó MQTT-out para abrir sua caixa de diálogo de configuração.
-
Passo 03 Na caixa de diálogo de configuração, clique no ícone de lápis ao lado do campo Server para criar uma nova configuração de broker.
-
Passo 04 Edite as configurações do broker MQTT adicionando o endereço do broker no campo server, a porta e quaisquer credenciais de autenticação necessárias (por exemplo, nome de usuário e senha).
-
Passo 05 Clique em Done para salvar as configurações do broker.
-
Passo 06 Na caixa de diálogo de configuração, configure os seguintes campos:
-
Topic: Insira o tópico MQTT no qual você deseja publicar mensagens.
-
QoS: Escolha o nível desejado de Qualidade de Serviço (QoS) para entrega de mensagens (0, 1 ou 2).
-
Retain: Escolha se deseja reter a mensagem publicada no broker (true ou false).
-
Name: Opcionalmente, atribua um nome significativo ao seu nó.
-
- Passo 07 Clique em Done para salvar a configuração.
Usamos o nó inject para injetar a mensagem em um determinado intervalo, e também usamos o nó debug para inspecionar a mensagem publicada.
Você pode visualizar a representação gráfica abaixo para entender como conectar e configurar os nós MQTT-in, MQTT-out, debug e inject.

Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.