reComputer RK FAQ
Esta página contém respostas verificadas para o reComputer RK. Cada resposta indica a variante de produto e o modo de firmware ao qual se aplica, juntamente com a data em que foi verificada pela última vez em relação às fontes oficiais atuais.
Antes de começar
- Confirme a variante exata do produto e o SoC em que ele se baseia (RK3588 ou RK3576).
- Verifique a versão atual do firmware antes de aplicar etapas específicas de versão.
- As respostas nesta página foram verificadas pela última vez em 2026-11-01; verifique novamente as fontes oficiais vinculadas se você estiver lendo isto depois dessa data.
Documentação e uso
Onde posso encontrar os tutoriais do reComputer RK?
Aplica-se a: Toda a série reComputer RK3576 e RK3588, para usuários que precisam dos tutoriais oficiais, das imagens e do fluxo de instalação
Última verificação: 2026-11-01
Localização do wiki: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en
Consulta de imagens: https://armbian.com/boards
-
O wiki da série reComputer RK foi movido para a plataforma reComputer AI Lab, onde você pode encontrar os tutoriais de produto em Tutorials: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en;
Além disso, a plataforma também fornece páginas como Models e Projects, onde você pode executar um modelo ou um caso com um único comando Docker para ter uma ideia mais rápida do desempenho do dispositivo.
-
Enviamos as imagens dos produtos RK relacionados para o repositório oficial do Armbian, onde você mesmo pode pesquisá-las: https://imager.armbian.com/;
Também fornecemos um wiki sobre como gravar as imagens: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/getting-start/recomputer-rk3576-flash-os
O reComputer RK3576/RK3588 pode inicializar o sistema a partir de um SSD M.2 NVMe?
Aplica-se a: Série reComputer RK3576/RK3588, usando um SSD M.2 NVMe como disco de sistema
Última verificação: 2026-11-01
Sim. Depois que o sistema tiver sido gravado no SSD, desligue o dispositivo e remova o cartão SD; o sistema então inicializa automaticamente a partir do SSD. Você pode seguir o tutorial nessa página para saber como alternar a unidade de boot: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/zh/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/getting-start/recomputer-rk3576-flash-os#dd
Notas:
- Ao gravar o sistema, certifique-se de usar a imagem oficial que fornecemos.
Referências:
SO e firmware
Qual é a senha inicial de um dispositivo reComputer RK3588?
Aplica-se a: Placas reComputer RK3588
Última verificação: 2026-11-01
Se você comprou um reComputer RK3588 padrão diretamente e a conta não foi personalizada, o nome de usuário e a senha iniciais do dispositivo são: root - 1234
O reComputer RK3588 Dev Kit virá com uma imagem oficial de Android?
Aplica-se a: reComputer RK3588 Dev Kit
Última verificação: 2026-11-01
No momento, o reComputer RK3588 Dev Kit oferece suporte oficial ao Armbian. Nenhuma imagem oficial de Android foi confirmada para lançamento, e nenhuma data de lançamento foi confirmada. Se o seu projeto precisar de Android ou de outro sistema operacional, você pode avaliar o suporte personalizado por meio da parceria de customização ODM; esse caminho não é o mesmo que uma imagem oficial de disponibilidade geral.
Conectividade e rede
Como uso câmeras GMSL no reComputer RK3576 e qual desserializador funciona?
Aplica-se a: Placas reComputer RK3576 com um adaptador desserializador GMSL para MIPI CSI-2 externo
Última verificação: 2026-11-01
Sim. O RK3576 pode receber câmeras GMSL por meio de uma placa adaptadora desserializadora GMSL externa. O desserializador converte os dados seriais GMSL em MIPI CSI-2, e o RK3576 os recebe pela sua interface MIPI CSI; um MAX96712 é um desserializador adequado para isso. Codificação e gravação em hardware H.265 também são suportadas: o RK3576 possui um VPU integrado com codificação em hardware H.264 e H.265, e a especificação do chip atinge até 4K a 60 fps.
Referências:
O reComputer RK3576-20 fornece pinos I2C?
Aplica-se a: reComputer RK3576-20, usado como substituto de um Raspberry Pi
Última verificação: 2026-11-01
O reComputer RK3576-20 expõe um conector GPIO de 40 pinos que inclui dois canais I2C, e seu esquemático está disponível aqui: https://files.seeedstudio.com/wiki/reComputer_RK/Documents/recomputer_rk3576/RECOMPUTER%20RK3576_V1.0_SCH_2026.pdf.
Referências:
Como verifico o GPIO e os pinos multiplexados do conector de 40 pinos do reComputer RK3576?
Aplica-se a: Conector GPIO de 40 pinos da série reComputer RK3576, para projetos de hardware que planejam multiplexação de UART, CAN, SPI ou I2C
Última verificação: 2026-11-01
O conector de 40 pinos pode multiplexar até 6 UARTs. Quatro UARTs padrão (RS232, RS485 ou KNX) são possíveis, mas exigem multiplexação e ocupam 8 pinos no total; um UART com CTS e RTS (MG24) também é possível; um CAN é possível, e o CAN no conector de 40 pinos é um sinal nativo do chip, portanto é necessário um transceptor CAN externo para que ele funcione. Como a multiplexação é extensa, funções como SPI ou I2C podem não estar disponíveis.
-
Você pode verificar o teste de pinos e o status de multiplexação do dispositivo nesse wiki: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/zh/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/interface-usage-guidelines/use-recomputer-rk3576-hardware-interfaces-and-fan-control#gpio
Referências:
O reComputer RK3588-30 pode receber uma câmera IP e executar detecção de objetos nela?
Aplica-se a: reComputer RK3588-30, conectando uma câmera IP RTSP via Ethernet para análise de vídeo
Última verificação: 2026-11-01
Sim. Pelas suas capacidades, o dispositivo oferece suporte total à entrada de câmera RTSP: ele possui duas portas Ethernet de 2,5 Gigabit, uma das quais com suporte a PoE, um VPU para decodificação de vídeo e um NPU para computação.
Referências:
- Interruptible Conversational Voice AI on the Edge: Build, Deploy, and Measured Results
- Edge Security Alerting: Restricted Zones, Line Crossing and Loitering on the Edge
Hardware e interfaces
O cartão acelerador RK182x interfere na instalação no reComputer RK3576 e não pode ser instalado
Aplica-se a: Placas reComputer RK3576 com um cartão NPU PCIe RK1828 ou RM182X adicionado
Última verificação: 2026-11-01
O reComputer RK3576 já foi testado para essa instalação. Ao instalar o cartão acelerador RK182x, observe que a carcaça inferior original do acelerador deve ser removida: mantenha apenas a placa nua mais o ventilador de resfriamento, e então o cartão pode ser instalado normalmente.
Quais câmeras MIPI-CSI o reComputer RK3588 suporta?
Aplica-se a: Série reComputer RK3588, conectando uma câmera pela interface MIPI-CSI
Última verificação: 2026-11-01
A câmera atualmente confirmada como funcionando é o Raspberry Pi Camera Module 3 (IMX708).
Notas:
- A interface CSI do reComputer RK3588 é diferente do design do Raspberry Pi, portanto o ecossistema de câmeras do Raspberry Pi não pode ser usado como está.
Referências:
- Edge Security Alerting: Restricted Zones, Line Crossing and Loitering on the Edge
- reComputer RK3588-30
Produto e serviço
O reComputer RK3588-40 pode executar IA local como DeepSeek ou Ollama, e ele oferece suporte a Windows ou Linux?
Aplica-se a: reComputer RK3588-40 executando modelos LLM ou VLM locais
Última verificação: 2026-11-01
Sim, ele pode ser usado para implantação de IA local. O reComputer RK3588-40 oferece suporte a uma ampla gama de modelos LLM e VLM; você pode verificar os modelos adaptados na página Models da plataforma reComputer AI Lab. Em relação ao sistema operacional, o oficialmente suportado é o Debian, com Linux como sistema base; Windows e outras distribuições Linux além do Debian ainda não têm suporte explícito.
Notas:
- Se uma ferramenta ou modelo específico (por exemplo, DeepSeek ou Ollama) funciona ainda precisa ser confirmado em relação à versão do modelo, ao nível de quantização, à memória disponível e aos recursos de computação.
Referências:
Quais acessórios PoE-PD e Hailo-8 M.2 o reComputer RK3576/RK3588 suporta, e como confirmo compatibilidade, o SKU e a forma de comprá-los?
Aplica-se a: reComputer RK3588-40 (SKU 100086238), para seleção de acessórios PoE-PD e Hailo-8 M.2
Última verificação: 2026-11-01
O módulo PoE-PD para o reComputer RK3588 ainda não foi lançado, portanto não há um SKU confirmado nem uma declaração sobre se ele será vendido separadamente. Em segundo lugar, o acelerador Hailo-8 M.2: a Seeed afirma que existe um módulo Hailo-8 M.2 compatível com o reComputer RK3588-40, mas ele atualmente é fornecido apenas como um pacote personalizado com um host RK3588-40 e o módulo não pode ser comprado separadamente;
Notas:
- Solicite um orçamento para a solução personalizada em volume. Se você comprar um módulo Hailo-8 por outro canal, peça ao vendedor as especificações relevantes e a mesma compatibilidade do Hailo-8 com o RK3588-40 antes de decidir
Referências:
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.