Pular para o conteúdo principal

reSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0 FAQ

Esta página contém respostas verificadas para o reSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0. Cada resposta indica a variante do produto e o modo de firmware ao qual se aplica, juntamente com a data em que foi verificada pela última vez em relação às fontes oficiais atuais.

Antes de começar​

  • Confirme a variante exata do produto e o modo de firmware (USB ou I2S) em que o dispositivo está sendo executado.
  • Verifique a versão atual do firmware antes de aplicar etapas específicas de versão.
  • As respostas nesta página foram verificadas pela última vez em 2026-09-01; verifique novamente as fontes oficiais vinculadas se você estiver lendo isto posteriormente.

Problemas de hardware​

Qual é o endereço I2C do codec no ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0?​

Aplica-se a: ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0 apenas; a V1.x usa hardware de codec diferente

Última verificação: 2026-09-01

O ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V2.0 usa um codec TLV320AIC3104 no endereço I2C de 7 bits 0x18. A device-tree overlay oficial da V2.0 declara tlv320aic3104@18 com reg = <0x18>, e o esquema público da V2.0 identifica o mesmo codec.

Pré-requisitos:

  • Confirme que a placa é V2.0 com o guia oficial de revisão de hardware
  • Use o driver e a device-tree overlay específicos da revisão V2.0
  1. Siga o guia oficial do Raspberry Pi para a V2.0 para instalar respeaker-2mic-v2_0-overlay.dtbo.
  2. Verifique se a overlay V2.0 declara o codec no endereço de 7 bits 0x18.
  3. Reinicie e use arecord -l ou aplay -l para confirmar que o dispositivo de som tlv320aic3x-hifi é associado com sucesso.

Critérios de sucesso:

  • A overlay V2.0 é carregada e a placa de som baseada em TLV320AIC3104 aparece na lista de dispositivos ALSA

Observações:

  • Não copie este endereço para o ReSpeaker 2-Mics Pi HAT V1.x, que usa hardware de codec diferente.
  • O endereço por si só não é um guia completo ou suportado de fiação e inicialização de codec para ESP32-S3.

Referências:

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...