DoA e VAD com reSpeaker XVF3800 44mm e XIAO ESP32-S3 Plus
O XVF3800 calcula a direção de chegada (DoA) e a detecção de atividade de voz (VAD) dentro do próprio chip. Um MCU host pode ler ambos os resultados via I2C usando comandos baseados em recursos — sem necessidade de processamento de áudio bruto no host. Este sketch consulta o ângulo de DoA e o sinalizador de fala a cada 250 ms, transmite áudio I2S ao mesmo tempo e imprime o nível RMS de cada canal para que você possa ver quando há som presente.

Pré-requisitos
- A matriz deve estar executando o firmware I2S — o controle I2C está disponível neste modo.
- Arduino IDE com o pacote de placas ESP32 e a biblioteca Arduino Audio Tools. Consulte Preparação de software.
- Placa selecionada como XIAO_ESP32S3_Plus, o número da porta precisa ser selecionado.
Como funciona
O XVF3800 expõe controles por meio de servicers. Uma leitura é uma transação I2C em duas etapas:
- Escreva
resid,cmd | 0x80e o comprimento esperado do payload mais um. - Leia
statusseguido pelos bytes do payload.
| Serviço | RESID | Comando | Payload |
|---|---|---|---|
| Servicer de aplicação — versão do firmware | 48 | 0 | 3 bytes: major, minor, patch |
| Servicer GPO — DoA | 20 | 18 | 4 bytes: ângulo (little-endian), sinalizador de fala (little-endian) |
O loop lê 256 quadros estéreo por vez do I2S, calcula o RMS para esquerda e direita e consulta DoA/VAD em um intervalo de 250 ms. Um valor de DoA acima de 359 é impresso como N/A com o valor hexadecimal bruto, e qualquer byte de status XMOS diferente de zero é relatado em vez de ser decodificado.
Sketch Arduino
#include <Wire.h>
#include <math.h>
#include "AudioTools.h"
// =====================================================
// I2C CONFIGURATION
// =====================================================
#define XMOS_ADDR 0x2C
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_DOA 18
#define DOA_READ_NUM_BYTES 4
#define DOA_RESPONSE_BYTES 5 // Status + 4-byte payload
// =====================================================
// I2S CONFIGURATION
// =====================================================
#define I2S_BCK_PIN 8
#define I2S_WS_PIN 7
#define I2S_DATA_TX_PIN 44
#define I2S_DATA_RX_PIN 43
#define SAMPLE_RATE 48000
#define CHANNELS 2
#define BITS 32
// 256 stereo frames per block
#define BLOCK_FRAMES 256
#define FRAME_BYTES (CHANNELS * (BITS / 8))
#define BLOCK_BYTES (BLOCK_FRAMES * FRAME_BYTES)
// =====================================================
// DOA POLLING
// =====================================================
#define DOA_INTERVAL_MS 250
unsigned long lastDoaMs = 0;
// =====================================================
// AUDIO OBJECTS
// =====================================================
AudioInfo audioInfo(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);
I2SStream i2s;
I2SConfig cfg;
int32_t audioBuf[BLOCK_FRAMES * CHANNELS];
float rmsLeft = 0.0f;
float rmsRight = 0.0f;
// =====================================================
// GENERIC XMOS I2C READ
// =====================================================
// Returns true if the complete I2C response was received.
// The XMOS status byte is checked separately.
bool xmosReadBytes(
uint8_t resid,
uint8_t cmd,
uint8_t *payload,
uint8_t payloadLen,
uint8_t &status,
uint8_t &txError,
size_t &bytesReceived
) {
status = 0xFF;
txError = 0xFF;
bytesReceived = 0;
// Step 1: Send read command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd | 0x80);
Wire.write(payloadLen + 1);
txError = Wire.endTransmission();
if (txError != 0) {
return false;
}
// Step 2: Read status + payload
bytesReceived = Wire.requestFrom(
(uint8_t)XMOS_ADDR,
(uint8_t)(payloadLen + 1)
);
if (bytesReceived != (size_t)(payloadLen + 1)) {
while (Wire.available()) {
Wire.read();
}
return false;
}
// First byte is XMOS status
status = Wire.read();
// Remaining bytes are payload
for (uint8_t i = 0; i < payloadLen; i++) {
payload[i] = Wire.read();
}
return true;
}
// =====================================================
// READ FIRMWARE VERSION
// =====================================================
void readFirmwareVersion() {
uint8_t version[3] = {0};
uint8_t status;
uint8_t txError;
size_t received;
bool success = xmosReadBytes(
48, // Application Servicer
0, // VERSION command
version,
3,
status,
txError,
received
);
Serial.println("\nXMOS Firmware:");
if (!success) {
Serial.printf(
"I2C transport error: TX=%u, RX=%u/4\n",
txError,
(unsigned int)received
);
return;
}
if (status != 0) {
Serial.printf(
"Firmware version read failed. Status: 0x%02X\n",
status
);
return;
}
Serial.printf(
"Version: %u.%u.%u\n",
version[0],
version[1],
version[2]
);
}
// =====================================================
// READ DOA + SPEECH DETECTION
// =====================================================
bool readDOA(
uint16_t &doaAngle,
uint16_t &speech,
uint8_t &status,
uint8_t &txError,
size_t &bytesReceived,
uint8_t rawData[4]
) {
bool transportOK = xmosReadBytes(
GPO_SERVICER_RESID,
GPO_SERVICER_RESID_DOA,
rawData,
DOA_READ_NUM_BYTES,
status,
txError,
bytesReceived
);
if (!transportOK) {
return false;
}
// Do not decode payload if XMOS reports an error.
if (status != 0) {
return false;
}
// Little-endian payload
doaAngle =
(uint16_t)rawData[0] |
((uint16_t)rawData[1] << 8);
speech =
(uint16_t)rawData[2] |
((uint16_t)rawData[3] << 8);
return true;
}
// =====================================================
// AUDIO RMS CALCULATION
// =====================================================
// Channel 0 = Left
// Channel 1 = Right
float computeRMS(
const int32_t *samples,
size_t frames,
uint8_t channel
) {
if (frames == 0) {
return 0.0f;
}
double sum = 0.0;
for (size_t i = 0; i < frames; i++) {
double sample =
(double)samples[i * CHANNELS + channel]
/ 2147483648.0;
sum += sample * sample;
}
return (float)sqrt(sum / frames);
}
// =====================================================
// PRINT DOA ERROR INFORMATION
// =====================================================
void printDOAError(
uint8_t status,
uint8_t txError,
size_t bytesReceived,
const uint8_t rawData[4]
) {
if (txError != 0) {
Serial.printf(
"I2C write error: %u\n",
txError
);
return;
}
if (bytesReceived != DOA_RESPONSE_BYTES) {
Serial.printf(
"I2C response incomplete: %u / %u bytes\n",
(unsigned int)bytesReceived,
DOA_RESPONSE_BYTES
);
return;
}
Serial.printf(
"XMOS returned status: 0x%02X\n",
status
);
Serial.printf(
"Raw payload: %02X %02X %02X %02X\n",
rawData[0],
rawData[1],
rawData[2],
rawData[3]
);
}
// =====================================================
// SETUP
// =====================================================
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(10);
}
AudioLogger::instance().begin(
Serial,
AudioLogger::Info
);
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm I2S + DOA TEST");
Serial.println("================================");
// -----------------------------------------------
// Initialize I2C
// -----------------------------------------------
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
);
Wire.setClock(100000);
delay(500);
Serial.println("I2C initialized");
// Read XMOS firmware version
readFirmwareVersion();
// -----------------------------------------------
// Initialize I2S
// -----------------------------------------------
Serial.println("\nStarting I2S...");
cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.copyFrom(audioInfo);
cfg.pin_bck = I2S_BCK_PIN;
cfg.pin_ws = I2S_WS_PIN;
// Retain both data pin assignments
cfg.pin_data = I2S_DATA_TX_PIN;
cfg.pin_data_rx = I2S_DATA_RX_PIN;
// XIAO = I2S slave
cfg.is_master = false;
if (!i2s.begin(cfg)) {
Serial.println("ERROR: I2S initialization failed!");
while (true) {
delay(1000);
}
}
Serial.println("I2S initialized successfully");
Serial.println("Sample rate : 48000 Hz");
Serial.println("Channels : Stereo");
Serial.println("Bit depth : 32-bit");
Serial.println("BCLK : GPIO8");
Serial.println("LRCLK : GPIO7");
Serial.println("TX : GPIO44");
Serial.println("RX : GPIO43");
Serial.println("\nDOA polling started");
Serial.println("Ready!");
lastDoaMs = millis();
}
// =====================================================
// MAIN LOOP
// =====================================================
void loop() {
// -----------------------------------------------
// STEP 1: Receive I2S audio
// -----------------------------------------------
size_t bytesRead = i2s.readBytes(
(uint8_t *)audioBuf,
BLOCK_BYTES
);
size_t framesRead =
bytesRead / FRAME_BYTES;
// -----------------------------------------------
// STEP 2: Calculate audio RMS
// -----------------------------------------------
if (framesRead > 0) {
rmsLeft = computeRMS(
audioBuf,
framesRead,
0
);
rmsRight = computeRMS(
audioBuf,
framesRead,
1
);
}
// -----------------------------------------------
// STEP 3: Poll DOA every 250 ms
// -----------------------------------------------
unsigned long now = millis();
if (now - lastDoaMs >= DOA_INTERVAL_MS) {
lastDoaMs = now;
uint16_t doaAngle = 0;
uint16_t speech = 0;
uint8_t status = 0xFF;
uint8_t txError = 0xFF;
size_t bytesReceived = 0;
uint8_t rawData[4] = {0};
bool success = readDOA(
doaAngle,
speech,
status,
txError,
bytesReceived,
rawData
);
// -------------------------------------------
// STEP 4: Print results
// -------------------------------------------
if (success) {
Serial.print("DOA: ");
if (doaAngle <= 359) {
Serial.printf(
"%3u deg",
doaAngle
);
} else {
Serial.printf(
"N/A (0x%04X)",
doaAngle
);
}
Serial.printf(
" | Speech: %s",
speech == 1 ? "DETECTED" :
speech == 0 ? "SILENT" : "UNKNOWN"
);
Serial.printf(
" | RMS L: %.5f | RMS R: %.5f\n",
rmsLeft,
rmsRight
);
} else {
Serial.print("DOA read failed: ");
printDOAError(
status,
txError,
bytesReceived,
rawData
);
}
}
if (bytesRead == 0) {
delay(1);
}
}
Saída esperada
================================
ReSpeaker 44mm I2S + DOA TEST
================================
XMOS Firmware:
Version: 1.0.0
Starting I2S...
I2S initialized successfully
Sample rate : 48000 Hz
Channels : Stereo
Bit depth : 32-bit
BCLK : GPIO8
LRCLK : GPIO7
TX : GPIO44
RX : GPIO43
DOA polling started
Ready!
DOA: 135 deg | Speech: DETECTED | RMS L: 0.00321 | RMS R: 0.00298
DOA: 136 deg | Speech: DETECTED | RMS L: 0.00344 | RMS R: 0.00301
DOA: N/A (0xFFFF) | Speech: SILENT | RMS L: 0.00002 | RMS R: 0.00002
Quando ninguém está falando, Speech: SILENT e o ângulo informado não é significativo — o XVF3800 informa um valor fora da faixa.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.