Uso do Botão Usr
O botão de usuário está conectado ao XMOS XU316 e ainda não está programado (reservado para uso futuro). Se você quiser usar este botão com o XIAO ESP32S3, conecte o pino Usr ao pino D2 ou D3.
dica
O uso do botão de mudo é o mesmo.

Neste exemplo, o pino Usr é conectado a D3 e, em seguida, o XIAO ESP32S3 é usado para detectar se o botão está pressionado.
Código
const int buttonPin = D3;
int buttonState = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == LOW) {
Serial.println("Button Pressed");
} else {
Serial.println("Button Released");
}
delay(500);
}
Abra o Serial Monitor; quando você operar o botão, o log mostrará o status do botão.