Pular para o conteúdo principal

Guia do reSpeaker Clip Basic SDK

reSpeaker Clip

Versão: corresponde ao pacote clip __version__ = 1.0.0
Produto: gravador vestível reSpeaker Clip

Visão geral​

O Guia do reSpeaker Clip Basic SDK explica como aplicativos no host se comunicam e controlam o dispositivo por meio de BLE, Wi‑Fi, comandos AT, GATT e fluxos de transferência de arquivos. O SDK em Python é fornecido como a implementação de referência principal, junto com ferramentas de CLI e baseadas na Web.

Este guia abrange:

  • Transportes — canais de comunicação BLE e Wi‑Fi/UDP.
  • Protocolos de comunicação — comandos AT, características GATT e enquadramento de transferência de arquivos.
  • Modelo de gravação — modos de gravação, máquina de estados do dispositivo e formato de arquivo.
  • Fluxo de dados ponta a ponta — da conexão até a saída de áudio baixada.
  • Implementações de referência — SDK em Python (pacote clip), ferramentas de CLI e uma interface Web.

O Basic SDK se concentra em usar as capacidades atuais do dispositivo a partir do lado do host. Ele não inclui, por si só, transcrição em nuvem, sumarização por IA, gerenciamento de contas ou serviços de aplicativo móvel. Esses fluxos de trabalho devem ser construídos sobre os arquivos de áudio baixados ou integrados com outro serviço.

Onde este guia se encaixa​

Se você é novo no reSpeaker Clip, leia primeiro o Guia de Introdução ao reSpeaker Clip.

O Guia de Introdução apresenta o produto, cenários-alvo, capacidades de hardware e fluxos de trabalho normais do usuário.

Este guia se concentra no desenvolvimento do lado do aplicativo:

  • comunicação com o dispositivo via BLE ou Wi‑Fi;
  • controle da gravação e da configuração do dispositivo;
  • gerenciamento e download de sessões de gravação;
  • entendimento de comandos AT, GATT e protocolos de transferência de arquivos;
  • integração dessas capacidades por meio de ferramentas em Python, CLI ou Web.

Escolha o guia certo do reSpeaker Clip​

A documentação do reSpeaker Clip é organizada por camada de desenvolvimento. Comece com Getting Started para configuração do produto e fluxos de trabalho normais. Use o Basic SDK quando um aplicativo no host precisar controlar o dispositivo ou baixar gravações. Continue para Service Integration quando um serviço de longa duração precisar manter a conexão com o dispositivo e expor APIs. Use o Firmware SDK somente quando você precisar alterar o comportamento do lado do dispositivo, protocolos ou processamento de áudio.

Instalação​

Requisitos​

  • Python 3.10+
  • Adaptador Bluetooth (modo BLE)
  • Adaptador Wi‑Fi (modo Wi‑Fi)

Clonar o repositório​

Você pode encontrar o repositório no GitHub aqui.

git clone <repository-url>

Instalar dependências​

Após ativar o ambiente virtual, instale as dependências necessárias:

pip install -r requirements.txt

Estrutura do projeto​

applications/clip/tests/
├── clip/ Biblioteca SDK (importável)
│ ├── __init__.py
│ ├── client.py Conexão BLE + transporte de comandos AT
│ ├── commands.py Wrappers de comandos AT de alto nível
│ ├── transfer.py Transferência de arquivos via BLE + SessionSync
│ ├── codec.py Utilitários de codec Opus/Ogg
│ ├── wifi.py Transporte WiFi UDP + WiFiSync
│ ├── progress.py Utilitários para barra de progresso
│ ├── utils.py Utilitários de mesclagem de arquivos e formatação
│ └── exceptions.py Classes de exceções personalizadas
├── tools/ Scripts de CLI e utilitários
│ ├── clip-cli.py CLI principal (BLE + WiFi + USB)
│ ├── clip-web.py Interface web
│ ├── record.py Ferramenta de controle de gravação
│ ├── sync.py Utilitário de sincronização de arquivos
│ ├── udp_sync.py Sincronização via WiFi UDP
│ ├── udp_terminal.py Terminal WiFi UDP
│ ├── ble_terminal.py Terminal interativo BLE
│ ├── serial_terminal.py Terminal serial USB CDC
│ └── decode_opus.py Utilitário de decodificação Opus
├── tests/ Suíte de testes
│ ├── conftest.py Fixtures compartilhadas (device_session, mock_device)
│ ├── test_basic.py Comandos AT: VERSION, STATE, TIME, PAIR, erros
│ ├── test_config.py Configuração: MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS
│ ├── test_recording.py Gravação: START/STOP, marcadores, transições de estado
│ ├── test_storage.py Armazenamento: LIST, DELETE, persistência, quantidade de arquivos
│ ├── test_transfer.py Transferência: download, sincronização, progresso, concorrência
│ └── test_unit.py Testes unitários (não requerem dispositivo)
├── workspace/ Scripts de exemplo do workspace
│ └── complete_example.py
├── requirements.txt
├── README.md
└── pytest.ini

Módulos do SDK​

MóduloDescrição
client.pyComunicação com dispositivos BLE
commands.pyComandos AT de alto nível
transfer.pySincronização de arquivos
codec.pyCodificação/decodificação de áudio
wifi.pyTransporte WiFi
progress.pyExibição de progresso
utils.pyFunções auxiliares
exceptions.pyClasses de exceções

Capacidades do SDK​

O SDK em Python oferece suporte aos seguintes fluxos de trabalho:

  • Configurar o dispositivo: modo de gravação, bitrate, complexidade, política de exclusão automática, brilho do OLED, nome do dispositivo BLE e configurações relacionadas.
  • Controlar a gravação: iniciar, parar, pausar, retomar e adicionar marcadores.
  • Gerenciar sessões: listar, consultar, excluir, limpar e formatar o cartão SD.
  • Baixar arquivos: transferir gravações via BLE ou Wi‑Fi/UDP, com suporte a retomada.
  • Converter áudio: reempacotar os dados Opus brutos do dispositivo em OGG/Opus ou decodificar para WAV mono 16 kHz por meio de um caminho de decodificação Opus.
  • Ler status e eventos: nível de bateria, estado de carregamento, estado do dispositivo, mudanças na máquina de estados e callbacks de visualização de áudio em tempo real.
  • Manage sessions: list, query, delete, purge, and format the SD card.
  • Download files: transfer recordings over BLE or Wi-Fi/UDP, with resume support.
  • Convert audio: re-container device raw Opus data into OGG/Opus, or decode to 16 kHz mono WAV through an Opus decoding path.
  • Read status and events: battery level, charging state, device state, state-machine changes, and real-time audio-visualization callbacks.

A escolha do transporte é importante:

  • Use BLE por meio de ClipDevice para configuração portátil, controle de gravação e pequenos downloads.
  • Use Wi-Fi/UDP por meio de WiFiDevice ou WiFiSync para downloads em massa. É mais rápido e mais estável para sessões de gravação longas.
  • O controle de gravação é apenas via BLE. O download de arquivos funciona tanto em BLE quanto em Wi‑Fi.

Conceitos principais​

Esta seção descreve a visão do lado do host usada pelo Basic SDK. Para os detalhes de implementação do lado do dispositivo, consulte as seções correspondentes do Guia de Desenvolvimento de Firmware :

Tópico do Basic SDKExplicação detalhada do firmware
TransportesCommunication Protocol
Modos de gravaçãoRecording Modes
Estado do dispositivoEvent and State Model
Formato de arquivo e sessõesSession, Chunking, and Storage Model
Protocolo de comando ATAT Command Grammar, JSON Response Contract, and Registered Command Reference
Características GATTBLE GATT Service
Transferência e retomada de arquivosUDP Frame Types and Session and File Addressing
Fluxo de dados de ponta a pontaSystem Architecture and Audio Pipeline

Transportes​

TransporteClasseCaso de usoObservações
BLEClipDeviceConfiguração, controle de gravação, download de sessãoPortátil e necessário para controle de gravação. O download em massa pode ser mais lento e pode perder notificações sob carga.
Wi-Fi/UDPWiFiDevice / WiFiSyncDownload em massa de sessõesMais rápido e mais estável para arquivos grandes. Requer habilitar o Wi‑Fi no dispositivo e conectar‑se a ClipAP_XXXX.

Modos de gravação​

ModoDescrição
normalCaminho de gravação padrão sem supressão de ruído / desreverberação SpeexDSP. AGC do dispositivo, passa‑altas e limitador ainda podem estar habilitados pelo firmware.
enhancedCaminho aprimorado com supressão de ruído e desreverberação SpeexDSP habilitadas.

set_mode() aceita apenas normal e enhanced. start_recording() também aceita os aliases stereo e merge; stereo é mapeado para normal, e merge é mapeado para enhanced.

Ambos os modos geram, por padrão, Opus mono a 16 kHz.

Estado do dispositivo​

Uma gravação é representada como uma sessão. Um ID de sessão geralmente é uma string no estilo de carimbo de data/hora, como YYYYMMDDHHMMSS.

IDLE --start_recording--> RECORDING --stop_recording--> IDLE
|
| pause / resume
v
PAUSED

Estados comuns do dispositivo incluem IDLE, RECORDING, TRANSMITTING, PAUSED e ERROR.

Na conexão, o SDK pode sincronizar o relógio do dispositivo por meio de AT+TIME. O fuso horário do dispositivo ainda pode ser diferente do fuso horário do host.

Formato de arquivo​

O dispositivo armazena dados de gravação como quadros Opus brutos, não como um contêiner OGG. O formato bruto é uma sequência de quadros Opus com comprimento prefixado:

[2-byte little-endian length][opus frame][2-byte little-endian length][opus frame]...

Use convert_to_ogg_opus() para gravar um arquivo .ogg válido antes de passar a gravação para ferramentas que esperam entrada OGG/Opus. A decodificação para WAV requer um caminho de decodificador Opus como opuslib.

Protocolo de comandos AT​

  • O SDK grava uma string AT em UTF‑8, por exemplo AT+MODE=enhanced, na característica CMD.
  • As respostas são notificações JSON em RESP_SEND, por exemplo {"ok":true,"data":{...}}.
  • Eventos não solicitados, como mudanças de estado, têm o formato {"event":"state","state":"RECORDING",...} e são despachados por meio de event_callback.

Características GATT​

CaracterísticaUUIDPropriedadesFinalidade
Service6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EPrimary ServiceServiço de comunicação BLE personalizado
CMD6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EWrite Without Response (Encrypted)Central → dispositivo: grava strings de comandos AT
RESP_SEND6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)Dispositivo → central: respostas JSON e notificações de eventos
FILE_DATA6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)Dispositivo → central: notificações de quadros binários de transferência de arquivos
AUDIO_VIS6E400005-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)Dispositivo → central: notificações de visualização de áudio em tempo real

Protocolo de transferência de arquivos​

Os dados de arquivo são entregues como quadros binários em FILE_DATA.

QuadroTipoLayout
FILE_START0x10type(1) + fn_len(1) + filename(N) + file_size(4, LE)
DATA0x01type(1) + seq(2, LE) + len(2, LE) + data(N)
FILE_END0x11type(1) + crc32(4, LE)
TRANSFER_DONE0x12type(1) + sid_len(1) + session_id(N) + file_count(4, LE)

Cada arquivo é verificado com CRC32. Somente arquivos verificados devem ser tratados como salvos com sucesso.

Retomada​

SessionSync.sync() é ciente de retomada. Ele pode detectar arquivos .opus locais existentes, consultar o contador de arquivos sincronizados do dispositivo, calcular start_file e continuar um download anterior. Use force=True para começar do zero.

Fluxo de dados​

reSpeaker Clip data flow

Exemplo completo​

Este exemplo demonstra um fluxo de trabalho típico:

  1. Conectar automaticamente via BLE
  2. Verificar o nível da bateria
  3. Definir o modo de gravação como aprimorado
  4. Iniciar uma gravação de 10 segundos
  5. Adicionar um marcador no meio da gravação
  6. Parar a gravação
  7. Sincronizar os arquivos da sessão para recordings/<session_id>/
"""
Complete workflow: connect → config → record → bookmark → stop → sync

Usage:
python workspace/complete_example.py
"""

import asyncio
import sys
from pathlib import Path

# Ensure the parent 'tests/' directory (which contains clip/) is on sys.path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))

from clip import ClipDevice, ClipCommands, SessionSync
from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError


async def main():
try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)

# 1. Check battery and current settings
state = await cmds.get_state()
print(f"Battery: {state.battery}%, Mode: {state.mode}")

# 2. Configure (only MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS work on current firmware)
await cmds.set_config_dict({"mode": "enhanced"})

# 3. Start recording in enhanced mode
session_id = await cmds.start_recording("enhanced")
print(f"Recording started: {session_id}")

# 4. Wait and add a bookmark
await asyncio.sleep(5)
bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(f"Bookmark added at {bookmark.offset}s")

# 5. Let it record more, then stop
await asyncio.sleep(5)
await cmds.stop_recording()
print("Recording stopped")

# 6. Sync session via BLE
sync = SessionSync(device)
result = await sync.sync(session_id, Path("recordings"))
print(
f"Downloaded {result['file_count']} file(s)"
f" → recordings/{session_id}/"
)

except ConnectionError:
print("Could not find device. Is it powered on and paired?")
except TimeoutError:
print("Device did not respond. Try restarting the Clip.")
except CommandError as e:
print(f"Command error: {e.message}")


if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

Saída esperada

Battery: 85%, Mode: normal
Recording started: 20260710_144500
Bookmark added at 5s
Recording stopped
Downloaded 2 file(s) → recordings/20260710_144500/

Visão geral dos trechos de código​

Conexão​

Conectar ao dispositivo​

import asyncio
from clip import ClipDevice, ClipCommands

async def main():
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
state = await cmds.get_state()
print(state.battery)

asyncio.run(main())

O SDK descobre automaticamente dispositivos próximos cujo nome contenha Clip.

Conectar a um dispositivo específico​

import asyncio
from clip import ClipDevice

async def main():
device = ClipDevice(address="AA:BB:CC:DD:EE:FF")
await device.connect()
# ... use device ...
await device.disconnect()

asyncio.run(main())

Informações do dispositivo​

Ler versão do firmware​

version = await cmds.get_version()
print(version.firmware) # e.g. "v1.0.0"
print(version.hardware) # e.g. "Clip v0.0.5"

Ler estado do dispositivo​

state = await cmds.get_state()
print(state.state) # IDLE, RECORDING, TRANSMITTING, PAUSED, ERROR
print(state.battery) # 0-100
print(state.mode) # normal, enhanced
print(state.bitrate) # Opus bitrate in bps

Ler / definir hora do dispositivo​

import time

timestamp = await cmds.get_time() # returns int (Unix timestamp)
await cmds.set_time(int(time.time())) # returns True

Gravando áudio​

Iniciar / parar gravação​

session_id = await cmds.start_recording("normal")   # returns str (session ID)
# ... record ...
await cmds.stop_recording() # returns dict with session info

"normal" é mono, "enhanced" habilita o pré-processamento DSP (supressão de ruído, AGC).

Pausar / Retomar gravação​

await cmds.pause_recording()
await cmds.resume_recording()

Adicionar marcador (durante a gravação)​

bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(bookmark.offset) # seconds from recording start

Exemplo de gravação completa​

session_id = await cmds.start_recording("normal")
await asyncio.sleep(10)
await cmds.stop_recording()

Sincronização de arquivos​

Listar sessões​

sessions = await cmds.list_sessions()
for s in sessions:
print(s.id, s.files, s.size)

Sincronizar uma sessão (BLE)​

from pathlib import Path
from clip import SessionSync

session_id = "20260326120000" # from cmds.list_sessions()
sync = SessionSync(device)

await sync.sync(session_id, Path("recordings"))

Retomar download interrompido​

await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
start_file="0015.opus" # pick up where you left off
)

Manter arquivos no dispositivo após a sincronização​

await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
delete_after=False # default: False (keep on device)
)

Sincronizar todas as sessões​

results = await sync.sync_all(Path("recordings"))

Gerenciamento de configuração​

Definir parâmetros (comandos de trabalho)​

await cmds.set_mode("enhanced")          # normal | enhanced
await cmds.set_auto_delete(7) # days (0-30), pass -1 to disable
await cmds.set_brightness(128) # 0-255

Ler parâmetros​

mode        = await cmds.get_mode()          # returns str
auto_delete = await cmds.get_auto_delete() # returns bool
brightness = await cmds.get_brightness() # returns int

Configuração em lote​

await cmds.set_config_dict({
"mode": "enhanced",
"auto_delete": 7,
"brightness": 128,
})

Comunicação WiFi​

O Clip pode se comunicar via WiFi UDP quando seu AP está habilitado.

ParâmetroValor
SSIDClipAP_XXXX
Senha12345678 (padrão)
IP192.168.4.1
Porta8089

Conectar e enviar comandos AT​

from clip import WiFiDevice

async def main():
async with WiFiDevice("192.168.4.1", 8089) as device:
resp = await device.send_command("AT+GSTAT")
print(resp)

asyncio.run(main())

Sincronizar uma sessão via WiFi (API bloqueante)​

from pathlib import Path
from clip import WiFiSync

sync = WiFiSync("192.168.4.1", 8089)
sync.connect()
sync.download_session(session_id, Path("recordings"))
sync.disconnect()

WiFiSync é síncrono (sockets bloqueantes) — não há necessidade de async/await.


Tratamento de erros​

from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError

try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
version = await cmds.get_version()
except ConnectionError:
print("Device not found or could not connect")
except TimeoutError:
print("Device did not respond in time")
except CommandError as e:
print(f"Command failed: {e.message}")

Ferramentas de linha de comando​

O SDK inclui vários utilitários prontos para uso.

clip-cli - CLI unificada​

BLE (padrão)​

CLI de uso geral.

tools/clip-cli.py status

Saída esperada

Conexão do dispositivo

tools/clip-cli.py version
tools/clip-cli.py list

Saída esperada

Conexão do dispositivo

tools/clip-cli.py record --duration 60

Saída esperada

Conexão do dispositivo

tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000

Saída esperada

Conexão do dispositivo

tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000 --delete

Saída esperada

Conexão do dispositivo

tools/clip-cli.py config get

Saída esperada

Conexão do dispositivo

tools/clip-cli.py bookmark
tools/clip-cli.py terminal

Saída esperada

Conexão do dispositivo

WiFi​

 tools/clip-cli.py wifi on

Saída esperada

Conexão do dispositivo

tools/clip-cli.py --transport wifi status

Saída esperada

Conexão do dispositivo

tools/clip-cli.py  wifi off

Saída esperada

Conexão do dispositivo

record.py​

Grava áudio automaticamente e o sincroniza.

python tools/record.py

python tools/record.py --duration 60

python tools/record.py --mode enhanced

Saída esperada

Conexão do dispositivo

sync.py​

Sincroniza gravações via BLE.

python tools/sync.py

python tools/sync.py --all-sessions

Saída esperada

Conexão do dispositivo

udp_sync.py​

Sincroniza gravações via WiFi.

python tools/udp_sync.py

python tools/udp_sync.py --session 20260326120000

Saída esperada

Conexão do dispositivo

ble_terminal.py​

Terminal interativo de comandos AT.

python tools/ble_terminal.py

Saída esperada

Conexão do dispositivo

decode_opus.py​

Converter gravações Opus para WAV.

python tools/decode_opus.py <input_file.opus> <output_file.wav>

Interface web​

Inicie o aplicativo web integrado.

Modo BLE:

python tools/clip-web.py

Modo Wi-Fi:

python tools/clip-web.py --transport wifi

Depois abra:

http://localhost:5000

Funcionalidades​

  • Status do dispositivo
  • Controle de gravação
  • Gerenciamento de sessões
  • Visualização de áudio
  • Editor de configuração
  • Progresso de sincronização

REST API​

MétodoEndpoint
GET/api/status
GET/api/version
GET/api/sessions
POST/api/record/start
POST/api/record/stop
POST/api/record/bookmark
POST/api/sync/{id}
DELETE/api/sessions/{id}
GET/api/config
PUT/api/config
WS/ws

Módulos principais​

MóduloPrincipal finalidade
ClipDeviceConexão BLE, pareamento, transporte de comandos AT, notificações e progresso de transferência
ClipCommandsWrapper de alto nível para comandos AT do dispositivo
FileTransfer / SessionSyncDownload de sessões BLE e sincronização com retomada
WiFiDevice / WiFiSyncFluxo de download via Wi-Fi/UDP para transferências maiores
codecAnálise de quadros Opus brutos e escrita OGG/Opus
utilsAnálise de ID de sessão, ajudantes de formatação, carregamento de configuração, relatório de progresso e utilitários de arquivo
exceptionsClasses de exceção específicas do SDK

Referência de API​

ClipDevice​

Comunicação com dispositivo BLE e gerenciamento de conexão.

AssinaturaRetornoNotas
ClipDevice(address=None, name_filter="Clip", debug=False)ClipDeviceDescobre automaticamente se address for None
await connect(timeout=10.0, sync_time=True, lazy_device_name=False)None3 tentativas; sync_time ajusta automaticamente o relógio do dispositivo
await disconnect()NoneInterrompe todas as notificações BLE
await send_command(command, timeout=10.0)dictEnvia comando AT, obtém resposta JSON
is_connectedboolPropriedade — verifica _connected e client.is_connected
device_name`strNone`
await __aenter__() / await __aexit__()ClipDevice / NoneGerenciador de contexto assíncrono

ClipCommands​

Interface de comandos AT de alto nível.

AssinaturaRetornoNotas
await get_version()VersionInfo.firmware, .hardware, .sdk, .build
await get_state()DeviceState.state, .battery, .mode, .bitrate, .charging, .free_space
await get_time()intTimestamp Unix
await set_time(timestamp)boolConverte para AT+TIME=<ts>
await get_pairing_status()Dict[str, Any]Status de pareamento BLE + endereço do par
await reboot()NoneReinicialização do dispositivo
Gravação
await start_recording(mode="normal")strmode: normal, enhanced, stereo, merge. Retorna ID da sessão.
await stop_recording()Dict[str, Any]Resumo da sessão; lida graciosamente com dispositivo-não-gravando
await pause_recording()bool
await resume_recording()bool
await add_bookmark()BookmarkInfo.offset em segundos a partir do início da sessão
await get_bookmarks(session_id, fetch_all=True)List[BookmarkInfo]Paginado, busca automaticamente todas as páginas
await get_bookmarks_count(session_id)intContagem rápida sem detalhes
Sessões
await list_sessions(page=1, per_page=10)List[SessionInfo].id, .files, .size, .synced_files, .mode
await list_all_sessions(per_page=15)List[SessionInfo]Faz paginação automática de todas
await get_session_info(session_id)SessionInfoInclui contagem de synced_files
await list_session_files(session_id)List[str]Nomes de arquivo para todos os arquivos na sessão
await delete_session(session_id)bool
await purge_all_sessions()bool
await format_sd_card()bool
Configuração
await get_mode()str
await set_mode(mode)boolApenas "normal" ou "enhanced"
await get_auto_delete()bool
await set_auto_delete(days)booldays: 0–30, passe -1 para desativar
await get_brightness()int0–255
await set_brightness(value)bool0–255
await get_device_name()strNome do dispositivo BLE
await set_device_name(name)boolMáx. 15 caracteres
await get_config_dict()Dict[str, Any]Todas as configurações; chaves não suportadas retornam None
await set_config_dict(config, ignore_errors=True)NoneIgnora valores None; descarta silenciosamente chaves não suportadas
get/set_bitrate()—Firmware: não suportado — lança CommandError
get/set_complexity()—Firmware: não suportado — lança CommandError
get/set_chunk_size()—Firmware: não suportado — lança CommandError
get/set_noise_suppression()—Firmware: não suportado — lança CommandError
get/set_agc()—Firmware: não suportado — lança CommandError
get/set_dereverb()—Firmware: não suportado — lança CommandError
Controle de transferência
await get_progress()Dict[str, Any]Progresso do download
await pause_transfer()bool
await resume_transfer()bool
await cancel_transfer()bool
WiFi / USB
await wifi_on()boolTimeout de 20+ segundos para inicialização do nRF7002
await wifi_off()bool
await get_wifi_status()Dict[str, Any].running, .ssid, .clients
await usb_on()boolCDC + MSC
await usb_off()bool
await get_usb_status()bool
Ajudantes
await ensure_idle()NoneInterrompe a gravação se necessário; tenta novamente até 5x
await wait_for_state(target, timeout=10.0)boolFaz polling até o estado corresponder
await wait_for_recording_to_start(timeout=5.0)bool
await wait_for_recording_to_stop(timeout=5.0)bool
await get_battery_status()BatteryStatus.percent, .charging, .voltage

SessionSync​

Sincronização de arquivos via BLE com suporte a retomada.

AssinaturaRetornoObservações
SessionSync(device, commands=None)SessionSyncEstende FileTransfer
await sync(session_id, output_dir, delete_after=False, continuous=False, force=False, progress_callback=None, session_info=None, start_file=None)Dict[str, Any]Retomada detectada automaticamente; retorna file_count, total_size, files, merged_file
await sync_all(output_dir, delete_after=False, progress_callback=None)List[Dict]Sincroniza todas as sessões
await download_session(session_id, output_dir, progress_callback=None, stop_recording=False, continuous=False, timeout=300.0, start_file=None, session_info=None)Dict[str, Any]Nível mais baixo; também salva session.json + bookmarks.json
await cancel()NoneCancelamento thread-safe

WiFiDevice​

Transporte UDP via WiFi (assíncrono) — compatível com ClipDevice.send_command.

AssinaturaRetornoObservações
WiFiDevice(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=10.0)WiFiDevice
await connect(timeout=None)NoneInicia threads de trabalho de recebimento + heartbeat
await disconnect()None
await send_command(command, timeout=None)dictResposta AT em JSON (parseada)
is_connectedboolPropriedade
await __aenter__() / await __aexit__()—Gerenciador de contexto assíncrono

WiFiSync​

Sincronização de arquivos via UDP WiFi (bloqueante/síncrona — sem necessidade de async).

AssinaturaRetornoObservações
WiFiSync(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=120.0)WiFiSync
connect()boolBloqueante
disconnect()None
download_session(session_id, output_dir, convert_ogg=True, start_file=None, delete_after=False, progress_callback=None, cancel_after=None)boolVerificado por CRC; progresso com tqdm; pressione 'c' para cancelar
list_sessions()List[dict]Paginado
delete_session(session_id)bool

Exceções​

ExceçãoBaseDescrição
ClipErrorExceptionBase para todos os erros da biblioteca
ConnectionErrorClipErrorFalha de conexão BLE ou WiFi
DisconnectedErrorClipErrorDesconexão inesperada
CommandErrorClipErrorComando AT retornou erro; atributo .command
TransferErrorClipErrorFalha na operação de transferência de arquivo
TimeoutErrorClipErrorComando/transferência expirou (timeout)
ResponseErrorClipErrorResposta inválida ou inesperada
StateErrorClipErrorDispositivo em estado incorreto para a operação

Solução de Problemas​

P1: Comandos travam ou expiram após conectar.
A característica de comando requer um link BLE criptografado. O SDK pode iniciar o pareamento, mas o sistema operacional pode exibir uma caixa de diálogo de pareamento ou autorização Bluetooth. Confirme manualmente. Se a conexão ainda ficar travada, remova vínculos antigos e reconecte.

P2: O download relata incompatibilidade de CRC ou zero arquivos.
Stacks BLE podem ocasionalmente entregar notificações duplicadas ou descartar quadros sob carga. Desconecte, reconecte e tente novamente. Use SessionSync para que a transferência possa ser retomada quando possível.

P3: O download está lento ou cai pela metade.
Use SessionSync para transferência BLE com reconhecimento de retomada. Para grandes volumes de gravação, use download via Wi-Fi com WiFiSync: ative o Wi-Fi no Clip, conecte-se a ClipAP_XXXX e depois faça o download via Wi-Fi.

P4: delete_after=True excluiu uma sessão que não foi totalmente baixada.
Use o padrão mais seguro: sync(force=True, delete_after=False), verifique se o merged_file local existe e não está vazio e, em seguida, chame manualmente cmds.delete_session(session_id).

P5: AT+NOISE, AT+DEREVERB ou AT+AGC retornam Unknown command.
O firmware atual pode não registrar esses comandos opcionais. O SDK mantém wrappers para versões de firmware compatíveis. Ao restaurar uma configuração, set_config_dict(..., ignore_errors=True) pode ignorar valores não suportados.

P6: bleak gera erros como 'BleakClient' object has no attribute 'get_services' ou 'get_mtu'.
As APIs do bleak diferem entre versões. Use o conjunto de dependências testado pelo SDK após o lançamento do pacote de instalação.

P7: A gravação está silenciosa ou a qualidade é ruim.
Verifique a distância e a orientação do microfone, o nível da bateria e o modo de gravação. O modo enhanced pode suprimir ruído de forma mais agressiva, o que pode processar demais fala muito limpa.

P8: O carimbo de data/hora do ID da sessão não corresponde à hora local.
O relógio ou o fuso horário do dispositivo podem ser diferentes do host. O SDK pode sincronizar a hora ao conectar. Você também pode chamar await cmds.set_time(int(time.time())).

P9: Como converto Opus para WAV para STT ou ML?
Use convert_to_ogg_opus() para saída OGG/Opus. Para WAV, decodifique o fluxo Opus bruto com um decodificador Opus como opuslib.

P10: Os logs são inundados por eventos de visualização de áudio durante a gravação.
Notificações AUDIO_VIS disparam com frequência. Registre o callback de visualização de áudio apenas quando precisar dele e mantenha o callback leve.

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...