Pular para o conteúdo principal

Customização: Adicionar um Comando AT Personalizado

Um passo a passo concreto e completo de como adicionar um comando AT novo ao firmware do Clip. Vamos adicionar um comando trivial, mas real, AT+ECHO=<msg>, que responde:

{"ok":true,"data":{"echo":"<msg>"}}\n

A mesma receita se aplica a comandos reais que mexem com configuração, armazenamento, áudio ou o sistema de eventos.

Prompt de IA​

Você pode copiar este prompt para um agente de codificação com IA para reproduzir o mesmo fluxo de trabalho de customização no repositório de firmware:

You are working in the reSpeaker Clip firmware repository.

Use the repository Skill before editing:
1. Read `skills/clip-dev/SKILL.md` completely and follow it for firmware AT
command development, build, flash, and validation.
2. For AT protocol work, also read the referenced BLE/AT guidance from that
Skill when needed.
3. If the new command requires a Python SDK API or CLI support, read
`skills/clip-sdk/SKILL.md` and update `sdk/` plus `docs/protocol.md`
according to that Skill.

Task:
Add a new AT command named `ECHO` to the Clip firmware.

Expected behavior:
- `AT+ECHO=hello` returns `{"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}`
- `AT+ECHO=` returns `{"ok":false,"msg":"Missing message"}`
- `AT+ECHO` returns `{"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}`

Implementation constraints:
- Modify `applications/clip/src/at_commands.c`.
- Add a `cmd_echo_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)`.
- Use `create_json_response(...)` so the response format matches existing
commands.
- Register the command in `at_commands_register()` with
`AT_CMD_SET | AT_CMD_EXEC`.
- Keep the example minimal. It may use `%s` for the demo response, but document
that real free-form string commands must validate or escape JSON-sensitive
input first.
- Do not change BLE, UDP, or USB transport code unless the source proves it is
necessary.

Validation:
- Build a pristine firmware image for `clip/nrf5340/cpuapp`.
- If hardware is available, flash the image and test `AT+ECHO=hello`,
`AT+ECHO=`, and bare `AT+ECHO` over at least one transport.
- Also check representative existing commands such as `AT+GSTAT`, `AT+MODE?`,
and `AT+VERSION`.
- Report exactly what was tested and do not claim hardware validation unless it
actually ran on a device.

1. Objetivo​

Adicionar AT+ECHO=<msg> para que:

AT+ECHO=hello     -> {"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}
AT+ECHO= -> {"ok":false,"msg":"Missing message"}
AT+ECHO -> {"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}

Ele é intencionalmente mínimo: um comando SET com uma pequena dica de uso EXEC, sem efeitos colaterais, verificável em todos os três transportes. ECHO não colide com nenhum comando registrado (veja o registro em at_commands_register() abaixo).

2. Fluxo de dados atual​

Uma linha AT de entrada percorre estas camadas (os nomes das funções são reais):

transport (BLE / UDP / USB CDC)
-> at_server_submit_cmd() applications/clip/src/at_server.c
-> at_server_thread_func() dequeues from its k_msgq
-> parse_command() splits name / args / type (SET|TEST|EXEC)
-> cmd->handler(&ctx, buf, len) matched in the cmd_registry
-> create_json_response(...) builds {"ok":..,"msg":..,"data":..}
-> SEND_RESPONSE() routes the buffer back to the
transport the command arrived on

Dois pontos importam para quem está customizando:

  • O parsing é compartilhado. parse_command() (at_server.c) é responsável pela gramática AT+NAME=args e pela detecção de tipo com = e ?. Você nunca analisa o prefixo AT+ por conta própria — seu handler recebe ctx->args já separado.
  • As respostas são roteadas automaticamente. A macro SEND_RESPONSE() em at_server.c faz o despacho com base no transporte de origem do comando: TRANSPORT_TYPE_USB -> usb_cdc_send_response(), TRANSPORT_TYPE_UDP -> transport_udp_send_response(), caso contrário -> transport_send_to(item->transport_type, ...). Seu handler apenas preenche o buffer de resposta; ele não faz nenhum trabalho de transporte, e o mesmo JSON sai de forma idêntica via BLE, UDP e USB.

3. Ponto de extensão: o padrão de registro​

Tudo abaixo é citado de código-fonte real. O contrato está em applications/clip/include/at_server.h.

3.1 A assinatura do handler​

De at_server.h:

typedef int (*at_cmd_handler_t)(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len);

O contexto que o seu handler recebe (at_server.h):

struct at_cmd_ctx {
const char *name; /* Command name (e.g., "ECHO") */
uint8_t type; /* Command type (SET/QUERY/EXEC) */
const char *args; /* Arguments string */
uint8_t transport_type; /* Transport type for response */
};

ctx->type é um dentre AT_CMD_TYPE_TEST (0), AT_CMD_TYPE_SET (1), AT_CMD_TYPE_EXEC (2) — também AT_CMD_TYPE_READ (3, igual a TEST). Os argumentos ficam em ctx->args (já depois do =). Um handler real usando exatamente este formato é cmd_mode_handler (at_commands.c:422):

static int cmd_mode_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)
{
if (ctx->type == AT_CMD_TYPE_SET) {
if (!ctx->args || strlen(ctx->args) == 0) {
return create_json_response(false, "Missing mode value", NULL, response, len);
}
/* ...validate, mutate state... */
char data[32];
snprintf(data, sizeof(data), "{\"mode\":\"%s\"}", mode_str);
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
} else {
/* AT+MODE? */
char data[32];
snprintf(data, sizeof(data), "{\"mode\":\"%s\"}", mode_str);
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
}
}

3.2 O helper create_json_response​

De at_commands.c (o helper estático que todo handler usa):

static int create_json_response(bool success, const char *message,
const char *data, char *response, size_t len);

Comportamento (lido a partir do corpo da função):

  • Emite {"ok":true ou {"ok":false.
  • Se message não for NULL, acrescenta ,"msg":"<message>".
  • Se data não for NULL, acrescenta ,"data":<data> literalmente — data deve ser um objeto JSON completo que você mesmo formatou (por exemplo, {"echo":"hello"}), não um valor isolado nem uma string de formato. Este é o erro mais comum.
  • Fecha com }\n e retorna o comprimento total; retorna AT_ERR_NOMEM em caso de truncamento. A thread do servidor trata ret < 0 como erro e substitui por at_server_err_msg(-ret).

Portanto, o formato da resposta é fixo: sucesso -> {"ok":true,...,"data":{...}}, falha -> {"ok":false,...,"msg":"..."}. Não há códigos de erro numéricos nem campo error (veja protocol.md).

3.3 A struct de comando e o registro​

De at_server.h:

struct at_command {
const char *name; /* Command name */
uint8_t flags; /* Supported operations */
at_cmd_handler_t handler; /* Command handler */
};

Flags (bitmask; at_server.h):

#define AT_CMD_SET    (1 << 0)  /* Supports AT+CMD=... */
#define AT_CMD_QUERY (1 << 1) /* Supports AT+CMD? */
#define AT_CMD_EXEC (1 << 2) /* Supports AT+CMD */

Registro (at_server.c) — note que o registro é limitado a 32 comandos:

int at_server_register_cmd(const struct at_command *cmd);

Um bloco de registro real, exatamente como aparece em at_commands.c:1769:

/* GSTAT - Get device status */
static const struct at_command gstat_cmd = {
.name = "GSTAT",
.flags = AT_CMD_EXEC,
.handler = cmd_gstat_handler,
};
err = at_server_register_cmd(&gstat_cmd);
if (err) return err;

4. Arquivos a modificar​

Apenas um arquivo fonte: applications/clip/src/at_commands.c.

4.1 Adicionar o handler​

Coloque-o entre as outras definições static int cmd_*_handler(...) (os handlers existentes ficam acima de at_commands_register()). Baseado em cmd_mode_handler:

/* ECHO Command Handler - customization example.
* AT+ECHO=<msg> -> {"ok":true,"data":{"echo":"<msg>"}} */
static int cmd_echo_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)
{
if (ctx->type != AT_CMD_TYPE_SET) {
return create_json_response(false, "Use AT+ECHO=<msg>", NULL, response, len);
}
if (!ctx->args || strlen(ctx->args) == 0) {
return create_json_response(false, "Missing message", NULL, response, len);
}

char data[160];
int n = snprintf(data, sizeof(data), "{\"echo\":\"%s\"}", ctx->args);
if (n < 0 || n >= (int)sizeof(data)) {
return AT_ERR_NOMEM;
}
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
}

Pegadinha para comandos reais: ctx->args é entrada bruta do usuário. Interpolá-la com %s (como o exemplo trivial faz) permite que um " na mensagem quebre o JSON. Para qualquer comando que aceite strings de texto livre, valide/escape a entrada primeiro. Os comandos fornecidos que usam %s (por exemplo, MODE, LOG) o fazem apenas contra uma enumeração fixa que eles já verificaram.

4.2 Registrá-lo​

Dentro de at_commands_register(void) (at_commands.c:1761) — a única função de inicialização que registra todos os comandos e que por sua vez é chamada uma vez a partir de main.c (at_commands_register() em main.c:286). Adicione o bloco junto com os outros (por exemplo, logo após o bloco de LOG perto de at_commands.c:2030):

/* ECHO - echo a message back (customization example) */
static const struct at_command echo_cmd = {
.name = "ECHO",
.flags = AT_CMD_SET | AT_CMD_EXEC,
.handler = cmd_echo_handler,
};
err = at_server_register_cmd(&echo_cmd);
if (err) return err;

AT_CMD_EXEC é obrigatório porque o handler intencionalmente retorna uma mensagem de uso amigável para um AT+ECHO simples. Se o registro usar apenas AT_CMD_SET, o despachante rejeita AT+ECHO antes que o handler possa ser executado. Como o servidor roteia a resposta automaticamente (Seção 2), não são necessárias alterações no código de BLE/UDP/USB.

5. Impacto na compatibilidade​

Adicionar um comando é aditivo — os comandos existentes e seus formatos JSON permanecem intocados. Mantenha o contrato de resposta intacto:

  • Sucesso: {"ok":true,"data":{...}}
  • Falha: {"ok":false,"msg":"..."}
  • Sem códigos de erro numéricos, sem ID de requisição, sem campo error. (Consulte protocol.md.)

Se o novo comando também precisar ser acessível a partir das ferramentas do host, você precisa de paridade com o SDK em Python, não apenas firmware. De acordo com a regra de skills/clip-sdk/, leia os registros atuais em at_commands.c antes de alterar o SDK e trate docs/protocol.md + o código-fonte do firmware como o contrato de protocolo — atualize tanto o SDK (em sdk/) quanto o protocol.md quando o contrato de firmware mudar. Não emule comandos legados removidos (BITRATE, COMPLEXITY, NOISE, AGC, DEREVERB, PURGE).

6. Compilar​

Carregue o ambiente NCS v3.3.0, defina o caminho do módulo como uma variável de ambiente (a descoberta do Kconfig é executada antes do CMake) e então compile:

source ~/ncs/v3.3.0/zephyr/zephyr-env.sh
export ZEPHYR_EXTRA_MODULES=$(pwd)

west build --build-dir build-clip --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

De acordo com o CLAUDE.md, o projeto compila com zero avisos — corrija qualquer aviso do compilador antes de fazer o commit. (O handler acima não introduz nenhum.)

7. Verificação no dispositivo​

Grave o firmware (observação: west flash --reset não funciona nesta placa — faça o reset separadamente):

west flash --build-dir build-clip && nrfutil device reset
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 921600

Em seguida, exercite o comando em cada transporte e confirme que o JSON é idêntico:

BLE (shell interativo — clip-cli.py terminal abre um prompt AT via BLE):

python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py terminal
# at the prompt:
AT+ECHO=hello -> {"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}
AT+ECHO -> {"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}
AT+ECHO= -> {"ok":false,"msg":"Missing message"}

UDP (modo WiFi AP — envie AT+WIFI=on via BLE primeiro, depois conecte ao SSID/senha retornados e aponte para 192.168.4.1:8089):

python applications/clip/tests/tools/udp_terminal.py
AT+ECHO=hello

USB CDC (abra a porta serial CDC-ACM; o USB deve ser habilitado primeiro via AT+USB=on por BLE, ou mantenha pressionado o botão de usuário enquanto conecta o cabo):

AT+ECHO=hello

A string de resposta deve coincidir byte a byte nos três casos. Confirme também que nenhum comando existente regrediu — por exemplo, AT+GSTAT, AT+MODE?, AT+VERSION.

8. Recuperação​

Se a nova compilação se comportar de forma incorreta, recupere via DFU serial USB (gatilho de 1200 baud para entrar em recuperação MCUboot, PID 0x8069), OTA por BLE ou um programador — consulte usb_dfu.md. A partição do bootloader nunca é tocada por uma OTA de aplicativo; a assinatura é verificada pelo MCUboot.

Relacionados​

  • Código-fonte: at_commands.c (handlers + at_commands_register()), at_server.c (parse_command, at_server_register_cmd, SEND_RESPONSE), at_server.h (contrato de struct/flag/typedef).
  • Protocolo: protocol.md (especificação de comandos AT + contrato de resposta), architecture.md (sistema de transporte/eventos).
  • Paridade com Python: skills/clip-sdk/ (código-fonte do SDK em sdk/, regras de registro de comandos/documentação de protocolo), skills/clip-dev/ (skill de desenvolvimento de firmware — referências de áudio/compilação/ble-at/armazenamento/wifi-udp/mcuboot/energia/display/hardware).
  • Compilação/gravação/energia/armadilhas: CLAUDE.md, custom_app_guide.md, usb_dfu.md.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...