Pular para o conteúdo principal

Guia de Desenvolvimento de Firmware do reSpeaker Clip

A referência abrangente para o firmware do lado do dispositivo reSpeaker Clip: como ele é estruturado, o protocolo AT/GATT/UDP que ele utiliza, como é construído, atualizado, recuperado, validado e enviado. Para o caminho de build até smoke test a partir de uma máquina limpa, consulte Getting Started with the reSpeaker Clip Firmware SDK; para detalhes completos de build/flash/energia/armadilhas, consulte CLAUDE.md.

O código-fonte do firmware obtido via checkout é a referência autoritativa; este guia o resume. Quando houver divergência, o código-fonte prevalece.

Introdução​

O Firmware SDK é uma aplicação Zephyr RTOS orientada a eventos no Nordic nRF5340 (core de aplicação + core de rede) com um array de microfones PDM, BLE, Wi-Fi AP (nRF7002), USB, armazenamento em SD e um OLED. Ele é destinado a desenvolvedores que modificam o comportamento do lado do dispositivo. Este guia cobre o design e a referência operacional (protocolo, atualização, validação, produção) em um só lugar, de forma que cada fato tenha exatamente um único local — referências cruzadas apontam de volta para cá em vez de duplicar.

Arquitetura do Sistema​

Arquitetura em Camadas​

O firmware é organizado em cinco camadas, cada uma dependendo apenas da camada abaixo:

CamadaResponsabilidadeCódigo-fonte principal
App / eventoMáquina de estados, UI, botão, o único lugar onde efeitos colaterais acontecemclip_event.c, display.c, button.c, main.c
Serviço / transporte-transfer-configMovimentação de bytes (BLE/UDP/USB), mecanismo de transferência de arquivos, configuração persistentetransport.c, transport_ble.c, transport_udp.c, usb_cdc.c, transfer.c, config.c
Processamento / áudioCaptura PDM → DSP → Opus → gravações em arquivo enquadradasaudio.c, storage.c
HAL / driversDispositivos da placa: OLED, PMIC, mic/reguladores, flash SPI, SD, rádio WiFi/BLEboards/seeed/clip/, drivers/, battery.c, haptic.c
Kernel ZephyrThreads, filas de mensagens, semáforos, mutexes, gerenciamento de energiaNCS v3.3.0

O invariante: a camada de app é o único lugar que altera estado e dispara efeitos colaterais. Pressionamentos de botão e comandos AT não iniciam o microfone nem gravam no cartão SD diretamente — eles publicam um evento, e clip_event.c decide se isso é permitido no estado atual e o executa.

Um pedido flui: button ISR / AT command → clip_post_event[_sync]() → [k_msgq] → clip_event_process() (thread principal) → execute_transition() → efeitos colaterais (audio_*, storage_*, display_*, haptic_*, ble_notify_*). Botões publicam de forma assíncrona (K_NO_WAIT, seguro em ISR); comandos AT publicam de forma síncrona (bloqueiam em um semáforo por evento para que AT+START possa retornar o id da sessão de forma síncrona).

Modelo de Evento e Estado​

O despachante em clip_event.c é uma máquina de estados orientada por tabela:

  • clip_post_event(event) — assíncrono, não bloqueante, seguro em ISR; descarta se a fila de 8 slots estiver cheia.
  • clip_post_event_sync(event, &info) — bloqueante; retorna OK/INVALID/ BUSY/ERROR via info.

Estados: UNINITIALIZED → IDLE → RECORDING → TRANSMITTING / WIFI_SYNC → IDLE, além de PAUSED, ERROR, OTA. transition_table[current_state][event] retorna um próximo estado, TRANS_SAME (permanece, por exemplo MARK), ou TRANS_INVALID (rejeita). Duas rejeições pré-controladas: START enquanto WIFI_SYNC ("WiFi bloqueado"), START enquanto o USB MSC expõe o SD ("USB bloqueado" — montar via USB enquanto grava corromperia o FAT). O estado é consolidado apenas em execute_transition() via atomic_set(&g_state, new) — o único lugar onde o estado muda.

Efeitos colaterais notáveis: START chama storage_ensure_mounted(), recusa se estiver cheio, depois audio_start_recording(AUDIO_MODE_MERGE). STOP espera ≤5 s para a thread de áudio esvaziar/fechar; se o SD estiver ocupado, stop consolida IDLE mesmo assim para que a máquina nunca fique travada em RECORDING (a cauda da gravação pode ser cortada). POWER_OFF_EXEC cancela qualquer transferência ativa (espera limitada), interrompe uma gravação, salva o estado do medidor de carga e coloca o PMIC em modo ship.

Modelo de Threads​

Cinco threads de aplicação (prioridades Zephyr: número menor = prioridade maior, preemptível em 0+; o RX do Bluetooth roda ainda mais alto):

ThreadPriStackFunção
Main(main)—Loop de eventos clip_event_wait()→clip_event_process(), UI, tempo. Espera K_FOREVER em idle ou K_MSEC(1000) gravando.
Áudio audio_rec032768Leitura PDM → DSP → Opus → armazenamento. Thread de aplicação de maior prioridade (deadline de 20 ms do Opus é rígida).
Transfer516384Mecanismo de transferência de arquivos: lê o SD, envia via transporte, retransmite.
Servidor UDP54096Servidor de soquete UDP Wi-Fi (porta 8089).
Servidor AT74096Analisa AT em BLE/UDP/USB, publica eventos síncronos, envia JSON.

Padrão de sincronização: flags voláteis/atômicas para "devo parar?" (transfer_cancel_requested, pause_requested), semáforos para "você terminou?" (stop_done_sem, file_closed_sem, transfer_trigger_sem), mutexes para estruturas de dados (audio_state_mutex, sd_lifecycle_mutex, session_json_mutex, transport_lock), uma fila de mensagens para o caminho produtor→consumidor que importa (clip_ev_msgq, eventos → main). Um k_mem_slab de 32 × 1280 B buffers fornece 640 ms de profundidade de fila DMIC para absorver jitter de escalonamento (incluindo preempção de RX BT).

Arquitetura de Áudio e Gravação​

Pipeline de Áudio​

Por frame de 20 ms: dmic_read() (L+R estéreo, 1280 B) → process_pcm_frame() (merge + DSP, dependente do modo) → opus_encode() (pacote ≤4000 B) → storage_write_frame() (gravações em buffer de 2 bytes com comprimento prefixado, gravações em 4 KiB).

Constantes (audio.h): 16 kHz, 16 bits, PDM de 2 canais; frames de 20 ms → 320 amostras/frame, 1280 B/bloco; 32 buffers DMIC (fila de 640 ms).

Modos de Gravação​

Documentações mais antigas descrevem MODE_NORMAL como estéreo. Isso está errado. Ambos os modos gravam em mono.

  • Ambos os modos gravam em mono via um merge L+R. clip_event.c fixa audio_start_recording(AUDIO_MODE_MERGE). MODE_NORMAL não é estéreo — o nome é legado.
  • MODE_NORMAL (padrão): merge L+R alinhado em atraso → high-pass de 100 Hz feito à mão → AGC inteiro (envoltória + cálculo de ganho + suavizador) → limitador suave. Sem SpeexDSP.
  • MODE_ENHANCED: o mesmo merge + DSP feito à mão, mais SpeexDSP supressão de ruído + desreverberação, condicionado a mode == ENHANCED && noise_suppress > 0 (audio.c:506). O AGC do SpeexDSP não é usado (o build é FIXED_POINT; um AGC de FFT em float custaria ~15 ms/frame; o AGC inteiro o substitui).
  • A etapa de merge faz correlação cruzada L vs R sobre atrasos {−1, 0, +1} (espaçamento de microfones de 2,85 cm → ≤1 amostra de ITD a 16 kHz) e alinha o atraso antes de somar, evitando filtragem em pente. O AGC é um compressor clássico: ~30 ms de ataque / ~300 ms de liberação, alvo ≈−14,7 dBFS, ganho limitado a ±12/24 dB, limitador suave (joelho em −2 dBFS, limite rígido em −0,5 dBFS).
  • Opus: OPUS_APPLICATION_AUDIO (preserva fricativas melhor que VOIP para STT), VBR sem restrições, dica de sinal de voz, profundidade de 16 bits, DTX/FEC/perda de pacotes desativados. Bitrate/complexidade são por modo via Kconfig (CLIP_NORMAL_*/CLIP_ENHANCED_*), não configuráveis em tempo de execução. O estado do codificador + SpeexDSP é mantido em cache, reinicializado apenas quando os parâmetros mudam.
  • Defina o modo com AT+MODE=normal|enhanced (persistente) ou AT+START mode=enhanced (apenas para a sessão, não persistente).

Modelo de Sessão, Segmentação e Armazenamento​

Cada gravação é uma sessão com um session_id de 14 dígitos: YYYYMMDDHHMMSS (UTC) quando o relógio está sincronizado, caso contrário 0 + 13 dígitos de uptime. A forma de 14 dígitos é aplicada em todos os lugares (validate_session_id) porque o layout de armazenamento a fragmenta em componentes de caminho.

Uma sessão é uma árvore de diretórios: session.json (metadados: id, duração, arquivos, synced, tamanho, canais, sample_rate, mode), marks.bin (bookmarks binários: magic "BMRK" + contagem + offsets) e arquivos de segmento 0/0001.opus, 0/0002.opus … 1/0101.opus (grupo = (file_index−1)/100, 100 arquivos por subdiretório). Arquivos Opus são streams de frames com comprimento prefixado (comprimento LE de 2 bytes + pacote, não OGG); um buffer de gravação de 4 KiB agrega frames antes de fs_write.

Segmentação em partes: 300 s por segmento quando não está sincronizando (CLIP_AUDIO_SEGMENT_DURATION_NO_SYNC), 60 s durante uma transferência ativa (CLIP_AUDIO_SEGMENT_DURATION_SYNC) — ao gravar enquanto transfere (modo contínuo), a thread de transferência só pode ler um arquivo fechado, então 60 s limita a espera do cliente pelo próximo arquivo; se a sincronização começar no meio do arquivo e o arquivo atual já exceder 60 s, o mecanismo fatia imediatamente (audio.c:868). Cada ciclo PAUSE/RESUME também abre um novo arquivo. O campo synced de session.json rastreia arquivos reconhecidos para que um download seja retomado a partir do primeiro arquivo não sincronizado.

Armazenamento: o microSD (FAT32, /SD:) mantém gravações em /SD:/REC/ em um layout de buckets que fragmenta o id da sessão (/SD:/REC/<YYYYMMDD>/<HH>/<MM>/<SS>/…). A flash SPI externa de 8 MiB (LittleFS, ~6,8 MiB) mantém configurações (/lfs/settings/run) e slots de OTA — separada do SD para que configurações corrompidas ou uma OTA interrompida nunca derrubem as gravações. O SD é remontado sob demanda via storage_ensure_mounted() e desligado para economia de energia em idle após CLIP_SD_IDLE_DELAY_MS (45 s) quando está genuinamente ocioso (verificado sob lock para fechar o TOCTOU com uma gravação/transferência iniciando no meio da verificação).

Gerenciamento de Energia​

Dispositivo de bateria (célula "240" de 170 mAh, NPM1300 + nRF Fuel Gauge); a corrente em idle é a principal restrição. Build de produção no trilho de 3V3:

FonteComportamentoCusto
Reguladores principal + rádio do nRF5340DCDC (NRF5X_REG_MODE_DCDC)~500–600 µA vs LDO
Cartão SDDesligado para economia após 45 s em idle~0 quando ocioso
Console UART de debugUARTE permanece habilitado entre impressões~570 µA de fuga
Anúncio BLE lentoIntervalo de ~1 s~0,1 mA em média
nRF70 QSPICONFIG_NRF70_QSPI_LOW_POWER quando o WiFi não é usadomínimo

Idle de produção ≈ 170 µA. O maior vazamento depois que os reguladores e o SD foram corrigidos é o console UART de depuração (~570 µA); o snippet production desativa o console + backend de log UART (CONFIG_CONSOLE=n, CONFIG_UART_CONSOLE=n, CONFIG_LOG_BACKEND_UART=n), o que é o que atinge ~170 µA. CONFIG_PM_DEVICE_RUNTIME=y suspende automaticamente drivers UART/I2C/SPI quando ocioso. Gravação/transferência elevam brevemente a corrente (turbo de CPU para 128 MHz, com contagem de referências; trilho do mic + SD ligado; liberado na conclusão).

Protocolo de Comunicação​

Serviço BLE GATT​

CaracterísticaUUID (sufixo de 6E40xxxx-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E)Papel
Serviço0001O serviço reSpeaker Clip
Recebimento de Comando0002O host grava comandos AT aqui
Envio de Resposta0003O dispositivo notifica respostas JSON
Dados de Arquivo0004O dispositivo notifica quadros binários de transferência de arquivo
Visualização de Áudio0005O dispositivo notifica níveis de energia da gravação

Gramática de Comandos AT​

TipoFormatoExemploNotas
EXECAT+XXAT+GSTATAção / leitura padrão
SETAT+XX=<value>AT+MODE=enhancedDefine um parâmetro / age com argumentos
READAT+XX?AT+MODE?Consulta o valor atual

A análise é compartilhada: parse_command() (em at_server.c) é responsável pela gramática AT+NAME=args e pela detecção de tipo =/?; os handlers recebem ctx->args já dividido (após o =). AT+LIST?2&10 é uma leitura paginada.

Contrato de Resposta JSON​

  • Sucesso: {"ok":true,"data":{...}}
  • Falha: {"ok":false,"msg":"..."}
  • Sem códigos numéricos de erro, sem campo error, sem ID de requisição. Falhas usam msg. O mesmo JSON sai de forma idêntica via BLE, UDP e USB (roteado pelo transporte de origem do comando via macro SEND_RESPONSE() — seu handler apenas preenche o buffer de resposta).

Referência de Comandos Registrados​

Os comandos registrados ficam em applications/clip/src/at_commands.c (a tabela .name = "..."). Conjunto verificado:

GrupoComandos
Status do dispositivoGSTAT, BATT, DEVICE, VERSION
GravaçãoSTART, STOP, PAUSE, RESUME, MARK
Gerenciamento de arquivosLIST, MARKS, DOWNLOAD, CANCEL, DELETE
ConfiguraçãoMODE, AUTODEL, BRIGHTNESS, TIME, NAME
ConectividadeWIFI, WIFICFG, USB, PAIR, DFU
ManutençãoLOG, STORAGE, FORMAT, REBOOT, POWEROFF, FACTORY

Legado removido — não documente como disponível: BITRATE, COMPLEXITY, NOISE, AGC, DEREVERB, PURGE. Supressão de ruído / dereverb são padrões de Kconfig em tempo de boot (CLIP_DEFAULT_NOISE, CLIP_DEFAULT_DEREVERB), persistidos em config.c, mas não têm comando AT em tempo de execução; AGC é implementado manualmente, sempre ligado, não configurável. Quando você alterar uma resposta AT, comando ou quadro de transferência, atualize docs/protocol.md e sdk/ na mesma alteração.

Tipos de Quadros UDP​

A transferência de arquivos via Wi-Fi UDP usa um protocolo de quadros binários (porta 8089) com CRC32 por quadro:

TipoValorEstrutura
DATA0x01type(1) + seq(2) + len(2) + data
FILE_ACK0x03type(1) + status(1) + received_count(2) + crc32(4)
FILE_START0x10type(1) + fn_len(1) + filename + file_size(4)
FILE_END0x11type(1) + crc32(4)
TRANSFER_DONE0x12type(1) + sid_len(1) + session_id + file_count(4)
AT_RESP0x20Resposta AT transportada via UDP
HEARTBEAT0x30keepalive

BLE não tem CRC por quadro (a camada de enlace garante a entrega) — apenas o CRC32 do arquivo completo em FILE_END para verificação fim a fim. UDP tem CRC32 por quadro + FILE_ACK com um bitmap NACK de repetição seletiva: o cliente informa quais quadros está faltando como um bitmap e o mecanismo retransmite apenas esses, ritmados por CLIP_UDP_REPAIR_PACE_US (reduzido pela metade a cada rodada de nova tentativa). Um ritmo de reparo que falha recai para retransmissão do arquivo inteiro; TRANSFER_MAX_FILE_RETRIES (10) limita as tentativas antes de ERROR.

Endereçamento de Sessão e Arquivo​

Os IDs de sessão visíveis ao host têm exatamente 14 dígitos decimais YYYYMMDDHHMMSS; caminhos físicos FAT nunca são expostos no protocolo. AT+DOWNLOAD aceita session ou session:NNNN.opus. Valide argumentos controlados pelo usuário antes de acesso a armazenamento, caminho ou transferência.

Configuração de Firmware e Perfis de Build​

Builds Padrão e de Desenvolvimento​

O build de depuração padrão (sem snippet) mantém o console UART ligado e grava logs em /SD:/LOG (arquivos rotativos de 64 KiB) no nível INF (CONFIG_LOG_BACKEND_FS=y). Build:

source ~/ncs/v3.3.0/zephyr/zephyr-env.sh
export ZEPHYR_EXTRA_MODULES=$PWD # env var, not -D — Kconfig discovery runs before CMake
west build --build-dir build-clip --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip
# pristine (required after MCUboot/devicetree/sysbuild/partition changes):
west build --build-dir build-clip --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

Cada app é compilado como um sysbuild (MCUboot + core do app + rádio do core de rede) por padrão; a placa fornece a cola. Principais ajustes de prj.conf / devicetree / Kconfig: chaves de recursos, níveis de log, configuração de BLE/Wi-Fi/FS; mapeamentos de GPIO/I2C/SPI/PDM/PMIC/OLED; tamanhos de buffer, pilhas de threads, política de energia.

Build de Produção​

Console + log UART desligados, idle ≈170 µA:

west build --build-dir build-clip-prod --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip \
-- -DSNIPPET_ROOT=$(pwd)/applications/clip -DSNIPPET=production

SNIPPET_ROOT deve ser absoluto. O snippet production fica em applications/clip/snippets/production/. O projeto é compilado com zero warnings — corrija todos os avisos do compilador antes de fazer commit.

Atualização e Recuperação de Firmware​

Seleção do Método de Atualização​

CenárioRecomendadoPacote
Atualização pelo usuário final (dispositivo fechado)App BLE OTA ou DFU serial USB*-signed.bin / *-ota.zip
Recuperação serial (sem app)mcumgr serial*-signed.bin
Depuração de desenvolvimentowest flash / J-Linkmerged.hex
Gravação de produçãoJ-Link / programadormerged.hex completo + merged_CPUNET.hex
Ajuste apenas do core do appmcumgr serial*-signed.bin (um single.zip ainda não é distribuído)

DFU Serial USB​

O app mantém o USB desligado por padrão — envie AT+USB=on via BLE primeiro (amostras com CDC padrão ativam USB automaticamente, ou mantenha o botão do usuário pressionado ao conectar). Abra a porta CDC-ACM a 1200 baud para acionar a recuperação serial MCUboot; uma nova porta aparece com PID 0x8069 (app em execução 0x0069; o bit 0x8000 marca o bootloader; ambos com VID Seeed 0x2886). Upload + reset:

nrfutil mcu-manager serial image-upload --firmware clip-<version>-signed.bin --serial-port /dev/ttyACMx
nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port /dev/ttyACMx

MCUboot verifica a assinatura RSA e inicia o novo app; a partição do bootloader nunca é tocada.

BLE OTA​

nrfutil mcu-manager ble image-upload --firmware clip-<version>-ota.zip --address <BLE-MAC>

Ou use nRF Connect Device Manager / SenseCraft Voice em um telefone.

Para desenvolvimento/produção/quando a recuperação via USB+BLE falhar:

nrfutil device program --firmware clip-<version>-merged.hex --serial-number <JLINK-SN>
nrfutil device reset --serial-number <JLINK-SN>

Manifesto de Pacote​

Cada release deve trazer um manifesto para que os usuários não precisem adivinhar faixas de pacotes a partir de nomes de arquivo:

firmware_version:
hardware_revision:
ncs_version: # v3.3.0
bootloader_version: # mcuboot
app_core_version:
net_core_version:
package_type: # debug | production
included_partitions: # [mcuboot, app, netcore]
upgrade_method: # serial-dfu | ble-ota | programmer
sha256:
rollback_supported:

Árvore de Decisão de Recuperação​

flowchart TD
A["Upgrade failed"] --> B{"App boots?"}
B -->|"yes"| C["Check version, retry OTA"]
B -->|"no"| D{"Enters recovery?"}
D -->|"yes"| E["USB serial DFU"]
D -->|"no"| F["J-Link full recovery"]
E --> G["Reboot + verify"]
F --> G

Matriz de Comandos de Reset​

MétodoComandoQuando
Reset serial mcumgrnrfutil mcu-manager serial reset --serial-port …Após DFU serial
Reset mcumgr BLEnrfutil mcu-manager ble reset --address …Após BLE OTA
Reset via J-Linknrfutil device reset --serial-number <JLINK-SN>Desenvolvimento/produção
Reset via runner do westwest flash --build-dir … && nrfutil device resetDesenvolvimento — note que west flash --reset NÃO funciona aqui

--recover apaga ambos os cores (limpa o lock da porta de acesso b0n) — use apenas quando o AP do core de rede estiver travado, nunca rotineiramente.

Regras de Segurança​

Nunca, sem preparo: apagar o chip inteiro; modificar UICR; sobrescrever o bootloader; alterar a tabela de partições; gravar uma imagem merged de revisão de hardware errada; recuperar um dispositivo de produção sem fazer backup da sua configuração.

Validação e Depuração​

Matriz de Regressão por Tipo de Mudança​

MudançaDeve testar
Pipeline de áudioSNR, STOI, WER; estouro de buffer; CPU; tempo real (deadline de 20 ms)
OpusDecodificação; formato de quadro; tamanho de arquivo; compat de transferência
AT / GATTComandos antigos; formato de resposta; caminhos de erro; SDK Python
FilesystemGravação longa; perda de energia; espaço cheio; CRC
BLE / Wi-FiConexão; fragmentação; retomada; timeout
EnergiaIdle; gravação; Wi-Fi; wake
Atualização de firmwareOTA; recuperação; leitura de versão; rollback

Métricas de Qualidade de Áudio​

SNR (clareza sinal vs ruído), STOI (inteligibilidade), WER (taxa de erro de ASR — a métrica de negócio), THD (distorção de DSP/hardware). Cenários de teste: silêncio perto/longe, escritório, café, carro, rua; tanto Normal quanto Enhanced; cobrir chinês, inglês, sequências de dígitos, silêncio.

PESQ/STOI precisam de uma referência limpa + alinhamento. Não os calcule em gravações de campo arbitrárias e tire conclusões — sem uma referência correspondente, o número não é significativo.

Depuração de Serial, Log, Armazenamento e Temporização​

minicom -D /dev/ttyACM0 -b 921600   # ttyACM1 if a J-Link also connected

Níveis de log: AT+LOG=off|info|debug (padrão de depuração: info). CONFIG_LOG_BACKEND_FS=y grava em /SD:/LOG (rotativo de 64 KiB) para pós-morte; AT+LOG=off permite que o SD desligue para economizar energia em idle. A thread de áudio imprime estatísticas do contador de ciclos DWT (enc avg/min/max, dsp) a cada 500 quadros (10 s). Armadilhas conhecidas (CLAUDE.md): %llu não é suportado no nRF5340 (use %u + cast); sendto() de UDP retorna sucesso mesmo em perdas silenciosas de TX; a ordem de diretório FAT não é cronológica; /lfs/settings/run corrompido bloqueia settings_load (watchdog apaga + reinicia após 3 s).

Ferramentas de teste no host​

python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py status        # BLE default; --transport wifi
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py record --duration 5
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py list
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py sync --session <id>
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py terminal # interactive AT shell
python applications/clip/tests/tools/udp_sync.py --session <id>
python applications/clip/tests/tools/decode_opus.py <file>.opus out.wav

"Build passou" não significa "hardware verificado". Uma compilação limpa não diz nada sobre o comportamento no dispositivo.

Versão de produção​

Artefatos de release e manifesto​

Exportação manual hoje (o scripts/build_release.sh acionado por tag + .github/workflows/release.yml ainda não estão implementados). Debug e produção geram cada um quatro artefatos:

ArtefatoUso
merged.hexImagem completa do app-core (programador / J-Link)
merged_CPUNET.hexImagem completa do network-core
dfu_application.zip (nome de release *-ota.zip)Pacote OTA mcumgr (BLE / serial USB)
clip/zephyr/zephyr.signed.bin (nome de release *-signed.bin)Imagem de app assinada pelo MCUboot (DFU via serial USB)

Um single.zip (somente app-core) ainda não é distribuído — até que o build_release.sh seja incorporado, use *-signed.bin para atualizações somente do app. Publicação: adicione docs/release_notes/v$VERSION.md, faça commit, git tag vX.Y.Z && git push origin vX.Y.Z → o CI gera o GitHub Release.

Chaves de assinatura​

boards/seeed/clip/sysbuild/root-rsa-2048.pem é uma cópia da chave padrão do MCUboot. Qualquer pessoa com o código-fonte público pode assinar imagens para seus dispositivos. Gere sua própria chave para produção e mantenha a parte privada em segredo; faça rotação substituindo a chave e regravando o bootloader.

CI​

.github/workflows/firmware.yml compila o app do clip em push/PR para main (checagem de compilação; aplica os patches do MCUboot + west build). mobile-ci.yml (análise + testes de unidade, em PR) e mobile-verify.yml (APK de debug / smoke de iOS, push + manual) cobrem mobile/.

Programação em fábrica e firmware de teste​

Cada imagem de teste é um sysbuild independente em tests/<name>, compilado como west build --build-dir build-test --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp tests/clip. Os testes não usam o MCUboot (firmware de fábrica/certificação, gravado diretamente via J-Link) via SB_CONFIG_BOOTLOADER_NONE=y:

TesteFinalidade
tests/clipSuíte de testes de hardware multi-imagem (hospeda o shell de ajuste dos cristais lfxo/hfxo)
tests/dtmBLE Direct Test Mode (conformidade de RF; UART de 2 fios @19200)
tests/wifi_radioTeste de rádio Wi-Fi nRF70 (TX/RX, tom, IQ, FICR)
tests/otpProgramação de OTP do nRF70 (fábrica)
tests/reBring-up da placa de referência

A gravação em massa usa nrfutil device program --firmware …-merged.hex --serial-number <JLINK-SN>.

Regras de compatibilidade​

  • Mantenha o formato da resposta AT: {"ok":true,"data":{...}} / {"ok":false,"msg":"..."}. Sem códigos de erro numéricos, sem campo error.
  • Não quebre o formato de arquivo (Opus com comprimento prefixado, esquema de session.json).
  • Atualize docs/protocol.md e sdk/ sempre que uma resposta, comando ou quadro de transferência AT mudar.
  • Não execute automaticamente um erase de chip completo; não grave automaticamente um dispositivo de produção.
  • O código-fonte do firmware é a fonte da verdade.

Migração do NCS v3.2.1 para v3.3.0​

O main migrou para Kconfig somente da v3.3.0 (por exemplo, a opção WPA3 ..._WPA3_IMPLEMENTATION_NONE) e não compilará mais contra o NCS v3.2.1. O branch ncs/v3.3.0 é uma linha divergente mais antiga (~12 commits atrás de main); o master local é apenas a importação inicial antiga. Mire no NCS v3.3.0.

Desenvolvimento assistido por IA​

O repositório inclui uma skill de desenvolvimento de firmware em skills/clip-dev/ para agentes de IA (Claude Code, etc.) que trabalham neste firmware. Ela codifica as restrições reais do projeto para que um agente não precise redescobri-las — e não invente fatos fáceis de errar. Use-a; não duplique suas regras na documentação.

Para um exemplo completo e copiável de personalização de comandos AT assistida por IA, consulte Customização: adicionar um comando AT personalizado. Esse artigo mostra como instruir um agente de IA a carregar a skill do repositório, adicionar AT+ECHO, compilar o firmware e validar o comando no dispositivo.

O que a skill fornece — SKILL.md mais nove referências em skills/clip-dev/references/ (audio, build-flash, ble-at, storage, wifi-udp, mcuboot, power, display, hardware):

  • versão ativa do NCS, padrões de sysbuild da placa, comandos de compilação/gravação;
  • o conjunto atual de comandos AT (registrado em at_commands.c) e o contrato de resposta {"ok":true,"data":...} / {"ok":false,"msg":...};
  • a verdade sobre o pipeline de áudio — ambos os modos são mono com mescla L+R; não existem comandos em tempo de execução para bitrate, complexidade do codec, AGC, supressão de ruído e dereverb;
  • restrições de energia (vazamento do console, o snippet production, gating de idle do SD);
  • um fluxo de trabalho de firmware: confirmar o contrato no código-fonte antes de editar docs ou clientes, validar argumentos controlados pelo usuário, gravar apenas a imagem solicitada, atualizar docs/protocol.md + sdk/ sempre que uma resposta AT mudar.

Como carregá-la. No Claude Code a skill é descoberta automaticamente; caso contrário, aponte o agente para o arquivo:

@clip-dev
Analyze how to add distinct haptic patterns for recording start vs stop.
Give the modification plan first; do not edit code yet.

Modelo padrão de tarefa — preencha isto antes de pedir a um agente para alterar o firmware:

## Goal
<device behavior to implement>

## Baseline
- Firmware commit/tag: v0.0.9
- NCS version: v3.3.0
- Board target: clip/nrf5340/cpuapp
- Build config: debug | production

## Constraints
- Keep which AT/GATT interfaces compatible
- New protocol fields allowed? (yes/no)
- File format changes allowed? (yes/no)
- Devicetree/Kconfig changes allowed? (yes/no)
- MCUboot / partition table / signing key edits forbidden

## Acceptance criteria
- Firmware builds (pristine, zero new warnings)
- Basic-SDK regression passes
- Expected serial log
- On-device behavior
- RAM/Flash delta
- Power or real-time constraint

Regras de segurança que a skill aplica. Não adivinhe arquivos, funções, Kconfig ou targets de placa — pesquise primeiro no código-fonte real. Não infira uma interface pública a partir do nome de um módulo interno. Não modifique MCUboot, a tabela de partições ou as chaves de assinatura sem confirmação explícita. Não apague automaticamente o chip inteiro nem grave um dispositivo de produção. Não quebre respostas AT ou formatos de arquivo existentes. "Build passou" não significa "hardware verificado" — afirme apenas o que foi realmente testado em um dispositivo. Para mudanças de áudio/protocolo, relate o impacto em CPU, buffer, flash, RAM e formato de saída; para mudanças de protocolo, atualize o sdk/ em Python e o docs/protocol.md na mesma alteração.

Recursos relacionados​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...