Pular para o conteúdo principal

Introdução ao reSpeaker Clip Firmware SDK

Caminho ponta a ponta desde uma máquina limpa até um reSpeaker Clip que inicializa, grava e é controlável pelo SDK no host — a base antes de qualquer trabalho de firmware personalizado ou assistido por IA. Também indica se o trabalho de firmware é mesmo o caminho certo para a sua tarefa.

Dispositivo lacrado. O Clip é enviado em um invólucro selado — os pads SWD/J-Link não são acessíveis sem abrir o case. Usuários finais fazem upgrade via USB ou BLE, nunca com um probe. A gravação via SWD abaixo é o caminho de desenvolvimento (unidades de bancada com o case removido ou um breakout de debug).

Introdução​

O Firmware SDK é o firmware de dispositivo baseado em Zephyr RTOS no Nordic nRF5340 (dual-core: núcleo de aplicação + núcleo de rede). Ele é destinado a desenvolvedores que precisam modificar o comportamento no lado do dispositivo — o pipeline de áudio, a superfície de comandos AT ou serviço BLE GATT, o modelo de interação botão / OLED / háptico, a estratégia de energia ou de produtização, ou o bring-up de hardware personalizado.

O código-fonte do firmware obtido por checkout é a referência autoritativa; a documentação apenas o resume. Quando houver divergência, o código-fonte prevalece.

Escolha o Caminho de Desenvolvimento Correto​

Nem toda tarefa precisa de trabalho de firmware. Escolha o caminho que corresponde ao seu objetivo:

Você quer…Use istoEnvolve firmware?
Controlar gravação e baixar arquivos a partir de um host ou telefoneBasic SDK (sdk/) ou mobile SDKs (mobile/)Não
Modificar o pipeline de áudio, AT/GATT, botão/OLED/háptico, energia ou hardwareFirmware SDK (este guia + o Firmware Development Guide)Sim
Fazer um agente de IA modificar o repositório dentro das restrições reais do firmwareskill skills/clip-dev/Sim

Os SDKs Basic e mobile se comunicam com o Clip via BLE e AP Wi-Fi do dispositivo e não exigem código-fonte de firmware. Eles são o caminho suportado para integração de aplicativos.

Fora do escopo do firmware do dispositivo (não espere essas capacidades):

  • Transcrição em nuvem / resumo por IA — o Clip grava Opus no cartão SD; a transcrição roda fora do dispositivo. Não há caminho de reconhecimento de fala para texto no dispositivo.
  • Streaming de áudio em tempo real via BLE — o link BLE carrega comandos AT, quadros de transferência de arquivos e apenas uma notificação de visualização de nível de energia de áudio. Ele não faz streaming de áudio ao vivo.

Capacidades do Firmware e Limites de Personalização​

CapacidadeImplementado?Controlável pelo Basic/mobile SDK?Personalizável via firmware?
Iniciar/parar/pausar/retomar/marcar gravaçãoSim (AT+START/STOP/PAUSE/RESUME/MARK)SimSim (clip_event.c, button.c)
Modo Normal/EnhancedSim (AT+MODE=normal|enhanced, persistido)SimSim (audio.c + Kconfig por modo)
Bitrate/complexidade do OpusSim (Kconfig por modo)Não — apenas em tempo de buildSim (Kconfig)
Supressão de ruído (SpeexDSP NS)Parcial — apenas Enhanced, padrão em tempo de boot, sem AT em tempo de execução (AT+NOISE legado removido)NãoSim (Kconfig + config.c; adicione um handler AT para expor em tempo de execução)
DesreverberaçãoParcial — apenas Enhanced, padrão em tempo de boot, sem AT em tempo de execuçãoNãoSim (Kconfig + config.c)
AGCSim — inteiro feito à mão, sempre ligadoNão — não configurávelNão — edite audio.c
Motor hápticoSim (haptic.c), desativado por padrão (CONFIG_CLIP_HAPTIC_MOTOR_ENABLED=n, mas prj.conf define =y para este app)NãoSim
Transferência de arquivos (BLE + Wi-Fi UDP)Sim (AT+DOWNLOAD/CANCEL)SimSim (transport.c, transfer.c)
Stream de áudio em tempo real via BLENão (apenas notificação de nível de energia)N/AFora do escopo

A lista completa de comandos AT registrados, quadros de protocolo, arquitetura, matriz de validação e detalhes de produção/release está no Firmware Development Guide — esta página apenas resume o que você precisa para começar.

Fatos sobre o Modo de Gravação e o Pipeline de Áudio​

Documentos mais antigos descrevem MODE_NORMAL como estéreo. Isso está errado. Ambos os modos gravam em mono.

  • Ambos os modos gravam em mono via uma mescla L+R. clip_event.c sempre chama audio_start_recording(AUDIO_MODE_MERGE). MODE_NORMAL não é estéreo — o nome é legado.
  • MODE_NORMAL (padrão) = mescla + um caminho DSP feito à mão apenas (mescla com alinhamento de atraso, passa-alta de 100 Hz, AGC inteiro, limitador suave). Sem SpeexDSP.
  • MODE_ENHANCED = mescla + supressão de ruído e desreverberação SpeexDSP, condicionadas a mode == ENHANCED && noise_suppress > 0 (audio.c:506). Com noise == 0, Enhanced se comporta como Normal.
  • Bitrate e complexidade do Opus são constantes Kconfig por modo (CLIP_NORMAL_*/CLIP_ENHANCED_*), não configuráveis em tempo de execução.
  • Defina o modo com AT+MODE=normal|enhanced (persistido) ou AT+START mode=enhanced (apenas para a sessão, não persistido).

Pré-requisitos​

FerramentaPor quêInstalação
Código-fonte do NCS v3.3.0Árvore de código-fonte Zephyr + nRF + nrfxlib + mcuboot. v3.2.1 foi descontinuado — main precisa de Kconfig exclusivo da v3.3.0 e não irá compilar contra ele.west (veja Set Up NCS)
Toolchain Zephyr SDK 0.16.4Compilador/depurador arm-zephyr-eabi-gcc para nRF5340instalação separada (veja Set Up NCS)
westMeta-ferramenta do Zephyr (build/flash)pip install west
nrfutil (≥ 8.x, com device + mcu-manager)Reset após flash; DFU via serial USBSite da Nordic
Python 3.10+Ferramentas de teste/SDK no host (clip-cli, udp_sync, decode_opus)python.org
J-Link (opcional, apenas dev)Gravação via SWD em uma unidade de bancadaSEGGER

Instale as dependências das ferramentas Python uma vez:

pip install -r applications/clip/tests/requirements.txt

Obtenha o Código-Fonte​

O repositório é um módulo Zephyr (ele traz sua própria placa, drivers e libs via zephyr/module.yml). Clone-o em qualquer lugar e então aponte o ambiente NCS para ele.

Baseline verificado. Este guia tem como alvo a tag de firmware v0.0.9, NCS v3.3.0, placa clip/nrf5340/cpuapp, em Ubuntu 24.04. Fixe a mesma tag para uma build reprodutível, em vez de clonar o branch main em movimento:

git clone --branch v0.0.9 https://github.com/Seeed-Studio/reSpeaker_Clip.git
cd reSpeaker_Clip
git describe --tags # confirm: v0.0.9

Hardware suportado: reSpeaker Clip (nRF5340 + nRF7002 + PMIC NPM1300). Outras revisões de placa não são cobertas por este guia.

Configure o NCS v3.3.0​

O NCS v3.3.0 é instalado como um workspace west — a árvore de código-fonte do NCS mais um toolchain Zephyr SDK separado. É assim que a configuração de referência o instala.

Não use nrfutil toolchain-manager. O binário nrfutil v6.1.7 na verdade não possui os comandos toolchain-manager/self-upgrade, então a etapa de instalação do NCS no CI do firmware está atualmente quebrada (as execuções de firmware.yml estão falhando). Use as etapas com west abaixo. Se você já tiver o NCS v3.3.0 (por exemplo, instalado via nRF Connect for Desktop), pule para Enter the NCS environment.

1. Instale dependências de build + west​

sudo apt install -y cmake ninja-build g++ make device-tree-compiler \
python3 python3-pip git curl ca-certificates
sudo pip3 install --break-system-packages west
west --version # expect west 1.x

2. Instale o código-fonte do NCS v3.3.0 (manifesto west)​

Isso cria o workspace em ~/ncs/v3.3.0 e busca os módulos do NCS (zephyr, nrf, nrfxlib, mcuboot, HALs, crypto, …) — cerca de 2 GB a partir do GitHub.

west init -m https://github.com/nrfconnect/sdk-nrf --mr v3.3.0 ~/ncs/v3.3.0
cd ~/ncs/v3.3.0
west update

3. Instale o toolchain Zephyr SDK (separado)​

O workspace west fornece o código-fonte; o compilador vem do Zephyr SDK. Baixe a versão 0.16.4 em Zephyr SDK releases (o artefato *_linux-x86_64.tar.xz), extraia-o e execute sua configuração uma vez:

cd ~
tar xf zephyr-sdk-0.16.4_linux-x86_64.tar.xz # you downloaded this
cd zephyr-sdk-0.16.4
./setup.sh # registers toolchains + udev rules
# → compiler at ~/zephyr-sdk-0.16.4/arm-zephyr-eabi/bin/arm-zephyr-eabi-gcc

Acesso a dispositivos no Linux — nrf-udev + regras udev do J-Link. Para gravar ou resetar via USB/J-Link sem root, instale nrf-udev (o .deb da Nordic) e as regras udev da SEGGER — caso contrário, /dev/ttyACMx e probes J-Link serão apenas para root. Veja os pré-requisitos do nRF Util.

Entre no ambiente NCS + registre este repositório como módulo​

source ~/ncs/v3.3.0/zephyr/zephyr-env.sh
export ZEPHYR_EXTRA_MODULES=$PWD # the reSpeaker_Clip checkout

Por que ZEPHYR_EXTRA_MODULES é uma variável de ambiente, não uma variável CMake -D. A descoberta de módulos pelo Kconfig roda antes de o CMake configurar. Um -D chegaria tarde demais, então o Kconfig nunca veria a placa (clip), drivers ou bibliotecas deste repositório. Defina-o no mesmo shell em que você faz o build — ou exporte-o no seu profile de shell.

Ponto de verificação — seu ambiente está pronto quando todos estes comandos tiverem sucesso:

west --version                   # west 1.x
arm-zephyr-eabi-gcc --version # (Zephyr SDK 0.16.4) gcc 12.x
python3 --version # Python 3.10+
echo $ZEPHYR_BASE # .../ncs/v3.3.0/zephyr

Compile o Firmware Padrão​

west build --build-dir build-clip --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

Para uma recompilação totalmente limpa (necessária após mudanças em patches do MCUboot ou um diretório de build obsoleto), adicione --pristine:

west build --build-dir build-clip --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

Este é um sysbuild por padrão — um único comando produz o bootloader MCUboot assinado personalizado + o core de aplicação + a imagem do controlador BLE do core de rede. A placa fornece toda a cola de sysbuild; nenhum sysbuild.conf por aplicação é necessário.

Identificador da placa: clip/nrf5340/cpuapp — não respeaker/....

Reprodutibilidade — VM vs. dispositivo. O caminho de instalação tem como alvo o Ubuntu 24.04 com acesso real à rede (o fetch de vários GB do NCS precisa de conectividade confiável com o GitHub — a rede em modo usuário de uma QEMU/VM tem dificuldades com isso). Uma QEMU/VM pode exercitar as etapas de instalação e build, mas não substitui um dispositivo — a QEMU não consegue emular o dual-core nRF5340, nRF7002, microfone PDM, SD, OLED, PMIC ou o comportamento real de USB/BLE. Flash, transporte, áudio e recuperação devem ser verificados em um Clip real.

Build da Configuração de Produção​

A variante de baixo consumo: console UART e os backends de log FS/UART desligados, idle ≈170 µA (vs. o build de debug, onde o console vaza ~570 µA). Use isto para builds de bateria/produção em que a corrente do console importa.

west build --build-dir build-clip-prod --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip \
-- -DSNIPPET_ROOT=$(pwd)/applications/clip -DSNIPPET=production

SNIPPET_ROOT deve ser um caminho absoluto. O snippet production fica em applications/clip/snippets/production/.

Gravar e Resetar​

west flash --build-dir build-clip          # flash both cores
nrfutil device reset --serial-number <JLINK-SN>

--serial-number mira um J-Link específico. Omita apenas quando um único dispositivo estiver conectado — com múltiplos probes o simples nrfutil device reset é ambíguo. Encontre o SN com nrfutil device list ou impresso no corpo do J-Link.

Duas ressalvas específicas desta placa:

  • west flash --reset NÃO funciona aqui. Sempre faça o reset separadamente com nrfutil device reset.
  • --recover apaga ambos os cores (ele limpa o lock da access-port do net-core). Use-o apenas quando o AP do net-core estiver travado em b0n (por exemplo, após um boot seguro anterior) — não como uma flag de rotina.

Usuários finais (case fechado, sem probe) pulam completamente esta etapa e usam DFU via USB serial — veja Recover with USB Serial DFU abaixo.

Abrir o Console de Debug​

minicom -D /dev/ttyACM0 -b 921600

Quando um probe J-Link também está conectado, o J-Link pega o ttyACM0 e a ponte UART0 do Clip passa para ttyACM1 — use a porta que for a "USB Single Serial" (não-J-Link).

Executar o Smoke Test​

Critérios de sucesso: o dispositivo dá boot, responde a comandos AT via BLE, grava um arquivo Opus válido e o puxa de volta via Wi-Fi. Todas as respostas AT são JSON — sucesso é {"ok":true,"data":{...}}, falha é {"ok":false,"msg":"..."}.

Boot & status​

O OLED acende e o dispositivo chega ao estado IDLE. Confirme por qualquer canal AT:

AT+GSTAT        →  {"ok":true,"data":{"state":"IDLE","battery":..,"mode":..,...}}
AT+VERSION → {"ok":true,"data":{"version":"0.0.6",...}}

Gravar → listar → baixar (via BLE)​

clip-cli.py é o CLI unificado do host (BLE por padrão, também Wi-Fi). Com o dispositivo anunciando:

# status over BLE
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py status

# record ~5s, stop, list sessions
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py record --duration 5
python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py list

AT+LIST deve mostrar a nova sessão (ordenada da mais recente para a mais antiga). Puxe os arquivos Opus de volta via BLE e decodifique um para WAV para confirmar que é áudio válido:

python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py sync --session <session_id>
python applications/clip/tests/tools/decode_opus.py recordings/<session_id>/0001.opus out.wav # plays

Pull via Wi-Fi (sync UDP, verificado por CRC32)​

O dispositivo expõe um AP Wi-Fi depois de habilitado. Primeiro via BLE:

AT+WIFI=on     →  {"ok":true,"data":{"ssid":"ClipAP_XXXX",...}}

Depois, a partir do host, entre no AP e sincronize a sessão:

# SSID ClipAP_XXXX (last 4 hex of chip ID) · password 12345678 (default;
# becomes random after the first BLE pairing) · IP 192.168.4.1 · UDP 8089
python applications/clip/tests/tools/udp_sync.py --session <session_id>

Se todos os quatro passarem — status, gravação, listar/baixar com um arquivo Opus decodificável e o pull via Wi-Fi — o baseline do firmware de fábrica está bom.

Exportar Artefatos de Build​

Ainda não há um export em único zip — o scripts/build_release.sh disparado por tag

  • .github/workflows/release.yml ainda não estão implementados. Por enquanto, faça o build de ambas as variantes e copie manualmente os quatro artefatos de cada uma:
VERSION=$(grep APP_VERSION_STRING build-clip/clip/zephyr/include/generated/zephyr/app_version.h | cut -d'"' -f2)
mkdir -p output/$VERSION

# Debug
cp build-clip/merged.hex output/$VERSION/clip-$VERSION-debug-merged.hex
cp build-clip/merged_CPUNET.hex output/$VERSION/clip-$VERSION-debug-merged_CPUNET.hex
cp build-clip/dfu_application.zip output/$VERSION/clip-$VERSION-debug-ota.zip
cp build-clip/clip/zephyr/zephyr.signed.bin output/$VERSION/clip-$VERSION-debug-signed.bin
# Production
cp build-clip-prod/merged.hex output/$VERSION/clip-$VERSION-production-merged.hex
cp build-clip-prod/merged_CPUNET.hex output/$VERSION/clip-$VERSION-production-merged_CPUNET.hex
cp build-clip-prod/dfu_application.zip output/$VERSION/clip-$VERSION-production-ota.zip
cp build-clip-prod/clip/zephyr/zephyr.signed.bin output/$VERSION/clip-$VERSION-production-signed.bin

Por release: *-merged.hex / *-merged_CPUNET.hex (programador), *-signed.bin (DFU via USB serial), *-ota.zip (pacote multi-imagem mcumgr para BLE/USB).

Recuperar com DFU via USB Serial​

Se um build de bancada deixou o dispositivo em um estado ruim, use o gatilho USB de 1200 baud — sem probe, sem abrir o case. Todo app do clip tem isso embutido (nível de placa, lib/clip_usb_dfu).

Recuperação de desenvolvimento vs. release oficial. Isto recupera para um *-signed.bin autogerado que você exportou acima. Um pacote de release publicado e baixável (GitHub Releases + scripts/build_release.sh) ainda não está disponível — "voltar para o release oficial" depende desse pipeline. Até lá, trate isto como o caminho de recuperação de desenvolvimento; ele não prova um release público.

  1. O app do clip mantém o USB desligado por padrão — envie AT+USB=on via BLE primeiro (samples e apps customizados com o CDC padrão de auto-enable USB podem pular isso). Depois, dispare a recuperação abrindo a porta CDC-ACM a 1200 baud:

    python3 -c "import serial; s=serial.Serial('/dev/ttyACMx',1200); s.close()"

    (Segurar o botão de usuário enquanto conecta o USB também entra em modo de recuperação.)

  2. Uma nova porta CDC-ACM aparece — PID 0x8069 (o app em execução é 0x0069; o bit 0x8000 marca o modo bootloader; ambos com VID Seeed 0x2886). Envie o app de release assinado e faça o reset:

    nrfutil mcu-manager serial image-upload --firmware clip-<version>-signed.bin --serial-port /dev/ttyACMx
    nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port /dev/ttyACMx

O MCUboot verifica a assinatura RSA e dá boot no novo app; a partição do bootloader nunca é tocada. O guia completo (BLE OTA, caminho do botão, mcumgr, nRF Connect, troubleshooting) está em usb_dfu.md.

Para Onde Ir em Seguida​

  • Arquitetura de sistema, protocolo, atualização/recuperação, validação, produção → Firmware Development Guide (a referência abrangente).
  • Build / flash / energia / armadilhas (referência completa) → CLAUDE.md.
  • Apps de exemplo para copiar → samples/.
  • Desenvolvimento assistido por IA → skills/clip-dev/ — carregue esta skill no seu agente de IA. Seu SKILL.md mais nove referências já codificam as restrições reais do projeto, incluindo que não existem comandos em tempo de execução para bitrate, complexidade do codec, AGC, supressão de ruído e dereverb — o modo de áudio é apenas normal ou enhanced.

Um build de fábrica que dá boot, grava e é controlável a partir do Basic SDK (clip-cli / app SenseCraft Voice) é o pré-requisito para qualquer trabalho de firmware assistido por IA ou customizado neste repositório.

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...