Pular para o conteúdo principal

Crie seu próprio app para reSpeaker Clip com Live STT, Transcrição, Diarização e Resumo usando o SDK Python

Introdução​

reSpeaker STT Web transforma o reSpeaker Clip em um assistente de voz e de reuniões inteligente com IA, conectando hardware de áudio embarcado com tecnologias modernas de IA na web e na nuvem. Usando BLE ou Wi‑Fi, ele sincroniza continuamente as gravações do dispositivo e as processa por meio de poderosos pipelines de IA de fala e linguagem. Ele também adiciona uma aba Live STT em tempo real que transmite o áudio do microfone do Clip via BLE (modo RTC) e o transcreve para texto enquanto você fala.

Com fluxos de trabalho dedicados para fala‑para‑texto em tempo real, transcrição de fala, diarização de locutor e resumos de reunião gerados por IA, os usuários podem transformar conversas em informações estruturadas e acionáveis — instantaneamente ou depois. Construído em Python e com uma arquitetura modular, o projeto oferece uma base flexível para que desenvolvedores e engenheiros embarcados criem a próxima geração de aplicativos de voz e IA com o reSpeaker Clip.

reSpeaker Clip

Como funciona​

O app tem quatro abas. A aba Live STT é em tempo real; as outras três gravam no cartão SD e processam depois que você parar.

Live STT (em tempo real, apenas BLE):

  1. Conecte ao Clip via BLE (varredura automática ou faça a varredura e escolha um dispositivo específico).
  2. Pressione Start Streaming. O backend envia AT+START=RTC (sessão ao vivo, nada é gravado no cartão SD) e depois AT+DOWNLOAD=<session> para iniciar o stream.
  3. O Clip envia um pacote Opus de 20 ms por quadro via BLE (característica File Data).
  4. O backend decodifica cada pacote para PCM, executa um VAD em camadas (WebRTC + limiar de energia adaptativo) e só envia enunciados de fala completos para o Groq — silêncio nunca é enviado.
  5. As transcrições são enviadas ao vivo para o navegador por um WebSocket como linhas de texto; um indicador listening/SPEAKING mostra o estado do VAD.
  6. Pressione Stop para descarregar o enunciado final e encerrar o stream (AT+STOP).

Abas de gravar‑e‑processar (BLE ou WiFi):

  1. Conecte ao Clip via BLE (padrão) ou WiFi.
  2. Escolha uma aba e clique em Start. O áudio é transmitido do dispositivo em segundo plano enquanto ele grava (sincronização contínua — igual à ferramenta clip-web original). A aba de onde você iniciou define o pipeline que será executado nessa gravação.
  3. Pare a gravação. Quando a sincronização final terminar, o app:
    • codifica o áudio mesclado para .ogg (Opus),
    • converte isso para um .wav mono de 16 kHz (via PyAV — sem necessidade de instalar ffmpeg separadamente),
    • Aba Transcription: envia o .wav para o Groq e recebe texto simples de volta.
    • Aba Diarization: envia o .wav para o Speechmatics com diarization: "speaker", busca a transcrição JSON em nível de palavra e a agrupa em turnos de fala (S1, S2, ...).
    • Aba Summary: envia o .wav para o Groq para transcrição e depois envia a transcrição para a API de chat do Groq (openai/gpt-oss-20b) para gerar atas de reunião estruturadas (título, pontos principais, itens de ação, decisões).
    • envia o resultado para o navegador pelo WebSocket existente.
  4. Cada aba tem sua própria lista de "Recordings" (filtrada pelo pipeline sob o qual a sessão foi gravada), com reprodução e um botão Process/Re-run por gravação.

Sessões de Live STT nunca são armazenadas no cartão SD, portanto não aparecem nas listas de Recordings — a transcrição é o resultado.

Chaves de API​

Cada aba tem seu próprio cartão de Settings — chave Groq nas abas Live STT, Transcription e Summary (compartilhada — defina uma vez, utilizável pelas três), chave Speechmatics na aba Diarization. Nada é codificado em hard nem versionado. As chaves ficam na memória durante a vida do processo do servidor. Marque "Remember on this machine" para também persistir em app/settings.local.json (ignorado pelo git), para que sobrevivam a uma reinicialização.

  • Groq: obtenha uma chave em https://console.groq.com — usada para Live STT (whisper-large-v3-turbo, chamadas por enunciado), transcrição (whisper-large-v3-turbo) e sumarização (compleções de chat openai/gpt-oss-20b).
  • Speechmatics: obtenha uma chave em https://portal.speechmatics.com — usa a API REST em lote com diarization: "speaker" (enviar → consultar → buscar transcrição JSON → agrupar em turnos de fala), ponto de operação enhanced por padrão. Veja Batch diarization na documentação deles.

Estrutura do projeto​

respeaker-stt-clip-rtc/
├── clip/ # vendored Clip SDK (BLE/WiFi device control, RTC stream callbacks)
├── app/
│ ├── main.py # FastAPI app: device control + recording + live STT + pipelines
│ ├── stream.py # RTCStreamManager: BLE RTC stream -> decode -> VAD -> Groq -> WebSocket
│ ├── opus_decode.py # PyAV raw-Opus -> int16 PCM decoder (48 kHz, 20 ms frames)
│ ├── vad.py # StreamVAD: WebRTC VAD AND adaptive energy gate + hangover/pre-roll
│ ├── demo_sample_packets.json # bundled Opus packets for no-hardware demo mode
│ ├── audio_convert.py # PyAV-based conversion to 16kHz mono WAV
│ ├── config.py # runtime settings (per-provider API keys)
│ ├── llm/
│ │ └── groq_summarizer.py # Groq chat summarization via openai/gpt-oss-20b
│ ├── stt/
│ │ ├── base.py # STTProvider interface
│ │ ├── groq_provider.py # transcribe() / transcribe_bytes() — plain text
│ │ └── speechmatics_provider.py # transcribe() + diarize() — speaker turns
│ └── static/
│ └── index.html # UI — Live STT + three record tabs, settings, results
├── reference/web/ # original browser-only Web Bluetooth streaming reference
├── docs/ # project documentation
└── requirements.txt

Cada gravação sincronizada recebe um meta.json (gravado no início da gravação, registra a qual pipeline a sessão pertence) e, depois de processada, um transcript.json. A saída de Live STT é transmitida ao vivo e não é persistida em disco.

Requisitos​

  • Python 3.10+
  • Não é necessário instalar ffmpeg separadamente — a conversão para WAV usa PyAV (av no PyPI), que traz suas próprias bibliotecas de codec empacotadas, inclusive no Windows
  • webrtcvad-wheels para a camada de VAD WebRTC (reverte automaticamente para o limiar de energia adaptativo se não conseguir ser instalado)
  • Um dispositivo reSpeaker Clip pareado (BLE) para a gravação real — esta parte não pode ser exercitada sem o hardware
  • Para a aba Live STT: um Clip executando firmware com suporte a streaming ao vivo RTC (AT+START=RTC) e transporte BLE (streaming RTC é apenas via BLE)

Configuração​

git clone https://github.com/KasunThushara/clip-sdk-python-usage.git && cd clip-sdk-python-usage
python -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app/main.py

Depois abra http://localhost:5000.

Para transporte via WiFi em vez de BLE (apenas abas de gravação — Live STT requer BLE):

python app/main.py --transport wifi --wifi-host 192.168.4.1 --wifi-port 8089

Visão geral da interface​

Live STT (streaming RTC)​

pir

O cartão do dispositivo na parte superior é compartilhado entre todas as abas — faça a varredura por Clips próximos, escolha o seu na lista suspensa e então pressione Connect. Se Connect falhar com um erro de pareamento BLE no Windows, use Re-pair & Connect para limpar o vínculo obsoleto.

  1. Adicione sua chave de API Groq no cartão de configurações de Live STT.
  2. Conecte ao Clip (varredura automática BLE ou um dispositivo que você escolheu após a varredura).
  3. Pressione Start Streaming. Fale — cada enunciado (fala seguida de silêncio) é transcrito e aparece na caixa de transcrição em tempo real. O indicador mostra listening / SPEAKING.
  4. Ajuste os controles deslizantes de agressividade do WebRTC VAD (0–3) e limiar de energia (dB) para calibrar quão agressivamente o silêncio é rejeitado.
  5. Pressione Stop para descarregar qualquer enunciado pendente e encerrar o stream.

Sem hardware à mão? Marque Demo (no device) — pacotes Opus incluídos são reproduzidos pelo mesmo pipeline de decodificação → VAD → Groq, para que você possa verificar as chaves e o ajuste primeiro.

Transcription​

Adicione sua chave de API Groq. Pressione o botão de gravação e, quando quiser parar, pressione stop.

pir

Diarization​

Adicione sua chave de API Speechmatics. Pressione o botão de gravação e, quando quiser parar, pressione stop.

pir

Summary​

Adicione sua chave de API Groq. Pressione o botão de gravação e, quando quiser parar, pressione stop.

pir

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...