Pular para o conteúdo principal

reSpeaker Flex FAQ

Esta página contém respostas verificadas para o reSpeaker Flex. Cada resposta indica a variante do produto e o modo de firmware ao qual se aplica, juntamente com a data em que foi verificada pela última vez em relação às fontes oficiais atuais.

Antes de começar​

  • Confirme a variante exata do produto e o modo de firmware (USB ou I2S) em que o dispositivo está sendo executado.
  • Verifique a versão atual do firmware antes de aplicar etapas específicas de versão.
  • As respostas nesta página foram verificadas pela última vez em 2026-08-31; verifique novamente as fontes oficiais vinculadas se você estiver lendo isto posteriormente.

Documentação e uso​

Onde posso baixar os arquivos mecânicos 2D e 3D do ReSpeaker Flex?​

Aplica-se a: Integração mecânica de uma placa principal ReSpeaker Flex XVF3800 com um array de microfones Linear-4 ou Circular-4

Última verificação: 2026-09-01

Use a seção oficial de recursos do Flex. Ela publica arquivos DXF e STEP para o array Circular-4, o array Linear-4 e a placa principal; selecione os arquivos específicos de geometria para o hardware que está sendo integrado.

Pré-requisitos:

  • A geometria exata do microfone usada pelo projeto
  • Software CAD compatível com DXF e STEP
  • Hardware físico para revisão e verificações de encaixe
  1. Abra a seção Resources da página atual de primeiros passos do Flex.
  2. Baixe os arquivos DXF e STEP correspondentes ao Linear-4 ou Circular-4 juntamente com os arquivos da placa principal.
  3. Importe os arquivos na ferramenta CAD e verifique os furos de montagem, posições dos conectores e geometria do array em relação às unidades físicas.
  4. Mantenha os modelos Circular-4 e Linear-4 separados; eles são layouts mecânicos diferentes.

Critérios de sucesso:

  • Os arquivos DXF e STEP selecionados são importados com sucesso
  • Os modelos correspondem à geometria do array e às características físicas de montagem e conectores usadas no projeto

Observações:

  • Os arquivos públicos, por si só, não validam a acústica do gabinete, tolerâncias de fabricação ou uma instalação personalizada de microfones a 45 graus.

Referências:

Como verifico I2S full-duplex entre o ReSpeaker Flex e o XIAO ESP32S3?​

Aplica-se a: ReSpeaker Flex XVF3800 Linear-4 ou Circular-4 com XIAO ESP32S3 usando o caminho I2S incorporado

Última verificação: 2026-09-01

Execute o teste oficial de I2S do Flex com o firmware I2S de 16 kHz correspondente à geometria. O sketch abre o periférico I2S do XIAO em modo de transmissão e recepção, grava um sinal de teste de 440 Hz, lê amostras do microfone e imprime I2S RX PASS! quando o caminho de recepção passa na verificação documentada de contagem de amostras.

Pré-requisitos:

  • Uma imagem I2S oficial de 16 kHz correspondente à geometria Linear-4 ou Circular-4
  • Arduino IDE configurado para XIAO ESP32S3
  • As dependências exigidas pelo teste I2S oficial atual do Flex
  1. Confirme que o XMOS do Flex está executando a imagem I2S oficial de 16 kHz para a geometria de microfone conectada.
  2. Abra a página atual de teste I2S do ReSpeaker Flex com XIAO ESP32S3 e faça o upload do sketch pela porta USB do XIAO.
  3. Abra o Serial Monitor a 115200 baud e deixe a primeira e a segunda verificações de recepção opcionais terminarem.
  4. Confirme que o teste relata mais de 16.000 amostras válidas e imprime I2S RX PASS!.
  5. Para uma verificação audível de gravação-armazenamento-reprodução, execute o exemplo oficial separado de gravação e reprodução em 16 kHz depois que o teste de link passar.

Critérios de sucesso:

  • O periférico I2S é inicializado sem erro
  • O teste oficial imprime I2S RX PASS!
  • O exemplo opcional de gravação e reprodução captura e reproduz um pequeno buffer de áudio

Observações:

  • Este teste valida os caminhos digitais de transmissão e recepção documentados; ele não comprova um limiar de palavra de ativação, desempenho de cancelamento de eco acústico ou compatibilidade entre alto-falante e gabinete.
  • Não execute o sketch de 16 kHz sem alterações em um perfil de firmware de 48 kHz.

Referências:

Conectividade e detecção​

Por que o script de controle do ReSpeaker Flex informa No device found?​

Aplica-se a: ReSpeaker Flex XVF3800 Linear-4 e Circular-4 conectados a um host Windows, Linux ou macOS para controle USB

Última verificação: 2026-08-31

O script Python oficial atual do Flex oferece suporte ao controle USB do Flex. No device found significa que a varredura USB não retornou nenhum dispositivo correspondente ao ID de fornecedor 0x2886 e a qualquer filtro de PID opcional; isso não significa que o Flex não seja suportado. Verifique a porta USB do XMOS, as dependências, o modo de firmware e a imagem USB específica da geometria.

Pré-requisitos:

  • O python_control/xvf_host.py atual do repositório oficial do ReSpeaker Flex
  • Python 3.6 ou posterior, pyusb e o suporte libusb da plataforma; o script atual também requer libusb-package no Windows
  • Um cabo USB de dados em bom estado conectado à porta USB-C do XMOS próxima ao botão RST
  1. Conecte o host à porta USB-C do XMOS do Flex próxima ao botão RST, não a uma porta USB do XIAO, e confirme que o host detecta um dispositivo USB.
  2. Instale as dependências documentadas pelo guia do Flex. Use python -m pip install pyusb; no Windows instale também libusb-package, e no Linux ou macOS certifique-se de que a biblioteca libusb do sistema esteja disponível.
  3. Execute python python_control/xvf_host.py VERSION a partir do repositório atual do Flex sem forçar um PID antigo. O script atual pesquisa o VID 0x2886 em todos os PIDs quando --pid é omitido.
  4. Se nenhum dispositivo for encontrado e a placa puder estar executando I2S ou firmware incorreto, desligue-a, mantenha pressionado o botão Boot, reconecte a alimentação e confirme ambas as partições DFU com dfu-util -l (use sudo no Linux).
  5. Grave uma imagem USB atual do Flex com dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/firmware.bin. Selecione um nome de arquivo começando com respeaker_flex_usb_c para Circular-4 ou respeaker_flex_usb_l para Linear-4 e selecione o perfil de taxa de amostragem/canal necessário no diretório oficial atual.
  6. Depois que a placa reiniciar, execute novamente o comando VERSION.

Critérios de sucesso:

  • O script imprime Connected device com um VID/PID do ReSpeaker
  • O comando VERSION retorna a versão do firmware do Flex

Observações:

  • Não use a conclusão obsoleta de que apenas o produto USB XVF3800 mais antigo oferece suporte a controle pelo host; a documentação e o código oficiais do Flex agora fornecem uma ferramenta USB específica para o Flex.
  • O modo de segurança (Safe Mode) no Flex usa o botão Boot. Ele oferece suporte à recuperação USB DFU quando o firmware USB normal está ausente ou não responde.
  • O diretório de firmware oficial atual contém imagens v1.0.3 codificadas por geometria: c denota Circular-4 e l denota Linear-4. Nunca grave uma imagem com geometria incompatível.

Referências:

Problemas de hardware​

Qual cabo FPC é documentado para o array de microfones do ReSpeaker Flex?​

Aplica-se a: A conexão do array de microfones entre a placa principal do ReSpeaker Flex e o array Linear-4 ou Circular-4

Última verificação: 2026-09-01

O guia oficial do Flex documenta uma interface FPC chaveada de 24 pinos, passo de 0,5 mm, e um cabo flat de 20 cm incluído com o produto. Combine a orientação dos contatos e a construção das extremidades, bem como a contagem de pinos e o passo; o guia público não qualifica um cabo genérico para flexão dinâmica repetida.

Pré-requisitos:

  • O cabo fornecido ou um substituto cuja orientação mecânica completa dos contatos tenha sido confirmada em ambos os conectores
  • Alimentação removida da placa principal do Flex
  1. Abra a aba de travamento em cada conector FPC.
  2. Identifique o lado dos contatos expostos e o lado com o reforço (stiffener) do cabo.
  3. Insira o cabo de forma que seus contatos expostos fiquem voltados para os contatos metálicos dentro de cada conector e, em seguida, feche ambas as abas de travamento sem forçá-las.
  4. Energize a placa e use o teste oficial de captura ou I2S para verificar a conexão do array de microfones antes de instalá-lo em um gabinete.

Critérios de sucesso:

  • O cabo se encaixa totalmente e ambas as abas de travamento se fecham sem força
  • O array conectado produz dados de captura válidos no teste oficial selecionado

Observações:

  • A página pública atual não especifica a espessura da extremidade de contato, contatos no mesmo lado versus lados opostos como um código de aquisição independente ou uma classificação de ciclos de flexão repetida.
  • Não afirme que todo cabo de 24 pinos e passo de 0,5 mm é intercambiável ou adequado para movimento contínuo.

Referências:

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...